PCB 솔더 마스크 색상별 특징과 선택 기준
1 분
- 솔더 마스크 색상이 중요한 이유
- 주요 솔더 마스크 색상별 특징
- 솔더 마스크 색상 선택과 설계 팁
- JLCPCB의 솔더 마스크 색상 옵션
- 솔더 마스크 색상 FAQ
핵심 요약
- 솔더 마스크 색상은 외관뿐 아니라 AOI 검사 대비, 빛 반사와 열 흡수 조건에도 영향을 줄 수 있습니다. 실제 신뢰성은 색상만으로 결정되지 않습니다.
- 그린은 널리 사용되는 기본 색상으로, 제조 및 검사 조건을 정하기 쉽습니다. 납기와 수율은 주문 사양에 따라 확인해야 합니다.
- 화이트는 빛을 반사하므로 LED 설계에, 블랙은 빛 반사를 줄이거나 어두운 외관이 필요한 제품에 적합할 수 있습니다.
- 레드와 옐로는 프로토타입·디버깅에서 육안 대비를 높이는 선택지가 됩니다.
- JLCPCB는 그린, 블루, 레드, 블랙, 화이트, 퍼플, 옐로의 7가지 기본 색상을 제공합니다. 최소 솔더 마스크 브리지와 가격은 색상·동박 두께·주문 조건에 따라 다릅니다.
솔더 마스크 색상은 단순한 외관 선택만은 아닙니다. 자동 광학 검사(AOI)와 수동 조립 검사에서의 대비, LED의 빛 반사, 태양광을 받는 보드의 열 흡수 등에 영향을 줄 수 있습니다. 다만 장기 신뢰성이나 열 관리 성능은 색상 하나로 결정할 수 없습니다. JLCPCB는 그린, 블루, 레드, 블랙, 화이트, 퍼플, 옐로의 7가지 색상을 제공합니다. 2층 PCB 5장 $2부터라는 원문의 가격 예시는 시점과 주문 조건에 따라 달라지므로 실제 견적을 확인해야 합니다.
이 글에서는 검사, 제조, 외관의 관점에서 색상별 장단점과 선택 기준을 살펴봅니다.
솔더 마스크 색상이 중요한 이유
PCB 보호와 조립에 필요한 솔더 마스크의 역할
솔더 레지스트라고도 하는 솔더 마스크는 PCB 동박 회로를 덮는 보호용 고분자 층입니다. 원문은 액상 감광형 잉크(LPI)의 최종 경화 두께를 일반적으로 16~30 µm로 제시합니다. 리플로우 때 원치 않는 납땜 브리지를 줄이고, 동박을 산화·습기·먼지·화학 오염으로부터 보호하며, 인접 도체 사이의 절연에 도움을 줍니다.
열 순환, 진동, 습도에 노출되는 자동차·산업·실외 제품에서는 잉크의 접착력과 경화 조건도 중요합니다. 원문은 0.4 mm 이하 피치 부품과 패드 사이 0.1 mm 솔더 마스크 브리지를 예로 듭니다. 다만 현재 JLCPCB의 1 oz 동박 기준 최소 패드 간격은 그린·레드·옐로·블루·퍼플 0.10 mm, 블랙·화이트 0.13 mm이며, 2 oz에서는 모든 색상이 0.20 mm입니다. 실제 설계는 선택한 공정의 제조 사양을 기준으로 해야 합니다.
솔더 마스크는 실크스크린 인쇄의 바탕이 되므로 색상 대비와 글자 가독성에도 영향을 줍니다.
색상이 검사·열·외관에 미치는 영향
안료가 달라지면 노광 단계의 빛 투과, 표면 반사율과 검사 조명에서 보이는 대비가 달라질 수 있습니다. 예를 들어 그린은 흰색 실크스크린과 대비를 만들기 쉽고, 블랙은 빛 반사를 줄이며, 화이트는 LED 빛을 반사하는 데 유리합니다. 태양광에 노출된 보드에서는 어두운 색이 복사열을 더 흡수할 수 있지만, 실제 온도는 기판 구조와 주변 환경까지 고려해야 합니다.
원문은 모든 색상의 정합 정확도를 ±0.025 mm로 소개합니다. 주문 전에 현재 제조 사양과 해당 조건의 적용 여부를 확인해야 합니다.
원문에 제시된 색상별 기술 비교
| 항목 | 그린 | 블루/레드/퍼플 | 블랙 | 화이트 | 옐로 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원문의 일반적 두께(µm) | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| 현재 안내된 최소 패드 간격(mm, 1 oz) | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| 원문의 UV 해상도/수율 평가 | 가장 높음 | 높음 | 양호 | 양호 | 높음 |
| 원문의 열 흡수 평가 | 낮음 | 중간 | 높음 | 가장 낮음 | 중간 |
| 권장 실크스크린 | 화이트 | 화이트 | 화이트/옐로 | 블랙 | 블랙/화이트 |
| 대표 용도 | 범용 | RF/소비자 제품 | 외관 중시 제품 | LED | 프로토타입 |
주요 솔더 마스크 색상별 특징

그린: 널리 쓰이는 기본 색상
그린 솔더 마스크는 흰색 실크스크린과 동박의 대비가 좋아 AOI와 육안 검사에서 다루기 쉽습니다. 플럭스 잔여물도 확인하기 편리할 수 있습니다. 원문은 LPI 노광 시 경계 표현과 제조 수율이 우수하다고 설명하며 산업용, 차량용, 대량 생산 범용 보드에 추천합니다. 실제 수율과 납기는 설계·공정·주문 시점에 따라 달라집니다.
블루: 무선·소비자 제품에 쓰는 외관 선택
블루는 흰색 실크스크린과 대비를 만들면서 차분한 외관을 제공합니다. 무선 모듈, IoT 기기, 시험 장비, 소비자 제품에서 선택할 수 있습니다. 다만 RF 성능이나 유전체 특성이 색상만으로 개선된다고 볼 수는 없습니다. 고주파 성능은 실제 솔더 마스크 재료와 적층 구조로 검증해야 합니다.
레드: 프로토타입과 브랜드 표현
레드는 흰색 실크스크린, 납땜부와 대비가 뚜렷해 부품 배치와 일부 결함을 육안으로 살펴보기 좋습니다. 프로토타입 반복 제작이나 보드가 보이는 제품의 브랜드 색상으로도 활용할 수 있습니다. 의료·항공우주 등 중요한 응용에서는 색상보다 해당 검사 절차와 요구 규격을 우선해야 합니다.
블랙: 반사를 줄이는 외관
블랙 솔더 마스크는 오디오 장비, 게임용 하드웨어와 소비자 제품에서 선택하는 어두운 마감입니다. 빛 반사가 적지만 어두운 패드와 배선의 대비가 낮아 AOI 설정이나 수동 검사를 조정해야 할 수 있습니다. 실크스크린은 화이트 또는 옐로를 사용하고, 최소 브리지 규칙은 블랙 색상 기준을 따릅니다.
화이트: LED 제품의 빛 반사
화이트 솔더 마스크는 LED 조명, 디스플레이와 백라이트에서 보드로 향한 빛을 반사하는 데 유리합니다. 블랙 실크스크린과 대비도 좋습니다. 높은 열에 오래 노출되면 오염이나 변색이 더 눈에 띌 수 있으므로 실제 동작 조건에서 색 안정성을 확인해야 합니다.
퍼플·옐로 및 기타 색상
퍼플은 보드가 보이는 제품의 외관 차별화에, 옐로는 프로토타입의 육안 확인과 디버깅에 사용할 수 있습니다. JLCPCB는 두 색상도 LPI 공정으로 제공하지만, 제조 공차와 주문 가능 여부는 선택 사양에 맞춰 확인해야 합니다.
| 색상 | JLCPCB 비용(원문 비교) | 원문의 일반 납기 평가 | 검사 편의 | 열·광학적 특징 | 권장 용도 예 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린 | 기본 옵션 | 가장 빠름 | 우수 | 균형적 | 산업용, 차량용, 범용 양산 |
| 블루 | 주문별 확인 | 일반 | 좋음 | 색상 대비, RF 성능은 별도 검증 | 소비자 제품, 무선, 시험 장비 |
| 레드 | 주문별 확인 | 일반 | 우수 | 높은 시인성 | 프로토타입, 의료, 브랜드 표현 |
| 블랙 | 주문별 확인 | 일반 | 보통 | 낮은 반사, 높은 복사열 흡수 가능 | 고급 소비자 제품, 오디오·게임 |
| 화이트 | 주문별 확인 | 일반 | LED 제품에서 유리 | 높은 빛 반사 | LED 조명, 디스플레이 |
| 퍼플/옐로 | 주문별 확인 | 일반 | 좋음 | 외관 차별화·시인성 | 맞춤 디자인, 디버깅 |
솔더 마스크 색상 선택과 설계 팁
1실크스크린 대비와 부품 표기 가독성
그린·블루·레드·퍼플에는 화이트 실크스크린을, 블랙에는 화이트 또는 옐로를, 화이트에는 블랙을 검토합니다. 원문이 제시한 최소 실크스크린 선폭은 일반적으로 0.15 mm입니다. 조립과 현장 점검에서 글자를 읽을 수 있도록 간격을 확보하고 Gerber 뷰어에서 확인합니다.
2사용 환경과 열 조건
고전력 또는 밀폐형 제품에서는 색상만으로 온도를 예측하지 말고 실제 열 경로를 검토합니다. 햇빛을 받는 제품이라면 블랙 등 어두운 마스크의 복사열 흡수도 평가합니다. LED 제품에서는 화이트의 빛 반사 효과를 측정할 수 있습니다. 차량용·산업용은 습도, 진동, 열 순환 조건도 함께 확인합니다.
3검사·조립·수리
미세 피치 부품이 많은 보드에서는 AOI 조명과 카메라 설정에 맞는 색상 대비를 확인합니다. 조립 과정에서 부품 위치와 납땜부를 식별하기 쉬워야 합니다. 현장 수리용 보드는 배선과 패드를 읽기 쉬운 색상이 진단에 도움이 될 수 있습니다.
4외관과 브랜드
투명 하우징처럼 PCB가 보이는 제품은 블루, 블랙, 퍼플이나 레드로 외관을 구분할 수 있습니다. 시제품을 실제 사용자 조명 아래에서 확인해 의도한 색상이 재현되는지 살펴보세요.
5DFM과 제조사 확인
색상 선택 후에는 DFM 설계 기준에 따라 솔더 마스크 개구 확장, 브리지 폭, 실크스크린 겹침을 확인합니다. 그린 이외 색상에서는 해당 색상의 최소 간격을 적용합니다. 중요한 구역은 주문 메모에 명확히 표시하고, 대량 생산 전에 선택 색상으로 시제품을 제작해 확인합니다.
6시험과 검증
조립 라인에서 쓰는 흰 조명, 형광등, 비스듬한 조명 등 여러 조건에서 시제품을 관찰합니다. 동작 온도에서의 변색과 열 영향을 평가하고, 중요한 용도라면 소량 시험 생산으로 색상별 검사 용이성과 실제 결과를 비교합니다.
JLCPCB의 솔더 마스크 색상 옵션
기본 색상 7종과 주문 조건
JLCPCB는 그린, 블루, 레드, 블랙, 화이트, 퍼플, 옐로의 7가지 솔더 마스크 색상을 제공합니다. 색상별 추가 비용이 없다는 원문의 설명은 현재 주문 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 견적 화면에서 선택한 층수·수량·색상의 가격을 확인해야 합니다.
도포·노광·현상·경화와 색상 일관성
솔더 마스크의 두께와 개구 정렬은 도포, 노광, 현상, 경화 조건에 좌우됩니다. 원문은 경화 후 16~30 µm 두께와 ±0.025 mm 정합 정확도를 소개합니다. 실제 적용 사양과 색상별 최소 브리지는 최신 제조 사양으로 확인해야 합니다.
납기, 품질과 검사
원문은 일부 주문의 24시간 제작 옵션, 99% 이상 품질률, 연간 수백만 장 출하를 소개합니다. 이 수치의 대상 기간과 측정 기준은 원문에 제시되지 않았으므로 현재 주문에 대한 보장으로 해석해서는 안 됩니다. 선택 색상의 실제 제작 가능 여부와 예상 납기는 견적·DFM 검토에서 확인하세요.
솔더 마스크 색상 FAQ
Q. JLCPCB에서 솔더 마스크 색상에 따라 비용이 달라지나요?
그린은 기본 색상입니다. 원문은 대부분의 주문에서 7가지 색상에 추가 요금이 없고 2층 PCB 5장 $2부터라고 설명하지만, 다른 JLCPCB 가격 안내에는 비그린 색상에 추가 요금이 있을 수 있다고 되어 있습니다. 현재 주문의 가격을 견적 화면에서 확인해야 합니다.
Q. 제조 수율에 가장 유리한 색상은 무엇인가요?
그린은 널리 쓰이고 검사 대비를 맞추기 쉬운 기본 옵션입니다. 원문은 UV 노광에서 높은 수율을 설명하지만, 특정 색상이 모든 설계에서 가장 높은 수율을 보장하지는 않습니다. 패드 간격과 공정 조건을 함께 검토해야 합니다.
Q. 블랙 솔더 마스크에 화이트 실크스크린을 써도 되나요?
네. 블랙 바탕에 화이트 또는 옐로 표기는 대비를 높이는 일반적인 선택입니다. 제출 전 Gerber 뷰어에서 글자 크기와 가독성을 확인하세요.
Q. 화이트 솔더 마스크는 열에 오래 노출되면 변색되나요?
장시간 높은 온도에 노출되면 변색이 보일 수 있습니다. 실제 사용 온도와 재료의 내열·색 안정성 데이터를 확인해야 합니다.
Q. LED 조명 PCB에 적합한 색상은 무엇인가요?
화이트는 빛 반사율이 높아 LED 조명·백라이트 보드에서 흔히 검토합니다. 실제 광효율 증가는 LED 배치, 하우징, 반사 구조에 따라 측정해야 합니다.
Q. 어두운 솔더 마스크는 열을 더 흡수하나요?
햇빛 등 복사열에 노출되면 블랙과 같은 어두운 색이 밝은 색보다 열을 더 흡수할 수 있습니다. 실제 보드 온도는 구리 면적, 기판, 방열 구조, 주변 조건도 함께 좌우합니다.
솔더 마스크 색상 선택 정리
빠른 선택 체크리스트
- 범용 제조와 검사: 그린을 기본 옵션으로 검토합니다.
- 어두운 외관: 블랙 또는 블루를 검토합니다.
- LED·조명: 화이트를 검토합니다.
- 프로토타입·디버깅: 레드 또는 옐로를 검토합니다.
- Gerber 파일을 JLCPCB 견적 페이지에 업로드해 색상별 현재 조건을 확인합니다.
적합한 솔더 마스크 색상은 외관뿐 아니라 검사 방법, 조명, 열 환경, 패드 간격과 제조 조건을 함께 고려해 선택해야 합니다. JLCPCB의 색상 옵션을 비교하되, 실제 사양과 비용은 선택한 주문에서 확인하세요.
지속적인 성장
PCB 솔더 마스크 색상별 특징과 선택 기준
핵심 요약 솔더 마스크 색상은 외관뿐 아니라 AOI 검사 대비, 빛 반사와 열 흡수 조건에도 영향을 줄 수 있습니다. 실제 신뢰성은 색상만으로 결정되지 않습니다. 그린은 널리 사용되는 기본 색상으로, 제조 및 검사 조건을 정하기 쉽습니다. 납기와 수율은 주문 사양에 따라 확인해야 합니다. 화이트는 빛을 반사하므로 LED 설계에, 블랙은 빛 반사를 줄이거나 어두운 외관이 필요한 제품에 적합할 수 있습니다. 레드와 옐로는 프로토타입·디버깅에서 육안 대비를 높이는 선택지가 됩니다. JLCPCB는 그린, 블루, 레드, 블랙, 화이트, 퍼플, 옐로의 7가지 기본 색상을 제공합니다. 최소 솔더 마스크 브리지와 가격은 색상·동박 두께·주문 조건에 따라 다릅니다. 솔더 마스크 색상은 단순한 외관 선택만은 아닙니다. 자동 광학 검사(AOI)와 수동 조립 검사에서의 대비, LED의 빛 반사, 태양광을 받는 보드의 열 흡수 등에 영향을 줄 수 있습니다. 다만 장기 신뢰성이나 열 관리 성능은 색상 하나로 결정할 수......
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......