대량 생산에서 PCB 패널화를 통한 효율성 극대화
1 분
- 일반적인 패널화 방법 및 레이아웃 전략
- 원활한 패널화를 위한 설계 가이드라인
- 전문 제조에서의 고급 패널화
- JLCPCB가 우수한 결과를 위한 패널화를 향상시키는 방법
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
새로운 PCB 설계자가 처음 일을 시작하면, 머지않아 몇 개의 프로토타입 제작에서 대량 생산으로 전환하는 과정에 직면하게 됩니다. 그리고 그 변화는 프로토타입 위주의 엔지니어들이 잊기 쉬운 새로운 개념을 가져옵니다: 바로 PCB 패널화입니다. 본질적으로 패널화는 보드 설계의 여러 복사본(또는 다양한 설계)을 하나의 표준화된 생산 패널에 배치하여 모든 제조 및 어셈블리 공정이 이를 단일 유닛으로 처리하도록 하는 것입니다. 왜 중요할까요? CNC 드릴, 에칭 라인에서 솔더 페이스트 프린터, 픽 앤 플레이스 기계에 이르기까지 현대 제조 및 어셈블리 장비가 개별 소형 보드가 아닌 패널을 처리하도록 설계되었기 때문입니다.

개별적으로 처리되는 30mm 정사각형 IoT 센서 보드는 동일한 보드를 표준 패널에 20개씩 패널화했을 때보다 훨씬 느린 속도와 몇 배 높은 비용으로 생산이 진행됩니다. 경제적 논리는 단순합니다: 패널당 더 많은 보드는 생산 시간당 더 많은 보드, 더 적은 재료 낭비, 더 낮은 단위당 비용을 의미합니다. 수십 개 이상의 어떤 생산 수량에서도 패널화는 선택이 아닙니다. 필수입니다.
핵심 이점: 낭비 감소, 빠른 처리, 일관된 품질
올바른 PCB 패널 설계에서 비롯되는 연쇄적인 이점은 생산의 모든 측면에 영향을 미칩니다. 재료 활용률은 보드 형상과 패널 레이아웃에 따라 40~50%(개별 처리)에서 80~95%(최적화된 패널화)로 높아집니다. 이것은 사소한 것이 아닙니다. FR-4 라미네이트는 상당한 비용 동인이며, 활용률 40% 향상은 수익에 직접 반영됩니다.
처리량은 패널당 보드 수에 비례하여 증가합니다. 16개의 보드를 담은 패널은 각 공정 단계를 한 번씩 통과하여 개별 처리 대비 핸들링 작업당 16배의 출력을 냅니다. SMT 어셈블리의 경우 이 승수 효과가 특히 두드러집니다: 한 번의 스텐실 인쇄, 한 번의 실장 사이클, 한 번의 리플로우 통과로 16개의 완성 보드가 나옵니다.

품질 균일성은 종종 간과되는 세 번째 이점입니다. 같은 패널을 공유하는 보드들은 동일한 처리를 경험합니다: 동일한 에칭 화학물질, 동일한 도금 전류 밀도, 동일한 리플로우 프로파일. 이 내재적인 균일성은 변동을 줄이고 품질 관리를 더 효과적이고 의미 있게 만듭니다.
Pro-Tip: 생산 비용을 견적할 때는 항상 보드 단위가 아닌 패널 단위로 가격을 비교하세요. 개별적으로는 비싸 보이는 보드도 효율적으로 패널화하면 매우 경쟁력 있는 가격이 될 수 있습니다.
일반적인 패널화 방법 및 레이아웃 전략
V-스코어링, 탭 라우팅, 브레이크어웨이 레일 설명
세 가지 주요 분리 방법이 회로 기판 패널 내에서 개별 보드가 연결되는 방식과 최종적으로 분리되는 방식을 정의합니다.
V-스코어링은 보드 경계를 따라 패널의 상하면에 V자형 홈을 절단하여 연결 재료로 총 보드 두께의 약 3분의 1을 남깁니다. 어셈블리 후 보드는 V-스코어 디패널링 기계를 통해 패널을 통과시키거나 스코어 선을 따라 조심스럽게 구부려 분리합니다. V-스코어링은 직사각형 보드에 탁월하고 빠른 분리를 제공하며 보드 사이 간격에 너비를 추가하지 않습니다. 한계는 직선 분리에만 제한된다는 것과 엣지에 실장된 부품에 잠재적인 스트레스를 줄 수 있다는 점입니다.

탭 라우팅(마우스 바이트가 있는 브레이크어웨이 탭)은 CNC 라우터를 사용하여 보드 외형을 절단하고 일련의 중첩된 드릴 홀(천공)이 있는 작은 연결 탭만 남깁니다. 이 방법은 모든 보드 외형 형태를 수용하고 분리 시 기계적 스트레스를 최소화하며 연결 강도를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 트레이드오프는 보드 사이의 라우팅 채널(일반적으로 1.6~2.4mm)로, 패널 면적을 소비합니다.
브레이크어웨이 레일은 패널 엣지에 추가되는 비기능적 FR-4 테두리로, 어셈블리 장비를 위한 클램핑 면과 구조적 강성을 제공합니다. 레일은 일반적으로 각 측면에 5mm가 필요하며 피듀셜, 툴링 홀, 때로는 테스트 포인트를 포함합니다. 그렇지 않으면 사용할 수 없는 엣지 재료를 차지하므로 보드당 비용에 추가되지 않아 SMT 패널의 표준 관행입니다.
표준 패널 크기 및 재료 활용률 최적화
표준 PCB 패널 크기 옵션은 제조업체마다 다릅니다. 일반적으로 사용 가능한 작업 크기에는 약 100mm x 160mm의 소형 패널, 200mm x 250mm 범위의 중형 패널, 457mm x 610mm 이상의 대형 생산 패널이 포함됩니다. 제조 패널(원자재 크기)은 테두리 툴링 스트립을 고려하여 작업 영역보다 큽니다.

재료 활용률 최적화는 기하학 퍼즐입니다: 라우팅 채널의 최소 간격을 유지하고, 구조적 무결성을 유지하며, 레일과 툴링 피처를 위한 공간을 남기면서 사용 가능한 작업 영역에 최대한 많은 보드를 맞추는 것입니다. 보드 치수의 1밀리미터 변경만으로도 때로는 패널에 보드 열 하나가 추가되어 대량 생산 시 의미 있는 단위당 비용 절감을 가져올 수 있습니다.
JLCPCB의 온라인 주문 시스템은 설계 파일을 업로드할 때 자동으로 최적 패널화를 계산하여 패널당 보드 수와 최적화된 레이아웃을 기반으로 한 즉시 비용 견적을 제공합니다.
복잡한 보드를 위한 멀티업 및 중첩 설계
가장 일반적인 패널화는 단순 멀티업입니다: 규칙적인 격자에 동일한 보드의 복사본을 배치하는 것입니다. 이는 간단하고 보편적으로 지원되며 대부분의 생산 운영에서 기본 접근 방식입니다.
중첩 패널화는 동일한 패널에 다른 보드 설계를 배치합니다. 이는 두 개 이상의 보드가 항상 동일한 수량으로 주문되는 제품군에 특히 효과적입니다. 예를 들어 메인 로직 보드와 그에 맞는 인터페이스 보드처럼요. 하나의 패널에 결합하면 생산을 동기화하고 보드가 상보적인 치수를 가질 때 재료 활용률을 향상시킬 수 있습니다.
혼합 패널의 제약은 모든 보드가 동일한 스택업, 구리 두께, 표면 마감, 보드 두께를 공유해야 한다는 것입니다. 동일한 패널에서 다른 솔더 마스크 색상은 일반적으로 가능하지만 추가 설정 비용이 발생할 수 있습니다.
원활한 패널화를 위한 설계 가이드라인
엣지 클리어런스, 피듀셜, 툴링 홀 요구사항
성공적인 패널화 구조를 위한 설계는 처음부터 설계에 패널 수준의 피처를 통합하는 것을 의미합니다. 보드 엣지에서의 부품 클리어런스는 분리 방법을 고려해야 합니다: V-스코어 라인에서 최소 1.0mm(높거나 스트레스에 민감한 부품은 2.0mm 이상), 탭 라우팅 엣지에서 0.5mm 이상입니다.
패널 레일의 글로벌 피듀셜은 SMT 어셈블리 라인의 주요 정렬 기준으로 기능합니다. 픽 앤 플레이스 기계가 패널 위치와 회전을 명확하게 결정할 수 있도록 비대칭 패턴으로 최소 세 개의 피듀셜을 배치하세요. 개별 보드의 로컬 피듀셜은 미세 피치 부품의 실장 정확도를 향상시킵니다.

패널 레일의 툴링 홀(일반적으로 직경 2.0~4.0mm, 비도금)은 자동화 핸들링 장비를 위한 기계적 정합을 제공합니다. 패널이 잘못된 방향으로 로딩되지 않도록 비대칭으로 배치하세요.
수율을 위한 보드 방향 및 회전 균형 조정
패널 내에서의 보드 방향은 재료 수율과 어셈블리 품질 모두에 영향을 미칩니다. 최대 재료 활용률을 위해 세로 및 가로 방향(및 조합) 모두를 시도하여 패널당 가장 많은 보드를 맞출 수 있는 레이아웃을 찾으세요. 자동화 패널화 도구가 이러한 옵션을 즉시 평가합니다.
어셈블리 관점에서 일관된 방향은 리플로우 프로파일 개발과 검사 프로그래밍을 단순화합니다. 수율을 위해 회전된 방향을 사용해야 한다면, 모든 방향에서 열 프로파일이 적절한지 확인하세요. 비대칭 구리 분포는 보드 회전에 따라 다른 열 특성을 유발할 수 있습니다.
웨이브 솔더링 응용의 경우, 미세 피치 부품의 긴 치수가 솔더 웨이브 이동 방향에 수직이 되도록 보드를 방향 설정하세요. 이는 솔더 브리징을 최소화하고 수율을 향상시킵니다.
디패널링 및 구조적 무결성을 위한 DFM 규칙
잘못된 패널화 설계는 디패널링 단계에서 골칫거리가 됩니다. 분리 라인에 너무 가까우면 기계적 스트레스로 솔더 조인트가 균열되거나 부품이 파손될 수 있습니다. 지지 탭이 충분하지 않은 얇은 보드는 솔더 페이스트 인쇄 시 지지되지 않아 처질 수 있으며, 이는 도포를 방해합니다. 그리고 V-스코어가 올바르게 보이지 않으면 분리 라인을 따라 보드 박리가 발생할 수 있습니다.
다음은 반드시 준수해야 할 규칙입니다: 모든 부품과 구리를 V-스코어에서 최소 1.0mm, 탭 라우트에서 0.5mm 이상 떨어뜨리세요; 패널이 스텐실 압력에서 충분히 강성을 유지하도록 보장하세요(0.5mm 이상 휘지 않도록); 탭은 핸들링에 충분히 강하면서도 깔끔하게 분리될 수 있을 만큼 약하게 설계하세요; 리플로우 시 패널이 뒤틀리지 않도록 충분한 탭을 제공하세요(열팽창이 지지되지 않은 부분을 평평하게 만들 수 있습니다).
Pro-Tip: 생산 운영을 확정하기 전에 항상 제조업체에 샘플 디패널링을 요청하세요. 5개 패널로 빠른 테스트를 하면 수천 개의 보드를 잠재적인 손상으로부터 구할 수 있는 분리 문제를 발견할 수 있습니다.
전문 제조에서의 고급 패널화
자동화 레이아웃 생성 및 공정 통합
다시 말해, 제조업체들은 완전히 자동화되어 패널화되어 있습니다. 거버 파일을 JLCPCB에 업로드하면 시스템이 보드 외형, 구리, 부품 레이아웃을 분석하여 최적화된 패널 레이아웃을 생성합니다. 파인, 라우팅 채널 폭, 레일 치수, 피듀셜 및 툴링 홀, 패널 간 간격, 장비 한계 등을 모두 고려합니다.
제공되는 패널 정보는 제조 CAM과 어셈블리 라인 프로그램으로 직접 입력되어 드릴 프로그램, 스텐실, 픽 앤 플레이스 좌표, 검사 레시피 등 물리적 패널과 모든 것 사이의 정합성을 유지합니다.
혼합 보드 및 고밀도 패널 구성 처리
더 복잡한 프로젝트에서는 90% 이상 효율의 패널, 혼합 설계가 한 패널에 가득 채워지거나, 다양한 크기의 보드가 퍼즐 조각처럼 맞아떨어지는 행과 열 조합 등이 있습니다. 밀도는 높지만 여전히 인쇄 가능한 상태를 유지하도록 모든 것을 조정해야 합니다.
고밀도 구성에서 극도로 좁은 간격은 제조와 어셈블리 양측에서 어려움을 줍니다: 좁은 라우팅 채널은 비트 편향 가능성을 높이고, 솔더 페이스트 스텐실과 픽 앤 플레이스 노즐을 배치할 공간이 줄어듭니다. 숙련된 제조업체는 무엇이 가능한지 이해하고 가장 유리한 절충안을 안내해 줄 수 있습니다.
전체 패널 균일성을 위한 품질 관리
패널 수준 품질 관리는 패널의 모든 위치에 있는 보드가 사양을 충족하도록 보장합니다. 여기에는 모든 보드 위치의 전기 테스트(엣지 쿠폰만이 아닌), 위치 의존적 결함에 대한 육안 검사(엣지 보드는 약간 다른 도금 두께를 경험할 수 있음), 정확한 디패널링을 보장하기 위한 패널 정합 치수 검증이 포함됩니다.
패널 수준에서의 통계적 공정 관리는 보드별 검사로는 놓칠 수 있는 추세를 식별합니다. 예를 들어, 하나의 패널 위치에 있는 모든 보드에 동등하게 영향을 미치는 드릴 정합의 체계적인 오프셋은 무작위 보드 샘플링에서는 보이지 않지만 패널 수준 분석에서는 명확하게 나타납니다.
JLCPCB가 우수한 결과를 위한 패널화를 향상시키는 방법

비용 효율적인 생산을 위한 최적화된 표준 패널 크기
JLCPCB의 생산 장비는 재료 활용률, 장비 처리량, 품질 일관성의 균형을 맞추는 최적화된 표준 패널 크기에 맞춰 조정되어 있습니다. 이 표준 크기는 수백만 개의 패널 처리를 통해 정제되었으며 가장 넓은 범위의 보드 치수에서 비용 효율적인 생산의 최적 지점을 나타냅니다.
맞춤 패널화 및 고수율 출력의 전문 처리
표준 패널화가 요구사항에 맞지 않을 때, 즉 비일반적인 보드 형태, 혼합 설계, 특정 방향 요구사항 등의 경우 JLCPCB의 엔지니어링 팀이 맞춤 패널 설계를 직접 지원합니다. 수천 개의 맞춤 패널화 프로젝트 경험을 바탕으로 최대 수율과 신뢰할 수 있는 어셈블리를 위해 특정 레이아웃을 최적화합니다.
신뢰할 수 있는 디패널링과 납기를 보장하는 통합 역량

제조, 어셈블리, 디패널링이 단일 지붕 아래 있다는 것은 JLCPCB가 패널화 과정을 끝까지 간소화한다는 것을 의미합니다. 생산 전에도 최적 수율을 제공하는 패널 설계가 어셈블리 라인의 한계와 디패널링 장비의 역량과 여전히 호환되는지 확인합니다. 이 전체 공정 전략은 하나의 단계만 최적화할 때 발생하는 비용이 많이 드는 놀라움을 방지합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. PCB 패널화란 간단히 말해 무엇인가요?
PCB 패널화는 여러 개의 개별 회로 기판을 하나의 대형 제조 패널에 배치하는 과정입니다. 이 패널은 모든 제조 및 어셈블리 단계를 하나의 피스로 이동합니다. 보드를 개별적으로 처리하는 것보다 생산 효율을 크게 향상시키고 단위당 비용을 낮춥니다.
Q. V-스코어링과 탭 라우팅 중 어떻게 선택하나요?
엣지 근처에 부품이 없는 직사각형 보드에는 V-스코어링을 사용하세요. 더 빠르고 보드 간 간격을 추가하지 않습니다. 불규칙한 형태의 보드, 엣지에 실장된 커넥터가 있는 보드, 또는 인근 부품에 기계적 스트레스를 덜 주며 더 깔끔한 분리 엣지가 필요할 때는 탭 라우팅을 사용하세요.
Q. 비용 최소화를 위한 최선의 패널 크기는?
최선의 패널 크기는 낭비되는 공간이 가장 적으면서 가장 많은 보드를 맞출 수 있는 것입니다. 이는 전적으로 보드 치수에 달려 있습니다. JLCPCB의 온라인 시스템은 설계 파일을 업로드할 때 자동으로 최적 패널화를 계산하여 가장 비용 효율적인 옵션을 보여줍니다.
Q. 서로 다른 보드 설계가 같은 패널을 공유할 수 있나요?
네, 동일한 레이어 스택업, 보드 두께, 구리 두께, 표면 마감을 공유하는 한 가능합니다. 혼합 패널화는 항상 함께 주문되는 보드 쌍에 잘 맞습니다. 추가 설정 요구사항을 이해하기 위해 제조업체와 혼합 패널 옵션을 논의하세요.
Q. 내 보드가 패널 엣지에 너무 가까우면 어떻게 되나요?
V-스코어 라인이나 탭 라우팅 엣지에 너무 가까운 부품은 디패널링 시 기계적 손상 위험이 있습니다. 솔더 조인트가 균열될 수 있고 부품에 스트레스가 가해질 수 있습니다. V-스코어에서 1.0mm, 탭 라우트에서 0.5mm의 최소 클리어런스를 유지하고, 높거나 민감한 부품의 경우 2.0mm로 늘리세요.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......