PCB 기본 1: 인쇄 회로 기판(PCB) 소개
1 분
- 현대 전자 기기에서 PCB의 중요성
- PCB의 기본 구성 요소와 구조 설명
- PCB 제조에서의 설계 과정
- 결론
"PCB 기초" 시리즈의 첫 번째 기사에 오신 것을 환영합니다. 이 시리즈에서는 인쇄 회로 기판(PCB)의 기본적인 측면과 현대 전자기기 세계에서의 중요한 역할을 탐구하는 여정을 시작하게 됩니다. 이 기사에서는 PCB의 중요성에 대해 깊이 알아보고, PCB를 구성하는 복잡한 부품과 구조를 분석하며, 설계 과정이 PCB 제조에 미치는 깊은 영향을 소개할 것입니다.
PCB 기술의 핵심을 파악하고, 이 기술이 우리가 일상적으로 사용하는 기기들을 어떻게 작동하게 하는지 알아봅시다.
현대 전자 기기에서 PCB의 중요성
현대 전자 기기의 빠른 발전 속에서 PCB는 제품이 우리 생활에 필수적인 부분이 되도록 하는 핵심 요소입니다. 그 중요성을 알아봅시다.
복잡한 기능 구현 : PCB는 전자 기기의 기초 역할을 하여 다양한 부품을 통합하고 우리가 요구하는 복잡한 기능을 가능하게 합니다.
성능 및 신뢰성 향상 : 최적의 레이아웃 설계와 회로 최적화를 통해 PCB는 효율적인 신호 흐름을 보장하고 간섭을 최소화하며, 오늘날의 고성능 전자 시스템에 필수적인 신뢰성을 제공합니다.
제조 공정의 간소화 : 표준화된 PCB 설계와 대량 생산 기술은 제조 비용을 크게 줄여 전자 기기의 접근성을 높여줍니다.
공간 활용 최적화 : 다층 PCB는 복잡하면서도 컴팩트한 설계를 가능하게 하여 공간을 효율적으로 사용하고, 세련되고 휴대 가능한 전자 기기의 개발을 가능하게 합니다.
PCB의 기본 구성 요소와 구조 설명
PCB의 작동 원리를 이해하려면, PCB의 기본 구성 요소와 구조를 잘 알아야 합니다.
기판 재료 : PCB는 기계적 지지와 전기 절연 기능을 제공하여 회로의 안정성을 보장하는 유리 섬유 강화 에폭시와 같은 기판 재료를 사용합니다.
구리 도선 및 패드 : 구리 도선은 PCB의 여러 구성 요소들을 연결하는 전도성 경로 역할을 하며, 패드는 구성 요소를 안전하게 납땜할 수 있는 지점을 제공합니다.
구성 요소 : 집적 회로(IC), 저항기, 커패시터 및 기타 전자 부품들이 PCB의 기초를 이루며, 각각이 회로의 전체 기능에 기여합니다. 부품 선택 팁 및 최선의 실습에 대한 추가 정보를 확인하세요.
실크스크린과 솔더 마스크 : 실크스크린 표시는 구성 요소의 위치와 식별에 도움을 주며, 솔더 마스크는 구리 도선을 손상과 산화로부터 보호하여 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
PCB 제조에서의 설계 과정
설계 과정은 PCB 제조에서 제품의 최종 결과를 결정하는 중요한 단계입니다. 주요 요소와 그 중요성을 살펴보겠습니다.
회로도 설계 : 원하는 전기 연결을 구현하기 위해 회로도를 작성하며, 이는 PCB 설계의 기초를 마련합니다.
PCB 레이아웃 설계 : 회로도를 기반으로 물리적 레이아웃을 작성하고, 보드 크기, 부품 배치 및 트레이스 라우팅을 최적화하여 신호 흐름의 효율성을 높이고 설계 규칙을 준수합니다.
제조 적합성 설계(DFM) : 레이아웃 단계에서 제조 제약 조건과 설계 지침을 고려하여 생산 과정을 원활하게 하고 제조 가능성을 향상시킵니다.
설계 규칙 검사(DRC) : 설계가 제조 제약을 충족하는지 종합적인 DRC를 수행하여, 높은 품질의 최종 제품을 보장합니다.
결론
PCB 기초에 대한 탐구를 마무리하며, 우리는 PCB가 현대 전자 제품에서 얼마나 중요한 역할을 하는지를 확인했습니다. PCB의 중요성을 살펴보고, 기초 부품과 구조 체크리스트를 탐구했으며, PCB 제작의 기초가 되는 설계 과정에 대해서도 알아보았습니다.
"PCB 기초" 시리즈의 다음 기사에서도 계속 흥미로운 내용을 전해드릴 예정이니 기대해 주세요. PCB 기술의 매혹적인 세계를 더 깊이 탐험할 것입니다.
지금 바로 JLCPCB와 함께 하여 최고의 PCB 품질을 경험해 보세요!
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......