This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드

최초 게시일 Sep 07, 2026, 업데이트 되였습니다. Sep 07, 2026

1 분

표목(TOC)
  • PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택
  • 커패시터와 인덕터로 동작하는 PCB 동박 패턴
  • PCB 설계에서 동박 패턴을 활용하는 방법
  • 마무리

PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다.

이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다.

핵심 요약

  • 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다.
  • 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다.
  • 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다.
  • RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다.

PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택

PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 장기 보관성에 영향을 줍니다. 대표적인 방식은 ENIG, HASL, 침지은, OSP와 침지주석입니다.

  • ENIG(무전해 니켈·침지금): 표면이 평탄하고 내식성과 보관성이 좋아 미세 피치 패드와 높은 신뢰성이 필요한 조립에 널리 사용합니다.
  • HASL(열풍 솔더 레벨링): 비교적 경제적이고 납땜성이 좋지만 표면 높이가 균일하지 않을 수 있어 매우 미세한 피치에는 불리할 수 있습니다. 무연·유연 HASL 여부도 확인해야 합니다.
  • 침지은: 평탄하고 전기적 손실이 낮은 편이지만 변색과 취급 환경에 민감할 수 있으므로 포장과 보관 조건이 중요합니다.
  • OSP(유기 납땜성 보존제): 얇고 평탄하며 경제적이지만 반복 열 이력과 취급, 보관 조건의 영향을 받기 쉽습니다.
  • 침지주석: 평탄성과 납땜성이 좋지만 장기 보관성과 주석 위스커, 공정 조건을 검토해야 합니다.

표면처리가 PCB의 모든 내부·외부 동박 트레이스에 별도로 도포되는 것은 아닙니다. 솔더 마스크 아래의 트레이스는 마스크로 보호되며, 표면처리는 주로 노출된 패드와 접점에 형성됩니다.

JLCPCB의 PCB 제작·조립·부품 공급 서비스를 소개하는 전자 회로 기판 배너

커패시터와 인덕터로 동작하는 PCB 동박 패턴

커패시턴스와 인덕턴스를 형성하는 PCB 동박 패턴

PCB의 동박 도형은 형상과 주변 구조에 따라 커패시턴스와 인덕턴스를 형성합니다. 마주 보는 두 도체와 그 사이의 유전체는 커패시터로, 루프 또는 나선형 패턴은 인덕터로 동작할 수 있습니다. 이를 의도적으로 설계하면 일부 개별 부품을 줄이고 회로 크기를 줄일 수 있지만, 공정 공차와 유전체 특성 때문에 정밀도와 Q값에는 한계가 있습니다.

표면처리는 노출 영역의 산화와 납땜성을 관리하기 위한 선택입니다. 패턴 커패시터나 인덕터의 전기적 특성은 주로 동박 형상, 두께, 기판 유전율, 주변 기준면과 주파수로 결정되므로 ENIG 또는 HASL을 일률적으로 지정해서는 안 됩니다.

PCB 설계에서 동박 패턴을 활용하는 방법

PCB 동박 트레이스와 패턴의 다양한 활용 사례

동박 트레이스는 단순한 연결선이 아니라 PCB 회로 설계의 전기적·열적 구조를 형성합니다. 아래 사례에서는 표면처리보다 트레이스 형상과 기준면, 전류 및 주파수 조건이 우선 설계 변수입니다.

전자파 적합성(EMC)
리턴 경로를 짧게 유지하고 연속된 기준면과 충분한 간격을 확보하면 EMI와 크로스토크를 줄일 수 있습니다. 표면처리는 노출 접점의 내식성과 납땜성을 보완합니다.

마이크로스트립 전송선로
외층 동박 트레이스와 인접 기준면으로 고주파 전송선로를 구성합니다. 선폭, 동박 두께, 유전체 두께와 유전율을 조정해 목표 임피던스를 맞춥니다. 도금층의 두께와 전도율은 고주파 손실 계산에서 필요에 따라 고려합니다.

전력 증폭기와 전력 분배
넓은 트레이스와 동박면은 전류를 분배하고 전압 강하와 발열을 줄입니다. 필요한 폭은 전류, 동박 두께, 허용 온도 상승과 주변 방열 조건으로 계산합니다.

고주파 회로
레이더와 통신 회로에서는 동박 거칠기, 표피 효과, 유전체 손실과 표면처리가 삽입 손실에 영향을 줄 수 있습니다. 침지은처럼 비교적 평탄한 마감이 검토되기도 하지만 제품 규격과 조립 요구를 함께 판단해야 합니다.

차폐 패턴
접지 동박과 비아 펜스를 사용해 민감한 회로의 전자기 결합을 줄일 수 있습니다. 특정 주파수에서의 효과는 패턴 간격과 개구, 리턴 경로 및 외함 구조에 따라 달라집니다.

RFID와 PCB 안테나
동박 패턴은 RFID 태그 및 Bluetooth·Wi-Fi 안테나의 방사체로 사용할 수 있습니다. 안테나 치수와 급전점, 기판 유전율, 주변 금속과 표면처리가 공진 주파수와 효율에 영향을 줍니다.

MEMS 인터페이스
PCB 동박은 MEMS 센서와 제어 회로 사이의 신호 및 전원 연결을 제공합니다. MEMS 구조 자체가 PCB에 형성되는지, 별도 칩으로 실장되는지 구분하고 패키지 요구사항에 맞는 표면처리를 선택합니다.

태양광 및 LED 회로
동박 패턴은 전류를 분배하고 LED 밝기 제어 회로를 연결합니다. 높은 전류와 열이 발생한다면 동박 중량, 트레이스 폭, 메탈 코어 기판 또는 별도 방열 구조를 검토합니다.

PCB 방열 패턴
넓은 동박면과 서멀 비아는 핫스폿의 열을 주변 또는 다른 레이어로 분산할 수 있습니다. 동박 패턴만으로 별도의 히트싱크를 항상 대체할 수 있는 것은 아니며 열 해석과 부품 접합부 온도 검증이 필요합니다.

신호 무결성
트레이스 임피던스를 일정하게 유지하고 리턴 경로의 불연속을 줄이면 반사와 크로스토크를 관리할 수 있습니다. 고속 배선에서는 스택업과 종단 조건도 함께 검토합니다.

플렉시블 PCB
플렉시블 PCB의 동박 패턴은 반복 굽힘 시 응력이 집중되지 않도록 부드러운 곡선과 적절한 굽힘 반경으로 설계합니다. 동박 종류와 두께, 커버레이와 표면처리는 동적·정적 굽힘 조건에 맞춰 선택합니다.

터치 패널
정전용량식 터치 전극과 센싱 패턴을 PCB 동박으로 구현할 수 있습니다. 전극 형상, 오버레이 두께, 주변 접지와 노이즈 환경이 감도에 영향을 줍니다.

마무리

PCB 동박 패턴은 전류와 신호를 전달하는 동시에 전송선로, 안테나, 센서 전극, 전력 분배 및 열 확산 구조로 활용할 수 있습니다. 표면처리는 노출 동박의 산화 방지와 납땜성 확보에 중요한 역할을 하지만 회로 성능은 패턴 형상과 스택업, 소재 및 제조 공차의 영향을 함께 받습니다.

JLCPCB는 ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석 등 다양한 표면처리 옵션을 제공합니다. 지원 조합과 설계 한계는 최신 PCB 제조 역량에서 확인한 뒤 프로젝트에 맞는 사양을 선택하세요.

PCB 견적 확인하기 >>

지속적인 성장