BJT vs MOSFET 차이: 3.3 V 구동·손실·PCB 선택 가이드
1 분
- BJT vs MOSFET 핵심 차이 비교
- 3.3 V MCU에서는 어떤 소자를 고르면 좋을까요?
- 스위칭 속도와 손실: 고정된 ns 숫자로 비교하지 마세요
- 증폭 회로에서는 BJT가 항상 더 좋은가요?
- SMD PCB에서 확인할 핀 매핑·방열·리턴 경로
- BJT와 MOSFET 선택 순서
- 자주 묻는 질문
BJT와 MOSFET의 차이는 구동 방식과 동작 특성에 있습니다. BJT를 스위치로 켜려면 베이스 전류를 공급해야 하고, MOSFET은 게이트-소스 전압으로 채널을 제어합니다. 그래서 MOSFET은 많은 전력 스위칭 회로에서 유리하지만, 게이트 구동·손실·가격까지 비교해야 합니다. ‘증폭은 무조건 BJT, 스위칭은 무조건 MOSFET’이라는 구분만으로 부품을 정할 수는 없습니다.
이 글에서는 MCU 구동, 도통·스위칭 손실, 아날로그 증폭과 SMD PCB 열 설계까지 실제 선택에 필요한 기준을 비교합니다.
바로 보기: 차이 비교표 · 3.3 V 구동 · 손실과 속도 · 증폭 회로 · PCB 설계 · FAQ
BJT vs MOSFET 핵심 차이 비교
| 항목 | BJT | MOSFET |
|---|---|---|
| 단자 | 베이스(B)·컬렉터(C)·이미터(E) | 게이트(G)·드레인(D)·소스(S) |
| 스위치 구동 | 충분한 베이스 전류 필요 | 적절한 VGS와 게이트 충·방전 구동 필요 |
| 도통 손실의 기본 근사 | 포화 스위칭에서 VCE(sat) × IC | 저항성 도통에서 ID² × RDS(on) |
| 전환 특성 | 포화 시 저장 전하와 구동 조건의 영향 | 게이트 전하·기생 용량·드라이버의 영향 |
| 선형 회로 | 바이어스·전류 이득·잡음 검토 | 입력 특성·바이어스·SOA 등 검토 |
| 대표 용도 | 소신호 증폭, 전류 미러, 소형 스위치 등 | 전원 스위칭, 부하 제어, 아날로그 회로 등 |
‘BJT는 전류 제어, MOSFET은 전압 제어’는 구동 회로를 이해하기 위한 유용한 요약입니다. 정밀한 동작 해석에는 BJT의 VBE와 온도 특성, MOSFET의 동작 영역 등을 함께 봐야 합니다. 두 소자 모두 트랜지스터의 한 종류입니다.

3.3 V MCU에서는 어떤 소자를 고르면 좋을까요?
BJT: GPIO의 전류 공급 능력과 베이스 저항
BJT를 포화 스위치로 사용한다면 부하 전류와 데이터시트의 VCE(sat) 시험 조건을 기준으로 베이스 전류를 검토합니다. 일반적인 hFE 숫자만으로 포화 구동을 보장할 수는 없습니다. GPIO의 출력 전압·허용 전류와 베이스 저항, 턴오프 경로를 함께 계산해야 합니다.
MOSFET: VGS(th)보다 RDS(on)의 보증 조건
게이트 문턱 전압 VGS(th)는 충분히 켜졌다는 기준이 아닙니다. 낮은 시험 전류에서 도통이 시작되는 조건을 나타냅니다. 3.3 V로 구동하려면 실제 가능한 VGS에서 RDS(on)이 보증된 제품인지 확인하고, 온도 상승에 따른 저항 증가도 반영하세요. ‘로직 레벨’이라는 이름만 보거나 전형적인 곡선만으로 판단하지 않는 것이 좋습니다.
MOSFET의 정상 상태 게이트 누설 전류는 작지만 스위칭 순간에는 게이트 전하를 충·방전해야 합니다. QG가 큰 소자나 빠른 PWM에서는 별도 게이트 드라이버가 필요할 수 있습니다. Infineon의 MOSFET 설명도 게이트 전압 제어와 동적 게이트 전하를 구분합니다.
스위칭 속도와 손실: 고정된 ns 숫자로 비교하지 마세요
BJT는 깊은 포화에서 저장 전하 때문에 턴오프가 늦어질 수 있습니다. MOSFET의 전환 속도도 게이트 전하, 드라이버 전류, 게이트 저항과 PCB 기생 성분에 좌우됩니다. 따라서 모든 BJT·MOSFET에 하나의 전환 시간이나 최대 PWM 주파수를 붙일 수는 없습니다.
- BJT 도통 손실: 포화 스위칭에서는 대략 VCE(sat) × IC이며 듀티와 베이스 구동 손실도 고려합니다.
- MOSFET 도통 손실: 대략 Irms² × RDS(on)입니다. RDS(on)은 실제 VGS·접합 온도 조건으로 사용합니다.
- 동적 손실: 전환 중 전압·전류의 겹침, 출력 용량과 역회복 등 회로별 항목을 포함합니다.
- 게이트 구동: QG × Vdrive × f는 게이트 구동 전력을 추정하는 출발점이며 드라이버 선택에도 영향을 줍니다.
가령 1 A에서 VCE(sat)가 0.2 V라면 BJT의 해당 순간 도통 손실은 약 0.2 W입니다. 같은 전류에서 RDS(on)이 50 mΩ인 MOSFET은 약 0.05 W입니다. 이것은 계산 예시일 뿐이며 실제 선택에는 구동 손실·스위칭 손실·온도와 가격도 더해야 합니다.
가장 낮은 RDS(on)의 MOSFET이 항상 가장 효율적인 것도 아닙니다. 게이트 전하·용량이 커져 동적 손실과 구동 요구가 늘어날 수 있습니다. TI의 스위칭 전원용 MOSFET 선택 자료는 QG와 바디 다이오드 역회복 등도 함께 검토합니다.
증폭 회로에서는 BJT가 항상 더 좋은가요?
BJT는 특정 바이어스 전류에서 높은 트랜스컨덕턴스를 얻을 수 있어 소신호 증폭과 전류 미러에 자주 쓰입니다. MOSFET은 높은 입력 임피던스가 필요한 회로나 다른 바이어스·소스 조건에서 유리할 수 있습니다. 잡음은 입력 전압 잡음만 아니라 입력 전류 잡음과 신호원 임피던스까지 비교해야 합니다.
선형성도 소자 이름만으로 결정되지 않습니다. 동작점, 피드백, 온도와 회로 구조가 영향을 줍니다. 전력 MOSFET을 선형 영역에서 사용할 때는 DC 또는 펄스 안전 동작 영역(SOA)을 확인해야 하며, 스위칭용 낮은 저항 사양만으로 판단하면 안 됩니다.
SMD PCB에서 확인할 핀 매핑·방열·리턴 경로
- 핀 번호: 같은 SOT-23이라도 BJT·MOSFET·제품별 핀 배열이 다를 수 있습니다. 회로도와 풋프린트를 MPN별로 대조합니다.
- 열 경로: 손실과 주위 온도로 접합 온도를 평가합니다. 데이터시트의 RθJA는 시험 보드 조건에 의존하므로 패키지 이름만으로 복사하지 않습니다.
- 탭 연결: 큰 금속 탭이나 노출 패드는 드레인·컬렉터 등 신호 노드일 수 있습니다. 방열용이라는 이유로 GND에 연결하지 않습니다.
- 구동 루프: 게이트·베이스 저항과 리턴 경로를 짧게 유지하고 민감한 신호와 고전류 루프의 결합을 줄입니다.
- 보호와 다이오드: 유도성 부하의 전류 경로, 과도 전압과 일반적인 전력 MOSFET의 바디 다이오드 방향을 검토합니다. 게이트 풀다운만으로 ESD·과전압 보호가 완성되지는 않습니다.
- 제조 데이터: 권장 랜드 패턴·페이스트·비아 조건과 조립 가능 여부를 확인합니다.
동박 폭과 방열 비아는 전류, 허용 온도 상승, 구리 두께와 조립 공정에 맞춰 정합니다. ‘1 A당 1 mm’, ‘5 A 이상은 D2PAK’ 같은 고정 규칙은 설계 조건을 대신할 수 없습니다.
BJT와 MOSFET 선택 순서
먼저 부하 전압·전류, PWM 주파수 또는 신호 대역, 구동 전원과 허용 손실을 정하세요. 이어 후보 부품의 구동 조건·SOA·동작 온도·핀 배열을 비교하고, 마지막으로 패키지·재고·가격을 확인합니다. 작은 릴레이 스위치에서는 BJT가 간단할 수 있고, 낮은 도통 손실이 필요한 모터·전원 스위칭에서는 적절히 구동한 MOSFET이 유리할 수 있습니다.
소자와 패키지를 선택했다면 MPN·핀 배열·방열 패드를 BOM 및 PCB에 반영한 뒤 제작·실장 조건을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
MOSFET도 트랜지스터인가요?
네. BJT와 MOSFET은 모두 트랜지스터이며 구조와 제어 특성이 다릅니다.
VGS(th)가 1 V이면 3.3 V에서 완전히 켜지나요?
그 숫자만으로 보장할 수 없습니다. 실제 게이트 전압에서의 RDS(on) 보증 조건과 필요한 전류를 확인하세요.
BJT를 같은 크기의 MOSFET으로 바로 교체해도 되나요?
구동 방식, 핀 배열, 전압·전류 정격과 다이오드 경로가 달라 회로 검토가 필요합니다. 외형이 같은 것만으로 호환되지 않습니다.
지속적인 성장
세라믹 커패시터 종류: C0G·X7R·X5R·Y5V 비교와 선택 방법
정전용량, 정격 전압, 풋프린트가 같은 세라믹 커패시터 두 개라도 회로에 전원을 넣으면 동작이 크게 달라질 수 있습니다. 차이를 만드는 것은 표시된 숫자보다 유전체입니다. 세라믹 커패시터 종류는 C0G, X7R, X5R, Y5V 같은 유전체 코드로 구분합니다. 이 글에서는 코드를 읽는 방법과 유전체 등급을 비교하고, 설계자가 놓치기 쉬운 DC 바이어스 및 노화 효과를 살펴봅니다. 용도별 부품 선택 기준도 정리했습니다. 세라믹 커패시터란? 세라믹 커패시터는 금속 전극 사이에 세라믹을 유전체로 사용하는 부품입니다. 극성이 없으므로 PCB에 배치할 때 커패시터 극성을 고려할 필요가 없습니다. 등가 직렬 저항(ESR)과 등가 직렬 인덕턴스(ESL)가 낮아 고주파 디커플링에 널리 사용됩니다. 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 현대 전자기기에서 가장 많이 생산·사용되는 커패시터로, 연간 생산량은 수조 개에 이릅니다. 하나의 칩 안에 수십~수백 개의 얇은 유전체층을 병렬로 쌓아 작은 크기에서도 마이크로패럿......
ESP32란? 종류·주요 기능·개발 환경·PCB 설계 가이드
Wi-Fi 온도 센서, 웨어러블 건강 모니터, 산업용 게이트웨이, AI 카메라까지 ESP32는 무선 임베디드 기기에 폭넓게 쓰이는 마이크로컨트롤러 제품군입니다. 프로세서와 Wi-Fi·Bluetooth 기능을 통합해 별도의 무선 네트워킹 부품 없이 연결형 기기를 설계할 수 있습니다. 이 ESP32 가이드에서는 사양과 구조, 제품군별 차이, 개발 보드, 프로그래밍 도구, 활용 사례를 한곳에서 살펴봅니다. ESP32 핵심 정보 Espressif Systems의 32비트 마이크로컨트롤러 제품군 대부분의 모델에 Wi-Fi(802.11 b/g/n)와 Bluetooth Classic 또는 BLE 기능 통합. 지원 방식은 모델별로 다름 싱글 코어와 듀얼 코어 모델이 있으며 클록 속도는 모델에 따라 최대 240 MHz 3.3 V로 동작하며 GPIO와 다양한 주변장치 인터페이스 지원 ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython 등으로 개발 가능 그림: 일반적인 IoT 구성에......
ESP32 버전별 비교: 프로젝트에 어떤 칩을 써야 할까요?
핵심 요약 무선 기능부터 확인: ESP32 버전은 주로 지원하는 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 납니다. 용도별로 많이 쓰는 모델: ESP32-C3는 저비용 Wi-Fi·블루투스 LE 기기에, ESP32-S3는 카메라, 디스플레이, 음성 처리, 온디바이스 AI에 적합합니다. 오리지널 ESP32: 현재도 생산 중이며 블루투스 클래식이 필요할 때 선택할 수 있습니다. Wi-Fi가 없는 버전: ESP32-H2는 배터리로 구동하는 Thread 및 Zigbee 기기에 적합합니다. 칩, 모듈, 개발 보드: 개발 보드로 시제품을 만든 뒤, 양산할 때는 자체 PCB에 모듈을 실장하도록 설계하세요. ESP32 버전은 주로 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 나므로 제품이 무엇과 연결되어야 하는지에 따라 선택이 달라집니다. 대부분의 신규 프로젝트에는 ESP32-C3, ESP32-S3, ESP32-C6 중 하나로 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 먼저 Wi-Fi 4와 Wi-Fi 6 중 무엇......
ESP32-CAM이란? 배선, 전원 공급, 프로그래밍 방법
핵심 요약 칩이 아닌 개발 보드: ESP32-CAM은 Espressif 제품이 아니라 AI-Thinker의 개발 보드입니다. AI-Thinker의 ESP32-S 모듈, OV2640 카메라, PSRAM, microSD 슬롯, 플래시 LED를 탑재합니다. USB 포트 미탑재: USB 커넥터와 USB-UART 브리지가 없으므로, 3.3 V USB-시리얼 어댑터를 시리얼 핀에 연결해 프로그래밍합니다. 리셋 시 GPIO0을 로우로 유지해야 합니다. 사용 가능한 핀이 적음: 카메라, PSRAM, microSD 카드가 대부분의 GPIO를 사용합니다. microSD 카드를 사용하지 않으면 GPIO2, GPIO4, GPIO12, GPIO13, GPIO14, GPIO15를 사용할 수 있지만, 각 핀에는 사용 조건이 있습니다. 5 V 전원: AI-Thinker는 5 V 전원을 명시하고 최소 2 A 정격의 전원을 권장합니다. 전원 공급 능력이 부족하면 저전압으로 리셋되거나 영상에 물결무늬가 생길 수 있습니다. 맞춤......
서미스터란? NTC·PTC의 작동 원리와 용도, 회로 설계 실무 가이드
핵심 요약 정의: 서미스터는 온도에 따라 저항이 크고 예측 가능한 폭으로 변하는 감온 저항입니다. 표준적인 10 kΩ NTC(B25/50 = 3950 K)는 25 °C 부근에서 온도 1 °C당 저항이 약 4.4% 변합니다. NTC와 PTC 비교: NTC 서미스터는 온도가 올라가면 저항이 낮아져 온도 측정과 돌입 전류 제한에 적합합니다. 스위칭형 PTC는 스위칭 온도를 넘으면 저항이 급격히 높아져 회로 보호에 적합합니다. 주요 사양: NTC 서미스터의 특성을 결정하는 주요 값은 25 °C에서의 저항인 R25와 저항-온도 곡선의 기울기를 결정하는 B값입니다. 허용오차와 방열 정수는 측정 정확도에 영향을 줍니다. 회로에서 측정하는 방법: 서미스터와 고정 저항으로 분압 회로를 구성해 ADC에 연결합니다. 펌웨어는 베타 방정식, Steinhart-Hart 방정식 또는 조회 테이블로 측정값을 온도로 변환합니다. 서미스터는 온도에 따라 저항이 변하는 저항기의 일종입니다. 이름은 “thermally sens......
ESP8266 vs ESP32: 어떤 칩을 선택해야 할까요?
핵심 요약 ESP32: 듀얼 코어 240 MHz CPU, 블루투스 클래식과 BLE, 520 KB SRAM, 최대 34개의 GPIO를 제공합니다. ESP8266: 싱글 코어 CPU를 탑재하고 블루투스는 지원하지 않으며, 애플리케이션에서 사용할 수 있는 여유 RAM은 약 50 KB입니다. 제품 수명 주기 상태: Espressif는 ESP8266을 신규 설계 비권장(NRND) 제품으로 분류하고 ESP32-C2(ESP8684)를 업그레이드 모델로 지정했습니다. 다만 ESP8266은 장기 공급 약정에 따라 계속 생산되고 있습니다. 어떤 ESP32를 선택해야 할까요? 단순한 Wi-Fi 또는 블루투스 LE 펌웨어에는 ESP32-C2, 더 많은 메모리나 GPIO가 필요하면 ESP32-C3, 블루투스 클래식이나 다수의 아날로그 입력, CAN 버스 또는 유선 이더넷이 필요하면 오리지널 ESP32를 선택하세요. 단순 교체는 불가능합니다: ESP8266에서 다른 칩으로 전환하면 핀 배치, 부트스트랩 핀, 모듈 풋프......