This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

소형화의 힘: 표면 실장 기술이 현대 전자 제품을 어떻게 변화시키고 있는가

최초 게시일 null, 업데이트 되였습니다. Oct 15, 2024

1 분

표목(TOC)
  • 표면 실장 기술의 장점:
  • 표면 실장 기술의 단점:
  • SMT 조립 공정:
  • 일반적인 표면 실장 장치 패키지:
  • SMT에 사용되는 납땜 기술:
  • 자주 묻는 질문:

표면 실장 기술(SMT)은 인쇄 회로 기판(PCB) 표면에 직접 부품을 장착하는 데 사용되는 평면 기술입니다. 부품에 리드가 PCB의 구멍을 통해 삽입되는 기존의 스루홀 기술과 달리 SMT는 부품을 PCB 표면에 직접 장착하는 것을 포함합니다. SMT는 더 작은 폼 팩터, 향상된 제조 효율성 및 자동화된 조립 프로세스와의 호환성과 같은 장점을 제공합니다.

또한 주어진 기판 영역에 더 많은 구성 요소를 장착할 수 있습니다. 두 기술 모두 동일한 보드에서 사용할 수 있으며, 스루홀 기술은 대형 변압기 및 방열판 전력 반도체와 같이 표면 실장에 적합하지 않은 구성 요소에 자주 사용됩니다.

표면 실장 기술은 관통 구멍과 어떻게 다릅니까?

표면 실장 기술(SMT)과 관통 홀 기술(TH)은 PCB에 부품을 부착하는 두 가지 방법입니다. SMT는 부품을 보드 표면에 직접 실장하여 일반적으로 자동 조립 및 리플로우 솔더링을 사용하여 소형 및 고밀도 설계를 가능하게 합니다. TH는 PCB의 구멍을 통해 부품 리드를 삽입하고 반대쪽에 솔더링하여 더 강한 기계적 결합을 제공하므로 응력에 취약한 부품에 이상적입니다. SMT는 효율성과 소형화로 인해 최신 대량 전자 제품에서 선호되는 반면 TH는 항공우주 및 프로토타입과 같이 견고성과 쉬운 수리가 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.

SMD는 플러그인 브레드보드(빠른 스냅 앤 플레이 프로토타입 제작 도구)와 직접 사용할 수 없으며, 모든 프로토타입에 대한 맞춤형 PCB 또는 핀 리드 캐리어에 SMD를 장착해야 합니다. 특정 SMD 구성 요소를 중심으로 프로토타입을 제작하는 경우 비용이 덜 드는 브레이크아웃 보드를 사용할 수 있습니다.

표면 실장 기술은 언제 사용해야 하나요?

스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기술과 같은 작고 가벼우며 고밀도 전자 기기를 개발하는 것이 목표인 컴팩트한 디자인에서 탁월합니다. SMT의 높은 수준의 자동화는 대량 생산에 이상적이며, 대규모 제조에서 효율성과 비용 효율성을 제공합니다.

또한 SMT는 구성 요소가 짧은 리드를 특징으로 하기 때문에 고주파 회로에 유리하여 인덕턴스와 커패시턴스를 최소화하여 고속 애플리케이션에서 성능을 개선합니다. 이 기술은 또한 복잡한 PCB 레이아웃을 지원하여 다층 보드에서 보다 유연하고 복잡한 설계를 가능하게 합니다. 더욱이 SMT는 자동화된 프로세스를 통해 노동 비용과 조립 시간을 줄여 제조 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

표면 실장 기술의 장점:

표면 실장 기술(SMT)은 다음을 포함한 여러 가지 장점을 제공합니다.

감소된 크기와 무게

SMT 부품은 관통형 부품보다 작고 가벼워서 더욱 컴팩트하고 가벼운 전자 장치를 만들 수 있습니다. 부품의 부피는 최대 60%~70%까지 줄일 수 있으며, 어떤 경우에는 90 %까지 줄일 수도 있습니다. 동시에 부품의 무게는 60%~80%까지 줄일 수 있습니다.

더 높은 구성 요소 밀도

SMT 부품의 크기가 작기 때문에 단일 보드에 더 많은 부품을 배치할 수 있어 회로 밀도가 높아지고 주어진 영역 내에서 더 많은 기능이 제공됩니다. 부품 밀도(단위 영역당 부품)가 훨씬 높고 부품당 연결 수가 훨씬 더 많습니다.

고주파 효과

회로 의 크기가 작고 지연이 작기 때문에 이러한 설계는 전자 장비의 초고속 작동 에서 실현될 수 있습니다 . 구성 요소의 리드가 매우 짧기 때문에 회로의 분산 매개변수가 자연스럽게 감소하고 RF 간섭이 감소합니다. 짧은 연결은 신호 경로 길이를 줄이고 기생 인덕턴스 및 커패시턴스 효과를 최소화하여 고주파 회로의 전반적인 성능을 개선할 수 있습니다.

자동 조립

SMT는 자동화된 생산에 적합하여 제조 효율성을 높이고, 노동 비용을 줄이며, 일관성과 품질을 개선합니다. 일부 배치 기계는 시간당 136,000개 이상의 구성 요소를 배치할 수 있습니다. 이는 특히 대규모 생산에서 제조 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

낮은 재료 비용

생산 장비 효율성이 향상되고 포장재 소비가 감소함에 따라 대부분 SMT 부품의 포장 비용은 동일한 유형과 기능을 가진 THT 부품보다 낮아졌습니다.

향상된 신뢰성과 다양성

SMT는 인쇄 회로 기판(PCB)의 양면에 사용할 수 있어 더 복잡하고 밀도가 높은 설계가 가능합니다. 구멍이 내부 레이어의 라우팅 공간을 막지 않고, PCB의 한쪽에만 구성 요소를 장착한 경우 뒷면 레이어도 막지 않기 때문에 연결 밀도가 더 높습니다. SMT 어셈블리에 드릴 구멍이 없기 때문에 보드에 기계적 응력이 가해질 가능성이 줄어들어 내구성과 신뢰성이 향상됩니다.

이러한 장점으로 인해 SMT는 현대 전자 장치 제조에 선호되는 선택이 되었습니다.

표면 실장 기술의 단점:

표면 실장 기술의 단점은 다음과 같습니다.

● 소형 전력 처리 능력.

● 쉽게 깨질 수 있는 매우 섬세한 구성 요소가 포함되어 있습니다.

● 고가의 납땜장비가 필요하며 납땜 불량이 발생하기 쉽습니다.

● 수동 프로토타입 조립은 더 어렵고 숙련된 작업자가 필요합니다.

● 소형화와 다양한 납땜 접합 유형으로 인해 매우 복잡한 공정입니다.

● 기술적 복잡성으로 인해 높은 교육 및 학습 비용이 필요합니다.

● 시각적 검사를 할 수 없으므로 테스트가 어렵습니다.

이 수준의 소형화에서는 전반적인 프로토타입 제작, 수리, 재작업, 역설계, 그리고 아마도 생산 설정 등이 어렵습니다.

SMT 조립 공정:

SMT는 매우 복잡한 시스템 엔지니어링으로, 기본 구성에는 표면 조립 구성 요소, 기판, 설계, 조립 및 감지 장비가 포함됩니다. SMT 제조 공정에는 다음과 같은 핵심 단계가 포함됩니다.

1. 구성 요소 배치

앞서 언급한 저항기, 커패시터, 인쇄 안테나를 포함한 작은 전자 부품 은 특수 로봇 기계를 사용하여 PCB에 픽 앤 플레이스됩니다. 이러한 부품은 표면 실장 장치(SMD) 형태로 제공됩니다.

2. 솔더 페이스트 적용

솔더 페이스트는 솔더 합금 입자와 플럭스의 끈적끈적한 혼합물로, 스텐실을 사용하여 PCB 패드에 적용됩니다. 솔더 페이스트는 구성 요소가 배치되고 납땜될 위치에 배치됩니다.

3. 부품 납땜

솔더 페이스트가 도포된 PCB는 리플로우 오븐을 통과합니다. 오븐의 열이 솔더 페이스트를 녹여 구성 요소가 PCB의 패드에 부착되도록 합니다. 어셈블리가 식으면서 솔더 가 응고되어 강력한 전기적 연결을 형성합니다.

4. 검사 및 테스트

조립품은 결함, 납땜 문제 또는 잘못된 배치를 식별하기 위해 시각적 검사 및 테스트를 거칩니다. 자동 광학 검사 및 X선 기술은 종종 철저한 검사를 위해 사용됩니다.

일반적인 표면 실장 장치 패키지:

표면 실장 장치(SMD)는 다양한 패키지 유형으로 제공되며, 각각 특정 애플리케이션, 크기 및 기능에 맞게 설계되었습니다. 다음은 일반적인 SMD 패키지 목록입니다.

저항기, 커패시터, 인덕터 및 LED용 패키지:

0201(0.6mm x 0.3mm): 초소형 패키지로 공간이 매우 제한된 곳에 사용됩니다.

0402(1.0mm x 0.5mm): 매우 작아서 일반적으로 컴팩트한 디자인에 사용됩니다.

0603(1.6mm x 0.8mm): 가전제품에 널리 사용됨.

0805(2.0mm x 1.25mm): 약간 더 크고 조립 시 다루기가 더 쉽습니다.

1206(3.2mm x 1.6mm): 크기와 성능의 균형을 제공합니다.

집적 회로(IC)용 패키지 :

SOIC (Small Outline Integrated Circuit)

TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package)

QFP (Quad Flat Package)

TQFP (Thin Quad Flat Package)

LQFP (Low-profile Quad Flat Package)

BGA (볼 그리드 어레이)

이것들은 현대 전자 제조에 사용되는 가장 일반적인 SMD 패키지 중 일부입니다. 각 패키지 유형은 전력 처리, 공간 제약 및 열 성능에 따라 선택됩니다.

SMT에 사용되는 납땜 기술:

표면 실장 조립 납땜에는 두 가지 주요 납땜 기술이 사용됩니다.

리플로우 솔더링:

1. PCB에 솔더 페이스트를 바릅니다.

2. 픽앤플레이스 기계를 사용하여 구성요소를 배치합니다.

3. 리플로우 오븐에서 예열, 침지, 리플로우, 냉각의 단계로 가열합니다.

정밀하고 자동화되어 있으며 복잡한 SMD에 적합합니다. 하지만 열 응력, 솔더 조인트의 공극 가능성의 위험이 있습니다.

웨이브 솔더링:

1. PCB에 플럭스를 도포합니다.

2. PCB를 예열합니다.

3. 녹은 땜납 위로 PCB를 넘깁니다.

4. 납땜 접합부를 굳히기 위해 식힙니다.

관통 구멍과 일부 SMD에 매우 효율적이며 대량 생산에 좋습니다. 그러나 미세 피치 구성 요소에는 덜 정확하고 솔더 브리지 및 결함의 위험이 있습니다.

각 기술은 구성 요소 유형, 생산량 및 특정 PCB 요구 사항에 따라 선택됩니다.

3단계만으로 PCB 조립 서비스를 받으세요:

업로드: Gerber, BOM 및 CPL 파일을 업로드하여 PCB에 대한 즉시 견적을 받아보세요.

선택: 조립을 위해 배치할 부품과 구성 요소를 선택합니다. 조립 가격은 $8.00 설치 수수료에서 시작하며, 조인트당 최소 조립 수수료는 $0.0017입니다.

수신: 주문, 부품 조달 및 PCB 프로토타입 제작까지 간소화된 프로세스를 통해 반복하고 개선하며 정해진 기한 내에 납품할 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

1) SMT에는 어떤 유형의 장비가 사용됩니까?

일반적인 SMT 장비는 다음과 같습니다.

픽앤플레이스 머신: 자동으로 부품을 PCB에 배치합니다.

리플로우 오븐: 솔더 페이스트를 녹이고 부품을 PCB에 결합하는 데 사용됩니다.

스크린 프린터: PCB에 솔더 페이스트를 바릅니다.

검사 시스템: 납땜 과정에서 결함을 확인합니다.

2) SMT에서 리플로우 솔더링이란 무엇입니까?

리플로우 솔더링은 PCB에 도포된 솔더 페이스트가 리플로우 오븐에서 녹아서 SMD를 보드에 접합하는 공정입니다. 이는 SMT에서 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다.

3) SMT는 PCB 설계에 어떤 영향을 미치나요?

SMT는 더 복잡하고 밀도가 높은 PCB 설계를 가능하게 하여 더 작은 공간에서 더 많은 기능을 구현할 수 있습니다. 패드 설계, 구성 요소 배치 및 열 관리를 신중하게 고려해야 합니다.

4) SMT에서 흔히 발생하는 결함은 무엇이며, 어떻게 해결하나요?

툼스토닝: 납땜 중에 열이 고르지 않게 발생하여 부품의 한쪽이 튀어나오는 현상입니다.

솔더 브릿지: 인접한 패드 사이에 원치 않는 솔더 연결이 생기는 현상으로, 종종 과도한 솔더 페이스트로 인해 발생합니다.

부품 이동: 리플로우 솔더링 중에 부품이 이동하여 정렬 불량이 발생하는 경우 발생합니다.

결함 해결: 적절한 공정 제어, 정확한 스텐실 설계, 신중한 열 프로파일링을 통해 이러한 결함을 최소화할 수 있습니다.

5) SMT를 모든 유형의 부품에 사용할 수 있나요?

대부분의 최신 부품은 SMT 패키지로 제공되지만, 커넥터나 대형 전력 부품과 같은 특정 부품은 기계적 강도 요구 사항으로 인해 여전히 관통 홀 기술이 필요할 수 있습니다.

지속적인 성장