PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
1 분
- 1. 회로의 임피던스
- 2. 임피던스 매칭이란?
- 3. PCB 설계에서 사용하는 임피던스 전송선로
- 4. PCB 임피던스 매칭 설계 시 확인할 사항
- 마무리
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다.
전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다.
핵심 요약
- 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다.
- PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다.
- 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다.
- 제조용 데이터에는 목표 임피던스와 허용 오차, 해당 레이어와 넷을 명확히 표시해야 합니다.
1. 회로의 임피던스
저항, 인덕터, 커패시터가 포함된 회로에서 전류의 흐름을 방해하는 전체 성분을 임피던스라고 합니다. 임피던스는 저항 성분과 리액턴스 성분으로 이루어집니다. 저항은 회로의 에너지를 열로 소모하며, 회수 가능한 에너지는 도체와 인덕터, 커패시터 안팎의 전자기장에 저장됩니다.
임피던스는 일반적으로 기호 Z로 나타내며 단위는 옴(Ω)입니다. 복소수의 실수부는 저항, 허수부는 리액턴스입니다. 특정 회로의 임피던스는 고정값이 아니라 교류 주파수와 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 따라 달라집니다.
2. 임피던스 매칭이란?
임피던스 매칭은 신호 소스, 전송선로와 부하 사이의 전기적 조건을 맞추는 설계 방법입니다. 저주파 회로에서는 전송선로 길이가 파장에 비해 충분히 짧으면 반사를 무시할 수 있습니다. 반면 신호의 파장이 배선 길이와 비슷해지는 고주파 회로에서는 반사파가 원래 신호와 겹쳐 파형과 신호 품질을 바꿀 수 있습니다.
신호 반사가 생기는 이유
고주파에서는 프린지 커패시턴스와 기생 인덕턴스 같은 효과 때문에 회로의 동작이 달라집니다. PCB 신호 트레이스도 전송선로로 동작하며, 선로의 각 지점에는 특성 임피던스가 존재합니다.
임피던스가 일정하지 않으면 송신단에서 보낸 파형이 수신단에 도달할 때 달라질 수 있습니다. 왜곡을 줄이려면 신호 트레이스의 구조와 기준면을 일관되게 유지하고 소스와 부하의 종단 조건을 함께 검토해야 합니다.
3. PCB 설계에서 사용하는 임피던스 전송선로
임피던스가 제어된 전송선로는 고주파 신호 반사를 줄이는 데 사용합니다. PCB에서 주로 사용하는 구조는 다음 네 가지입니다.
단일 종단 전송선로
PCB의 단일 트레이스에 대한 임피던스를 뜻하며 대표적인 구조는 마이크로스트립과 스트립라인입니다.
마이크로스트립: 외층에 신호 트레이스가 있고 바로 아래 내층에 기준면이 있는 구조입니다. 트레이스 폭, 트레이스와 기준면 사이의 유전체 두께, 소재의 유전율 등이 임피던스를 결정합니다.
스트립라인: 신호 트레이스가 두 기준면 사이의 내층에 위치하는 구조입니다. 트레이스 폭, 위아래 유전체 두께와 유전율 등이 임피던스를 결정합니다.
차동 쌍 전송선로
크기가 같고 극성이 반대인 신호를 전달하는 두 개의 평행 트레이스입니다. 고속 데이터 전송에 널리 사용하며 트레이스 폭, 두 선 사이의 간격, 유전체 특성이 차동 임피던스에 영향을 줍니다. 인터페이스에 따라 90~110Ω 범위의 규격이 흔하지만 목표값은 해당 표준과 부품 데이터시트를 기준으로 정해야 합니다.
동일 평면 단일 종단·차동 전송선로
외층 신호 트레이스의 양옆 같은 레이어에 접지 동박을 배치하는 구조입니다. 트레이스 폭, 인접 접지와의 간격, 아래쪽 유전체 두께와 유전율이 임피던스에 영향을 줍니다. 대표적인 목표값으로 단일 종단 50Ω, 차동 90~100Ω이 사용되지만 실제 값은 인터페이스 규격에 따라 달라집니다.
4. PCB 임피던스 매칭 설계 시 확인할 사항
PCB 트레이스 임피던스 계산과 제조 정보
제어 임피던스가 필요한 주문에는 압축한 PCB 제조 파일과 함께 목표 임피던스, 허용 오차, 대상 넷, 레이어, 트레이스 폭과 간격을 표나 도면으로 제공하는 것이 좋습니다. 아래 그림과 같이 구조별 정보를 명확히 표시하면 제조사가 요구 조건을 확인하기 쉽습니다.
JLCPCB 임피던스 계산기 사용
JLCPCB의 임피던스 계산기에서 보드 유형, 레이어 스택업, 기판 두께, 구리 중량과 목표 임피던스를 선택합니다. 계산 결과를 바탕으로 설계 데이터의 선폭과 간격을 설정하고, 최종 스택업이 주문 조건과 일치하는지 확인합니다.
제조 전 확인: 제어 임피던스의 지원 레이어, 허용 오차와 검사 조건은 주문 옵션 및 최신 JLCPCB 임피던스 스택업 페이지에서 확인해야 합니다. 일반적인 주문 안내에서는 목표 임피던스에 대해 ±10% 제어 조건이 사용되지만, 보드 유형과 선택 사양에 따라 지원 범위가 달라질 수 있습니다. 제어 임피던스를 선택하지 않은 주문은 목표 임피던스를 보증하는 주문으로 간주할 수 없습니다.

마무리
PCB 임피던스 매칭은 고속 신호의 반사와 왜곡을 줄이고 신호 무결성을 유지하기 위한 핵심 설계 항목입니다. 목표 임피던스만 정하는 것으로 끝나지 않으며, 선폭과 간격, 유전체 특성, 기준면, 레이어 스택업 및 종단 조건을 함께 검토해야 합니다.
제어 임피던스 전송선로를 적용하고 제조사의 실제 스택업을 기준으로 계산하면 원하는 임피던스에 더 안정적으로 접근할 수 있습니다. 설계를 마친 뒤에는 제조 데이터와 임피던스 요구사항이 서로 일치하는지 다시 확인하세요.
지속적인 성장
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
디커플링 커패시터란? 100 nF 선택과 PCB 배치 방법
디지털 PCB에는 디커플링 커패시터가 빠지지 않습니다. 하지만 커패시터의 값이나 위치가 맞지 않으면 전원 전압 강하, 오동작, 전자기 간섭(EMI)이 발생할 수 있습니다. 이 글에서는 디커플링 커패시터의 역할과 용량 선택, IC 주변 배치 방법, 피해야 할 PCB 레이아웃 실수를 살펴봅니다. 핵심 요약 IC 전원 핀 가까이에 로컬 디커플링 커패시터를 배치합니다. 일반적인 디지털 회로에서는 100 nF X7R 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 출발점으로 검토합니다. 전원 입력부에는 벌크 커패시터를 함께 사용합니다. 전류 루프 면적과 배선 길이를 줄입니다. 부품 데이터시트의 권장 값과 배치 지침을 우선합니다. 디커플링 커패시터란? 디커플링 커패시터는 집적회로(IC)의 전원과 접지 사이에 놓는 작은 커패시터입니다. 스위칭 순간에 가까운 곳에서 전류를 공급하고 전원선의 고주파 잡음을 줄입니다. 영어 자료에서는 decap으로 줄여 쓰기도 합니다. IC가 순간적으로 큰 전류를 요구할 때 가까이 저장된 전......
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......