PCB에 대한 설명: 인쇄 회로 기판에 대한 간단 가이드
1 분
인쇄 회로 기판(PCB)은 거의 모든 현대 전자 기기의 핵심 구성 요소입니다. PCB는 전자 부품 간의 전기적 상호 연결을 제공하고, 부품을 고정하는 단단한 지지체 역할을 하며, 최종 제품에 통합될 수 있는 소형 패키지를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. PCB는 전자 기기의 형태와 기능을 담당하는 주요 구성 요소로, 첨단 반도체들이 매우 높은 데이터 전송 속도로 서로 통신할 수 있도록 합니다.
스마트폰과 컴퓨터부터 가전제품, 산업 장비에 이르기까지, PCB는 이러한 기기들이 다양한 기능을 안정적으로 수행할 수 있도록 합니다. 이 간단한 가이드에서는 PCB가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 오늘날 기술 중심의 세상에서 왜 그렇게 중요한지 설명하겠습니다.
PCB란 무엇인가요?
인쇄 회로 기판(PCB)은 유리 섬유와 같은 절연 재료로 만들어진 평평하고 얇은 기판으로, 표면에 도전성 경로가 새겨져 있습니다. 이러한 경로는 트레이스(trace)라고도 불리며, 기판 위의 다양한 부품 간에 전류가 흐르도록 하여 모든 것을 하나의 기능 회로로 연결합니다. 저항기, 콘덴서, 트랜지스터, 집적 회로(IC)와 같은 부품들이 기판에 장착되고 이러한 경로를 통해 연결됩니다. PCB는 또한 전자 부품에 대한 기계적 지지를 제공하여 기기를 외장 케이스에 장착할 수 있도록 합니다.
PCB는 단면(도전성 재료가 한 면에만 있는), 양면, 또는 다층 구조일 수 있으며, 이는 설계의 복잡성과 필요한 연결 수에 따라 달라집니다. 제조 과정에서 내부 구리 층이 식각되어 회로 기판의 부품 연결을 위한 의도된 구리 트레이스가 남게 됩니다. 여러 식각된 층이 순차적으로 적층되어 인쇄 회로 기판의 적층 구조가 완성됩니다. 이는 PCB 설계 및 제조에 사용되는 전반적인 공정입니다.
PCB의 역사 살펴보기:
과거에는 전자 제품이 소형 집적 회로(IC)와 개별 부품들로 설계 및 조립되었으며, 이들은 전선으로 연결되고 부품들은 단단한 기판에 장착되었습니다. 이 초기 기판은 처음에는 베이클라이트라는 재료로 만들어졌는데, 이는 합판의 최상층을 대체하는 데 사용되었습니다. 전선의 수가 너무 많아서 꼬이거나 설계 내에서 큰 공간을 차지할 수 있었습니다. 디버깅이 어려웠고 신뢰성도 떨어졌습니다. 제조도 느렸는데, 여러 부품과 이들의 전선 연결이 수동으로 납땜되었기 때문입니다.
오늘날 표준 설계에는 수많은 소형 부품들, 예를 들어 작은 IC, 아주 작은 수동 부품, 핀 수가 매우 많은 첨단 칩들이 포함될 수 있습니다. 이러한 모든 부품을 납땜된 전선으로 수동 연결하는 것은 불가능하므로, 위의 제조 공정에서 설명한 바와 같이 구리 연결이 절연 기판 위에 직접 증착됩니다. 오늘날의 많은 기기들은 수천 개의 연결과 여러 전기 인터페이스를 가진 고밀도 상호 연결(HDI) 설계로, 스마트폰부터 심박수 모니터, 로켓에 이르기까지 모든 것에 전원을 공급합니다.
PCB의 종류
복잡성과 응용 분야에 따라 다양한 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 종류의 PCB가 있습니다:
1- 단면 PCB: 도전성 트레이스가 한 층만 있는 기판입니다. 간단하고 저렴하며, 저가 전자제품에 일반적으로 사용됩니다.
2- 양면 PCB: 기판의 양면에 구리 층이 있어 더 복잡한 회로를 허용합니다. 소비자 전자제품과 더 정교한 기기에 사용됩니다.
3- 다층 PCB: 여러 층의 구리 트레이스가 서로 절연된 상태로 적층된 구조입니다. 스마트폰, 컴퓨터, 의료 장비와 같은 고성능 기기에 사용됩니다.
4- 경성 PCB: 이름에서 알 수 있듯이, 이러한 PCB는 딱딱하고 구부리거나 휘릴 수 없습니다. 내구성 있는 전자제품에 널리 사용됩니다.
5- 유연성 PCB: 유연한 재료로 만들어져 구부리고 비틀 수 있습니다. 웨어러블, 카메라, 소형 기기에 일반적으로 사용됩니다.
6- 경성-유연성 PCB: 경성 PCB와 유연성 PCB의 조합으로, 일부 부분에서는 유연성이 필요하고 다른 부분에서는 안정성을 유지해야 하는 응용 분야에 사용됩니다.
PCB의 구성 요소:
PCB의 층 수는 일반적으로 도전성 층의 수에 따라 결정됩니다. 그러나 PCB는 다른 유형의 층들도 포함하며, 이들은 도전성과 절연성 재료가 번갈아 적층된 패턴으로 함께 적층됩니다. 오늘날의 PCB는 항상 다음과 같은 네 가지 유형의 층을 포함합니다:
- 기판(Substrate): PCB의 기본 재료로, 일반적으로 유리 섬유(FR4) 또는 금속으로 만들어지며, 경성과 절연성을 제공합니다.
- 구리 층: 기판 위에 얇은 구리 층이 도금되어 도전성 경로를 만듭니다. PCB의 복잡성에 따라 하나 또는 여러 개의 구리 층이 있을 수 있습니다.
- 솔더 마스크: 구리 트레이스를 덮는 녹색(또는 다른 색상)의 보호 층으로, 단락과 취급 중 손상을 방지합니다.
- 실크스크린: PCB에 인쇄된 흰색 마킹으로, 부품과 연결을 식별하는 데 도움이 되는 라벨과 기호를 제공합니다.
PCB는 이러한 네 가지 유형의 층들이 혼합되어 구성됩니다. 단층 PCB는 이러한 네 가지 층 각각 하나씩을 포함합니다. 양층 PCB는 기판 하나에 다른 유형의 층들은 각각 두 개씩 포함합니다. 다층 PCB는 프리프레그(prepreg) 층을 사용하기도 합니다. 프리프레그는 두 코어 층 사이 또는 코어와 도체 층 사이에 끼워지는 유전체 재료입니다.
PCB는 어떻게 만들어질까요?
"PCB란 무엇인가"라는 질문은 이것이 어떻게 생겼는지, 무엇으로 구성되어 있으며, 어떻게 만들어지는지를 어느 정도 포함합니다. 인쇄 회로 기판을 보면 부품들을 배치하고 장착하며 연결하는 꽤 간단한 기술처럼 보입니다. 그러나 실제로는 수많은 기술적 단계와 최첨단 제조 시스템을 포함하는 꽤 복잡한 공정입니다.
PCB는 여러 층의 재료들로 만들어진 회로 기판으로, 약간 샌드위치와 같은 방식으로 배열됩니다. 더 복잡한 회로 기판의 경우 층 수를 늘릴 수 있습니다. 전형적인 아주 간단한 PCB 회로 기판은 위에서 언급한 4개 층으로 구성됩니다. PCB 설계의 초기 단계에서는 기판이 지원할 회로를 그려내고 기본적인 기능에 대해 테스트합니다. 그런 다음 회로 설계를 제조업체에 전달하여 추가 제조를 진행합니다. 단계들은 다음과 같습니다:
- 설계 및 배치
- PCB 설계 인쇄
- 식각
- 드릴링
- 도금
- 솔더 마스크 적용
- 실크스크린 인쇄
- 마감
- 검사 및 테스트
이 모든 단계들에 대해 자세히 설명된 sPCB 제조에 대한 궁극적 가이드를 참조하세요. 인쇄 회로 기판의 모든 설계 및 제조 측면을 다룹니다.
PCB는 어떻게 작동할까요?
PCB는 전자 기기의 기반을 제공하여 부품들이 잘 정리된 도전성 트레이스를 통해 서로 통신할 수 있도록 합니다. PCB가 어떻게 작동하는지에 대한 기본적인 설명은 다음과 같습니다:
전력 분배: PCB는 배터리 또는 전원 공급 장치로부터 모든 필요한 부품으로 전력을 라우팅합니다.
신호 흐름: PCB의 트레이스들은 신호(전기 전류)를 다양한 부품 간에 전달하여 통신하고 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
부품 지지: PCB는 부품들이 안전하게 장착될 수 있는 견고한 구조를 제공하여 모든 것을 제자리에 유지하고 연결을 유지합니다.
트레이스의 신중한 배치는 신호가 정확하고 효율적으로 전송되도록 하며, 기판의 설계는 간섭이나 오작동의 위험을 최소화합니다.
PCB가 중요한 이유는 무엇인가요?
PCB는 다음과 같은 몇 가지 이유로 현대 전자제품의 기능에 매우 중요합니다:
소형 설계: PCB는 복잡한 회로를 소형으로 깔끔하게 정리할 수 있게 하여 성능을 손상시키지 않으면서 더 작은 기기를 가능하게 합니다.
신뢰성: PCB는 안정적인 연결과 최소한의 전기적 간섭을 보장하여 전자 기기의 신뢰할 수 있는 기능에 기여합니다.
비용 효율적인 생산: PCB는 대량 생산이 가능하여 제조업체와 소비자 모두에게 비용 효율적입니다.
내구성: 보호 층과 견고한 재료를 통해 PCB는 물리적, 환경적 스트레스를 견딜 수 있어 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
PCB의 응용 분야
인쇄 회로 기판(PCB)은 거의 모든 현대 전자 기기의 필수적인 부분입니다. 소비자 전자제품에서는 스마트폰, 노트북, 텔레비전, 게임 콘솔에 전원을 공급합니다. 자동차 산업은 내비게이션, 엔터테인먼트, 엔진 제어와 같은 중요한 시스템에 PCB에 의존합니다.
의료 분야에서는 심박수 모니터와 영상 장비와 같은 기기에서 PCB가 중요하며, 정확한 진단과 환자 관리를 보장합니다. 산업 기계, 자동화 시스템에서 제어판에 이르기까지, PCB는 효율적인 작동을 위해 필요합니다. 또한 항공 우주 분야는 우주선과 항공 장비에 첨단 PCB를 사용하며, 극한 조건을 견디고 고성능 요구 사항을 충족하도록 설계됩니다.
결론
인쇄 회로 기판은 현대 전자제품의 기반이 되어, 우리가 기기에서 기대하는 기능성, 소형성, 신뢰성을 가능하게 합니다. 간단한 장치부터 고도로 발전된 시스템에 이르기까지, PCB는 우리가 살아가는 상호 연결된 세상을 가능하게 합니다. 기술이 발전함에 따라 PCB의 역할은 계속 확대되어 산업 전반에 걸친 혁신을 주도하고 우리의 일상을 형성하는 기기들을 향상시킬 것입니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......