열 저항 및 성능을 위한 PCB 기판 재료 비교
1 분
- 세 가지 일반적인 PCB 기판 재료
- FR-4 기판 재료
- PCB 설계자를 위한 권장 사항
- JLCPCB PCB 제조 및 조립 서비스
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰에서 의료 장비에 이르기까지 많은 기기의 중추 역할을 하는 현대 전자 제품의 핵심 부품입니다. 기판 재료의 선택은 특히 PCB 임피던스, 열 저항 및 전체 성능과 관련하여 PCB 설계의 핵심 요소입니다. 이 글에서는 세 가지 일반적인 PCB 기판 재료인 FR-4, 알루미늄, 세라믹의 열 저항과 성능을 비교하고, PCB의 열 성능을 최적화하려는 설계자들을 위한 권장 사항을 제공하겠습니다. 또한 다른 기판 재료들도 살펴보고, 이러한 재료들이 일반적으로 사용되는 응용 분야의 추가 예를 제공하겠습니다.
세 가지 일반적인 PCB 기판 재료
FR-4 기판 재료
(이미지 제공: Jichangsheng Technology)
FR-4는 PCB 제조에 널리 사용되는 기판 재료입니다. 직조 유리 직물과 난연 수지로 구성된 에폭시 기반 라미네이트 재료입니다. FR-4는 우수한 기계적 강도와 전기 절연 특성을 가지고 있어 많은 응용 분야에서 인기 있는 선택지입니다. 그러나 상대적으로 낮은 열 전도율로 인해 열을 발산하는 능력이 제한될 수 있습니다.
FR-4의 열 성능을 개선하는 한 가지 방법은 두꺼운 구리 층과 더 넓은 트레이스를 사용하여 방열 표면적을 늘리는 것입니다. 또 다른 옵션은 열 비아를 사용하여 부품에서 기판 반대편으로 열이 빠져나가는 경로를 제공하는 것입니다. 또한 설계자는 히트싱크를 사용하여 열 관리를 개선할 수 있지만, 이는 기판 비용을 증가시킬 수 있습니다.
알루미늄 기판 재료
알루미늄은 우수한 열 전도율과 높은 열 팽창 계수를 가진 금속 기반 기판 재료입니다. 열 발산이 중요한 고출력 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 알루미늄 기판은 또한 히트싱크 또는 기타 냉각 솔루션의 기반으로도 사용될 수 있습니다.
알루미늄 기판의 한 가지 구체적인 예는 절연 금속 기판(IMS)으로, 알루미늄 층과 구리 층 사이에 얇은 절연 재료 층이 끼워진 구조입니다. 알루미늄 층은 우수한 방열을 제공하고, 구리 층은 좋은 전기 전도성을 제공합니다.
알루미늄 기판의 또 다른 응용 분야는 LED 조명입니다. LED는 상당한 양의 열을 발생시키며, 알루미늄 기판을 사용하면 그 열을 발산시켜 LED의 수명과 신뢰성을 증가시킬 수 있습니다.
세라믹 기판 재료
세라믹은 고출력 및 고주파 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 또 다른 기판 재료입니다. 세라믹 기판은 우수한 열 전도율과 기계적 강도를 가지고 있으며, 고온에서 작동할 수 있습니다. 또한 부식에 강하고 좋은 전기적 특성을 가지고 있습니다.
세라믹 기판의 한 가지 구체적인 예는 저온 공동 소성 세라믹(LTCC)으로, 여러 층의 세라믹 재료로 구성됩니다. 이 층들은 스크린 인쇄 공정을 사용하여 도전성 트레이스로 패터닝할 수 있어, 통합 수동 부품을 가진 복잡한 회로를 생성할 수 있습니다.
세라믹 기판은 마이크로파 및 무선 주파수(RF) 응용 분야와 같이 고주파 작동이 필요한 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 또한 DC-DC 컨버터 및 모터 드라이브와 같은 전력 전자제품에도 사용됩니다.
기타 기판 재료
FR-4, 알루미늄, 세라믹 외에도 PCB 제조에 사용할 수 있는 다른 기판 재료들이 있습니다. 예를 들어, Rogers Corporation은 PCB에 사용할 수 있는 다양한 고성능 재료를 제공하며, 여기에는 높은 열 전도율, 낮은 유전 손실, 낮은 열 팽창 계수를 가진 재료들이 포함됩니다. 또 다른 예는 PTFE 기반 재료로, 우수한 전기적 특성을 가지고 고온에서 작동할 수 있어 RF 응용 분야에서 인기 있는 선택지입니다.
폴리이미드는 유연한 PCB에 일반적으로 사용되는 또 다른 기판 재료입니다. 고온 내성을 가지고 있으며 PCB가 구부러지거나 휘어야 하는 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 폴리이미드는 항공우주 및 고신뢰성 응용 분야에서 자주 사용되며, 여기서 PCB는 극한의 온도와 가혹한 환경을 견뎌야 합니다.
PCB 설계자를 위한 권장 사항
PCB용 기판 재료를 선택할 때 설계자는 응용 분야의 특정 요구사항과 비용, 가용성, 제조 용이성 같은 요소를 고려해야 합니다. 고출력 또는 고온 응용 분야의 경우, 알루미늄이나 세라믹과 같은 재료가 더 높은 열 전도율로 인해 선호될 수 있습니다. 그러나 저출력 응용 분야의 경우, FR-4가 더 비용 효율적이고 실용적인 선택일 수 있습니다.
기판 재료 선택 외에도 설계자는 부품 배치, 구리 중량 및 두께, 열 비아 사용과 같이 PCB의 열 성능에 영향을 줄 수 있는 다른 요소들도 고려해야 합니다. 히트싱크 및 기타 냉각 솔루션을 사용하여 열 관리를 개선할 수도 있지만, 이는 기판 비용을 증가시킬 수 있습니다.
재료 및 응용 분야의 예
기타 기판 재료와 그 응용 분야는 다음과 같습니다:
테프론: 이 재료는 우수한 유전 특성을 가지고 고온에서 작동할 수 있습니다. 마이크로파 및 RF 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
켑튼: 이 재료는 의료 장비 및 항공우주 응용 분야에서 볼 수 있는 유연한 회로에 자주 사용되는 폴리이미드 필름입니다.
금속 코어 PCB: 이 PCB는 기판 재료로 일반적으로 알루미늄을 사용하는 금속 코어를 사용합니다. 고출력 LED 조명 및 자동차 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
유연한 PCB: 이 PCB는 폴리이미드와 같은 유연한 기판 재료를 사용하여 구부리고 휘어질 수 있습니다. 웨어러블 기술, 의료 장치, 항공우주 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
고온 FR-4: 이 재료는 더 높은 온도에서 작동하도록 설계된 FR-4의 변형입니다. 자동차 및 항공우주 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
세라믹 충전 PTFE: 이 재료는 PTFE의 우수한 전기적 특성과 세라믹의 높은 열 전도율을 결합합니다. 고주파 및 고출력 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.
JLCPCB PCB 제조 및 조립 서비스
JLCPCB의 최첨단 제조 공정은 귀하의 PCB가 최고의 품질과 신뢰성 기준에 따라 제조되도록 보장합니다. 또한 견적을 얻고 PCB 프로젝트를 주문하기 쉽게 만드는 사용자 친화적인 온라인 주문 시스템도 제공합니다. 빠른 회전 시간, 경쟁력 있는 가격, 고객 만족에 대한 약속으로, JLCPCB는 신뢰할 수 있고 고품질의 PCB 제조 서비스를 찾는 설계자들에게 탁월한 선택입니다.
결론
결론적으로, 기판 재료 선택은 특히 열 저항과 성능과 관련하여 PCB 설계의 중요한 요소입니다. 설계자들은 고유한 특성과 이점을 가진 다양한 기판 재료들 중에서 선택할 수 있습니다. FR-4, 알루미늄, 세라믹은 일반적으로 사용되는 기판 재료로, 각각 강점과 약점이 있습니다.
기판 재료를 선택할 때, 설계자들은 응용 분야의 특정 요구사항과 비용, 가용성, 제조 용이성 같은 요소를 고려해야 합니다. 또한 부품 배치, 구리 중량 및 두께, 열 비아 사용과 같이 PCB의 열 성능에 영향을 줄 수 있는 다른 요소들도 고려해야 합니다.
JLCPCB는 FR-4, 알루미늄, 구리 코어, Rogers, PTFE 테프론을 포함한 다양한 기판 재료를 선택할 수 있는 선도적인 PCB 제조 및 조립 서비스 제공업체입니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......