LED 기판 자작 시 주의할 점: 전류 제한과 방열 설계 기초
1 분
- LED에는 전류 제한이 필요하다
- 저항의 위치와 개수를 고려한다
- 저항의 발열과 정격도 확인한다
- 배선 두께와 전원 용량을 확인한다
- 방열을 고려해 부품을 배치한다
- 극성과 실크 표기를 한다
- 정리
LED를 사용한 전자공작에서 브레드보드로 불을 켜기만 하는 것은 비교적 간단합니다. 하지만 LED 기판으로 직접 제작하는 경우에는 단순히 LED를 나열해 배선하면 되는 것이 아닙니다.
특히 중요한 것이 전류 제한과 방열입니다. LED는 작은 부품이지만 흘리는 전류를 잘못 설정하면 고장 나거나 밝기가 안정되지 않을 수 있습니다. 또한 LED를 많이 사용하는 경우나 고휘도 LED, 파워 LED를 사용하는 경우에는 열을 빼내는 방법도 고려해야 합니다.
LED에는 전류 제한이 필요하다

LED는 전압을 가하면 자동으로 적절한 전류로 빛나는 부품이 아닙니다. 필요 이상의 전류가 흐르면 LED가 뜨거워져 수명이 짧아지거나 고장의 원인이 됩니다.
그래서 기본적인 LED 회로에서는 LED와 직렬로 전류 제한 저항을 넣습니다. 저항값은 전원 전압, LED의 순방향 전압, 흘리고 싶은 전류를 바탕으로 결정합니다. 전자공작에서는 LED의 밝기뿐만 아니라 부품에 무리를 주지 않는 것도 중요합니다.
저항의 위치와 개수를 고려한다
LED 기판을 직접 제작할 때는 저항을 어디에 배치할지도 정해 둡니다. LED를 1개만 켠다면 LED와 저항을 직렬로 연결하기만 하면 되므로 생각하기 쉽습니다.
여러 개의 LED를 배치하는 경우, 모든 LED에 똑같이 전류가 흐른다고 장담할 수 없습니다. LED를 병렬로 연결하는 경우에는 LED마다, 또는 LED 열마다 저항을 넣는 등 전류 편중을 막는 설계가 필요합니다.
저항의 발열과 정격도 확인한다

LED의 전류를 제한하는 저항에도 전류가 흐르면 열이 발생합니다. 저항값만 보고 선택하면 저항의 허용 전력이 부족해 부품이 지나치게 뜨거워질 수 있습니다.
특히 전원 전압이 높은 경우나 LED를 장시간 점등하는 경우에는 저항에서 소비되는 전력도 확인해 두면 안심할 수 있습니다. 계산상으로는 작은 저항으로 동작하는 경우라도, 실제로는 와트 수에 약간 여유가 있는 저항을 선택하는 편이 안전합니다.
LED 기판을 직접 제작할 때는 LED뿐만 아니라 저항이나 전원 부품도 열을 내는 부품으로 보아야 합니다. 부품이 뜨거워지는 위치를 의식해 배치하면 기판 전체의 신뢰성을 높이기 쉬워집니다.
배선 두께와 전원 용량을 확인한다
LED가 1개뿐이라면 소비 전류가 작더라도, LED를 많이 배치하면 전체 소비 전류는 커집니다. 기판 위의 배선이 너무 가늘면 전압 강하나 발열의 원인이 됩니다.
LED 기판을 설계할 때는 LED 1개당 전류뿐만 아니라 기판 전체에서 어느 정도의 전류가 필요한지 확인해야 합니다. 전원 어댑터나 배터리의 용량이 충분한지도 중요합니다.
방열을 고려해 부품을 배치한다
LED는 빛을 내는 부품이지만 동시에 열도 냅니다. 특히 고휘도 LED나 파워 LED, LED를 밀집시킨 기판에서는 열이 쉽게 갇힙니다.
방열을 고려한다면 LED끼리 너무 가깝게 배치하지 않기, 동박 면적을 넓게 확보하기, 필요에 따라 알루미늄 기판이나 히트싱크 사용하기 등의 방법이 있습니다. 케이스에 넣는 경우에는 통풍과 주변 온도도 고려해 두면 안심할 수 있습니다.
극성과 실크 표기를 한다
LED에는 방향이 있습니다. 애노드와 캐소드를 반대로 연결하면 제대로 점등되지 않습니다. 기판 위에 LED의 방향이나 플러스·마이너스를 알 수 있도록 실크 표기를 넣어 두면 실장 실수를 줄일 수 있습니다.
저항값이나 전원 단자 이름도 기판 위에 알아보기 쉽게 적어 두면 편리합니다. 나중에 수리하거나 개조할 때도 도움이 됩니다.
정리
LED 기판을 직접 제작할 때는 LED를 빛나게 하는 것뿐만 아니라 전류 제한, 저항 선택, 배선 두께, 전원 용량, 방열을 함께 고려하는 것이 중요합니다.
작은 LED 기판이라도 설계의 기본은 같습니다. 안전하게 전류를 흘리고, 열을 빼내고, 방향을 틀리지 않도록 만들면 안정적이고 사용하기 쉬운 LED 기판이 됩니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......