This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

현대 전자 기기에서 도터 보드로 유연성과 확장성 확보하기

최초 게시일 Oct 22, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 22, 2026

1 분

표목(TOC)
  • PCB 설계에서의 도터 보드 이해하기
  • 도터 보드 사용의 주요 장점
  • 도터 보드 시스템 설계 모범 사례
  • 모듈형 설계에서 제조 성공까지
  • 도터 보드 프로젝트를 지원하는 JLCPCB의 전문성
  • 도터 보드에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
  • 결론

핵심 요약

  • 도터 보드는 메인 PCB를 재설계하지 않고도 유연성과 확장성을 더해 줍니다.
  • 메모리, 무선 통신, 센서, I/O 모듈을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
  • 개발 기간, 비용, 유지보수 부담을 크게 줄여 줍니다.
  • 신뢰성을 확보하려면 올바른 커넥터 선정과 기구 설계가 필수입니다.
  • Raspberry Pi HAT, Arduino 실드 같은 모듈형 제품에 적합합니다.

노트북 뒷판을 열고 RAM을 꽂은 뒤, 1분 만에 늘어난 메모리로 부팅되는 모습을 본 적이 있으십니까? 이 간단한 업그레이드가 가능한 것은 도터 보드 덕분입니다. 도터 보드는 더 큰 호스트 보드에 꽂아 시스템의 기능을 즉시 확장하는 플러그인 회로 기판입니다. 새 컴퓨터를 들이거나 전체 모듈을 교체할 필요 없이, 모듈 하나만 추가하면 됩니다. 수많은 현대 장비가 바로 이 하나의 아이디어를 중심으로 만들어집니다.

도터 보드 (3)

Raspberry Pi HAT부터 Arduino 실드, SODIMM 메모리, Wi-Fi 카드, 산업용 I/O 모듈까지 모두 도터 보드입니다. 도터 보드를 활용하면 제품 라인업을 전면 재설계 없이 확장할 수 있어 개발 속도는 빨라지고 수리 비용은 낮아집니다. 이 글에서는 도터 보드가 무엇인지, 마더보드와 어떻게 다른지, 실제로 어떤 장점이 있는지, 그리고 신뢰할 수 있는 멀티 보드 시스템을 만들려면 무엇을 어떻게 고려해야 하는지 살펴보겠습니다. 도터 보드가 무엇이고 무엇을 할 수 있는지 알아 두면, 센서 모듈을 만들든 적층형 컴퓨팅 플랫폼을 만들든 설계를 더 유연하게, 그리고 훨씬 쉽게 확장할 수 있습니다.

PCB 설계에서의 도터 보드 이해하기

도터 보드는 그 자체로 하나의 제품이 아니라, 반쪽짜리 파트너입니다. 단독으로 무엇을 할 수 있는지, 그리고 꽂히는 호스트 보드와 결합했을 때 무엇을 할 수 있는지 아는 것이 중요합니다.

도터 보드 (1)

도터 보드란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

도터 보드(도터 카드, 메자닌 보드, 피기백 보드라고도 함)는 더 큰 메인 보드에 부착되어 추가 기능이나 보조 기능을 제공하는 보조 기판입니다. 호스트를 통해 전원을 공급받고 신호를 주고받으며, 일반적으로 단독으로는 동작하지 않습니다. 일종의 전용 부착물이라고 생각하면 됩니다. 호스트가 기반이 되고, 둘 사이의 연결부가 시스템의 핵심이 됩니다. 도터 보드는 정해진 인터페이스를 통해 호스트와 결합합니다. 일반적으로 보드 투 보드 커넥터, 카드 에지 슬롯, 또는 메자닌 헤더가 사용됩니다. 이 커넥터는 전원 레일, 그라운드, 클록, 데이터 신호를 모두 받아들여야 하므로, 전기적 특성과 기구적 결합 모두를 고려해 올바르게 선택해야 합니다. 도터 보드가 흔히 맡는 역할은 다음과 같습니다.

  • 기본 시스템에 무선 기능(Wi-Fi, 블루투스, LoRa, 셀룰러) 추가
  • SODIMM이나 M.2 모듈 같은 메모리 또는 스토리지 확장
  • 센서 프런트엔드, 아날로그 신호 수집, 모터 구동 회로 구성
  • 제품마다 달라지는 커넥터와 I/O를 분리

모듈형이기 때문에 한 번 설계, 테스트, 인증을 마치면 여러 호스트 보드에 그대로 사용할 수 있습니다. 바로 이러한 재사용성이 일회성 회로를 확장 가능한 빌딩 블록으로 만들어 줍니다.

마더보드 vs 도터 보드: 주요 차이점과 활용 사례

도터 보드 (5)

마더보드는 시스템의 주요 구성 요소입니다. 모든 것을 연결하는 주 버스, 전원 트리, 메모리 컨트롤러, 메인 프로세서가 마더보드에 있습니다. 나머지 모든 요소는 직접 또는 간접적으로 마더보드와 연결됩니다. 반면 도터 보드는 이 허브에 연결되어 특정 기능을 제공하는 주변 확장 장치입니다. 마더보드와 도터 보드의 관계는 나란히 비교해 보면 가장 잘 이해할 수 있습니다.

항목마더보드도터 보드
역할중앙 허브이자 핵심 로직기능 확장을 위한 애드온 모듈
크기더 크며, 폼 팩터를 결정더 작으며, 호스트 위나 옆에 장착
기능CPU, 메모리, 전원, 주 버스 탑재무선, 메모리, 센서, I/O 추가
교체 용이성거의 교체하지 않으며, 교체 비용이 큼쉽게 교체 또는 업그레이드 가능
예시PC 메인보드, SBC 베이스, 컨트롤러 보드그래픽 카드, SODIMM, Raspberry Pi HAT, Arduino 실드

도터 보드 사용의 주요 장점

향상된 모듈성, 유지보수성, 업그레이드 용이성

가장 큰 장점은 모듈성입니다. 특정 기능을 별도의 보드로 분리하면 시스템의 나머지 부분과 격리되어, 따로 개발하고 테스트할 수 있습니다. 무선 모듈이 인증을 통과하지 못하거나 센서가 단종되더라도 해당 보드만 손보면 되고, 마더보드는 그대로 둘 수 있습니다. 이러한 경계 덕분에 현장 서비스도 훨씬 쉬워집니다. 결함이 있는 도터 보드는 바로 뽑아서 교체하면 되므로, 메인 어셈블리의 미세 피치 부품을 리워크할 필요가 없습니다.

현장에 설치된 제품이라면, 이는 5분 만에 끝나는 교체와 보드 전체 반품의 차이가 될 수 있습니다. 새로운 인터페이스나 새 센서가 나오면, 같은 커넥터와 물리적 폼 팩터를 가진 새 도터 보드를 내놓기만 하면 됩니다. 엔지니어링 작업은 변경된 부분에만 집중되고, 고객이 이미 보유한 기반 하드웨어는 계속 동작합니다.

재사용과 메인 보드 단순화를 통한 비용 절감

도터 보드는 비용 절감 효과도 있으며, 이 효과는 규모가 커질수록 더욱 분명해집니다. 인증받은 모듈 하나를 여러 제품에 사용하면, 모듈의 설계, 툴링, 인증 비용을 해당 모듈을 쓰는 여러 제품에 나누어 부담할 수 있습니다. 모듈형 아키텍처가 투자 효과를 거두는 지점이 바로 여기이며, 메인 보드 비용도 낮아집니다. 선택 기능은 도터 보드에 담고, 마더보드에는 모든 구성에 공통으로 필요한 요소만 남기기 때문입니다. 기본 모델을 구매하는 고객은 사용하지도 않을 무선 기능, 추가 메모리, 프리미엄 I/O 비용을 더 이상 부담하지 않아도 됩니다. 현실적인 비용 논리를 정리하면 다음과 같습니다.

  1. 한 번 설계해 여러 곳에 적용: 센서 도터 보드 하나를 제품군 전체에 사용할 수 있습니다.
  2. 재고 위험 감소: 완성 보드가 아닌 모듈 단위로 재고를 보유하므로, 수요가 바뀌어도 떠안게 되는 위험이 줄어듭니다.
  3. 수리 비용 절감: 부품이 빽빽한 대형 어셈블리보다 작은 모듈을 교체하는 편이 훨씬 낫습니다.

도터 보드 시스템 설계 모범 사례

도터 보드의 성능은 연결 인터페이스의 품질에 달려 있습니다. 커넥터, 전원, 기구 설계가 올바르면 시스템 전체가 하나처럼 매끄럽게 동작합니다.

인터페이스 선정, 커넥터 선택, 신호 무결성

보드 투 보드 커넥터는 가장 중요한 설계 선택입니다. 메자닌 커넥터는 일반적으로 5mm에서 15mm 사이의 정해진 적층 높이로 제공되며, 커넥터의 높이가 곧 적층 높이가 됩니다.

도터 보드 (4)

고속 링크에서 커넥터는 다른 전송 선로 불연속 지점과 똑같이 취급해야 합니다. 인터페이스 전체에 걸쳐 임피던스 제어 트레이스(일반적으로 단일 종단 50Ω, 차동 90~100Ω)를 유지하고, 인접한 그라운드 핀을 통해 모든 신호에 깨끗한 리턴 경로를 제공하십시오. 고속 신호 주변에 그라운드를 배치하면 리턴 전류를 가둘 수 있습니다. 커넥터 핀아웃에서 고속 신호 주변에 그라운드를 배치하는 것이 좋은 경험칙입니다. 인터페이스에서 주의해야 할 신호 무결성 핵심 사항은 다음과 같습니다.

  • 그라운드 핀을 충분히 사용하고, 양 끝에만 몰아 두지 말고 신호 사이사이에 분산 배치하십시오.
  • 커넥터 자체의 스큐까지 고려해 커넥터 구간의 차동 신호 길이를 맞추십시오.
  • 어느 보드에도 기준 플레인이 없는 상태로 고속 네트가 결합부 간극을 지나가게 하지 마십시오.
  • 사용하지 않는 핀을 플로팅 상태로 두지 마십시오.

전원 분배, 기구 정렬, 열 관리

전원 역시 커넥터를 거쳐야 하며, 커넥터 핀에는 실제 전류 한계가 있습니다. 대전류 레일마다 여러 개의 핀을 할당하고, 제조사의 디레이팅 곡선을 기준으로 핀 수를 산정하며, 도터 보드의 부하 가까이에 벌크 커패시터와 고주파 디커플링 커패시터를 배치하십시오. 커넥터는 보드의 위치를 잡아 주는 역할을 하지만, 기계적 지지를 전부 맡겨서는 안 됩니다. 스탠드오프를 장착해 진동과 삽입력을 받아 내도록 하여 솔더 접합부의 피로를 방지하십시오.

도터 보드는 호스트에 대해 열 장벽이 되거나 공기 흐름을 막을 수 있으며, 반대로 의도적으로 열 경로를 만들도록 설계할 수도 있습니다. 전력 부품 아래에는 서멀 비아를 사용하고, 결합 영역에 키 큰 부품이 없도록 하며, 의존하는 히트싱크나 서멀 패드를 위한 여유 공간이 확보되어 있는지 확인하십시오.

재사용성을 위한 계층 구조 계획과 표준화

도터 보드의 진정한 힘은 표준화에 있습니다. 커넥터 핀아웃, 전원 구성, 기구 풋프린트를 하나로 정해 두면, 이후 그 사양에 맞춰 만든 모든 모듈이 그대로 맞아떨어집니다. Raspberry Pi HAT과 Arduino 실드가 인기 있는 이유도 바로 고정된 공개 인터페이스를 갖추고 있기 때문입니다. 배선을 시작하기 전에 항상 계층 구조부터 계획하십시오. 어떤 기능을 마더보드에 두고 어떤 기능을 도터 보드에 둘지, 그리고 몇 단까지 적층할지 결정합니다. 그런 다음 인터페이스 규약(핀아웃, 전압 레벨, 기구 외형, 금지 영역)을 확정하고 문서화하여, 앞으로 만들 모든 보드와 모든 팀원이 같은 기준에 맞춰 작업하도록 하십시오.

모듈형 설계에서 제조 성공까지

패널화, DFM, 생산 효율에 미치는 영향

제품을 마더보드와 도터 보드로 나누면 패널화 방식도 달라집니다. 작은 플러그인 모듈은 보통 V-컷이나 탭 라우팅으로 별도의 어레이에 효율적으로 패널화할 수 있으며, 이후 더 큰 호스트 보드에서 전원을 공급받습니다. 각 보드의 피듀셜과 툴링 홀을 표준 DFM 규칙에 맞추면, 두 보드 모두 별도의 지그 없이 픽 앤 플레이스 공정을 거칠 수 있습니다. 커넥터는 DFM 측면에서 특히 주의해야 합니다. 보드 투 보드 헤더는 키가 크고 밀도가 높으며 압입(press-fit)이나 스루홀 방식인 경우가 많으므로, 코트야드, 삽입 여유 공간, 페이스트 개구부를 초기에 확인하십시오. 커넥터 슬롯이 기판 가장자리에 너무 가깝거나 더 큰 인접 커넥터 아래에 있으면, 다른 부분은 완벽한 조립 라인도 문제가 생길 수 있습니다.

미리 계획하면 모듈화는 오히려 생산 효율을 높일 수 있습니다.

  • 대량 생산하는 도터 보드는 전용으로 최적화한 패널과 공정 프로파일에서 생산하십시오.
  • 결합 전에 각 모듈을 테스트해, 결함을 더 저렴한 보드 단계에서 발견하십시오.
  • 마더보드의 부품 수를 줄여 조립 시간을 단축하십시오.

제조 이관 시 흔한 실수와 예방 방법

가장 위험한 시점은 설계 파일이 PCB 제조업체와 조립업체로 넘어가는 이관 단계입니다. 멀티 보드 프로젝트는 작업대 위에서보다 바로 이 단계에서 실패하는 경우가 많습니다. 실패의 원인은 대개 쉽게 피할 수 있는 작은 불일치입니다. 다음과 같은 흔한 문제를 미리 확인하십시오.

  1. 커넥터 방향 오류: 부품이 반전되거나 회전되어 있어도 DRC에서는 서로 연결되지 않기 때문에 걸러지지 않습니다. 보드 한 장만이 아니라 결합된 한 쌍을 3D로 확인하십시오.
  2. 적층 높이 불일치: 커넥터 높이가 스탠드오프와 달라 보드가 기울어지거나 제대로 고정되지 않습니다.
  3. 결합 관련 문서 미제공: 두 보드가 어떻게 결합되는지 보여 주는 도면 없이 보드만 보내면, 조립업체는 추측에 의존해 조립하게 됩니다.
  4. 불완전한 BOM 또는 CPL 데이터: 플러그인 모듈에 잘못된 성별(수/암)의 커넥터가 지정되거나, 좌표가 어긋난 센트로이드 데이터 파일이 함께 전달됩니다.

이런 문제를 겪지 않으려면, 조립된 적층 구조 전체를 실제 제품으로 여기고 다루어야 합니다. 명확한 조립 도면을 첨부하고, 인터페이스에 라벨을 표시하며, 제조업체가 의도한 대로 조립할 수 있도록 필요한 방향 정보를 제공하십시오.

도터 보드 프로젝트를 지원하는 JLCPCB의 전문성

모듈형 아키텍처에 최적화된 전문 DFM 검토

도터 보드 (2)

JLCPCB의 모든 주문은 생산에 들어가기 전에 엔지니어링 DFM 검사를 거칩니다. 이 검토 과정에서 도터 보드 프로젝트의 커넥터 코트야드 부족, 기판 가장자리에 붙은 압입형 커넥터, 드릴과 애뉼러 링 주변의 여유 공간 부족 같은 문제를 찾아낼 수 있습니다. 이러한 문제는 호스트 보드와 모듈 양쪽에서 모두 확인되므로, 비용이 많이 드는 재제작을 피할 수 있습니다. JLCPCB의 즉시 견적과 EasyEDA 연동 기능을 활용하면, 커넥터 풋프린트나 패널 레이아웃을 수정하고 몇 분 만에 다시 견적을 받아 멀티 보드 프로젝트를 일정대로 진행할 수 있습니다.

복잡한 멀티 모듈 보드를 위한 첨단 제조 역량

도터 보드에는 2층 구조 이상이 필요할 수 있습니다. JLCPCB는 다층 적층 구조, 임피던스 제어 제작, 그리고 다양한 표면 처리를 제공합니다. 특히 ENIG는 커넥터 패드에 평탄하고 안정적인 표면을 제공해, 반복적인 결합과 분리 과정에서도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이러한 옵션 덕분에 고속 메자닌 인터페이스가 설계 의도대로 동작할 수 있습니다. 여기에 턴키 SMT 조립까지 더해 서비스가 완성됩니다. 마더보드와 도터 보드 모두 부품 실장과 테스트를 거치며, 커넥터도 동일한 기준으로 실장되므로 두 보드가 첫 시도에 정확히 결합됩니다.

어떤 규모에서도 신뢰할 수 있는 제작과 일관된 품질

모듈형 제품이 제대로 동작하려면 모든 모듈이 매번 똑같은 방식으로 만들어져야 합니다. 자동 검사, 솔더 페이스트 자동 검사(SPI), AOI를 거치고, 보이지 않는 접합부는 X-ray로 검사하므로, 모든 보드의 커넥터 납땜과 미세 피치 부품 품질이 일관되게 유지됩니다. 시제품 PCB는 최소 2달러부터, 빠르면 1~2일 만에 제작할 수 있어, 플러그인 모듈을 저렴하게 테스트한 뒤 자신 있게 규모를 확대할 수 있습니다. 이러한 모듈화 원칙을 적용할 준비가 되었다면, JLCPCB가 도터 보드 시스템의 검토, 조립, 견적을 몇 초 만에 도와드려 깔끔하게 결합되고 확장 가능한 보드 시스템을 만들 수 있도록 지원합니다.

합리적인 가격의 고품질 PCB 제조

PCB 제조, 조립, 부품까지 한 번에 해결하는 올인원 솔루션으로 시간과 비용을 절약하십시오. 업체 간 조율과 분할 배송 없이, 예산 부담 없이도 일관되고 신뢰할 수 있는 품질을 얻을 수 있습니다.

무료 견적 받기 >

도터 보드에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)

Q: 도터 보드는 어디에 사용됩니까?

도터 보드는 무선 기능, 추가 메모리, 센서, I/O 등 호스트 시스템에 특정 기능을 추가하거나 확장하는 데 사용됩니다. 커넥터를 통해 더 큰 보드에 꽂혀 전원과 신호를 공급받으므로, 메인 보드를 재설계하지 않고도 기능을 추가하거나 업그레이드할 수 있습니다.

Q: 마더보드와 도터 보드의 차이는 무엇입니까?

마더보드는 프로세서, 메모리, 전원, 주 버스를 갖춘 중앙 허브이고, 도터 보드는 여기에 꽂아 기능을 추가하는 더 작은 애드온 모듈입니다. 마더보드와 도터 보드의 관계에서 마더보드는 거의 교체하지 않는 반면, 도터 보드는 쉽게 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다.

Q: 도터 보드는 단독으로 동작할 수 있습니까?

일반적으로 불가능합니다. 도터 보드는 커넥터를 통해 호스트 보드에서 전원을 공급받고 통신하므로, 호환되는 마더보드나 베이스보드에 결합되었을 때만 동작하도록 설계됩니다.

Q: 도터 보드에는 어떤 커넥터가 사용됩니까?

보드 투 보드 메자닌 커넥터, 카드 에지 슬롯, 핀 헤더가 흔히 사용되며, PCIe, M.2, DIMM 슬롯 같은 표준 인터페이스도 사용됩니다. 커넥터는 전기적 성능과 두 보드 사이의 적층 높이를 모두 결정합니다.

Q: Raspberry Pi HAT과 Arduino 실드도 도터 보드입니까?

그렇습니다. 둘 다 고정된 헤더를 통해 호스트 싱글 보드 컴퓨터나 마이크로컨트롤러에 꽂는 대표적인 도터 보드입니다. 표준화된 인터페이스 덕분에 다양한 모듈이 같은 베이스 보드를 공유할 수 있으며, 이것이 바로 인기가 높은 이유입니다.

결론

도터 보드는 획일적인 제품을 유연한 플랫폼으로 바꿔 줍니다. 안정적이고 비용이 많이 드는 로직은 마더보드에 두고, 변경 가능성이 있는 기능은 작은 플러그 앤 플레이 모듈로 옮기면, 제품 개발이 빨라지고 수리 비용이 낮아지며, 매번 전면 재설계하지 않고도 제품 라인업을 확장할 수 있습니다. 핵심은 커넥터입니다. 커넥터가 올바르고 전원과 기구 설계까지 올바르다면, 전체 시스템이 마치 하나의 보드처럼 동작합니다.

맞춤화와 빠른 반복 개선이 중요해진 전자 산업에서 도터 보드의 유용성은 더욱 커질 것입니다. 오늘날 도터 보드의 계층 구조와 표준화를 익히는 설계자는 앞으로 만들 여러 제품에서 재사용할 수 있는 토대를 다지고 있는 셈입니다. 이러한 모듈을 제작하고 연결할 준비가 되었다면, JLCPCB 같은 든든한 파트너가 깔끔한 모듈형 설계를 어떤 수량에서도 신뢰할 수 있고 반복 가능한 제조로 이어 갈 수 있도록 도와드립니다.

Level up your production now

지속적인 성장