최고의 PCB 색상 향상 미학 및 기능 선택
1 분
- PCB 색상 유형
- 레드 PCB
- 검은색 PCB
- 회로 기판 색상 선택 방법
- 결론 :
탁월한 성능과 아름다운 외관을 겸비한 전자 기기를 설계하고 싶으신가요? PCB 솔더 마스크의 색상은 미학과 기능성을 모두 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 선택하신 PCB 솔더 마스크의 색상은 전자 기기의 독특한 스타일을 표현할 수 있습니다. 강렬한 빨간색, 세련된 검은색, 또는 전통적인 녹색을 선택하든지, 색상은 디자인의 전반적인 분위기를 설정합니다. 색상은 주의를 끌고, 긍정적인 첫 인상을 남기며, 전체 제품 경험에 기여할 수 있습니다. 솔더 마스크 색상을 선택할 때는 타겟 청중, 브랜드 이미지 및 제품 디자인의 미적 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 이를 통해 시각적으로 매력적인 기기를 만들어낼 수 있습니다.
JLCPCB에서 제조한 PCB
PCB 색상 유형
일반적인 색상에는 녹색, 파란색, 빨간색, 검은색, 흰색, 보라색 및 노란색이 있습니다.
녹색 PCB
녹색은 회로 기판, 특히 전통적인 FR-4 유리섬유 기판에서 가장 흔히 사용되는 색상입니다. 녹색 PCB는 우수한 가시성과 대비를 제공하여 회로 경로와 구성 요소를 식별하기 용이합니다. 또한, 열과 습기에 강한 특성을 지니며, 생산 비용도 비교적 저렴합니다.
블루 PCB
특정 산업 및 통신 분야에서 더 자주 사용됩니다. 파란색은 대비가 좋아 부품과 배선을 쉽게 식별할 수 있습니다.
단점 :
1. 파란색 PCB의 생산량이 녹색 PCB에 비해 적기 때문에, 특히 소량으로 생산할 때 가격이 약간 더 비싸질 수 있습니다.
2. 파란색은 대비가 좋지만, 어두운 환경에서는 녹색 PCB보다 납땜 접합 부위를 검사하기가 더 어려울 수 있습니다.
노란색 PCB
옐로우 PCB는 일반적으로 우수한 열 방출 특성을 가지고 있어 열 분산에 도움을 줍니다. 이는 고출력 부품을 다루거나 열 환경에서 작동하는 보드에 특히 중요합니다. 또한, 특정한 난연 특성을 가지고 있어 안전성을 높일 수 있습니다. 즉, 불꽃이나 높은 온도에 노출되더라도 쉽게 타지 않거나 유해 가스를 발생시키지 않습니다.
단점 :
1. 옐로우 PCB는 화이트 PCB에 비해 오염물이나 얼룩이 더 쉽게 보일 수 있어, 더 자주 청소가 필요할 수 있습니다.
2. 옐로우 PCB는 다른 색상의 PCB보다 덜 일반적이므로, 그린이나 블루 PCB만큼 쉽게 구할 수 없습니다. 이로 인해 공급망 문제가 생길 수 있으며, 긴 배송 시간이 요구될 수 있습니다.
3. 소량으로 생산된 옐로우 PCB는 제조사가 특별히 솔더 마스크 잉크를 준비해야 하기 때문에 표준 색상의 PCB보다 더 비쌀 수 있습니다.
보라색 PCB
디자인을 중시하는 전자 제품의 경우, 독특한 색상 때문에 보라색 회로 기판이 더 인기를 끌 수 있습니다. 보라색 PCB는 일반적으로 탁월한 대비를 제공하여 보라색 배경에서 부품과 선을 식별하기가 쉽습니다.
단점 :
1. 보라색 회로 기판은 더 어두운 색상 때문에 납땜 접합 부위나 배선을 관찰하기가 초록색이나 다른 밝은 색상의 회로 기판만큼 쉽지 않을 수 있습니다.
2. 보라색은 표준 색상이 아니기 때문에 보라색 회로 기판은 다른 색상의 기판만큼 쉽게 구할 수 없습니다. 이는 특별 주문을 필요로 할 수 있으며, 결과적으로 비용 증가와 더 긴 배송 시간을 초래할 수 있습니다. 비표준 색상 회로 기판은 소량 생산으로 인해 더 높은 비용이 발생할 수 있습니다.
화이트 PCB
화이트 PCB는 높은 선명도와 명암비를 제공하여, 하얀 배경에서 부품과 회로를 쉽게 식별하고 관찰할 수 있습니다. 특히 검은색 또는 어두운 색상의 실크 스크린 인쇄를 사용할 때 더욱 명확합니다. 화이트 PCB는 빛을 효과적으로 반사하여 광 효율을 높이기 때문에 LED 조명 응용 분야에서 매우 인기가 높습니다.
단점 :
1. 하지만 화이트 PCB는 회로 패턴이 잘 보이지 않게 만들며, 다른 색상 PCB에 비해 때와 오염이 더 쉽게 나타날 수 있습니다. 따라서, 더 자주 청소가 필요합니다.
2. 화이트 색상은 약간의 열 방출 감소를 유발할 수 있으나, 이 효과는 일반적으로 미미하여 회로 기판의 성능에 크게 영향을 미치지 않습니다.
레드 PCB
빨간색 PCB는 고급 및 전문 애플리케이션에서 자주 사용됩니다. 빨간색 PCB는 뛰어난 가시성을 제공하며, 배선, 평면 및 비어있는 영역의 대비를 명확하게 보입니다. 빨간색 PCB 위의 실크스크린은 매우 아름답게 보입니다. 제품의 외관을 강조하는 경우에 적합합니다. 우수한 열 방출 성능을 가졌으며, 일반적으로 빨간색 PCB는 열을 잘 흡수하고 방출합니다.
검은색 PCB
블랙 PCB는 흔히 고급스럽고 세련된 외관을 제공합니다. 특정 응용 분야, 특히 LED와 같은 밝은 구성 요소에서는 대비와 가시성이 향상될 수 있습니다. 블랙 회로 기판은 일반적으로 열 전도율이 높아 고출력 및 열에 민감한 응용 분야에 적합합니다. 블랙보드는 밝은 색상의 보드보다 열 방출이 조금 더 효율적일 수 있습니다. 블랙 표면은 특히 열 전도성이 높은 재료를 사용할 때 열을 더 효과적으로 흡수하고 방사하여 열 방출 성능을 향상시킵니다.
단점 : 블랙 회로 기판의 납땜 접합부와 회로 추적을 확인하기 어려워 검사와 수리가 어려울 수 있습니다. 이는 결함과 납땜 문제가 밝은 색 기판에 비해 눈에 잘 띄지 않기 때문입니다.
전체적으로 블랙 회로 기판의 선택은 제품의 설계 요구 사항과 응용 분야에 달려 있습니다. 고급 또는 디자인 중심의 전자 제품에서는 블랙 회로 기판이 더 선호될 수 있습니다. 그러나 유지보수나 검사가 빈번히 필요한 응용 분야에서는 밝은 색상의 회로 기판이 더 실용적일 수 있습니다.
회로 기판 색상 선택 방법
일반적으로 PCB(인쇄 회로 기판)의 색상 자체는 전기적 성능에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 하지만 제조 공정 중 외관과 검사 효율성에는 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 다른 색상의 PCB는 각기 다른 제조 공정을 요구할 수 있습니다. 그러므로 색상을 선택할 때 미적 요소와 가시성뿐만 아니라 비용도 함께 고려해야 합니다.
디자인과 미적 요소 : PCB 색상을 선택할 때는 먼저 미적 요소를 고려해야 합니다. 색상은 제품의 전체 디자인 스타일과 브랜드 이미지와 조화를 이루어야 합니다. 현대적이고 스타일리시한 제품의 경우, 간결하고 밝은 색상이 적합할 수 있습니다. 반면, 고급스럽고 전문적인 제품에서는 깊고 안정된 색상이 더 어울릴 수 있습니다.
브랜드 인지도 : 일부 회사는 브랜드 이미지를 강화하고 시장에서 제품의 식별을 용이하게 하기 위해 특정 색상의 PCB를 선택할 수도 있습니다.
부품 식별 : PCB의 색상은 조립, 테스트 및 문제 해결 시 부품 식별에 도움이 될 수 있습니다. 부품과 대비되는 PCB 색상을 선택하면 특정 부품을 쉽게 식별할 수 있어 조립 오류를 줄이고 쉽게 수리할 수 있습니다.
열 방산 : PCB의 색상은 열 성능에 큰 영향을 미치지 않지만, 검은색과 같은 어두운 색은 더 많은 열을 흡수하고 유지하는 경향이 있어 열 관리 문제가 발생할 수 있습니다. 반대로 흰색이나 녹색과 같은 밝은 색상은 열을 반사하고 방산을 도와 장치가 최적의 작동 온도를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
얼룩 및 흠집 : 흰색 및 밝은 색상의 PCB는 납땜 과정에서 생기는 얼룩이나 흠집, 잔여물이 쉽게 보일 수 있는 반면, 검정색과 같은 어두운 색상의 PCB는 이러한 결함을 감출 수 있습니다.
비용과 공급망 : 초록색 PCB는 많이 사용되기 때문에 일반적으로 비용이 더 저렴합니다. 다른 색상은 특별 주문이 필요할 수 있어 비용이 증가할 수 있습니다. 공급업체의 역량과 색상 가용성을 고려해야 합니다. 비표준 색상은 더 긴 제작 시간이 필요하거나 공급업체에서 제공되지 않을 수 있습니다.
JLCPCB는 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 보라색을 포함한 여러 색상 옵션을 제공하며, 추가 색상 요금을 부과하지 않습니다. 일반적인 2층 보드는 색상에 상관없이 $2입니다!!
결론 :
회로 기판의 적절한 색상을 선택하는 과정은 디자인과 기능성 사이에서 균형을 찾는 일입니다. 목표 고객, 브랜드 이미지, 환경 및 사용 목적, 가시성과 대비, 개인 취향 등을 모두 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 요인들을 잘 고려하면, 목표 고객에게 호감을 주고 기능적 요구를 충족하는 기판 색상을 선택할 수 있습니다.
지속적인 성장
풋프린트란 무엇일까요?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때, 회로도만으로는 부품을 실제 기판에 올릴 수 없습니다. 저항, 커패시터, IC, 커넥터 등은 각각 다리의 형태와 간격, 외형 크기가 정해져 있습니다. 이러한 부품을 기판 위에 올바르게 배치하기 위해 필요한 것이 바로 풋프린트입니다. 풋프린트는 부품을 기판에 실장하기 위한 '발판'과 같은 것입니다. 이 글에서는 풋프린트란 무엇인지, 랜드와 패드, 실크, 테스트 패드와 어떤 관계가 있는지를 전자공작 초보자도 이해하기 쉽게 정리합니다. 풋프린트는 부품 하나를 위한 배치 정보 풋프린트란 인쇄 회로 기판 위에 부품을 장착하기 위한 패턴 일체입니다. 부품의 다리가 놓이는 패드와 랜드, 부품의 외형을 나타내는 선, 부품 번호를 표시하는 실크 등이 포함됩니다. 예를 들어 같은 저항이라도 리드선을 구멍에 끼우는 타입과 기판 표면에 납땜하는 칩 저항은 기판 위에 필요한 형태가 다릅니다. DIP IC, SOP IC, QFN IC 등도 각각 단자의 수와 간격이 다르기 때문에 서......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀
핵심 요점 GPIO 개수: ESP32 칩에는 GPIO가 34개 있으며, ESP32-WROOM-32E 모듈은 이 중 26개를 외부로 인출합니다. 범용 핀: 모듈의 GPIO 중 15개는 부팅, 플래시 연결, 입력 전용에 따른 제약이 없습니다: GPIO4, GPIO13, GPIO14, GPIO16~GPIO19, GPIO21~GPIO23, GPIO25~GPIO27, GPIO32, GPIO33. 스트래핑 핀: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12, GPIO15는 리셋 시 논리 레벨이 샘플링되므로, 연결된 회로는 부팅 모드에 필요한 레벨을 유지해야 합니다. 입력 전용 핀: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39에는 출력 드라이버와 내부 풀업·풀다운 저항이 없습니다. ADC2와 와이파이: ADC2는 와이파이 드라이버와 공유되므로, 와이파이가 활성화된 상태에서 읽을 아날로그 입력에는 ADC1 핀을 사용해야 합니다. ESP32 핀 배치의 대부분은 범용 입출력이지만, 다음 네 종류는......
ESP32 소비 전력 해설: 소비 전류, 절전 모드, 배터리 수명
핵심 요약 모드별 소비 전류: 에스프레시프 데이터시트의 일반값에 따르면 ESP32는 와이파이 송신 중 약 240 mA, 라이트 슬립에서 0.8 mA, 딥 슬립에서 10 µA를 소비합니다. 딥 슬립 전류: ESP32는 RTC 타이머와 메모리만 켜 두면 딥 슬립에서 10 µA까지 낮출 수 있습니다. 초저전력 보조 프로세서를 계속 작동시키면 전류가 약 100~150 µA로 증가합니다. 개발 보드의 소비 전력: 일반적인 ESP32 개발 보드는 딥 슬립에서도 약 6.5 mA를 소비할 수 있습니다. 칩 자체보다 약 650배 큰 값이며, 주된 원인은 전압 레귤레이터, 전원 표시등, USB-UART 변환 칩의 지속적인 소비 전류입니다. 배터리 수명 추정: 배터리 수명은 평균 소비 전류에 따라 달라집니다. 예를 들어 10분마다 3초 동안 깨어나고 평균 0.615 mA를 소비하는 맞춤형 ESP32 보드는 유효 용량 1,600 mAh 배터리로 이론상 약 108일 작동할 수 있습니다. 에스프레시프 데이터시트에 따르......
BMS 기판 신뢰성을 높이는 고품질 기판 제조
핵심 요약 두 가지 역할: BMS 기판은 큰 전류를 전달하면서 밀리볼트 단위 신호를 감지하므로, 전력 경로와 측정 배선을 엄격히 분리해야 합니다. 전력과 발열: 10 A를 넘는 전류에는 2 oz 이상 동박의 구리 채움 영역과 비아 연결을 사용해 저항과 발열을 줄입니다. 깨끗한 측정 신호: 켈빈 차동 배선과 분리된 접지로 부하 잡음이 셀 전압 측정값에 영향을 주지 않도록 합니다. 소재와 표면 처리: 유리전이온도가 높은 FR-4와 무전해 니켈·침금 표면 처리는 내열성과 패드 평탄도 확보에 도움이 됩니다. 제조 용이성과 시험: 두꺼운 동박의 에칭 공차를 고려해 설계하고 기능 시험으로 차단 임계값을 확인하십시오. BMS 기판은 배터리 팩의 전체 전류를 전달하는 동시에 보호 칩이 밀리볼트 단위 신호를 읽어야 합니다. 이러한 이중 역할은 일반 전력 기판과 구별되는 특성이며, 제조 품질이 배터리 보호 성능에 직접 영향을 주는 이유입니다. 보호 집적회로는 전류를 직접 측정하지 않고 감지 저항이나 모스펫 양단......
릴레이 배선도: 코일과 COM·NO·NC 단자 연결 방법
핵심 요약 서로 분리된 두 회로: 릴레이에는 코일에 전원을 공급하는 제어 회로와 부하를 개폐하는 접점 회로가 있습니다. 두 회로는 서로 전기적으로 절연되어 있습니다. 접점 연결: 퓨즈를 거친 활선을 공통 단자(COM)에 연결하십시오. 코일에 전원이 없을 때 부하가 꺼져야 하면 평상시 열림(NO), 켜져 있어야 하면 평상시 닫힘(NC) 접점을 사용합니다. 릴레이 구성: 단극 단투(SPST), 단극 쌍투(SPDT), 쌍극 단투(DPST), 쌍극 쌍투(DPDT)는 코일 구동 회로가 비슷하지만 접점 구성이 다릅니다. 무접점 릴레이는 일반적으로 코일 대신 전자식 입력을 사용합니다. 상용 전원 작업의 안전: 활선에 퓨즈를 설치하고 활선을 개폐하십시오. 부하 전류와 기동 시 돌입 전류에 맞는 접점을 선택하고, 상용 전원 배선을 저전압 회로와 분리하며 모든 상용 전원 연결부를 함체로 보호합니다. 릴레이 배선도에는 두 회로가 표시됩니다. 코일 측은 저전압 신호와 트랜지스터 구동 회로로 릴레이를 제어합니다. 접......
PCB 설계 입문: 회로도부터 레이아웃·DRC·Gerber까지
PCB 설계를 처음 시작한다면 회로도만 완성한 뒤 바로 배선하지 마세요. 부품의 실제 크기, 전원 경로, 접지, 제조 규칙을 먼저 정해야 시제품 재제작을 줄일 수 있습니다. 이 글은 회로도에서 Gerber 파일까지의 PCB 설계 순서와 초보자가 자주 놓치는 검토 항목을 안내합니다. PCB 설계란 무엇인가? PCB(Printed Circuit Board)는 절연 기판 위의 구리 패턴으로 부품을 연결하는 인쇄회로기판입니다. PCB 설계는 회로도에 정의한 전기적 연결을 실제 부품 위치, 패드, 구리 배선, 비아, 기판 외형과 제조 데이터로 바꾸는 작업입니다. 전기적으로 연결된다는 사실만으로 신호 품질·발열·조립성이 보장되지는 않습니다. 시작 전에 알아둘 용어 회로도: 부품과 연결 관계를 나타냅니다. 풋프린트: 실제 PCB에 놓이는 패드·홀·외형 정보입니다. 부품 데이터시트와 일치해야 합니다. 트레이스와 비아: 구리 배선과 층 사이 연결입니다. 비아는 신호·전원·GND의 리턴 경로에도 영향을 줍니다.......