후동 PCB: 이점과 응용에 대한 개요
1 분
- 후동 PCB란?
- 후동 PCB의 장점
- 후동 PCB의 적용 분야
- 후동 PCB 설계 시 고려 사항
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 근간으로, 전자 부품의 연결과 전기 신호 전송을 위한 플랫폼을 제공합니다. 고성능 및 신뢰성 있는 전자 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 PCB의 전반적인 성능과 내구성을 향상시킬 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다. 후동 PCB는 표준 PCB에 비해 여러 가지 장점을 제공하는 특수한 유형의 PCB입니다. 표준 PCB에 비해 더 두꺼운 동박 레이어를 갖도록 설계되어 더 높은 전류 운반 용량, 향상된 열 관리, 강화된 내구성을 제공합니다. 이 글에서는 현대 전자 제품에서 후동 PCB의 장점과 적용 분야에 대해 알아보겠습니다.
후동 PCB란?
후동 PCB는 표준 PCB보다 더 두꺼운 동박 레이어를 갖도록 설계된 기판입니다. 후동 PCB의 동박 레이어 두께는 3oz에서 20oz 이상까지 다양하며, 표준 PCB는 일반적으로 1oz입니다. 더 두꺼운 동박 레이어는 더 높은 전류 운반 용량, 향상된 열 관리, 강화된 내구성을 제공하여 고전력 애플리케이션에 이상적입니다.
후동 PCB의 장점
1. 높은 전류 처리 능력
후동 PCB의 가장 중요한 장점 중 하나는 동박 레이어를 통과하는 높은 전류를 처리할 수 있는 능력입니다. 더 두꺼운 동박 레이어로 인해 후동 PCB는 과열되거나 전체적인 기판 특성이 저하되지 않으면서 더 많은 전류를 운반할 수 있습니다. 이로 인해 높은 전류가 자주 필요한 전력 전자 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 후동 PCB는 동박 레이어의 두께와 기판 스택업에 따라 30암페어 이상의 전류를 처리할 수 있습니다.
2. 향상된 열 관리
방열은 전자 기기의 성능과 신뢰성에 중요한 요소입니다. 후동 PCB는 더 두꺼운 동박 레이어 덕분에 우수한 열 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 두꺼운 동박 레이어는 부품에서 열을 방출하고 열 손상 위험을 줄이는 데 도움이 되는 큰 열 질량을 제공합니다. 이로 인해 방열이 큰 문제가 되는 고전력 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.
3. 강화된 내구성
후동 PCB의 또 다른 장점은 강화된 내구성입니다. 더 두꺼운 동박 레이어로 인해 기판이 더 견고해지고 기계적 스트레스나 열 사이클링으로 인한 손상에 덜 취약합니다. 후동 PCB는 또한 표준 PCB보다 수명이 길어 신뢰성이 중요한 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.
후동 PCB의 적용 분야
전력 전자
후동 PCB는 높은 전류와 열 관리가 중요한 문제인 전력 전자 분야에서 가장 일반적으로 사용됩니다. 전원 공급 장치, 모터 컨트롤러 및 기타 고전력 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다. 후동 PCB는 높은 전류를 처리하고, 열을 효율적으로 방출하며, 강화된 내구성을 제공하여 고전력 전자 제품에 탁월한 선택입니다.
자동차 산업
자동차 산업은 후동 PCB 사용의 이점을 누릴 수 있는 또 다른 분야입니다. 이 특수 PCB는 고온을 처리하도록 설계되어 온도가 급격하게 변동할 수 있는 자동차 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다. 후동 PCB는 기계적 스트레스도 견딜 수 있어 자동차 전자 시스템에서 사용하기에 탁월한 선택입니다.
항공우주 산업
항공우주 산업은 후동 PCB가 유용할 수 있는 또 다른 분야입니다. 이 특수 PCB는 극한 온도와 혹독한 환경을 견디도록 설계되어 항공우주 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다. 후동 PCB는 또한 높은 전류를 처리하고 우수한 열 관리 기능을 제공하여 항공우주 전자 시스템에서 사용하기에 탁월한 선택입니다.
후동 PCB 설계 시 고려 사항
후동 PCB를 설계할 때 고려해야 할 여러 가지 요소가 있습니다:
동박 두께: 후동 PCB의 동박 레이어 두께는 특정 애플리케이션 요구 사항에 따라 신중하게 선택해야 합니다.
트레이스 폭과 간격: 트레이스 폭과 간격은 과도한 열 발생 없이 필요한 전류 운반 용량을 충족하도록 설계해야 합니다.
열 관리: 설계에는 효율적인 방열을 보장하기 위한 적절한 열 관리 기술이 포함되어야 합니다.
결론
후동 PCB는 표준 PCB에 비해 여러 가지 장점을 제공하는 특수한 유형의 인쇄 회로 기판입니다. 높은 전류를 처리하고, 열을 효율적으로 방출하며, 강화된 내구성을 제공하여 전력 전자, 자동차, 항공우주 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 전자 기기에서 더 높은 성능과 신뢰성에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 후동 PCB는 전자 산업에서 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다. 높은 전류를 처리하고, 방열을 관리하며, 강화된 내구성을 제공하는 능력으로 후동 PCB는 향후 많은 고성능 전자 기기에서 표준 기능이 될 것입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......