SOIC 패키지란? SOP 차이·치수·PCB 풋프린트 확인법
1 분
- SOIC-8 치수: 핀 수 다음에 무엇을 봐야 하나요?
- SOIC와 SOP·TSSOP·QFN의 차이
- SOIC PCB 풋프린트를 확인하는 순서
- SOIC 리플로우와 방열에서 자주 하는 오해
- SOIC 조립 불량을 줄이는 출고 전 체크리스트
- 자주 묻는 질문
- 참고 자료
SOIC(Small Outline Integrated Circuit)는 본체 양쪽에 갈매기 날개 모양의 걸윙 리드가 있는 표면실장형 IC 패키지입니다. 연산 증폭기, 인터페이스 IC, 메모리, 전원 관련 부품 등에서 볼 수 있으며, 노출된 리드 덕분에 접합부 관찰과 재작업이 비교적 수월한 편입니다.
하지만 “SOIC-8”이라는 이름만으로 PCB 풋프린트를 정하면 안 됩니다. 핀 수가 같아도 본체 폭, 리드 끝 사이 거리, 피치와 노출 패드 유무가 다를 수 있습니다. 이 글에서는 SOIC와 SOP·TSSOP의 차이, 치수 읽는 법, PCB 및 SMT 조립 체크리스트를 정리합니다.
바로 보기: 치수 확인 · SOP·TSSOP 비교 · 풋프린트 설계 · 조립·방열
SOIC-8 치수: 핀 수 다음에 무엇을 봐야 하나요?
SOIC-8의 8은 리드 수를 나타내지만, 패키지 전체 치수까지 고정해 주지는 않습니다. 많은 SOIC 제품에서 1.27 mm 리드 피치를 볼 수 있고, 본체 폭이 약 3.9 mm인 좁은 형식이나 약 7.5 mm인 넓은 형식도 있습니다. 이 값은 대표적인 예이지 모든 SOIC에 적용하는 규칙이 아닙니다.
| 확인 항목 | 의미 | 풋프린트와의 관계 |
|---|---|---|
| 리드 피치 | 인접 리드 중심 사이 거리 | 같은 쪽 패드의 간격을 결정 |
| 본체 폭 | 플라스틱 몸체의 폭 | 실장 외형과 주변 간섭 검토 |
| 리드 끝 간 거리 | 양쪽 리드 끝을 포함한 전체 폭 | 두 패드 열의 위치와 길이 검토 |
| 리드 폭·길이 | 실제 납땜 접합에 참여하는 부분 | 패드 크기와 접합부 여유 검토 |
| 높이·스탠드오프 | 전체 높이와 본체 하부의 이격 | 기구 간섭과 조립 조건 검토 |
| 노출 패드 유무 | 패키지 하부의 추가 금속 패드 | 추가 랜드·페이스트·열 경로 검토 |
제조사마다 치수 기호가 다를 수 있으므로 D, E, e 같은 문자만 외우기보다 도면의 치수선을 읽어야 합니다. 본체 폭을 리드 끝 사이 거리로 오해하는 실수도 흔합니다. 부품의 정확한 주문 코드와 패키지 코드에 대응하는 도면을 선택하세요.
SOIC와 SOP·TSSOP·QFN의 차이
| 패키지 | 외형·연결 특징 | 선택 시 주의점 |
|---|---|---|
| SOIC / SOP | 양쪽 리드를 갖는 소형 표면실장 패키지 계열 | 명칭이 겹치거나 다르게 쓰임. 같은 핀 수라도 도면 비교 필수 |
| TSSOP | 얇은 본체와 작은 리드 피치의 제품이 흔함 | 더 미세한 패드·솔더 마스크·인쇄 조건 검토 |
| QFN | 본체 외곽 하부에 단자가 위치하는 리드리스 구조 | 하부 접합과 노출 패드 조건, 검사·재작업 계획 확인 |
| DIP | 보통 두 줄의 리드를 구멍에 삽입해 실장 | 홀과 리드 간격, 보드 면적과 실장 공정이 다름 |
SOIC와 SOP를 이름만으로 완전히 다른 규격이라고 구분하거나 동일 풋프린트라고 단정하는 것은 모두 위험합니다. 또한 QFN이 언제나 더 차갑거나 SOIC가 언제나 더 신뢰성 높다고 말할 수는 없습니다. 사용 부품과 PCB, 열·기계 조건에 따라 결과가 달라집니다.
SOIC PCB 풋프린트를 확인하는 순서
1. 데이터시트의 권장 랜드 패턴부터 찾으세요
EDA 라이브러리 이름에 SOIC-8이 들어 있어도 정확한 부품과 일치한다는 보장은 없습니다. 제조사의 권장 랜드 패턴과 비교하고, 별도 권장 도면이 없다면 적용할 랜드 패턴 기준과 조립 조건을 정한 뒤 검토해야 합니다. 모든 SOIC에 동일한 토(toe)·힐(heel) 여유 값을 적용하지 마세요.
2. 핀 1과 도면의 시점을 확인하세요
상면도와 하면도를 혼동하면 핀 배열이 반대로 연결될 수 있습니다. 패키지의 점·홈·모서리 표식, 데이터시트의 핀 번호, CAD 심벌과 풋프린트의 패드 번호를 함께 대조합니다. PCB 실크에는 부품 장착 후에도 확인할 수 있는 방향 표시를 남깁니다.
3. 구리 패드·솔더 마스크·페이스트를 구분하세요
납땜되는 구리 랜드, 솔더 마스크 개구, 스텐실 페이스트 개구는 서로 다른 데이터입니다. 마스크 간 최소 간격과 인쇄 조건을 확인하고, 실크가 납땜 영역을 침범하지 않게 합니다. “좁은 SOIC”와 “넓은 SOIC”는 본체 형식에 관한 표현이지 SMD·NSMD 패드 구분을 뜻하지 않습니다.
4. 노출 패드형은 하부 구조를 별도로 검토하세요
SOIC-EP 등 노출 패드가 있는 제품은 중앙 랜드, 페이스트 분할, 비아와 솔더 유출 방지 조건을 확인해야 합니다. 노출 패드를 무조건 GND에 연결하면 안 됩니다. 전기적 연결은 해당 IC의 핀 설명과 제조사 지침에 따릅니다.
5. 주변 부품과 재작업 공간을 확보하세요
부품 본체만 겹치지 않는 것으로 끝내지 말고 커트야드, 실장 장비, 광학 검사와 인두·열풍 접근 공간도 검토합니다. 커넥터나 높은 부품 옆에 SOIC를 너무 가깝게 놓으면 검사·수리가 어려워질 수 있습니다.
SOIC 리플로우와 방열에서 자주 하는 오해
“리플로우는 전부 260°C로 하면 된다”는 오해
패키지의 허용 최고 온도는 그대로 적용하는 목표 공정 온도가 아닙니다. 납 재료와 솔더 페이스트 권장 조건, 부품 허용 조건, PCB 열용량을 반영해 실제 기판에서 프로파일을 측정해야 합니다. 작은 IC와 큰 커넥터가 같은 보드에 있으면 가열 상태가 다를 수 있습니다.
“SOIC-8의 열저항은 일정하다”는 오해
접합부-주변 열저항 θJA는 패키지 이름만으로 정해지는 고유 상수가 아닙니다. 시험 보드, 구리 면적, 배선층, 공기 흐름과 실장 조건의 영향을 받습니다. 같은 핀 수라도 서로 다른 IC의 값을 그대로 가져와 온도를 예측하면 오차가 커질 수 있습니다.
실제 설계에서는 전력 손실과 주변 온도, 제조사가 제시한 열 특성의 측정 조건을 확인하고 필요하면 열 해석과 시제품 온도 측정을 진행하세요. 노출 패드·열 비아의 효과도 실제 구조에 따라 달라집니다.
“플라스틱 SOIC는 모두 같은 습도 등급”이라는 오해
MSL과 개봉 후 사용 가능 시간은 제품·포장 조건별로 확인해야 합니다. 패키지 이름만 보고 동일한 베이킹 조건을 적용하지 마세요. 수분 민감도 라벨, 보관 이력과 제조사 지침을 조립업체에 전달하는 것이 좋습니다.
SOIC 조립 불량을 줄이는 출고 전 체크리스트
- BOM의 제조사 부품 번호와 CAD 풋프린트가 일치하나요?
- 핀 1, 회전값, 좌표 파일과 조립 도면의 방향이 일치하나요?
- 패드·마스크·페이스트와 노출 패드의 전기 연결을 확인했나요?
- 브리지, 미납땜, 리드 들뜸과 방향 오류를 검사할 계획이 있나요?
- 보관 조건과 리플로우 이력, 프로그래밍·기능 시험 조건을 전달했나요?
거버 파일을 내보낸 후에는 거버 파일 제작 전 체크리스트로 제조 데이터를 다시 확인해 보세요.
SOIC 랜드 패턴과 제조 파일을 확인했다면 기판 사양에 따른 비용을 비교해 보세요. 조립까지 진행할 경우에는 정확한 부품 번호와 실장 조건의 지원 여부를 별도로 확인하는 것이 좋습니다.
자주 묻는 질문
SOIC-8과 SOP-8은 서로 바꿔 쓸 수 있나요?
이름과 핀 수만으로는 판단할 수 없습니다. 본체 폭, 리드 간격, 전체 폭과 패드 번호를 비교해야 합니다. 기계적으로 맞아도 IC의 핀 기능이 다르면 전기적으로 호환되지 않습니다.
SOIC는 손으로 납땜할 수 있나요?
노출된 리드와 비교적 여유 있는 피치의 제품은 수작업에 유리할 수 있습니다. 다만 부품 크기, 작업 장비와 숙련도, 하부 노출 패드 유무에 따라 난도가 달라집니다.
SOIC 풋프린트는 어디서 받는 것이 좋나요?
제조사 제공 CAD 데이터와 권장 랜드 패턴을 우선 확인하세요. 어떤 출처의 라이브러리든 최종적으로는 정확한 패키지 도면과 대조해야 합니다.
참고 자료
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......