This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

SMT 조립 공정 및 사용 장비 설명: PCBA 제조를 위한 단계별 가이드

최초 게시일 Aug 04, 2026, 업데이트 되였습니다. Aug 04, 2026

2 분

표목(TOC)
  • 1단계: 사전 조립 및 솔더 페이스트 도포
  • 2단계: 고속 부품 실장
  • 3단계: 리플로우 솔더링
  • 4단계: 리플로우 이후 검사 및 품질 보증
  • 결론
  • 자주 묻는 질문

포켓 크기의 스마트폰과 IoT 센서부터 정교한 산업용 제어 시스템에 이르기까지, 오늘날의 고성능 전자기기는 제조 기술의 기적이라 할 수 있는 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT) 덕분에 실현되었습니다. SMT는 전자 제조의 근간을 이루며, 놀라운 부품 밀도와 소형화를 가능하게 합니다.

맨 회로 기판은 단순한 기판(substrate)에 불과합니다. 이를 기능하는 전자 회로로 전환하는 공정을 인쇄회로기판 조립(Printed Circuit Board Assembly)이라고 합니다. 본 아티클에서는 고품질의 신뢰성 있는 PCB 조립이 어떻게, 왜 이루어지는지 이해하고자 하는 엔지니어, 설계자, 구매 담당자를 위해 SMT PCB 조립 공정을 상세하고 기술적으로 설명합니다.

SMT 공정은 체계적이고 정밀한 일련의 단계로 진행되며, 초기 단계에서의 실수는 최종 단계에서 치명적인 결함으로 이어질 수 있습니다.

SMT 조립의 기본 단계

1단계: 사전 조립 및 솔더 페이스트 도포

통계적으로 SMT 결함의 대다수는 이 초기 단계에서 비롯됩니다. 이 단계에서의 정밀도는 권장 사항이 아니라, 높은 수율의 생산을 위한 필수 요건입니다.

A. 데이터 준비 및 DFM(제조 용이성 설계) 검사

기판이 SMT 라인에 투입되기 전에 디지털 설계도가 먼저 생성되어야 합니다. 이는 Gerber 파일을 훨씬 뛰어넘는 수준이며, 완전한 데이터 패키지가 필요합니다:

● BOM(자재 명세서): 모든 부품과 제조사 부품 번호(MPN), 그리고 기판상의 참조 지정자를 나열합니다.

● 픽앤플레이스 파일: 모든 부품의 X-Y 좌표, 방향(회전), 실장 면을 나열한 간단한 텍스트 파일입니다.

이 데이터는 자동화된 DFM(제조 용이성 설계) 검사에 입력됩니다. 이 소프트웨어 분석은 설계 단계의 오류가 비용이 많이 드는 물리적 문제로 이어지기 전에 이를 사전에 포착하는 첫 번째 단계입니다.

다음 항목을 검사합니다:

● 실제 부품과 일치하지 않는 잘못된 부품 풋프린트.

● 패드 간 또는 부품 간 간격 부족.

● 누락되었거나 잘못 배치된 피듀셜 마커.

패드-기판 가장자리 오류를 표시한 DFM 검사

JLCPCB의 SMT PCB 조립 서비스는 이러한 DFM 검사를 간소화합니다. PCB 제조 데이터와 조립 데이터를 연동함으로써, 풋프린트와 드릴 홀 간 충돌과 같이 조립을 중단시킬 수 있는 잠재적 오류를 스텐실 제작 훨씬 이전 단계에서 미리 포착할 수 있습니다.

 

B. 솔더 페이스트 프린팅

솔더 페이스트 프린팅은 전자 제조 분야의 '스크린 프린팅' 공정이라 할 수 있습니다. 그 목적은 PCB의 각 부품 패드에 정확하고 재현 가능한 양의 솔더 페이스트를 도포하는 것입니다.

● 매개체: 솔더 페이스트는 플럭스 매개체 안에 미세한 솔더 구체가 섞인 요변성(정지 시 점성, 전단력이 가해지면 유동성) 혼합물입니다. 현대의 무연 공정에서는 SAC305(주석 96.5%, 은 3%, 구리 0.5%) 합금이 '노클린(no-clean)' 플럭스와 함께 사용되며, 이름 그대로 조립 후 세척 공정이 필요하지 않습니다.

● 도구: 일반적으로 스테인리스 스틸을 레이저로 절단하여 만든 솔더 페이스트 스텐실이 사용됩니다. 스텐실 개구부(aperture)의 설계는 그 자체로 하나의 과학 분야로, 특히 0.4mm 피치 BGA와 같은 미세 피치 부품의 경우 원활한 "페이스트 이형(paste release)"을 보장하기 위해 종횡비와 면적비를 고려해야 합니다.

● 솔더 페이스트 프린팅 공정:

1) 맨 PCB가 라인에 투입되어 고정됩니다. 비전 시스템이 PCB의 피듀셜 마커를 이용해 스텐실과 정밀하게 정렬합니다.

2) 이후 금속 스퀴지(또는 밀폐형 프린트 헤드)가 스텐실 위를 지나가며 솔더 페이스트를 개구부 안으로 밀어 넣습니다.

3) 스텐실이 기판에서 "스냅 오프(snap-off)"되며(수직 방향으로 제어된 분리), 부품 패드 위에 정밀하고 명확한 페이스트 침착물이 남습니다.

C. 솔더 페이스트 검사(SPI)

솔더 페이스트 검사(SPI)는 첫 번째이자 가장 중요한 품질 관문입니다. 프린팅 직후 기판은 3D SPI 장비를 통과하며, 이 장비는 레이저 삼각측량을 이용해 기판 위의 모든 솔더 페이스트 침착물에 대한 완전한 3D 모델을 생성합니다.

단순히 존재 여부만 확인하는 것이 아니라 다음 항목을 측정합니다:

● 체적

● 높이

● 면적

● X-Y 정렬

이 장비는 고가의 부품이 실장되기 전에 "부족", "과다", 또는 "브리징"된 침착물을 미리 감지하여, 상당한 비용과 리워크 시간을 절감합니다.

SMT 솔더 페이스트 프린팅 공정

2단계: 고속 부품 실장

페이스트 침착 상태가 완벽하다고 확인되면, 기판은 SMT 라인의 핵심 단계인 픽앤플레이스(PnP) 장비로 넘어갑니다. 이는 기판에 부품을 실장하는 고속 로봇 장비입니다.

A. "픽앤플레이스(PnP)" 장비

이 고도로 복잡한 장비는 몇 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다:

● 피더(Feeder): 일반적으로 테이프 릴 형태, 대형 BGA나 QFN용 트레이, 또는 튜브 형태로 부품을 보관합니다.

● 갠트리 및 실장 헤드: 피더와 PCB 사이를 오가는 고속 로봇 암(대개 여러 개의 노즐 장착)입니다.

● 노즐: 진공을 이용해 피더에서 개별 부품을 흡착합니다.

● 비전 시스템: 부품이 흡착된 직후 "온더플라이(on-the-fly)" 카메라가 방향을 확인하고 손상 여부를 검사합니다. 별도의 카메라 시스템은 PCB의 피듀셜을 이용해 기판의 정확한 위치를 파악하여 30마이크론 이내의 실장 정밀도를 구현합니다.

픽앤플레이스 장비가 PCB 위에 부품을 정밀하게 배치하는 모습입니다.

B. 픽앤플레이스 장비의 작동 공정

픽앤플레이스 파일을 지도 삼아, 장비의 소프트웨어는 갠트리 이동 시간을 최소화하도록 실장 경로를 최적화합니다. 헤드가 부품을 흡착하면 비전 시스템이 이를 검사하고 방향을 조정한 후, 헤드가 끈적한 솔더 페이스트 위에 정밀하게 부품을 안착시킵니다. 이 과정은 놀라운 속도로 이루어지며, 최신 장비는 시간당 10만 개(CPH) 이상의 부품을 실장할 수 있습니다.

C. 특수 부품 고려 사항

BGA(볼 그리드 어레이)나 QFN(쿼드 플랫 노리드)과 같은 부품은 솔더 접합부가 부품 아래에 숨겨져 있습니다. 이러한 부품이 리플로우 오븐에 들어가기 전까지 정확한 위치를 유지할 수 있는 것은 오직 솔더 페이스트의 점착력 덕분이며, 이것이 1단계의 SPI 검사가 매우 중요한 이유입니다.

솔더링 결함명기술적 원인
툼스토닝2핀 부품의 한쪽 패드가 먼저 녹으면서 부품을 들어 올리는 현상입니다. 주로 패드 간 열용량 불균형으로 인해 발생합니다.
브리징인접한 두 패드가 서로 연결되어서는 안 되는데도 솔더로 이어지는 현상입니다. 과도한 페이스트 침착 또는 부적절한 부품 실장으로 인해 발생합니다.
솔더 볼링작은 솔더 구체가 기판 표면에 부착되는 현상입니다. 주로 페이스트 내 수분이나 부적절한 리플로우 프로파일로 인해 발생합니다.
오픈 조인트솔더 접합이 전혀 형성되지 않는 현상입니다. 페이스트 침착 부족(스텐실 막힘) 또는 부품 리드의 평탄도 불량으로 인해 발생합니다.

4가지 솔더링 결함 유형

3단계: 리플로우 솔더링

이 단계에서 금속 접합이 형성되며, 임시로 배치된 조립체가 견고하고 영구적인 PCBA로 전환됩니다. 부품이 실장된 기판은 리플로우 솔더링을 위해 긴 리플로우 오븐을 통과합니다.

A. 리플로우 오븐

현대의 대류식 리플로우 오븐은 여러 개(예: 8~12개)의 독립적인 가열 구간과 그 뒤를 잇는 냉각 구간으로 구성된 긴 터널 형태입니다. 이를 통해 기판이 오븐을 통과하는 동안 온도를 정밀하게 제어할 수 있습니다.

B. 핵심 리플로우 프로파일("열 레시피")

모든 기판에 동일한 프로파일을 적용할 수는 없습니다. 모든 PCBA 설계는 맞춤 조정된 열 프로파일을 가져야 합니다. 이를 위해 서로 다른 질량을 가진 영역(예: 작은 커패시터의 리드, 대형 BGA의 중심부, 넓은 그라운드 플레인)에 열전대를 부착한 테스트 기판을 실행합니다. 이후 기판의 모든 부분이 정밀한 온도 곡선을 따르도록 오븐을 조정합니다.

이 곡선은 네 가지 뚜렷한 구간으로 나뉩니다:

1. 예열(Preheat): 완만한 온도 상승(예: 1~2°C/초)이 이루어집니다. 이는 부품이나 PCB 자체에 균열을 일으킬 수 있는 열충격을 방지하며, 솔더 페이스트 내 플럭스를 서서히 활성화시키기 시작합니다.

2. 소크(Soak, 열 안정화): 짧은 정체 구간(예: 60~90초) 동안 질량에 관계없이 PCBA 전체가 균일한 온도에 도달하도록 합니다. 이는 복잡한 기판에서 BGA와 인접한 저항이 동시에 리플로우 온도에 도달하도록 하는 데 매우 중요합니다.

3. 리플로우(피크): 솔더의 액상선 온도(SAC305 기준 217°C)를 넘어 급격히 상승하며, 약 245-250°C에서 피크에 도달합니다. 이 구간에서 솔더 구체가 녹아 패드와 부품 리드를 '웨팅(wetting)'하며, 플럭스가 산화물을 강력하게 제거하여 우수한 접합을 형성합니다.

4. 냉각(Cooling): 가능한 한 빠르게, 제어된 방식으로 온도를 낮춥니다. 이는 가열 과정만큼이나 중요합니다. 신속한 냉각은 솔더의 주석과 패드의 구리 사이에 진정한 금속 접합을 형성하는 미세하고 견고한 금속간 화합물(IMC) 층의 형성을 유도하는 데 필수적입니다.

C. 리플로우 프로파일 핵심 용어

리플로우 구간에서 가장 중요한 파라미터는 TAL(Time Above Liquidus, 액상선 이상 유지 시간)입니다. 이는 솔더가 완전히 용융 상태로 유지되는 구간으로, 일반적으로 45-75초입니다. 너무 짧으면 접합부가 약해지고, 너무 길면 부품이 손상되거나 과도하고 취약한 IMC 성장을 유발하여 장기적인 신뢰성 문제로 이어질 수 있습니다.

D. 양면 SMT 조립

양면에 부품이 실장되는 기판의 경우, 이 공정을 두 번 진행합니다. 일반적으로 더 작고 가벼운 부품이 실장되는 "하단" 면을 먼저 조립하고 리플로우한 후, 기판을 뒤집어 "상단" 면에 솔더 페이스트를 프린팅하고 부품을 실장합니다.

두 번째 리플로우 과정에서 하단 면의 부품은 떨어지지 않습니다. 이미 응고되었다가 다시 용융된 솔더 접합부의 표면 장력이 부품을 제자리에 고정시켜 주기 때문입니다. 다만 이러한 특성으로 인해 하단 면에 실장할 수 있는 부품의 최대 크기와 무게에는 제한이 있습니다.

JLCPCB는 단면 및 양면 SMT PCB 조립을 모두 제공하며, 완전 자동화된 신뢰성 있는 공정을 통해 높은 품질을 보장합니다.

4단계: 리플로우 이후 검사 및 품질 보증

이제 기판 조립이 완료되었지만, 공정이 끝난 것은 아닙니다. 조립 결과가 설계와 일치하고 숨겨진 결함이 없음을 보장하기 위해 엄격한 다단계 검사가 필요합니다.

A. 자동 광학 검사(AOI)

기판은 곧바로 AOI 장비를 통과합니다. 이 장비는 고해상도 카메라와 정교한 이미지 비교 소프트웨어를 이용해 PCBA의 다음 항목을 검사합니다:

● 부품 위치 이동 및 회전

● 부품의 올바른 극성(예: 다이오드, 탄탈 커패시터)

● 툼스토닝 또는 빌보딩

● 솔더 브리징, 그리고 솔더 부족 또는 과다 접합

다만 AOI에는 한 가지 중요한 한계가 있습니다. 이는 '가시선(line of sight)' 검사이므로 부품 아래에 숨겨진 중요한 솔더 접합부는 확인할 수 없습니다.

자동 광학 검사(AOI)의 작동 원리를 보여주는 이미지

B. 자동 X-ray 검사(AXI)

이는 투과 방식의 리플로우 이후 품질 보증 솔루션입니다. AXI는 BGA, QFN, 대형 바텀 터미네이션 부품과 같이 숨겨진 솔더 접합부를 검사하는 데 사용됩니다. X-ray는 칩의 실리콘을 투과하여 그 아래의 개별 솔더 볼을 검사하며, 다음 항목을 확인합니다:

● 보이드: 솔더 접합부 내부의 기포.

● 쇼트: BGA 아래에서 서로 연결된 솔더 볼.

● 오픈: 제대로 접합되지 않은 솔더 볼.

JLCPCB는 이러한 품질 보증 단계(SPI, AOI, AXI)를 공정 마지막 단계뿐 아니라 라인 전반에 걸쳐 통합하여 적용합니다. 이를 통해 실시간 피드백 루프가 형성되며, AOI 장비에서 부품 위치 이동이 감지되면 해당 데이터를 PnP 장비로 즉시 전달하여 미세 조정이 이루어질 수 있습니다.

C. 전기적 테스트: 플라잉 프로브 테스트, 인서킷 테스트(ICT) 및 기능 테스트(FCT)

마지막 단계는 기판이 실제로 작동하는지 확인하는 것입니다.

● 플라잉 프로브 테스트(FPT) 방식은 프로토타입 및 소량 생산에 이상적입니다. 2~6개의 로봇 프로브가 기판 위를 이동하며 테스트 포인트를 접촉해 쇼트, 오픈, 부품 값(저항, 커패시터)의 정확성을 확인합니다. 매우 유연하며 별도의 전용 픽스처가 필요하지 않지만, 기판당 테스트 시간은 상대적으로 느립니다.

● ICT(인서킷 테스트)는 흔히 "베드 오브 네일즈(bed-of-nails)" 픽스처를 사용하여 포고 핀을 기판의 테스트 포인트에 접촉시킵니다. 쇼트, 오픈을 검사하고 수동 부품(저항, 커패시터)의 값이 올바른지 확인합니다.

● FCT(기능 테스트)는 기판에 전원을 공급하고 실제 운용 환경을 시뮬레이션하는 맞춤형 테스트 지그입니다. 이를 통해 LED가 정상적으로 점등되고, 신호가 전송되며, 데이터가 올바르게 처리되는 등 기판이 설계된 대로 작동하는지 확인합니다.

JLCPCB는 종합적인 PCBA 테스트 서비스의 일환으로 플라잉 프로브 테스트(FPT) 및 기능 테스트를 지원합니다.

D. 컨포멀 코팅

이 단계는 자동차, 항공우주, 의료 분야와 같은 고신뢰성 애플리케이션에 적용됩니다.

컨포멀 코팅은 PCBA 전체에 분사되는 얇고 비전도성인 폴리머 층입니다. 이 코팅은 조립체를 수분, 먼지, 화학물질, 열충격으로부터 보호하여 가혹한 환경에서의 수명을 크게 향상시킵니다. 잔류물이 코팅의 접착을 방해할 수 있기 때문에 "노클린" 플럭스가 중요한 이유 중 하나이기도 합니다.

결론

SMT(표면 실장 기술) 공정은 첨단 기술의 교향곡이라 할 수 있습니다. DFM(제조를 위한 설계) 검사와 솔더 페이스트 프린팅부터 정밀하게 프로파일링된 리플로우, X-ray 검사에 이르기까지 각 단계의 품질이 다음 단계에 영향을 미치는 하나의 상호 연결된 시스템입니다.

최종 전자 제품의 신뢰성은 설계만으로 결정되지 않습니다. 이는 조립 공정의 정밀도, 제어력, 그리고 견고한 품질 보증을 통해 완성됩니다. 다음 프로토타입이나 양산을 준비할 때는, 고품질의 신뢰성 있는 SMT 조립 공정을 통해 설계가 온전히 구현되도록 하십시오.

JLCPCB의 SMT PCB 조립 서비스를 살펴보시고, 완전 자동화된 SMT 라인과 통합 품질 보증 시스템을 통해 프로젝트 사양에 맞는 신뢰성과 품질을 어떻게 구현하는지 확인해 보십시오.

자주 묻는 질문

Q1: SMT와 THT(삽입 실장 기술)의 차이점은 무엇인가요?

SMT와 THT는 두 가지 부품 실장 방식입니다.

● SMT(표면 실장 기술): 부품이 PCB 패드 표면에 직접 솔더링됩니다. SMT는 더 높은 부품 밀도와 자동화를 가능하게 하며, 기판 양면에 실장할 때도 상대적으로 용이합니다.

● THT(삽입 실장 기술): 부품의 리드(와이어)가 PCB에 뚫린 홀을 통과해 삽입된 후 반대쪽 면에서 솔더링되며, 일반적으로 더 강한 기계적 접합력을 갖습니다. THT는 대형 커넥터나 전력 릴레이와 같이 기계적 응력을 견뎌야 하는 부피가 큰 부품에 여전히 널리 사용됩니다.

Q2: 동일한 기판에 SMT와 THT 부품을 혼합하여 사용할 수 있나요?

네, 가능하며 이를 혼합 기술 조립이라고 하며 매우 흔하게 사용됩니다. 일반적으로 공정 흐름은 본 아티클에서 다룬 것처럼 SMT 부품을 먼저 실장하고 리플로우한 후, THT 부품을 삽입하고 웨이브 솔더링 또는 셀렉티브 솔더링(로봇 방식의 고정밀 인두)과 같은 별도의 공정을 통해 이미 솔더링된 SMT 부품을 건드리지 않고 삽입 리드를 접합하는 방식으로 진행됩니다.

Q3: 습기에 민감한 부품(MSL)은 어떻게 관리하나요?

이러한 부품은 수분을 흡수하며, 이는 리플로우 과정에서 "팝콘 현상(popcorning)"과 같은 손상을 유발할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 "방습 백(dry bag)"에 보관하며, "플로어 라이프(floor life, 대기 노출 허용 시간)"를 초과한 경우에는 오븐에서 "베이킹"하여 수분을 제거해야 합니다.

Q4: "노클린" 플럭스란 무엇이며, 실제로 세척이 필요 없나요?

노클린 플럭스의 잔류물은 부식성과 전도성이 없어, 대부분의 애플리케이션(IPC 클래스 1/2)에서는 기판에 남겨두어도 무방합니다. 다만 미션 크리티컬(클래스 3) 애플리케이션이나 코팅이 적용되는 기판의 경우에는 여전히 세척이 필요할 수 있습니다.

지속적인 성장