칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
4 분
- 칩 스케일 패키지(CSP)란 무엇인가?
- 현대 전자기기에서 칩 스케일 패키징이 중요한 이유
- 칩 스케일 패키지의 유형
- 칩 스케일 패키지와 다른 IC 패키지 비교
- 알맞은 IC 패키지를 고르는 방법
- 칩 스케일 패키지의 장점
- 칩 스케일 패키지의 단점과 과제
- 칩 스케일 패키지 설계 시 고려사항
- CSP 조립 공정 설명
- 칩 스케일 패키지의 응용 분야
- 설계에서 양산까지: JLCPCB와 함께하는 신뢰성 있는 CSP 조립
- 칩 스케일 패키징의 향후 동향
- 칩 스케일 패키지 관련 자주 묻는 질문
- 결론
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다.
정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다.
최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다.
본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을 정리해 드리겠습니다.
칩 스케일 패키지(CSP)란 무엇인가?
JEDEC 표준에 따르면 칩 스케일 패키지는 본체 크기가 다이 크기의 1.2배 이하인 칩 스케일 IC 패키지입니다. 이 정의는 의도적으로 엄격하게 설정되어 있습니다. 즉, 패키지 풋프린트 대부분이 실제 동작하는 실리콘이며, 기판 돌출부나 몰딩 여유, 사용되지 않는 리드프레임 영역에 낭비되는 공간이 거의 없다는 뜻입니다.
칩 스케일 패키지의 주요 특징
- 영역 배열 I/O: 솔더 볼 또는 범프가 하면 전체를 덮으며 외곽 리드가 없습니다.
- 짧은 인터커넥트: 다이 패드에서 PCB 트레이스까지의 거리가 300µm 미만으로, 와이어 본딩 패키지의 3~8mm와 대조됩니다.
- SMT 호환: 미세 피치임에도 CSP는 솔더 페이스트 인쇄 → 픽앤플레이스 → 리플로우로 이어지는 표준 표면 실장 공정을 그대로 거칩니다.
CSP와 기존 IC 패키지 비교
그림: 2x2mm 다이를 기준으로 한 DIP, SOIC, QFN, WLCSP 패키지 크기 비교.
| 패키지 | 다이 대비 크기 | 일반적인 피치 | I/O 방식 |
|---|---|---|---|
| DIP | 10~20배 | 2.54mm | 스루홀 리드 |
| SOIC | 3~8배 | 1.27mm | 표면 실장 리드 |
| QFN | 1.5~3배 | 0.5~0.8mm | 외곽 패드 |
| BGA | 1.5~4배 | 0.8~1.27mm | 볼 배열 |
| CSP | 1.2배 이하 | 0.3~0.5mm | 볼/범프 배열 |
현대 전자기기에서 칩 스케일 패키징이 중요한 이유
칩 소형화 흐름
IC 기능당 할당되는 PCB 면적은 지난 20년간 계속 줄어들었습니다. 스마트폰 메인보드에서 일부 IC에 주어지는 공간은 5mm² 미만인 경우도 있는데, 이는 주변에 다른 부품이 전혀 없다고 가정하더라도 표준 QFP가 들어갈 수 없는 크기입니다. 칩 스케일 패키징은 업계가 내놓은 해답이었습니다. 패키지가 다이 크기와 같아지면 오버헤드로 기판 면적을 잃을 일이 없어지기 때문입니다.
초기 기기에는 WLP가 소수만 사용되었지만, 애플 아이폰 17 시리즈나 삼성 갤럭시 S25 시리즈 같은 최근 플래그십 스마트폰은 센서, PMIC, RF 프런트엔드, 오디오 코덱, 무선 연결, 디스플레이 제어 서브시스템 전반에 걸쳐 수십 개의 WLCSP 및 기타 칩 스케일 패키지를 집적하고 있습니다.
짧은 인터커넥트가 실제로 가져다주는 이점
도체 길이가 1mm 늘어날 때마다 인덕턴스도 함께 늘어납니다. 와이어 본딩 QFP에서는 다이 패드부터 PCB 트레이스까지의 신호 경로가 5~8mm에 이릅니다. WLCSP에서는 이 거리가 150~300µm입니다. 이 차이는 다음과 같은 결과로 직결됩니다.
- 기생 인덕턴스 감소 → 빠른 디지털 엣지에서의 링잉 감소
- 기생 커패시턴스 감소 → 고주파 신호 무결성 향상
- 그라운드 바운스 감소 → 급격한 부하 변동에서도 깨끗한 전원 공급
- 스위칭 손실 감소 → 배터리 구동 기기에서 미미하지만 실질적인 전력 효율 향상
모바일 응용에서 RF 프런트엔드, PMIC, 고속 메모리 컨트롤러가 거의 예외 없이 CSP나 웨이퍼 레벨 패키징을 채택하는 이유가 바로 여기에 있습니다.
칩 스케일 패키지의 핵심 사양
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 형상 | 다이 면적의 1.2배 이하 - 표준 SMT 패키지 중 가장 작은 범주 |
| 인터커넥트 길이 | 150~300µm(다이에서 PCB까지) |
| I/O 방식 | 하면 솔더 볼 또는 구리 필러 배열 |
| 피치 범위 | 0.3mm~0.5mm(가장 일반적: 0.4mm) |
| 방열 경로 | 솔더 볼을 통해 PCB 동박으로 전달, 전용 서멀 패드 없음 |
| SMT 호환성 | 표준 리플로우 프로파일 사용, 미세 피치 페이스트 인쇄 장비 필요 |
칩 스케일 패키지의 유형
그림: WLCSP, FCCSP, LFCSP 유형을 포함한 CSP 계통도.
웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(WLCSP)
WLCSP 패키지는 CSP 변형 중 가장 소형이며, 소비자 전자기기에서 가장 널리 쓰입니다. 완성된 패키지 크기가 다이와 동일하기 때문에 진정한 의미의 칩 스케일 패키징 기술이라 할 수 있습니다. 본딩 와이어나 인터포저 연결이 전혀 필요하지 않다는 점에서 다른 BGA 패키지 유형이나 라미네이트 기반 CSP와 구별됩니다.
WLCSP가 다른 CSP와 다른 점은 재배선, 범핑, 패시베이션 등 모든 패키징 공정이 다이싱 이전 웨이퍼 단계에서 이루어진다는 것입니다. 다이를 하나씩 처리하는 대신 수천 개를 동시에 처리하게 됩니다.
WLCSP 구조
그림: 내부 층 구조와 솔더 범프를 보여주는 WLCSP.
실리콘부터 솔더 볼까지의 층 구성은 다음과 같습니다.
- 패시베이션: 다이 활성면을 보호하며, 본드 패드 개구부를 식각으로 형성
- 폴리머 응력 완충층: 폴리이미드 또는 PBO 필름으로, 열 사이클 중 발생하는 열기계적 변형을 흡수
- 재배선층(RDL): 외곽 본드 패드에서 원하는 범프 격자 위치로 연결하는 구리 배선. 단순한 설계에는 단층 RDL을, 복잡한 배선에는 이중층을 사용
- 언더 범프 메탈라이제이션(UBM): Ti/Cu/Ni 또는 Ti/Cu 적층 구조로, 밀착력·확산 방지·솔더 젖음성을 제공
- 솔더 범프: SAC305 합금(Sn 96.5% / Ag 3% / Cu 0.5%), 직경 200~350µm
비용에 관한 짧은 참고
모든 공정이 웨이퍼 단계에서 이루어지므로 비용은 패키지 하나당 조립 시간이 아니라 웨이퍼 면적에 비례합니다. 다이가 작고 생산량이 많은 경우 WLCSP의 단가는 동급 BGA나 QFN보다 낮아질 수 있습니다.
플립 칩 칩 스케일 패키지(FCCSP)
플립 칩 칩 스케일 패키지(FCCSP)는 다이를 얇은 유기 기판 위에 아래로 향하게 놓고, 구리 필러 범프나 솔더 범프로 다이 패드를 아래쪽 기판 배선층에 직접 연결하는 방식입니다. WLCSP와 달리 다이와 PCB 솔더 볼 사이에 기판이 존재합니다.
그림: 다이, 언더필, 기판으로 구성된 FCCSP 구조.
- 기판이 필요한 이유: 최신 SoC 다이의 구리 필러 피치는 40~100µm까지 미세해질 수 있습니다. 유기 기판은 이를 PCB 조립이 가능한 0.3~0.5mm 피치로 확장해 줍니다. 또한 WLCSP의 얇은 RDL보다 더 많은 배선층을 구현할 수 있습니다.
- 언더필이 중요한 이유: 실리콘의 열팽창계수(CTE)는 약 3ppm/°C, 유기 기판은 약 17ppm/°C입니다. 언더필이 없으면 수백 사이클의 열 사이클만으로도 솔더 접합부에 균열이 생깁니다. 언더필 에폭시는 이 열기계적 변형을 개별 범프에 집중시키지 않고 접합면 전체에 분산시켜 줍니다.
FCCSP는 핀 수가 많은 애플리케이션 프로세서, 네트워킹 ASIC, 고대역폭 메모리 컨트롤러 등 WLCSP의 I/O 밀도 한계가 제약이 되는 모든 영역에서 표준으로 쓰이는 형식입니다.
리드프레임 칩 스케일 패키지(LFCSP)
리드프레임 칩 스케일 패키지(LFCSP)는 QFN과 동일한 스탬핑 구리 리드프레임 방식을 사용하되, 패키지 본체를 다이 크기의 1.2배 이하 요건에 맞도록 축소한 형태입니다. 와이어 본드로 다이와 리드프레임을 연결하고, 몰딩 컴파운드로 돌출부를 최소화하여 봉지합니다.
그림: 와이어 본드를 포함한 LFCSP 구조의 상면도 및 단면도.
LFCSP와 QFN의 주요 차이점
| 항목 | QFN | LFCSP |
|---|---|---|
| 패키지 대 다이 비율 | 2~4배 | 1.2배 이하 |
| 몰딩 여유 | 넉넉함 | 다이 가장자리까지 축소 |
| 리드 수 | 최대 100개 이상 | 일반적으로 32개 이하 |
| 비용 | 낮음 | 낮음~중간 |
| 적합 용도 | 방열 부담이 크고 I/O가 중간 수준인 설계 | 소형·저I/O 설계 |
참고
LFCSP는 OP앰프, LDO, 센서와 같은 단순한 저I/O 부품에서 비용 우위를 갖습니다. 성숙한 와이어 본딩 공급망 덕분에 웨이퍼 레벨 공정 오버헤드 없이도 경쟁력 있는 단가를 유지할 수 있기 때문입니다.
팬인 CSP와 팬아웃 CSP
그림: 팬인 WLCSP와 팬아웃 CSP 비교.
팬인 CSP(WLCSP가 대표적인 사례):
- 모든 솔더 볼이 다이 풋프린트 안에 배치됩니다
- 선택한 피치에서 다이 면적에 따라 I/O 수가 제한됩니다
- 0.4mm 피치의 2×2mm 다이는 대략 12~16개의 유효 볼을 지원합니다
- 비용이 가장 낮고 풋프린트가 가장 작습니다
팬아웃 CSP:
- 다이를 재구성 웨이퍼 또는 몰드 패널 안에 매립합니다
- RDL이 원래 다이 가장자리를 넘어 주변 몰딩 컴파운드 위까지 확장됩니다
- 볼을 다이 영역 바깥에 배치할 수 있어 I/O 상한을 돌파합니다
- 비용이 더 높고 패키지가 다이보다 약간 크지만 여전히 매우 소형입니다
- 고I/O SoC와 칩렛 기반 설계에 사용됩니다
칩 스케일 패키지와 다른 IC 패키지 비교
| 패키지 | 다이 대비 크기 | 피치 | PCB 복잡도 | 리워크 용이성 | 최적 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIP | 10~20배 | 2.54mm | 매우 낮음 | 쉬움 | 시제품 제작, 레거시 |
| QFP | 4~8배 | 0.4~0.8mm | 낮음 | 보통 | 범용 |
| QFN | 1.5~3배 | 0.5~0.8mm | 낮음~중간 | 보통 | 소형 방열 설계 |
| CSP/WLCSP | 1.2배 이하 | 0.3~0.5mm | 높음(HDI) | 어려움 | 모바일, IoT, RF |
| BGA | 1.5~4배 | 0.8~1.27mm | 중간 | 어려움 | 고I/O SoC |
| 베어 다이(COB) | 1배 | - | 매우 높음 | 매우 어려움 | 초소형 기기 |
칩 스케일 패키지와 BGA 비교
엔지니어가 가장 자주 마주하는 비교입니다. 일반적인 BGA 패키지가 7.0mm × 7.0mm라면, 동일한 기능의 WLCSP는 2.88mm × 3.10mm 수준입니다. 기판 면적으로는 약 6분의 1에 해당하는 차이로, 결코 작지 않습니다.
그림: 동일한 다이에 대한 WLCSP와 BGA 패키지 비교로, 물리적 풋프린트가 크게 줄어드는 것을 보여줍니다.
크기와 볼 피치
- WLCSP는 일반적으로 0.3~0.5mm 피치이며 패키지 크기가 다이와 동일합니다
- BGA는 일반적으로 0.8~1.27mm 피치이며 패키지가 다이의 1.5~4배입니다
- 기판 면적에서는 CSP가, 배선 용이성에서는 BGA가 유리합니다
배선 복잡도: 0.8mm BGA 피치에서는 100µm 트레이스/간격의 표준 4층 PCB로도 비아 인 패드 없이 대부분의 볼을 이스케이프 라우팅할 수 있습니다. 반면 0.4mm WLCSP 피치에서는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 75µm 이하의 트레이스/간격
- 레이저 드릴 마이크로비아
- 볼이 2열을 넘는 패키지의 경우 비아 인 패드(VIPPO)
이는 PCB를 HDI 영역으로 끌어올리며 비용을 상승시킵니다. 패키지는 저렴해지지만 기판은 비싸집니다. 패키지 단가만이 아니라 시스템 전체 비용을 기준으로 판단하셔야 합니다.
CSP와 BGA 중 무엇을 선택할 것인가
| CSP를 선택해야 할 때 | BGA를 선택해야 할 때 |
|---|---|
| 기판 면적이 가장 큰 제약일 때 | I/O 수가 약 100개를 넘을 때 |
| I/O 수가 중간 수준(4~120)일 때 | PCB 배선을 단순하게 유지해야 할 때 |
| 낮은 기생 인덕턴스가 결정적일 때 | 양산 단계에서 리워크 가능성이 중요할 때 |
| 소비 전력이 약 500mW 미만일 때 | 다이가 크고 BGA 오버헤드를 감수할 수 있을 때 |
칩 스케일 패키지와 QFN 비교
- 열 특성: QFN의 노출형 중앙 서멀 패드는 저저항 전용 방열 경로 역할을 합니다. 1W 이상을 소비하는 부품에서는 이 차이가 중요합니다. WLCSP는 별도의 서멀 패드 없이 모든 솔더 볼로 열을 분산시키므로 저전력 IC에는 적합하지만 약 500mW를 넘어서면 제약이 됩니다.
- 조립: 0.5~0.8mm 피치의 QFN은 대부분의 표준 SMT 라인에서 대응할 수 있습니다. 0.3~0.4mm 피치의 WLCSP는 더 미세한 스텐실과 정밀한 실장 정렬을 요구합니다.
- 전기적 특성: CSP가 우세합니다. 인터커넥트가 짧고 기생 성분이 적습니다.
- 판단 기준: 200mW 블루투스 SoC → CSP. 2W 모터 드라이버 → QFN.
CSP와 WLP - 헷갈리는 개념 정리
두 용어는 서로 겹치는 부분이 있어 실제로 혼동을 일으킵니다. 구분은 다음과 같습니다.
- WLP(Wafer-Level Package) = 제조 공정을 가리킵니다. 패키징 단계가 웨이퍼 상태에서 이루어집니다
- CSP(Chip Scale Package) = 크기 규격을 가리킵니다. 패키지가 다이 크기의 1.2배 이하입니다
- WLCSP = 둘 다에 해당합니다. 웨이퍼 레벨로 가공되었으면서 크기도 칩 스케일입니다
모든 WLCSP는 CSP입니다. 그러나 모든 CSP가 WLCSP인 것은 아닙니다. FCCSP와 LFCSP도 크기 규격은 충족하지만 기판이나 리드프레임 공정을 사용합니다.
알맞은 IC 패키지를 고르는 방법
CSP를 선택해야 할 때:
- 기판 면적이 가장 까다로운 제약일 때
- I/O 수가 4~120개일 때(팬인 WLCSP 기준, 팬아웃이면 그 이상)
- RF, 고속 아날로그 설계이거나 낮은 기생 인덕턴스가 요구될 때
- 소비 전력이 약 500mW 미만(WLCSP) 또는 약 2W 미만(방열 설계를 갖춘 FCCSP)일 때
- PCB 제조 파트너가 HDI를 지원할 때
CSP를 사용하지 말아야 할 때:
- PCB 예산상 표준 2층 또는 저가 제조를 써야 할 때
- I/O 수가 200개 이상일 때
- 소비 전력이 높아 전용 서멀 패드가 필요할 때
- 보드 레벨 리워크가 양산 또는 현장 반품 처리 과정에 포함될 때
- 언더필 없이 가혹한 낙하·진동 시험을 통과해야 할 때
| 요소 | CSP | BGA | QFN |
|---|---|---|---|
| 기판 면적 | 최상 | 보통 | 보통 |
| 전기적 성능 | 우수 | 양호 | 양호 |
| 방열 성능 | 보통 | 보통 | 최상 |
| PCB 복잡도 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 리워크 용이성 | 어려움 | 어려움 | 보통 |
| 패키지 비용 | 중간 | 중간~높음 | 낮음 |
| 고I/O 대응 | 제한적 | 우수 | 제한적 |
참고
방열 성능은 PCB 동박 설계와 사용되는 CSP 패키지 기술에 따라 크게 달라집니다.
칩 스케일 패키지의 장점
- 동일한 다이 기준으로 기존 패키지 대비 PCB 풋프린트를 20~80% 줄여 줍니다.
- 와이어 본딩 패키지 대비 기생 인덕턴스가 10~20배 낮아 RF 및 고속 디지털 설계에 결정적입니다.
- EMI 감소 및 RF 특성 향상 - CSP IC 패키지는 배선이 극도로 짧아 안테나 효과와 크로스토크를 최소화합니다.
- 패키지 인덕턴스 감소 - 범프와 패드가 직접 연결되어 전원 무결성 저하 없이 빠른 스위칭이 가능합니다.
- 신호 무결성 향상 - 그라운드 바운스와 SSN이 줄고, 혼성 신호 설계에서 노이즈 결합도 감소합니다.
- 규모의 경제 - WLCSP 비용은 웨이퍼 면적에 비례하므로, 다이가 작고 생산량이 많으면 단가가 동급 BGA보다 낮아집니다.
- KGD(Known Good Die) - 다이싱 전 웨이퍼 단계 전기 검사를 거치므로 불량 다이로 인한 PCB 조립 수율 손실이 줄어듭니다.
칩 스케일 패키지의 단점과 과제
- 리워크 난이도: 미세 피치와 하면 I/O 구조 때문에 리워크할 때마다 X-ray 검증과 정밀 온도 프로파일링을 포함한 전용 장비가 필요합니다. 잦은 수리가 예상된다면 이 비용을 명시적으로 계획에 반영하십시오.
- 민감한 조립 공정: 리드프레임과 몰딩 컴파운드가 없어 WLCSP는 취약한 패키지입니다. 세심한 취급은 물론, 유연한 노즐 팁과 정밀한 Z축 높이 제어가 가능한 픽앤플레이스 장비가 필요합니다.
- HDI PCB 필수: 미세 피치 때문에 75µm 미만 트레이스, 레이저 드릴 마이크로비아, 비아 인 패드를 써야 합니다. 이는 고급 HDI PCB 설계 기법을 요구하며 제조 비용과 납기를 늘립니다.
- 열 사이클 신뢰성: 실리콘(약 3ppm/°C)과 FR4 PCB(약 17ppm/°C) 간 CTE 불일치로 솔더 접합부에 응력이 집중됩니다. 요구 조건이 엄격한 차량용·산업용 응용에서는 언더필을 적용한 FCCSP가 필요한 경우가 많습니다.
- 팬인 방식의 I/O 한계: 0.4mm 피치의 2×2mm WLCSP는 유효 볼이 약 12~16개에 그칩니다. I/O를 늘리려면 다이 면적을 키우거나 팬아웃 공정을 써야 하는데, 두 방법 모두 비용이 증가합니다.
칩 스케일 패키지 설계 시 고려사항
PCB 레이아웃과 이스케이프 라우팅
WLCSP 아래에서 신호를 빼내는 작업은 대부분의 CSP 기판에서 가장 어려운 배선 과제입니다. 세 가지 접근 방식이 있습니다.
그림: 볼 사이 배선, 비아 인 패드, 도그본 방식 등 세 가지 WLCSP 이스케이프 라우팅 전략 비교.
| 전략 | 적용 조건 | 제약 |
|---|---|---|
| 볼 사이 트레이스 배선 | 0.5mm 이상 피치, 외곽 열에 한함 | 0.3~0.4mm에서는 불가능 |
| 비아 인 패드(VIPPO) | 미세 피치, 내측 열 | PCB 비용 증가, 충전 및 캡 도금 필수 |
| 도그본 배선 | 중간 피치이면서 공간 여유가 있을 때 | 패드 바깥쪽 여유 공간 필요 |
볼이 2열을 넘는 패키지에서는 내측 열에 VIPPO가 사실상 불가피합니다.
패드 및 솔더 마스크 규칙
그림: 솔더 접합부에 대한 NSMD 패드와 SMD 패드 설계 비교
- NSMD와 SMD 비교: 열 피로 신뢰성이 중요하다면 NSMD 패드를 사용하십시오(소비자·IoT 분야의 표준). 솔더가 패드 측면까지 젖어 더 강한 접합부가 형성되기 때문입니다. SMD 패드는 낙하 시험 성능이 최우선 과제일 때만 사용하십시오.
- 솔더 마스크 웨빙: 0.3~0.4mm 피치에서는 웨빙 폭이 50~75µm로 극히 얇아집니다. LPI(감광성 액상) 솔더 마스크를 사용하고, 마스크 어긋남과 솔더 브리징을 방지하기 위해 PCB 제조사의 정합 공차를 반드시 확인하십시오.
비아 인 패드(VIPPO)
그림: 올바른 비아 인 패드(VIPPO) 구조와 충전되지 않은 불량 비아의 비교.
충전되지 않은 비아는 플럭스를 가두고 그 위의 솔더 접합부를 부실하게 만듭니다. 비아 인 패드를 사용하신다면 신뢰성 확보를 위해 VIPPO(Via-in-Pad, Plated Over) 공정이 필수입니다. 표면 처리 전에 드릴링, 도금, 에폭시 충전, 캡 도금을 거쳐 비아를 완전히 평탄하게 마무리해야 합니다.
열 관리
WLCSP는 전용 서멀 패드가 없기 때문에 방열이 전적으로 PCB에 좌우됩니다. 부품 아래 동박 영역을 최대한 확보하고, 내층 플레인으로 서멀 비아를 스티칭하며, 4층 PCB를 사용하여 θ_JA를 효과적으로 낮추십시오.
CSP 조립 공정 설명
솔더 페이스트 인쇄
미세 피치에서는 스텐실 설계가 결정적이며 타협이 불가능하고, 표준 SMT 조립 공정 장비도 별도의 세팅 조정이 필요합니다. 제조사 애플리케이션 노트에 제시된 주요 파라미터는 다음과 같습니다.
- 솔더 페이스트 인쇄: 지정된 정사각 개구부를 갖춘 75~100µm 두께의 스텐실(레이저 커팅 스테인리스강)이 필요합니다. 솔더 페이스트는 Type 4 이상을 사용하십시오.
- 픽앤플레이스: 기계식 센터링이 아닌 비전 정렬 기능을 갖춘 미세 피치 자동화 장비가 필요합니다. 범프 손상을 방지하려면 유연한 노즐 팁과 Z축 높이 제어를 사용하십시오.
- 리플로우: 실리콘에 열 충격이 가해지지 않도록 승온 속도를 3°C/초 이하로 유지하면서 표준 리플로우 솔더링 프로파일(SAC305 무연)을 따르십시오.
- 검사: 접합부가 다이 아래에 가려져 있으므로 브리징과 보이드를 검출하려면 2D X-ray가 필수이며, 정밀한 체적 검사에는 3D CT X-ray를 사용합니다.
신뢰성 시험(JEDEC 표준)
| 시험 항목 | 표준 | 조건 |
|---|---|---|
| 온도 사이클 | JESD22-A104 | -40°C~+125°C, 1000사이클(소비자용), 2000사이클(차량용) |
| 낙하 시험 | JESD22-B111 | 웨어러블 및 휴대 기기에 필수 |
| 흡습 민감도 | J-STD-020 | 일반적으로 MSL 1 또는 MSL 2 |
| 굽힘 시험 | IPC-9702 | 보드 레벨 기계적 응력 |
칩 스케일 패키지의 응용 분야
1. 스마트폰: 모든 플래그십 스마트폰 PCB는 CSP 패키지 기술로 빼곡히 채워져 있습니다. 전원 관리 IC, RF 트랜시버, 오디오 코덱이 모두 웨이퍼 레벨로 패키징되어 있는데, 두께 6~8mm의 현대 기기에서는 크기 제약이 절대적이기 때문입니다.
2. 웨어러블: 사용 가능한 기판 면적이 20cm² 미만인 경우가 많아 가장 작은 풋프린트가 요구되며, 경쟁력 있는 웨어러블 설계에서는 사실상 모든 IC에 WLCSP 패키지가 쓰입니다.
3. IoT 기기: 비용과 크기가 대등하게 경쟁합니다. WLCSP 변형은 모듈 면적을 줄이면서도 부품 BOM 비용을 경쟁력 있게 유지해 주며, 기생 손실이 적어 배터리 수명도 늘려 줍니다.
4. 의료 전자기기: 체내 삽입형 기기는 수년간의 신뢰성을 확보하기 위해 센티미터 이하의 형상과 추가적인 기밀 봉지가 필요합니다.
5. 차량용 전자기기: ADAS와 인포테인먼트(AEC-Q006 인증)에 사용되지만, 공간 제약이 심한 소비자용 응용에 비하면 고온·고응력 산업 환경에서는 선호도가 낮은 편입니다.
6. CSP LED 패키징: LED 다이에 형광체를 다이 표면에 직접 도포하고 하면에 솔더 범프를 배치하는 방식(리드프레임 없음)으로, 더 높은 광효율과 PCB로 직결되는 우수한 방열 경로를 제공합니다.
설계에서 양산까지: JLCPCB와 함께하는 신뢰성 있는 CSP 조립
WLCSP 설계를 회로도에서 조립 완료 기판까지 진행하려면 일반적인 SMT보다 훨씬 엄격한 공정 관리가 필요합니다. 양산 초기 단계의 CSP 불량 대부분은 설계 자체보다 PCB 제조 역량 부족이나 X-ray 검사 부재에서 비롯됩니다.
CSP 제조에서 엔지니어가 마주하는 과제
첫 양산에서 엔지니어들이 흔히 겪는 두 가지 불량 유형이 있습니다.
1. 미세 피치 페이스트 인쇄 불량 - 정합 정밀도가 ±50µm인 페이스트 프린터로는 0.4mm WLCSP 피치가 요구하는 ±25µm를 패널 전체에 걸쳐 일관되게 맞추기 어렵습니다. 그 결과 가장자리 볼에는 페이스트가 부족하고, 내측 볼에는 브리징이 생기며, 도포량이 불균일해져 리플로우 후 냉납이 발생합니다.
2. 숨겨진 접합 불량 - WLCSP 아래의 모든 솔더 접합부는 AOI로 볼 수 없습니다. X-ray 검사가 없으면 보이드, 내측 열의 냉납, 미세한 브리징이 기능 시험을 통과한 뒤 현장에서 고장으로 이어집니다.
JLCPCB가 CSP 기반 PCB 조립을 간소화하는 방법
JLCPCB의 PCB 조립 서비스는 두 문제를 정면으로 다룹니다.
- 미세 피치 SMT 역량 - 실장 장비가 기계식 센터링이 아닌 비전 정렬 피드백으로 0.3mm 피치 부품까지 대응합니다.
- 스텐실 엔지니어링 - WLCSP 설계의 경우 페이스트 인쇄를 시작하기 전에 해당 부품의 피치와 패드 유형에 맞춰 개구부 형상을 설정합니다.
- X-ray 검사 - 미세 피치 볼 그리드 부품에 대해 기본 적용되며, 별도 옵션이 아닙니다.
- DFM 검토 - 제조 착수 전에 거버 파일을 부품 사양과 대조하여, VIPPO 요구사항이나 솔더 마스크 웨빙 위반, 스텐실 개구부 불일치를 실물이 아닌 도면 단계에서 잡아냅니다.
칩 스케일 패키징의 향후 동향
팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP)
TSMC의 InFO, ASE의 FOCoS, 삼성의 FO-WLP는 모두 양산 중인 FOWLP 플랫폼입니다. 다음 단계는 이종 다이를 하나의 재구성 웨이퍼에 매립하고 다이 간 RDL 배선으로 연결하는 멀티 다이 FOWLP로, AI와 5G 응용을 위한 칩렛 아키텍처의 기반이 됩니다.
3D IC와 TSV 적층
실리콘 관통 비아를 이용하면 실리콘을 관통하는 전기적 연결로 다이를 수직 적층할 수 있습니다. HBM(고대역폭 메모리)이 가장 성숙한 응용 사례로, 55µm TSV 피치로 4~12개의 DRAM 다이를 적층합니다. 다음 단계는 하이브리드 본딩(10µm 미만 피치의 구리 대 구리 직접 접합)으로, AI 가속기 메모리 집적에 활용될 예정입니다.
이종 집적
여러 개의 특화 다이를 하나의 패키지에 담는 칩렛 모델이 점차 보급형 시장까지 내려오고 있습니다. 혼성 신호 칩렛, 수동 소자 집적, CSP 형식 모듈 내 RF 프런트엔드 통합이 TSMC, 인텔, OSAT 생태계 전반에서 활발히 개발되고 있습니다.
AI 및 HPC 패키징
AI 가속기는 낮은 지연 시간에서 막대한 메모리 대역폭을 필요로 합니다. CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate), EMIB, 3D 적층 다이 아키텍처가 현재의 고급 솔루션입니다. 앞으로 10년에 걸쳐 AI 패키징을 위해 개발된 인터커넥트 밀도와 열 관리 기법이 주류 CSP 형식으로도 확산될 것입니다.
칩 스케일 패키지 관련 자주 묻는 질문
Q: 웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키지(WLCSP)에 언더필이 필요합니까?
소비자 전자기기에 쓰이는 표준 팬인 WLCSP 패키지는 폴리머 응력 완충층이 열기계적 변형을 흡수해 주므로 대개 언더필이 필요하지 않습니다. 다만 플립 칩 칩 스케일 패키지(FCCSP)나 극한의 차량 환경에 쓰이는 경우에는 CTE 불일치로 인한 솔더 접합부 균열을 막기 위해 언더필 에폭시가 필요한 경우가 많습니다.
Q: CSP 패키지 조립에는 어떤 솔더 페이스트가 권장됩니까?
CSP 패키지는 피치가 0.3mm~0.5mm로 미세하기 때문에 표준 Type 3 솔더 페이스트로는 부족합니다. 솔더 입자가 더 작은(25~36µm) Type 4 또는 Type 5 무세척 솔더 페이스트를 지정하셔야 미세한 스텐실 개구부에서 깔끔하게 이형되고 브리징도 방지할 수 있습니다.
Q: 칩 스케일 패키지가 기존 BGA나 QFN보다 비쌉니까?
부품 단위로 보면 웨이퍼 레벨 패키징은 웨이퍼 전체에 한 번에 공정을 적용하므로 대량 생산에서는 오히려 더 저렴할 수 있습니다. 다만 칩 스케일 패키지는 더 비싼 HDI PCB 제조와 전문적인 미세 피치 조립 공정을 요구하는 경우가 많아 시스템 전체 비용은 올라갈 수 있습니다.
Q: 칩 스케일 패키지를 어떻게 시험하거나 시제품에 적용합니까?
베어 CSP는 수작업 납땜이나 일반 멀티미터 프로브로 측정하기가 쉽지 않습니다. 시제품 단계에서는 미세 피치 배열을 표준 2.54mm 헤더로 변환해 주는 브레이크아웃 보드를 쓰거나, JLCPCB와 같은 턴키 PCBA 서비스에 초기 시험 기판의 기계 조립을 맡기는 것이 일반적입니다.
Q: 칩 스케일 패키지 LED는 어디에 사용됩니까?
CSP LED는 차량용 헤드램프 모듈, 디스플레이 패널용 미니 LED 백라이트, 고출력 조명 기구를 비롯해 효율적인 방열과 높은 광효율을 갖춘 소형 점광원이 필요한 모든 응용 분야에 사용됩니다.
결론
칩 스케일 패키징은 실리콘이 필요로 하지 않는 공간을 패키지가 차지한다는 단 하나의 문제를 해결하면서, 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 낮은 기생 성분, 그리고 대량 생산 시 경쟁력 있는 단가라는 연쇄적인 이점을 가져다줍니다. 전자기기의 소형화가 계속되는 만큼, 칩 스케일 패키지(CSP)의 레이아웃 제약을 숙지하는 일은 엔지니어에게 점점 더 중요해질 것입니다. 고급 칩 스케일 패키징으로의 전환은 앞으로도 차세대 하드웨어를 규정해 나갈 것입니다.
WLCSP 및 미세 피치 설계를 위해 JLCPCB는 VIPPO를 포함한 HDI, 정밀 SMT, 기본 제공 X-ray 검사를 아우르는 제조 및 PCB 조립 서비스를 제공합니다. 무료 DFM 검토부터 시작하시면 오류를 조기에 발견하여 값비싼 재작업을 피하실 수 있습니다. 오늘 바로 설계 견적을 받아 보십시오.
지속적인 성장
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......
솔더 페이스트 사용법: 스텐실, 시린지, 인두 방식
핵심 요약: 솔더 페이스트 사용법 솔더 페이스트는 부품을 배치하기 전에 도포해야 하며, 제어된 열 프로파일로 리플로우해야 합니다. 스텐실 인쇄 방식이 가장 일관되고 신뢰성 있는 결과를 제공합니다. 수작업 방식(시린지 또는 인두)은 저밀도 작업이나 수리 작업에만 적합합니다. 솔더 페이스트는 현대 전자 조립의 기초입니다. 간단히 말해, 이는 미세한 솔더 볼과 플럭스가 크림 형태의 점도로 결합된 혼합물입니다. 전통적인 와이어 솔더와 달리, 부품을 배치하기 전에 먼저 도포되며, 녹아서 영구적인 전기적 접합을 형성하기 전까지는 임시 접착제 역할을 합니다. 올바른 사용법은 매우 중요합니다. 브리지, 냉납, 부품 이동과 같은 대부분의 SMT 결함이 잘못된 페이스트 도포량이나 부적절한 취급에서 비롯되기 때문입니다. JLCPCB는 자동 젯 프린터와 3D SPI(솔더 페이스트 검사)를 사용해 완벽한 품질을 보장합니다. 스텐실에 솔더 페이스트를 도포하는 모습 시작하기 전에: 솔더 페이스트 선택 및 준비 방법 시린......