솔더 페이스트 검사(SPI): SMT 조립 공정 제어 완벽 가이드
2 분
- 솔더 페이스트 검사(SPI)란 무엇인가?
- SMT 조립 공정에서 솔더 페이스트 검사(SPI)가 중요한 이유
- 솔더 페이스트 검사는 어떻게 작동하나요?
- 솔더 페이스트 검사(SPI) 데이터 매개변수
- 2D 대 3D SPI(솔더 페이스트 검사)
- 솔더 페이스트 검사(SPI) 기계의 핵심 요소
- 솔더 페이스트 검사(SPI)로 식별되는 일반적인 결함
- SPI 정확도 및 솔더 페이스트 인쇄 품질에 영향을 미치는 요소
- SMT 라인에서 솔더 페이스트 검사(SPI) 통합
- 솔더 페이스트 검사(SPI)의 데이터 및 통계적 공정 관리(SPC)
- 솔더 페이스트 검사(SPI) 정확도 향상을 위한 모범 사례
- 비교: SPI 대 AOI(자동 광학 검사)
- 일관되고 고품질의 SMT 조립을 위해 JLCPCB와 협력하세요
- 솔더 페이스트 검사(SPI)의 미래 트렌드
- 솔더 페이스트 검사(SPI)에 관한 FAQ
- 결론
오늘날의 표면 실장 기술(SMT) 제조 세계에서 솔더 페이스트 도포의 일관성은 조립된 인쇄 회로 기판의 전기적 성능, 기계적 전단 강도, 장기 신뢰성을 결정하는 요소입니다.
솔더 페이스트는 PCB의 구리 패드에 부품 단자를 결합하는 매개체입니다. 따라서 부피, 두께, 배치 측면에서 솔더 페이스트 도포의 어떠한 변화도 최종 제품의 솔더 접합 품질에 큰 영향을 미칩니다.
솔더 페이스트 검사(SPI)란 무엇인가?
솔더 페이스트 검사(SPI)는 스텐실 인쇄 공정 직후, 배치 공정이 시작되기 전에 이루어지는 고급 품질 관리 공정입니다. 이 검사에는 PCB의 모든 솔더 패드에 대한 높이, 면적, 부피, 배치 정확도 등 중요한 솔더 페이스트 특성의 검증이 포함됩니다. SPI는 각 도포가 허용 공차 수준 내에 있도록 유지하고 결함이 나타나기 전, 즉 비용이 많이 들기 전에 공정 오류를 강조합니다.
좋은 솔더 접합은 올바른 솔더 페이스트 인쇄에서 시작됩니다. 약간의 정렬 불량이나 적은 페이스트 양과 같은 작은 잘못된 인쇄만으로도 리플로우 후 툼스토닝, 브리징, 불량한 솔더 웨팅, 또는 오픈 회로와 같은 결함이 발생할 수 있습니다. 활성 잘못된 인쇄는 제품의 수율을 낮출 뿐만 아니라 해결하지 않으면 현장 불량 및 보증 비용의 가능성을 만듭니다.
최첨단 SPI 기계는 현재 서브 마이크로미터 정확도로 각 솔더 도포를 측정하는 3D 광학 스캐닝 기능을 갖추고 있으며, 공정의 지속적인 개선을 위해 엔지니어에게 실시간 피드백과 데이터를 제공합니다. 엔지니어들은 스퀴지 압력, 속도, 스퀴지 정렬과 같은 여러 스텐실 프린터 매개변수를 거의 실시간으로 큰 노력 없이 조정하여 생산 공정 중 가속화된 안정화 및 적응을 달성할 수 있습니다.
SMT 조립 공정에서 솔더 페이스트 검사(SPI)가 중요한 이유
SMT 조립에서 솔더 페이스트 인쇄는 최종 PCB의 신뢰성에 가장 큰 영향을 미치는 단계 중 하나입니다. 연구에 따르면 SMT 조립 결함의 60% 이상이 솔더 부피 부족, 브리징, 또는 정렬 불량 도포를 포함한 솔더 페이스트 인쇄에서 발생하며, 이 모두는 리플로우 후 오픈 회로나 단락을 일으킬 수 있습니다.
솔더 페이스트 검사(SPI)는 높이, 부피, 면적, 배치 정확도에 대해 각 솔더 도포를 즉시 검증하는 첫 번째 방어선 역할을 합니다. 초기에 편차를 감지함으로써 SPI는 불량 기판이 부품 배치 및 리플로우로 진행되는 것을 방지하여 엔지니어들이 조립이 계속되기 전에 수정 조치를 취할 수 있게 합니다. 이 조기 개입은 공정 변동을 줄이고 재작업을 최소화하며 높은 제품 신뢰성을 보장합니다.
SMT 라인에 SPI 구현의 주요 이점
1. 조기 결함 감지 – 스텐실 인쇄 직후 인쇄 오류를 식별하여 정확한 솔더 도포를 가진 기판만 배치 및 리플로우로 진행하도록 합니다.
2. 수율 및 신뢰성 향상 – 소스에서 결함을 수정하면 스크랩, 재작업, 잠재적인 현장 불량이 감소하여 생산 수율을 직접 향상시킵니다.
3. 공정 제어 및 최적화 – SPI 시스템은 SPC 데이터를 제공하여 엔지니어가 트렌드를 모니터링하고 최적의 공정 성능을 위해 인쇄 매개변수를 지속적으로 조정할 수 있게 합니다.
4. 향상된 추적성 – 각 검사는 품질 감사, 결함 조사, 고객 보고를 지원하는 전자 기록을 생성합니다.
5. 비용 및 시간 절약 – 인쇄 문제의 조기 감지는 낭비되는 재료를 줄이고, 가동 중단을 방지하며, 전반적인 생산 효율성을 향상시킵니다.
솔더 페이스트 검사는 어떻게 작동하나요?
솔더 페이스트 검사(SPI) 시스템은 SMT 공정에서 솔더 페이스트 도포의 정확도를 검증하는 자동화된 3D 측정 및 분석 도구로 기능합니다. 작동은 구조광 투영 또는 레이저 기반 스캐닝을 사용하여 각 솔더 페이스트 도포의 형상을 측정하고 목표 설계 데이터와 비교합니다.
SPI 시스템은 부품이 배치되기 전에 모든 패드가 올바른 페이스트 부피를 받았고, 페이스트 도포가 올바르게 정렬되었으며, 페이스트 도포의 높이가 허용 가능한지 보증합니다.
다음은 현대 SMT 생산 라인에서 SPI 시스템이 단계별로 작동하는 방식입니다:
1. 스텐실 인쇄
스퀴지 블레이드의 도움으로 스테인리스 스텐실 개구부를 통해 솔더 페이스트가 PCB에 인쇄될 때 공정이 시작됩니다. 인쇄된 페이스트 부피는 개구부 크기, 스텐실 두께, 인쇄 속도, 페이스트의 점도에 의해 결정됩니다. 이러한 요소 중 하나라도 일관성이 없으면 브리징이나 솔더 부족으로 결함이 발생할 수 있습니다.
2. SPI로 이송
스텐실 인쇄 후 PCB는 스텐실 프린터에서 SPI 기계로 자동으로 이송됩니다. 이는 취급 오류를 방지하고 솔더 페이스트가 건조 및/또는 변형되기 전에 PCB를 평가할 수 있게 합니다.
3. 3D 이미징 및 측정
SPI는 인쇄된 솔더 페이스트에 정의된 광 패턴이나 레이저 스트라이프를 투영하고, 빛의 반사 변위를 평가하는 삼각측량 원리를 사용합니다. 이는 각 솔더 도포의 매우 정확한 3D 높이 맵을 생성하고 초당 수백만 개의 데이터 포인트를 캡처합니다.
4. CAD 또는 거버 데이터와의 데이터 분석 및 비교
SPI는 페이스트 높이, 면적, 부피, 위치 정확도를 측정하고 관련 CAD 또는 거버 데이터와 비교하여 각 패드가 허용 공차 내에 있는지 평가합니다.
5. 결과 분류 및 피드백
SPI는 솔더 부피 부족, 과도한 페이스트, 오프셋 인쇄, 브리징, 형상 변형 등의 결함 유형을 분류하고, 운영자가 특정 패드/영역을 평가하는 데 도움이 되는 시각적 분석 피드백을 제공합니다.
솔더 페이스트 검사(SPI) 데이터 매개변수
| 매개변수 | 설명 | 공차 |
|---|---|---|
| 페이스트 높이 | 솔더 페이스트의 수직 두께 | 목표값의 ±20% |
| 페이스트 면적 | 패드의 2D 풋프린트 면적 | ±25% |
| 페이스트 부피 | 계산값 = 높이 x 면적 | ±15% |
| 위치 오프셋 | 페이스트 도포와 패드 중심 사이의 X/Y 정렬 불량 | ≤ 50 µm |
| 형상 / 면적 비율 | 예상 기하학적 형상과의 편차 | < 10% |
참고: 이러한 측정값을 모니터링함으로써 리플로우 후 반복 가능한 솔더 접합을 달성할 수 있습니다.
SPI 시스템이 페이스트 부피를 계산하는 데 사용하는 구조광 투영의 3D 측정 원리
2D 대 3D SPI(솔더 페이스트 검사)
| 특성 | 2D SPI | 3D SPI |
|---|---|---|
| 측정 유형 | 광학 회색조 | 레이저/구조광 깊이 측정 |
| 출력 데이터 | 면적, 오프셋 | 높이, 면적, 부피 |
| 정확도 | 보통 | 높음 (±1 µm) |
| 비용 | 낮음 | 높음 |
| 최적 용도 | 프로토타입 연속 라인 | 자동화 대량 생산 |
3D SPI는 체적 측정과 함께 프린터와 검사 시스템 간의 폐루프 제어 덕분에 거의 모든 현대 SMT 라인에서 사용됩니다.
솔더 페이스트 검사(SPI) 기계의 핵심 요소
솔더 페이스트 검사(SPI) 시스템은 SMT 조립 중 정확한 솔더 페이스트 도포를 보장하기 위해 광학, 기계, 컴퓨터 구성 요소를 통합합니다.
각 요소는 데이터를 수집, 분석, 처리하여 일관되고 반복 가능한 솔더 인쇄 품질을 보장합니다. SPI 시스템의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
1. 카메라 및 광학계:
카메라 모듈은 SPI 시스템의 핵심으로, 일반적으로 고해상도 2D 및 3D 카메라를 특징으로 합니다. 이 카메라들은 여러 각도에서 솔더 페이스트 이미지를 캡처합니다. 3D SPI 시스템은 광학 삼각측량이나 줄무늬 투영을 사용하여 마이크로미터 수준의 정밀도로 솔더 도포의 높이와 부피를 재구성합니다. 광학 시스템은 정확한 측정을 보장하기 위해 다양한 PCB 표면에서 초점과 적절한 조명을 유지해야 합니다.
2. 레이저 프로젝터 또는 줄무늬 광원
현대 SPI 시스템에서 구조광은 일반적으로 레이저 스트라이프 또는 디지털
줄무늬 패턴으로 투영되어 깊이 정보를 수집합니다. 솔더 페이스트 표면에 투영될 때
광 패턴은 페이스트의 높이에 따라 변형됩니다. 카메라는 이 변형을 분석하여
페이스트의 3D 높이 맵을 제공합니다. 이 서브시스템의 성능은
측정 정확도와 반복성에 직접적인 영향을 미칩니다.
3. 컨베이어 및 이송 시스템
모터 구동 컨베이어 시스템은 SPI 기계를 SMT 라인에 통합하여 PCB를 스텐실 프린터에서 픽 앤 플레이스 기계로 자동으로 이동시킵니다. 적절한 정렬은 취급을 최소화하고 생산 흐름 전반에 걸쳐 기판 무결성을 유지합니다.
4. 제어 소프트웨어
SPI 소프트웨어는 이미지 처리, 결함 감지, 통계적 공정 관리(SPC)를 처리하는 시스템의 두뇌로 기능합니다. 고급 시스템은 실시간 결함 시각화를 제공하고 스텐실 청소 간격 및 인쇄 압력과 같은 인쇄 매개변수를 자동으로 조정하여 공정을 최적화할 수 있습니다.
5. 데이터베이스 및 네트워킹
모든 검사 결과는 추적성 확립 및 전반적인 공정 최적화를 위해 중앙 데이터베이스에 보존됩니다.
네트워킹 기능을 통해 엔지니어들은 여러 시스템(여러 SPI 시스템)을 동시에 모니터링하고, 장기 트렌드를 관찰하며, 데이터를
제조 실행 시스템(MES)으로 전송하여 생산에 대한 완전한 투명성을 확보할 수 있습니다.
솔더 페이스트 검사(SPI)로 식별되는 일반적인 결함
SPI를 통한 이러한 결함의 조기 감지는 후속 재작업을 최소화하고 전반적인 조립 수율을 향상시킵니다.
| 결함 유형 | 정의 | 공정 원인 |
|---|---|---|
| 페이스트 부족 | 솔더 양 부족 | 스텐실 개구부 막힘 |
| 페이스트 과잉 | 솔더 과도 도포 | 손상된 스텐실 개구부 또는 과도한 스퀴지 압력으로 인한 과도 도포. |
| 브리징 | 인접 패드를 연결하는 페이스트 | 잘못된 페이스트 부피 또는 스텐실 문제 |
| 오프셋 인쇄 | 정렬 불량 도포 | 기판-스텐실 정렬 불량 / 등록 오류. |
| 형상 변형 | 페이스트 도포 기하학적 형상이 예상 프로파일과 다름 | 불균일한 스퀴지 압력, 스텐실 마모, 또는 부적절한 분리. |
솔더 브리징 및 솔더 페이스트 부피 부족을 포함하여 SPI로 감지된 다양한 솔더 페이스트 인쇄 결함.
SPI 정확도 및 솔더 페이스트 인쇄 품질에 영향을 미치는 요소
솔더 페이스트 인쇄 품질 요소
1. 스텐실 두께 및 개구부 설계: 이것은 솔더의 양에 영향을 미치며 부품 피치에 의해 결정됩니다.
2. 솔더 페이스트 점도 및 보관: 페이스트의 유변학(점도 및 요변성)이 중요합니다. 부적절한 재수화, 혼합, 또는 보관은 침강, 불량한 정의, 또는 막힘으로 이어질 수 있습니다.
3. 스퀴지 압력 및 속도: 과도한 압력은 불완전한 페이스트 분리(솔더 부족으로 이어짐)를 일으키고 스텐실 마모를 가속화할 수 있습니다. 너무 낮은 스퀴지 압력은 스텐실을 채우지 못하는 인쇄를 만들 수 있습니다.
4. PCB 평탄도 및 지지: 뒤틀림은 PCB가 정렬되지 않거나 페이스트 도포를 완전히 놓치게 할 수 있습니다.
5. 환경 조건: 온도는 25±3°C 사이에서 관리되어야 하며, 습도는 45-75% RH 사이에서 관리되어야 합니다.
환경 요소 및 유지 관리
일관된 SPI 측정 결과를 위해 다음을 보장해야 합니다:
• 광학계를 깨끗하게 유지하고 먼지가 없도록 합니다.
• Z축 높이 센서는 매주 교정해야 합니다.
• 실내 온도와 습도가 안정적이어야 합니다.
• 알고리즘 정밀도를 위해 소프트웨어를 유지 관리하고 최신 상태로 유지합니다.
예약된 유지 관리는 오탐 결함을 최소화하고 장비의 전반적인 수명을 연장합니다.
인적 요소 및 운영자 교육
SPI가 상당한 자동화 역량을 가지고 있지만 인적 요소도 매우 중요합니다. 운영자는 3D 데이터를 해석하고, 결함의 근본 원인을 결정하며, 인쇄 매개변수 조정에 대한 권고 사항을 제공할 수 있어야 합니다.
지속적인 교육 및 인증 프로그램은 자동화를 유지하면서 동시에 인적 요소를 최소화하는 능력을 제공합니다.
SMT 라인에서 솔더 페이스트 검사(SPI) 통합
현대 표면 실장 기술(SMT) 생산 라인에서 일관된 솔더 페이스트 품질을 유지하는 것은 높은 조립 수율 달성에 필수적입니다. 일반적인 SMT 공정은 여섯 단계로 이루어집니다:
1. 솔더 페이스트 프린터
2. 솔더 페이스트 검사(SPI)
3. 픽 앤 플레이스 기계
4. 리플로우 오븐
5. 자동 광학 검사(AOI)
6. 회로 내 테스트(ICT)
솔더 페이스트 검사(SPI)는 스텐실 인쇄 공정 후, 부품 배치 전 순서에 있습니다. 이를 통해 제조업체는 수정을 위한 충분한 시간이 있는 동안 솔더 페이스트 품질이 명시된 요구사항을 충족하는지 검증하여, 불량 기판이 다음 단계로 진행되지 않도록 합니다.
현대 SPI 시스템은 SMT 라인의 생산 제어에 통합됩니다. 솔더 부피 부족, 오프셋 인쇄, 브리징 등의 결함이 발견되면 SPI 시스템은 솔더 페이스트 프린터와 직접 통신하여 스퀴지 압력이나 속도를 자동으로 조정하거나 결함을 제거하기 위해 스텐실 청소 공정을 시작할 수 있습니다.
이것은 솔더 인쇄 공정을 지속적으로 모니터링하여 안정화하는 폐루프 피드백 시스템입니다. 결과적으로 SPI는 불량 조립을 방지할 뿐만 아니라 공정 반복성, 라인 효율성, 장기 수율 성능을 향상시킵니다.
SPI, 데이터 분석, 스텐실 프린터를 연결하는 폐루프 솔더 페이스트 검사(SPI) 피드백 시스템.
솔더 페이스트 검사(SPI)의 데이터 및 통계적 공정 관리(SPC)
현대 3D 솔더 페이스트 검사(SPI) 시스템은 단순히 결함을 감지하는 것을 훨씬 넘어서 고해상도 데이터 수집 플랫폼으로 기능합니다. 스캔된 모든 PCB는 솔더 페이스트 높이, 면적, 부피, 위치 오프셋을 포함하여 각 패드에 대한 상세한 측정 데이터를 생성합니다.
이 실시간 데이터셋은 공정 안정성을 모니터링하고, 장기 트렌드를 드러내며, 결함이 발생하기 전에 엔지니어가 인쇄 편차를 수정하도록 돕는 통계적 공정 관리(SPC)의 기반을 형성합니다. SPC를 통해 제조업체는 인쇄 일관성을 검증하고, 시간이 지남에 따라 장비 성능을 평가하며, 고급 SMT 생산에 필요한 엄격한 관리 한계를 유지할 수 있습니다.
SPI 시스템 내 공통 SPC 지표
1. Cp/Cpk (공정 능력/성능 지수): 이 지수는 솔더 페이스트 인쇄 공정이 사양 한계(공차) 내에서 출력하는 능력을 측정합니다. 높은 Cp는 넓은 사양 대비 낮은 공정 변동을 나타냅니다. Cpk는 공정이 사양 내에서 얼마나 중심에 있는지도 고려하므로 더 중요한 지표입니다. 높은 Cpk 값은 견고하고 고수율 생산에 필요합니다.
2. 평균 부피 트렌드: 스텐실 마모, 페이스트 건조, 또는 잘못된 스퀴지 압력으로 인해 발생할 수 있는 페이스트 부피의 점진적 감소를 추적할 수 있습니다.
3. 오탐 거부율(FRR): 이 트렌드 지표는 SPI 검사 공정에서 사용되는 알고리즘의 신뢰성과 정확도에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.
4. 결함 분포 분석: 엔지니어들이 결함과 빈도/위치를 시각화하고 특정 PCB의 특정 구역에서 지속적으로 결함이 발생하는 영역을 강조 표시하는 데 도움이 됩니다.
솔더 페이스트 검사(SPI) 정확도 향상을 위한 모범 사례
결과가 반복 가능하고 신뢰할 수 있으려면 솔더 페이스트 검사(SPI)가 제어된 공정으로 표준화된 조건에서 이루어져야 합니다. 모범 사례를 통해 제조업체는 대량 SMT 라인에서 공정 드리프트를 방지하면서 균일한 솔더 품질을 유지할 수 있습니다.
1. 표준 합격 기준 수립: 부품 유형에 따라 솔더 페이스트 높이, 면적, 부피에 대한 측정 한계를 정의합니다. 표준 평가 기준에 따른 솔더 페이스트 검사 결과의 균일한 평가를 보장하여 평가의 주관성을 줄입니다.
2. SPI 시스템의 정기 교정: SPI 시스템을 정기적으로 교정하면 정확한 3D 측정이 보장되고 장기적인 시스템 드리프트가 제거되어 정밀도를 유지합니다.
3. 통계적 공정 관리 사용: 실시간 통계적 공정 관리(SPC)를 활용하여 공정의 변동을 식별하고, 공정 트렌드를 관찰하며, 결함이 발생하기 전에 수정 조치를 취합니다.
4. 데이터 추적성 확보: SPI 데이터와 생산 배치 및 PCB에 자동으로 연결되는 바코드 또는 QR 코드 시스템을 활용하면 추적성이 향상됩니다.
5. 운영자 교육 및 인증: 오탐 거부 대신 진정한 공정 문제를 식별하기 위해 3D 맵을 정확하게 해석할 수 있는 훈련된 인력이 필수적입니다. 사용되는 측정에 대한 지식을 갖춘 인증된 직원을 보유하는 것이 이상적입니다.
6. 제조 실행 시스템(MES) 및 AOI와 통합: 제조 실행 시스템(MES)을 통해 SPI를 프린터 및 자동 광학 검사(AOI)와 동기화하면 실시간 피드백과 폐루프 공정 제어를 제공합니다.
다음 모범 사례를 준수하면 제조업체가 SMT 라인에서 일관된 솔더 품질을 유지하고 공정 드리프트를 방지하는 데 도움이 됩니다.
비교: SPI 대 AOI(자동 광학 검사)
| 측면 | SPI(솔더 페이스트 검사) | AOI(자동 광학 검사) |
|---|---|---|
| 검사 단계 | 솔더 페이스트 인쇄 후 | 부품 배치/리플로우 후 |
| 감지 가능한 결함 | - 솔더 부족 - 과잉 솔더 - 페이스트 브리징 - 면적/부피 편차 - 스텐실 막힘 - 페이스트 오프셋 | - 누락/이동된 부품 - 잘못된 극성 - 부족/브리징된 솔더 - 툼스토닝 - 오픈/단락 - 냉접합 |
| 측정 기술 | 정량적 3D | 2D 광학 이미징 (RGB/회색조); 일부 시스템은 유사 3D 지원 |
| 이점 | 조기 결함 방지 | 최종 품질 보증 |
SPI와 AOI는 상호 교환 가능하지 않습니다.
SPI는 부품 배치 전에 정량적 3D 솔더 페이스트 측정에 초점을 맞추는 반면, AOI는 배치 또는 리플로우 후 부품 정확성과 솔더 접합 품질을 검증합니다.
모든 고신뢰성 또는 고밀도 PCB 설계에서 SPI + AOI는 거의 제로 결함을 달성하기 위한 업계 표준 폐루프 품질 전략입니다.
일관되고 고품질의 SMT 조립을 위해 JLCPCB와 협력하세요
JLCPCB는 SMT 생산 라인 전반에 걸쳐 최첨단 3D SPI, AOI, X선 검사를 통합하여 모든 솔더 접합이 엔지니어링 표준을 충족하도록 합니다. 초기 프로토타입을 제작하든 전체 생산으로 확장하든 저희의 공정 제어는 다음을 보장합니다:
● 모든 패드에 걸친 정확하고 일관된 솔더 페이스트 부피
● 인쇄 변동을 최소화하는 폐루프 수정 피드백
● 모든 PCB에 대한 완전한 추적성 및 자동화 보고
● 포괄적인 품질 보증을 위한 다단계 검사 (SPI → AOI → X선)
고급 장비와 경험 많은 SMT 엔지니어를 갖춘 JLCPCB는 모든 PCB가 배치 및 리플로우 전에 엄격한 솔더 페이스트 검사를 거치도록 보장하여 모든 프로젝트에 신뢰할 수 있고 반복 가능한 결과를 제공합니다.
지금 바로 다음 SMT 조립을 시작하세요! 지금 회로 기판을 조립하세요!

솔더 페이스트 검사(SPI)의 미래 트렌드
1. 예측 유지 관리 및 결함 상관관계를 위한 AI 및 머신 러닝
2. 인더스트리 4.0 통합으로 프린터, SPI, AOI 간의 완전한 디지털 연결 가능
3. 운영자 지원을 위한 증강 현실(AR) 사용자 인터페이스
4. 100cm²/s 이상을 지원하는 더 빠른 3D 스캐닝
5. 글로벌 가시성을 위한 클라우드 기반 분석
SPI는 품질 게이트에서 스마트 팩토리 자동화의 자동화된 부분으로 발전할 것입니다.
솔더 페이스트 검사(SPI)에 관한 FAQ
1. 솔더 페이스트 검사의 근본적인 목표는 무엇인가요?
스텐실 인쇄가 완료된 후 솔더 페이스트 높이, 면적, 부피를 측정하여 신뢰할 수 있는 솔더 접합을 위한 일관된 솔더 페이스트 양을 보장합니다.
2. SPI와 AOI의 기능 차이는 무엇인가요?
SPI는 부품 배치 전에 솔더 페이스트 도포를 검사하고; AOI는 리플로우 후 솔더 접합과 부품을 검사합니다.
3. 오늘날의 SPI 기계는 얼마나 정확한가요?
현대 고급 3D SPI 기계는 높이 측정에서 ±1 µm만큼 작은 해상도 공차를 가지며 ±5% 내에서 부피를 측정할 수 있습니다.
4. SPI 데이터를 제조 공정 제어에 사용할 수 있나요?
네. SPI 데이터는 모니터링을 위해 통계적 공정 관리(SPC) 시스템에 입력됩니다. 고급 폐루프 설정에서 이 데이터는 편차를 수정하기 위해 스퀴지 압력이나 속도와 같은 스텐실 프린터 매개변수를 실시간으로 자동 조정하는 데 사용될 수 있습니다.
5. JLCPCB는 생산 라인 공정의 일부로 SPI를 사용하나요?
네. JLCPCB는 솔더 페이스트 인쇄 오류를 최소화하고 조립 수율을 극대화하기 위해 신뢰할 수 있고 정확하며 현대적인 로봇 3D SPI 시스템을 사용합니다.
함께 읽기:
2. 솔더 페이스트 대 플럭스: 핵심 차이점, 용도 및 완벽한 솔더링을 위한 선택 방법
결론
솔더 페이스트 검사는 SMT 제조를 위한 현대 품질 관리에서 필수적인 역할을 합니다. 제조 공정의 가장 초기 단계에서 페이스트 부피, 정렬, 형상을 확인함으로써 SPI는 결함이 나중에 조립 및 테스트 공정에서 더 큰 문제가 되는 것을 방지합니다. 자동화된 인쇄, AOI, X선 검사와 SPI를 통합함으로써 PCB 생산에서 높은 신뢰성과 반복성을 보장하는 폐루프 공정을 만들 수 있습니다.
일관성과 세계 수준의 결과를 위해 고급 SPI 방법론을 통합하는 전문적인 PCB 제조 및 PCB 조립 역량을 위해 JLCPCB에 문의하세요.
지속적인 성장
PCB 플라잉 프로브 테스트란? ICT와 차이, 검사 원리 및 적용 시점
시제품이나 소량 생산 PCB의 전기적 결함을 확인해야 하지만 전용 테스트 지그를 만들기 어렵다면 플라잉 프로브 테스트(Flying Probe Test, FPT)를 고려할 수 있습니다. 이동식 프로브가 지정된 패드와 테스트 포인트에 접촉해 개방·단락 및 부품 값을 확인하는 방식입니다. 이 글에서는 검사 흐름, ICT와의 차이, 4선식 켈빈 측정과 설계 시 주의점을 정리합니다. 이동식 프로브가 PCB의 지정 지점에 접촉해 전기적 특성을 측정합니다. 플라잉 프로브 테스트란? FPT는 프로그램에 따라 프로브 헤드를 이동시키며 PCB 또는 PCBA의 여러 노드를 측정하는 자동 검사입니다. 네일 베드 형태의 전용 지그가 없어 설계 변경이 잦은 시제품과 다품종·소량 생산에 유연합니다. 다만 측정 가능한 범위는 접근 가능한 패드, 테스트 포인트, 보드 구조 및 장비 구성에 좌우됩니다. 모든 내부 접속과 기능을 단독으로 보증하는 검사는 아닙니다. 무엇을 검사할 수 있나요? 지정된 네트 간 단락과 개방 저항·커......
멀티미터로 트랜지스터 핀 확인하기: NPN·PNP 구분 단계별 가이드
멀티미터로 트랜지스터 핀을 정확히 확인하는 일은 엔지니어, 취미 제작자, 전기전자공학 전공자가 양극성 접합 트랜지스터(BJT, 바이폴라 트랜지스터)를 회로에 장착하기 전에 해야 할 기본 점검 중 하나입니다. 베이스, 컬렉터 또는 이미터를 잘못 연결하면 전원을 처음 인가할 때 부품이 손상되거나 프로토타입 보드가 겉으로는 이상 없이 보이지만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 가이드에서는 데이터시트가 없을 때 멀티미터를 사용하여 트랜지스터 핀을 식별하는 방법을 설명합니다. BJT는 내부적으로 공통 베이스를 공유하는 두 개의 PN 접합으로 구성되며, 이는 다이오드에서 볼 수 있는 구조와 같습니다. 따라서 멀티미터의 다이오드 테스트 모드가 이 작업에 적합합니다. 이 글을 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다. 표기가 없는 트랜지스터에서 베이스 핀 찾기 NPN 또는 PNP 타입 판별하기 컬렉터와 이미터 식별하기 SOT-23 및 기타 SMD 패키지에서 추가로 발생하는 위험 이해하기 그림: NPN 및 PNP ......
PCBA 제조 표준 및 인증
전자 제조업계에서 인쇄 회로 기판 조립(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 매우 중요합니다. 업계 표준을 만족시키고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조업체는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 중요성, 그리고 그것들이 전체 품질 보증 과정에 어떻게 기여하는지를 심도 있게 살펴보겠습니다. 제조 표준 및 인증의 중요성 제조 표준 및 인증은 제조업체가 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 안내, 요구사항 및 품질관리 시스템을 제공합니다. 이러한 표준은 재료, 설계, 조립, 검사, 환경 고려사항 및 안전과 같은 제조 공정의 여러 측면을 다룹니다. 이러한 표준 및 인증을 준수함으로써 제조업체는 고객의 기대를 충족하고, 규정을 준수하며, 업계의 모범 사례를 따르고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 기준 인쇄회로협회(IPC, 구 명칭: Institute for Interconnecting a......
자동 광학 검사(AOI): 현대 제조에서 PCB 품질 및 효율성 향상
자동 광학 검사(AOI)는 카메라를 사용하여 인쇄 회로 기판(PCB)의 결함과 오류를 스캔하는 기계 기반 기술입니다. AOI 시스템은 PCB 제조 및 조립과 PCB 테스트에 사용됩니다. 결절, 긁힘, 얼룩, 개방 회로, 납땜 접합부의 얇아짐 및 치수 결함과 같은 다양한 표면 특징 결함을 감지할 수 있습니다. 전자 조립품과 PCB를 감지하여 생산 라인과 PCB를 제조 결함 없이 떠나는 고품질의 제품을 보장하는 데 효과적이고 정확한 역할을 합니다. AOI 시스템은 일반적으로 여러 광원과 여러 대의 카메라를 포함합니다. AOI는 광학, 기계, 전자 제어 및 소프트웨어를 통합하여 인간의 눈을 대체하는 것입니다. 현실 세계에서 PCB는 점점 더 작고 복잡해지고 있으며, 비교적 간단한 보드조차도 문자 그대로 수천 개의 납땜된 구성 요소로 구성될 수 있습니다. AOI는 PCB 생산의 품질을 모니터링하고 프로세스 흐름에서 이를 수정하는데, 이는 오늘날의 경쟁적인 PCB 생산 환경에서 성공의 열쇠입니다. 자동......
PCBA 제조 표준 및 인증 이해하기
전자 제조 분야에서 인쇄 회로 기판 조립체(PCBA)의 품질과 신뢰성을 보장하는 것은 가장 중요한 과제입니다. 업계 표준을 충족하고 고품질 제품을 제공하기 위해 PCBA 제조사는 특정 제조 표준과 인증을 준수합니다. 이 글에서는 PCBA 제조 표준과 인증의 세계를 심층적으로 살펴보고, 이들이 품질 보증 프로세스 전반에 미치는 의미와 기여도를 알아보겠습니다. 제조 표준과 인증의 중요성 제조 표준과 인증은 제조사가 PCBA의 일관된 품질, 신뢰성 및 성능을 보장하기 위해 따라야 하는 지침, 요구사항 및 품질 관리 시스템을 제공합니다. 이 표준들은 재료, 설계, 조립, 테스트, 환경 고려사항 및 안전성을 포함한 제조 공정의 다양한 측면을 다룹니다. 이러한 표준과 인증을 준수하면 제조사는 고객 기대를 충족하고, 규제를 준수하며, 업계 모범 사례를 달성하고, 품질과 신뢰성에 대한 헌신을 입증할 수 있습니다. IPC 표준: 업계 벤치마크 인쇄 회로 기관(IPC, 예전 이름: 전자 회로 상호 연결 및 패키......
AOI 검출 작동 원리
#1 AOI 검출이란? 자동 광학 검사(Automated Optical Inspection, AOI) 는 광학 원리와 영상 처리 기술을 이용해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 검사하는 기술입니다. 미세한 솔더 불량을 빠르게 식별할 수 있어, 수작업 육안 검사의 한계를 효과적으로 극복합니다. (이미지 출처: 인터넷) #2 AOI 검출 작동 원리 AOI 검출 장비는 주로 빛 반사 원리에 의존해 PCBA 기판의 부품 솔더 접합부를 식별하고 검사합니다. 검사 과정에서 얻은 영상 정보는 데이터로 변환되며, AOI 데이터베이스의 합격 파라미터와 비교되어 검출된 솔더 접합부에 불량이 있는지 판단합니다. (이미지 출처: 인터넷) AOI 검출 workflow에 따라 다음 네 단계로 나뉩니다: 영상 획득 단계 검사 대상을 스캔하고 영상을 수집하는 역할을 합니다. AOI 광원은 고각·저각 RGB 링크 조명(적·녹·청) 조합으로 구성됩니다. 다양한 각도와 색상으로 각 층의 솔더 접합부를 비추어 반사된 빛을 컴퓨......