This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드

최초 게시일 Aug 13, 2026, 업데이트 되였습니다. Aug 13, 2026

4 분

표목(TOC)
  • IC 패키지란 무엇인가?
  • 다양한 IC 패키지 유형: 한눈에 비교하기
  • IC 패키지 유형은 몇 가지나 있는가?
  • SMD IC 패키지 유형: 요약 정리
  • 표면 실장 IC 패키지 유형
  • 스루홀 IC 패키지 유형
  • 고급 IC 패키징 기술: 차세대 기술
  • 실제 프로젝트에서의 IC 패키징(실무 사례)
  • 내 PCB에 맞는 IC 패키지를 고르는 방법
  • IC 패키지 선정 시 엔지니어가 흔히 저지르는 실수
  • IC 패키지 선정에서 PCB 조립까지: JLCPCB가 프로젝트를 지원하는 방식
  • 자주 묻는 질문
  • 결론

전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다.

본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다.

본 가이드에서 다루는 내용:

  • 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이
  • SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성
  • 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점
  • 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향
  • 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁

IC 패키지란 무엇인가?

IC 패키지란 반도체 다이를 감싸고 그 전기적 연결부를 PCB로 노출시켜 주는 물리적 하우징을 말합니다. 실리콘 다이 자체는 육안으로 보기 어려울 만큼 미세하며, 이를 취급 가능하고 납땜 가능하게 만들면서 기계적 응력, 수분, 열로부터 보호해 주는 것이 바로 패키지입니다.

패키지는 IC가 기판에 연결되는 방식을 결정합니다. 드릴 가공된 홀을 통과하는 리드로 연결할지, 표면 패드에 납땜되는 평판형 리드로 연결할지, 아니면 하면에 격자 형태로 배열된 솔더 볼로 연결할지가 여기서 정해집니다. 또한 다이 정션에서 PCB 동박에 이르는 방열 경로를 규정하므로, 부하 상태에서 칩이 얼마나 잘 견디는지를 직접적으로 좌우합니다.

그림: 실리콘 다이, 와이어 본드, 외부 리드를 보여주는 IC 패키지의 내부 구조.

IC 패키징이 중요한 이유

설계 초기에 잘못된 패키지를 선택하면 나중에 큰 비용을 들여야 해결할 수 있는 문제가 발생합니다. 이 결정이 실무에 가장 크게 영향을 미치는 부분은 다음과 같습니다.

  • 열 성능: QFN과 BGA 같은 패키지는 노출형 서멀 패드나 다이 어태치 영역을 갖추고 있어 정션-투-보드 열저항을 크게 낮춰 줍니다. 전원 레귤레이터를 구동하는 QFN은 동일한 다이를 SOIC에 넣었을 때보다 3~5배 효율적으로 열을 방출할 수 있습니다.
  • 신호 무결성: 1GHz를 넘는 설계에서는 패키지 리드 인덕턴스와 인터커넥트 길이가 기생 성분으로 작용합니다. 짧고 스터브가 없는 인터커넥트를 갖춘 BGA 패키지는 RF 및 고속 디지털 대역에서 리드형 패키지보다 우수한 성능을 보입니다.
  • PCB 풋프린트 및 조립 비용: 100핀 LQFP는 동일한 핀 수의 BGA보다 훨씬 넓은 기판 면적을 차지합니다. 다만 BGA는 더 미세한 트레이스 라우팅과 한층 엄격한 조립 공정을 요구하므로 보드당 비용이 올라갑니다.
  • 신뢰성: 가혹한 환경에서는 스루홀 DIP 패키지가 더 강한 기계적 결합력을 제공합니다. 반면 소형 소비자 전자기기에서는 CSP와 WLP 패키지가 패키지 질량을 최소화하여 기판 휨 응력을 줄여 줍니다.

다양한 IC 패키지 유형: 한눈에 비교하기

참고: 패키지 외형과 명명 규칙은 JEDEC에 의해 표준화되어 있어 전자 부품 전반에 걸쳐 균일성과 호환성이 보장됩니다.

패키지 실장 방식 핀 수 열 특성 비용 리워크 일반적인 크기 주요 응용 분야
DIP 스루홀 4~64 보통 낮음 쉬움 길이 7.6~36mm 시제품 제작, 교육용, 레거시 산업용, 소켓형 IC
SOT-23 SMD 3~6 낮음~보통 낮음 쉬움 2.9×1.3mm 트랜지스터, 전압 레퍼런스, 슈퍼바이저, 단일 게이트 로직
SOIC SMD 8~28 보통 낮음 쉬움 길이 4~18mm OP앰프, 비교기, 로직 IC, LDO, 게이트 드라이버
QFP/
LQFP
SMD 32~256 양호 중간 중간 7~28mm 정사각 마이크로컨트롤러, DSP, FPGA(중급형), ASIC
DFN SMD 2~16 우수 중간 어려움 1~5mm 정사각 전원 관리, LDO, 전류 감지 앰프, 센서
QFN SMD 8~128 우수 중간 어려움 2~12mm 정사각 RF SoC, PMIC, 무선 MCU, 모터 드라이버
LGA SMD 4~2000 이상 우수 높음 중간 3~45mm 정사각 프로세서(CPU 소켓), RF 모듈, MEMS 센서
BGA SMD 100~2000 이상 우수 높음 매우 어려움 5~45mm 정사각 CPU, FPGA, DDR 메모리, 네트워킹 ASIC, SoC
CSP SMD 16~400 양호 높음 매우 어려움 다이 면적의 1.2배 이하 스마트폰, 웨어러블, IoT 노드, 모바일 PMIC
WLP SMD 4~200 양호 높음 전문 장비 필요 다이 크기와 동일 RF 프런트엔드, MEMS, 모바일 전원 IC
플립 칩 SMD 100~5000 이상 우수 높음 전문 장비 필요 다이에 따라 상이 고성능 CPU, GPU, RF IC, 다이렉트 칩 어태치
SiP SMD/모듈 가변 구성에 따라 상이 높음 전문 장비 필요 3~20mm 정사각 IoT 모듈, 웨어러블, 오디오 기기, 스마트 센서
3D / TSV SMD 100~2000 이상 우수 매우 높음 전문 장비 필요 패키지 단위 HBM 메모리, AI 가속기, 칩렛 프로세서

IC 패키지 유형은 몇 가지나 있는가?

정해진 개수는 없습니다. IC 패키지는 크게 스루홀, 표면 실장, 고급 패키징의 세 가지 범주로 나뉘지만, 각 범주 안에 수십 가지 변형이 존재하며 반도체 공정 노드가 미세화됨에 따라 새로운 하위 유형이 계속 등장하고 있습니다.

JEDEC는 공식 패키지 외형 등록부를 관리하고 있으며, 여기에는 수백 종의 표준화된 패키지 계열이 수록되어 있습니다. 다만 실제 PCB 설계 업무에서는 대부분의 엔지니어가 15종 미만의 패키지를 주로 다룹니다. 그럼에도 종류가 계속 늘어나는 이유는 더 높은 핀 밀도, 더 낮은 높이, 더 나은 열 특성, 더 작은 풋프린트를 동시에 추구하는 흐름이 이어지고 있기 때문입니다.

현대 설계에서 가장 활발하게 활용되는 영역은 표면 실장 범주이므로, 본 가이드도 이 부분을 중점적으로 다루겠습니다.

SMD IC 패키지 유형: 요약 정리

상세한 내용에 들어가기에 앞서, 가장 널리 쓰이는 표면 실장 IC 패키지 다섯 가지를 개괄적으로 살펴보겠습니다.

  • SOIC: Small Outline IC. 로직 및 아날로그 IC의 대표 주자입니다. 1.27mm 핀 피치에 양쪽 두 면으로 걸윙 리드가 나와 있습니다. 수작업 납땜과 육안 검사가 용이합니다.
  • QFP: Quad Flat Package. 네 면 모두에 걸윙 리드를 배치하여 높은 핀 수를 지원합니다. 마이크로컨트롤러와 DSP의 표준 패키지이며, LQFP와 TQFP가 가장 흔한 변형입니다.
  • QFN: Quad Flat No-lead. 열 특성이 뛰어나고 풋프린트가 작으며 돌출된 리드가 없습니다. 무선 SoC와 전원 IC에 널리 사용되며 리플로우 공정이 필요합니다.
  • BGA: Ball Grid Array. 프로세서, FPGA, 메모리 분야를 주도하는 패키지입니다. 최대 핀 밀도와 신호 무결성을 제공하지만 리워크와 검사가 까다롭습니다.
  • CSP: Chip Scale Package. 패키지 면적이 다이 면적의 1.2배 이내입니다. 웨어러블, 모바일 기기, 소형 IoT 하드웨어에 사용됩니다.

표면 실장 IC 패키지 유형

표면 실장 IC 패키지 유형은 현대 PCB 설계를 주도하고 있습니다. 이러한 SMD IC 패키지 유형은 자동 픽앤플레이스를 지원하고 미세 피치 부품 사용을 가능하게 하며, 일반적으로 스루홀 방식보다 우수한 전기적 성능을 제공합니다.

스몰 아웃라인 패키지: SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, SOT

SOIC / SSOP / TSSOP:

SOIC 계열은 아날로그와 디지털 설계 전반에서 가장 널리 쓰이는 SMD IC 패키지 유형 중 하나입니다. 표준 SOIC는 1.27mm 핀 피치로 양쪽 두 면에 걸윙 리드를 갖추고 있습니다.

SSOP(Shrink Small Outline Package)는 피치를 0.65mm까지 좁힌 형태입니다.

TSSOP(Thin Shrink Small Outline Package)는 여기에 더해 본체 높이를 낮춰 저프로파일 응용에 대응합니다.

그림: SOIC, SSOP, TSSOP SMD IC 패키지의 크기 및 핀 피치 비교.

참고

여전히 널리 쓰이는 이유: 이들 패키지는 납땜 후 육안 검사가 가능하고 수작업 납땜 공구로도 다룰 수 있어 지금까지도 인기가 높습니다. OP앰프, 비교기, 전압 레귤레이터, 게이트 드라이버, 로직 IC에 특히 적합합니다. 제약이 있다면 핀 수가 일반적으로 8~28개로 제한되고, 동일 기능 대비 QFN보다 풋프린트가 크다는 점입니다. 데이터시트를 읽을 때는 SMD 부품 마킹이 패키지 치수와 어떻게 연관되는지 이해하는 것이 필수적입니다. 예를 들어 저항 패키지 크기와 코드는 표준화된 마킹 체계를 따릅니다( SMD 저항 코드 가이드 참조).

SOT-23 / SOT-89 / SOT-223:

SOT(Small Outline Transistor) 패키지는 이름에 트랜지스터가 들어가지만 같은 계열에 속하며, 핀 수가 적은 IC, 전압 레퍼런스, 단일 게이트 로직, 소신호 MOSFET에 폭넓게 사용됩니다.

SOT-23은 가장 흔한 변형으로, 2.9 × 1.3mm 본체에 0.95mm 피치로 3개의 핀이 배치되어 있습니다. SOT-23-5와 SOT-23-6은 이를 5핀 또는 6핀으로 확장한 형태로 소형 OP앰프와 감시용 IC에 쓰입니다.

SOT-89와 SOT-223은 방열 탭을 갖춘 대형 전력용 변형으로, 더 높은 전류를 다루는 용도에 적합합니다.

그림: SOT-23, SOT-89, SOT-223 핀 비교

참고

조립 관련 참고: SOT 패키지는 현존하는 SMD 패키지 중 수작업 납땜이 가장 수월한 축에 속합니다. 패키지 크기에 비해 패드 간 간격이 넉넉하여, 스루홀 작업에서 넘어온 엔지니어도 어렵지 않게 다룰 수 있습니다. 바이패스 커패시터 방전 경로, 리셋 슈퍼바이저, 개별 레벨 시프팅 트랜지스터 등의 형태로 거의 모든 현대 PCB에서 찾아볼 수 있습니다.

쿼드 플랫 패키지: QFP, LQFP, TQFP

QFP / LQFP / TQFP:

쿼드 플랫 패키지는 SOIC 개념을 네 면 전체로 확장하여 훨씬 높은 핀 수를 구현합니다.

임베디드 설계에서는 LQFP가 주류를 차지하고 있습니다. STM32 제품군만 보더라도 LQFP-48, LQFP-64, LQFP-100, LQFP-144 구성으로 출하됩니다. 피치는 변형에 따라 0.4mm에서 0.8mm 범위입니다.

TQFP(Thin Quad Flat Package)는 QFP를 더 얇게 만든 저프로파일 버전으로, 높이 제약이 있는 협소한 설계에 사용됩니다. 피치는 변형에 따라 0.4mm에서 0.8mm 범위입니다.

취급 및 조립: QFP 패키지는 성능과 접근성 사이에서 균형이 잘 잡혀 있습니다. 납땜부를 육안으로 검사할 수 있고, 열풍 스테이션으로 리워크가 가능하며, 표준 FR4 공정과 호환됩니다. 가장 취약한 부분은 노출된 리드로, 거칠게 다루면 쉽게 휘기 때문에 조립 과정에서 ESD 및 기계적 보호에 신경 써야 합니다.

고주파 한계: 수백 MHz를 넘어서는 고주파 설계에서는 QFP의 리드 인덕턴스가 성능을 제한하기 시작합니다. 일반적으로 이 시점이 BGA로 전환을 고려해야 할 신호입니다.

쿼드 플랫 노리드(QFN)

그림: QFP와 QFN 표면 실장 IC 패키지 비교.

QFN은 열 성능이나 소형화가 우선시되는 많은 응용 분야에서 SOIC를 대체해 왔습니다. 돌출된 리드가 없고, 접촉 패드가 패키지 하면에 평평하게 자리하며, 중앙의 큰 노출형 서멀 패드가 다이 어태치 영역에 직접 연결됩니다.

열 성능: 노출형 서멀 패드는 QFN의 가장 큰 장점인 동시에 조립상 가장 큰 과제이기도 합니다. 서멀 비아 어레이가 적절히 배치된 PCB에 제대로 리플로우하면, QFN은 4층 기판 기준으로 정션-투-보드 열저항(θJB)을 3~5°C/W까지 낮출 수 있습니다. 덕분에 전원 관리 IC, RF 트랜시버, 모터 드라이버 칩에 이상적입니다.

솔더 보이드(핵심 조립 리스크): 문제는 서멀 패드 아래에서 발생하는 솔더 보이드입니다. IPC-7093은 열 성능을 유지하기 위해 보이드를 패드 면적의 25% 미만으로 제한할 것을 권고합니다. 이를 SMT 조립에서 안정적으로 달성하려면 스텐실 개구부 설계가 결정적입니다. 일반적으로 패드 면적의 50~70%를 여러 개의 작은 개구부로 나누어 설계합니다. QFN 레이아웃에서 보이드를 최소화하는 형상을 이해하려면 솔더 패드 설계에 관한 자료를 함께 살펴보시기를 권장드립니다.

듀얼 플랫 노리드(DFN)

DFN(Dual Flat No-lead)은 접점을 네 면이 아닌 마주 보는 두 면에만 배치한, 사실상 QFN의 축소판입니다. 그 결과 패키지 외형이 더 작아져, 사방에 핀을 배치할 필요가 없는 저~중간 핀 수 IC에 적합합니다. 일반적인 DFN 구성은 2핀(DFN-2, 온도 센서와 단일 다이오드에 사용)부터 다채널 아날로그 IC와 소형 마이크로컨트롤러용 14~16핀까지 다양합니다.

조립 및 활용 사례: QFN과 마찬가지로 DFN 패키지도 중앙에 노출형 서멀 패드를 갖춘 경우가 많습니다. 조립 규칙 역시 동일합니다. 리플로우 납땜이 필요하고, 서멀 패드는 접지면으로 연결되는 비아 어레이가 있어야 하며, 검사는 동일한 X-ray 또는 단면 분석 방식에 의존합니다. DFN은 소형 풋프린트와 우수한 방열 성능이 필요하지만 핀 수가 QFN 외형을 쓸 만큼 많지 않은 전원 관리 IC, 전류 감지 앰프, 저잡음 LDO에 널리 사용됩니다.

볼 그리드 어레이(BGA IC 패키지)

BGA IC 패키지는 외곽 리드 대신 하면에 솔더 볼 배열을 배치하여 더 작은 풋프린트에 훨씬 많은 핀을 구현합니다. 17×17mm BGA는 400개 이상의 연결을 수용할 수 있는데, 이는 표준 피치의 QFP로는 불가능한 수준입니다.

BGA가 강점을 발휘하는 영역: BGA는 높은 핀 수와 고속 신호 전송이 동시에 요구되는 모든 분야를 장악하고 있습니다. 프로세서, FPGA, DDR 메모리, 네트워킹 ASIC, 복잡한 SoC가 이에 해당합니다. 다이 패드에서 솔더 볼까지의 인터커넥트가 짧아 패키지 인덕턴스가 직접적으로 감소하며, 이는 기가헤르츠 대역에서 신호 무결성에 유리하게 작용합니다.

조립상의 과제: 대가는 조립과 검사의 복잡성입니다. BGA 접합부는 패키지 아래에 위치하여 리플로우 후 육안 검증이 불가능하므로 X-ray 검사(2D 또는 3D CT)가 표준 방법입니다. 리워크에는 정밀한 온도 프로파일 제어와 리볼링 기능을 갖춘 전용 BGA 스테이션이 필요합니다. PBGA, CBGA, 플립 칩 구성 등 세부 변형을 더 깊이 알아보시려면 BGA 패키지 유형에 관한 상세 가이드를 함께 검토하시는 것이 좋습니다.

그림: 표면 실장 조립에 사용되는 솔더 볼 배열이 보이는 BGA IC 패키지의 하면.

랜드 그리드 어레이(LGA)

LGA는 구조적으로 BGA와 유사하지만, 미리 성형된 솔더 볼 대신 패키지 하면에 평평한 랜드 패드를 배치합니다. 솔더는 PCB 패드에 도포하거나 솔더 페이스트 스텐실을 통해 인쇄하며, 패키지 자체에는 솔더가 없습니다. 인텔의 데스크톱 프로세서 소켓(LGA1700, LGA1851)이 대형 LGA의 가장 널리 알려진 사례이지만, 무선 모듈, RF 트랜시버, MEMS 센서용 소형 패키지로도 사용됩니다.

LGA와 BGA의 장단점: BGA 대비 장점은 리플로우 중 볼 붕괴 편차가 발생하지 않고 스탠드오프 높이를 더 낮출 수 있어 히트싱크와의 열 결합을 개선할 수 있다는 점입니다. 단점은 접합부 평탄도가 미리 성형된 솔더 볼의 셀프 레벨링 효과가 아니라 전적으로 PCB 패드와 스텐실 품질에 좌우된다는 점입니다. 다만 LGA는 패키지 랜드를 세척한 뒤 다시 페이스트를 도포하면 되므로, 리볼링 공정이 필요한 BGA보다 리워크가 대체로 수월합니다.

칩 스케일 패키지(CSP)

CSP는 SMD 소형화의 종착점에 해당하며, 아래 고급 패키징 섹션에서 자세히 다루겠습니다.

스루홀 IC 패키지 유형

스루홀 패키지는 1990년대 들어 고밀도 양산에서 밀려났지만, 시제품 제작, 고신뢰성 하드웨어, 그리고 풋프린트보다 기계적 견고성이 더 중요한 환경에서는 여전히 유효합니다.

듀얼 인라인 패키지(DIP)

그림: 시제품용 브레드보드에 꽂힌 16핀 DIP IC 패키지.

DIP는 전자공학 교육에서 가장 친숙한 IC 패키지입니다. 2.54mm(100mil) 피치의 평행한 두 열 핀이 브레드보드나 DIP 소켓에 바로 꽂히기 때문에, 납땜 없이 회로 동작을 검증하는 가장 빠른 방법입니다.

양산 현장에서 DIP의 사용 범위는 상당히 좁아졌습니다. 스루홀 포토커플러, 일부 OP앰프, 릴레이 드라이버, 그리고 아직 재설계되지 않은 레거시 산업용 하드웨어에서 여전히 볼 수 있습니다. 신규 설계에서 DIP를 선택하는 경우는 브레드보드 호환성이나 소켓 방식의 현장 교체가 명시적 요구사항일 때로 한정됩니다. 핀 수는 4핀부터 64핀까지 있으며, 8핀·14핀·16핀 변형이 가장 일반적입니다.

SIP 및 ZIP 패키지

싱글 인라인 패키지(SIP)는 한 줄의 핀을 갖추고 있으며 메모리 모듈, 저항 네트워크, 일부 하이브리드 전력 모듈에 사용됩니다. 지그재그 인라인 패키지(ZIP)는 핀을 번갈아 비스듬히 배치하여 스루홀 실장을 유지하면서도 더 높은 핀 밀도를 구현합니다.

두 방식 모두 현대 설계에서는 사용이 제한적입니다. 가장 큰 장점은 기판 높이에 제약이 없을 때 PCB 풋프린트를 매우 좁게 가져갈 수 있다는 점으로, 가장자리 실장이나 수직 부품 구성에 유용합니다.

고급 IC 패키징 기술: 차세대 기술

트랜지스터 미세화가 물리적 한계에 부딪히면서, 패키징 혁신이 시스템 성능을 좌우하는 핵심 동력으로 떠올랐습니다. 아래 기술들이 현재의 최전선을 이루고 있습니다.

칩 스케일 패키지(CSP)

CSP는 풋프린트 면적이 다이 면적의 1.2배를 넘지 않는 패키지로 정의됩니다. 패키징 오버헤드가 사실상 없다시피 하기 때문에, 스마트폰, 무선 이어버드, 소형 웨어러블처럼 공간 제약이 심한 응용 분야에서 주력 선택지가 되었습니다.

CSP는 랜드 그리드 어레이 또는 미세 피치 볼 어레이를 사용합니다. 실장에는 0.4mm 이하의 볼 피치가 요구되므로 PCB 제조 공차가 엄격해야 하고, 브리징이나 오픈 접합을 방지하기 위해 리플로우 프로파일을 정밀하게 제어해야 합니다. 스탠드오프 높이가 낮아 솔더 접합부에 피로 응력이 집중되므로, 기계적 충격이나 열 사이클이 심한 응용에서는 언더필 적용이 자주 권장됩니다.

웨이퍼 레벨 패키징(WLP)

WLP는 CSP를 논리적 극한까지 밀어붙인 방식입니다. 재배선층(RDL) 형성과 솔더 범프 형성을 포함한 패키징 공정 전체를 다이 절단 이전 웨이퍼 단계에서 수행합니다. 그 결과 완성된 패키지의 크기는 다이 크기와 문자 그대로 동일합니다.

WLP는 RF 프런트엔드 모듈, MEMS 센서, 모바일 기기용 전원 관리 IC의 표준으로 자리 잡았습니다. 인터커넥트가 매우 짧아 기생 인덕턴스가 줄어들고 고주파 성능이 향상됩니다. 단점이라면 다이 크기가 핀 수의 상한을 결정한다는 점, 그리고 기판 실장 후 언더필로 보호하지 않으면 WLP 다이가 기계적으로 취약하다는 점입니다.

시스템 인 패키지(SiP)

SiP는 프로세서, 메모리, RF 모듈, PMIC, 수동 소자 등 여러 다이를 하나의 패키지에 통합합니다. 모든 기능이 하나의 다이를 공유하는 SoC(System-on-Chip)와 달리, SiP는 서로 다른 공정 노드와 다이 유형을 함께 조립하는 이종 집적이 가능합니다.

애플의 에어팟, 노르딕 세미컨덕터의 nRF 모듈을 비롯한 다수의 IoT 엣지 기기가 SiP를 활용하여 손톱보다 작은 패키지 안에 완전한 서브시스템 기능을 담아내고 있습니다. PCB 설계자 입장에서 SiP는 기판 레이아웃을 획기적으로 단순화해 주지만, 공급업체가 통합해 놓은 구성에 그대로 종속된다는 제약이 따릅니다.

플립 칩

플립 칩은 독립된 패키지 계열이라기보다 인터커넥트 방식에 가깝지만, 플립 칩 BGA(fcBGA), 플립 칩 CSP(fcCSP), 다이렉트 칩 어태치(DCA)를 포함한 상당수 고급 IC 패키지의 기반을 이루고 있습니다.

기본 개념은 간단합니다. 다이를 위로 향하게 본딩한 뒤 와이어 본드로 패키지 기판에 연결하는 대신, 다이를 뒤집어 아래로 향하게 놓는 것입니다. 다이의 활성면에 형성된 솔더 범프나 구리 필러가 기판 패드에 직접 연결됩니다.

전기적 이점은 상당합니다. 와이어 본드 인터커넥트는 본딩 와이어 하나당 1~3nH 범위의 인덕턴스를 유발하여 수 기가헤르츠 이상에서 성능을 제한합니다. 플립 칩 구리 필러 범프는 인터커넥트 인덕턴스를 피코헨리 수준까지 낮추는데, 오늘날 제조되는 거의 모든 고성능 프로세서와 GPU, FPGA 가 플립 칩 방식을 채택하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 또한 다이 후면이 위를 향하게 되어 히트싱크나 열전달 물질과 직접 접촉시키기가 수월해지므로 방열 경로도 개선됩니다.

그림: 다이가 아래를 향하고 솔더 범프로 연결된 플립 칩 IC 패키지.

PCB 설계자 관점에서 플립 칩 소자는 대개 fcBGA 또는 fcCSP 형태로 공급되며, 플립 칩 접합은 패키지 내부에서 이루어집니다. 외부 풋프린트와 조립 규칙은 BGA 또는 CSP 규정을 그대로 따릅니다. 플립 칩이 PCB 차원에서 직접적인 고려 대상이 되는 경우는 대량 생산 소비자 전자기기의 다이렉트 칩 어태치 응용으로, 베어 다이를 PCB 기판에 직접 실장하고 실리콘과 FR4 간의 열팽창계수(CTE) 차이를 언더필로 관리하는 방식입니다.

3D 패키징과 다이 적층

3D 패키징은 여러 다이를 하나의 패키지 안에 수직으로 쌓고, 신호를 패키지 기판까지 빼냈다가 되돌리는 대신 실리콘 자체를 관통해 상호 연결하는 기술입니다. 이를 가능하게 하는 핵심 기술이 실리콘 관통 비아(TSV) 로, 다이를 수직으로 관통하도록 식각하여 구리를 채운 채널을 통해 적층된 층 사이에서 극히 짧은 거리로 신호를 전달합니다.

고대역폭 메모리(HBM)가 상업적으로 가장 두각을 나타내는 응용 사례입니다. HBM은 TSV를 이용해 4개 이상의 DRAM 다이를 수직으로 적층하고, 동일한 패키지 기판 위의 실리콘 인터포저를 통해 로직 다이(GPU, AI 가속기, 네트워크 ASIC)와 연결합니다.

그 결과 1TB/s를 넘는 메모리 대역폭이 구현되는데, 이는 PCB 트레이스를 거치는 기존 GDDR이나 LPDDR 패키지로는 달성할 수 없는 수치입니다. AMD의 Instinct 가속기, NVIDIA의 H100, 인텔의 Ponte Vecchio 모두 3D 적층 구성의 HBM을 사용합니다.

그림: 실리콘 관통 비아(TSV)로 연결된 수직 적층 실리콘 다이를 보여주는 3D 패키징 다이어그램.

이와 관련된 개념으로 칩렛 아키텍처가 있습니다. 하나의 모놀리식 다이에 모든 것을 집적하는 대신, 프로세서를 여러 개의 작은 다이(칩렛)로 분할하고 고급 패키징 인터커넥트로 연결하는 방식입니다. AMD의 3D V-Cache 기술은 TSV를 이용해 CPU 연산 다이 바로 위에 추가 SRAM 캐시를 적층합니다. 인텔의 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)는 패키지 기판 내부에 실리콘 브리지를 매립하여, 전면적인 실리콘 인터포저 없이도 모놀리식에 가까운 대역폭으로 칩렛을 연결합니다.

대부분의 PCB 설계자에게 3D 적층 패키지와 칩렛 소자는 표준 BGA 또는 LGA 풋프린트로 공급되며, 적층은 패키지 내부에서 처리됩니다. PCB 차원의 고려사항은 여느 고밀도 BGA와 동일합니다. 임피던스 제어 라우팅, 전력 분배 네트워크 설계, 그리고 조립 검증을 위한 X-ray 검사가 그것입니다.

3D 패키징이 기판 설계에 직접 영향을 미치는 지점은 전력 공급 요구사항입니다. 좁은 풋프린트 안에서 방대한 트랜지스터를 담은 적층 다이는 국부적으로 상당한 열유속을 발생시키므로, 서멀 비아 배치와 히트싱크 장착 설계를 세심하게 다뤄야 합니다.

실제 프로젝트에서의 IC 패키징(실무 사례)

ESP32 → QFN

에스프레시프의 ESP32는 5×5mm QFN-48 패키지로 출하됩니다. 그 이유는 지극히 실용적입니다. 이 칩은 RF 성능(2.4GHz에서는 짧은 인터커넥트가 유리합니다), Wi-Fi 송신 중의 효율적인 방열, 그리고 IoT 노드에 적합한 소형 풋프린트를 동시에 필요로 하기 때문입니다. 노출형 서멀 패드는 서멀 비아가 배치된 GND 동박 영역에 연결되어, 버스트 송신 중에도 정션 온도를 안정적으로 유지해 줍니다.

커스텀 기판을 작업 중이시라면 ESP32-S2 모듈 PCB 설계 방법을 참고하시면 서멀 패드 비아 스티칭과 RF 트레이스 라우팅에 관한 구체적인 레이아웃 고려사항을 확인하실 수 있습니다.

STM32 → LQFP 또는 BGA

ST마이크로일렉트로닉스는 STM32H7 코어를 LQFP-144와 TFBGA-240 두 가지로 제공합니다. LQFP 버전은 시제품 제작과 중소량 설계에 적합합니다. 수작업 리워크가 가능하고, 육안 검사가 되며, 일부 구성에서는 2층 PCB와도 호환됩니다. BGA 버전은 LQFP로 감당할 수 없는 핀 수가 필요하거나 기판 면적 제약이 심한 고밀도 산업용·통신용 하드웨어를 겨냥합니다.

DDR 메모리 → BGA

LPDDR4X와 DDR5 메모리 칩은 오직 BGA 패키지로만 존재합니다. 핀 수가 200개를 넘는 경우가 흔하고 신호 속도(3200MT/s 이상)를 고려하면 BGA 외에는 선택지가 없습니다. 이러한 소자를 다룰 때는 트레이스 길이 매칭, 기준면 연속성, 비아 스터브 관리가 타협 불가능한 PCB 요구사항이 됩니다.

내 PCB에 맞는 IC 패키지를 고르는 방법

선정 시 다음 요소들을 우선적으로 고려하셔야 합니다.

  • 조립 방식: 시제품을 수작업으로 납땜하신다면 DIP와 SOIC가 현실적인 선택입니다. QFP는 가는 인두팁과 플럭스가 있으면 다룰 수 있습니다. QFN과 BGA는 리플로우가 필수이며, X-ray 검증 없이 BGA 조립을 시도하면 나중에 디버깅하기 매우 어려운 신뢰성 문제가 생깁니다.
  • 열 요구사항: 소비 전력과 최대 주위 온도를 바탕으로 필요한 θJA를 계산하십시오. 상당한 전력 수준에서 θJA를 30°C/W 이하로 낮춰야 한다면 서멀 비아를 갖춘 QFN이나 BGA가 필요할 가능성이 높습니다. SOIC와 QFP 패키지로는 대체로 빡빡한 열 예산을 충족하기 어렵습니다.
  • 신호 속도: 500MHz를 넘거나 상승 시간이 1ns 미만인 설계에서는 패키지 기생 인덕턴스가 중요해집니다. 이때는 BGA와 QFN이 올바른 선택입니다. 0.4mm 피치 QFP는 수 GHz까지 사용 가능하며, 그 이상에서는 BGA가 표준입니다.
  • 제조 비용과 생산량: BGA 조립, X-ray 검사, 리워크는 모두 보드당 비용을 높입니다. 시제품이나 소량 생산 단계에서는 최종 양산 목표가 BGA라 하더라도 LQFP나 QFN이 더 경제적인 경우가 많습니다. JLCPCB의 종합적인 PCB 조립 서비스는 소량 생산과 대량 생산을 모두 지원하므로 단계가 바뀌어도 공급업체를 변경할 필요가 없습니다.
  • 부품 수급성: 일부 마이크로컨트롤러와 전원 IC는 DIP, SOIC, QFN으로 동시에 공급됩니다. 반면 고급 SoC와 메모리 같은 제품은 BGA로만 존재합니다. 부품 수급성은 항상 초기에 확인하셔야 합니다. JLCPCB Parts와 같은 플랫폼에서는 패키지 유형(QFN, BGA, LQFP)별로 부품을 필터링할 수 있어, 선정한 IC의 재고 여부와 조립 공정 호환성을 함께 확인하실 수 있습니다.

IC 패키지 선정 시 엔지니어가 흔히 저지르는 실수

QFN의 서멀 패드 설계를 소홀히 하는 경우

서멀 패드는 선택 사항이 아니며, 단순한 기계적 고정 수단도 아닙니다. 서멀 패드를 연결하지 않거나 서멀 비아 없이 통짜 동박 패드만 쓰면 애초에 QFN을 선택한 의미가 사라집니다. 이 패드는 내부 접지면으로 이어지는 비아 어레이가 있어야 하며, 스텐실 개구부는 솔더 양을 조절하고 보이드를 IPC-7093 기준인 25% 미만으로 억제하도록 설계되어야 합니다.

적절한 조립 인프라 없이 BGA를 선택하는 경우

BGA는 리플로우 제어, ENIG 표면 처리, X-ray 검사를 갖춘 전문 SMT 라인에서는 무난한 선택입니다. 그러나 그런 여건이 갖춰지지 않았다면 부담 요인이 됩니다. 검사 역량 없이 시제품에 BGA를 채택한 팀은 원인 규명이 극도로 어려운 간헐적 접속 불량에 시달리는 경우가 많습니다. 표준적인 리플로우 솔더링 공정을 확인해 보시면 BGA 접합 품질에 가장 중요한 프로파일 파라미터를 파악하실 수 있습니다.

시제품을 지나치게 복잡하게 만드는 경우

동일한 IC를 QFP로도 구할 수 있는데 초기 시제품에 BGA를 사용하면 개발 반복 속도가 불필요하게 느려집니다. 실무적 원칙은 이렇습니다. 개발 단계에서는 가장 다루기 쉬운 패키지를 쓰고, 설계 검증이 끝난 뒤 최적화된 양산용 패키지로 전환하는 것입니다. "처음부터 양산을 염두에 둔 설계"라는 명목으로 이 단계를 건너뛰면, 리드형 패키지였다면 손쉽게 끝났을 디버깅에 매달리게 되는 일이 반복됩니다.

PCB 제조 역량과 패키지 요구사항이 맞지 않는 경우

미세 피치 QFP(0.4mm)와 마이크로 BGA(0.4mm 볼 피치)는 PCB 트레이스 폭과 간격을 75~100μm까지 줄여야 합니다. 모든 제조사가 이 공차를 안정적으로 유지할 수 있는 것은 아닙니다. 이러한 조건을 요구하는 패키지를 확정하기 전에 제조사와 최소 형상 치수를 반드시 확인하십시오. JLCPCB의 견적 페이지와 같은 도구를 활용하시면 패키지 선정을 최종 확정하기에 앞서 자신의 적층 구조에 대한 제조 가능성을 검증하실 수 있습니다.

IC 패키지 선정에서 PCB 조립까지: JLCPCB가 프로젝트를 지원하는 방식

IC 패키지 유형을 이해하는 것은 설계 측면의 과제입니다. 이를 정확하고 경제적으로 조립해 내는 단계에서는 제조 파트너의 역량이 중요해집니다. JLCPCB는 부품 소싱 플랫폼과 결합하여 패키지 선정부터 완성 조립 PCB까지 매끄럽게 이어지는 흐름을 제공합니다.

원스톱 PCB 제조 및 조립

그림: BGA IC 패키지 아래 솔더 접합부의 건전성을 검증하는 X-ray 검사 이미지.

QFN과 BGA 같은 패키지에서는 조립 품질이 곧 신뢰성으로 직결됩니다. JLCPCB는 X-ray 검사와 리플로우 프로파일 제어를 통합 운영하여, 본 가이드에서 다룬 모든 패키지에 걸쳐 솔더 접합부의 건전성을 확보합니다. 표면 실장 측면에서는 QFN, BGA, QFP, SOIC, CSP를, 혼합 실장 기판을 위해서는 스루홀 DIP와 SIP 부품까지 포함됩니다. 특히 BGA의 경우 자동 광학 검사(AOI)와 X-ray 검증이 표준 조립 공정에 포함되어 있어, 파괴 검사 없이도 접합 품질을 확인할 수 있습니다.

부품 소싱 통합

JLCPCB Parts 라이브러리에는 조립 역량에 미리 매칭된 부품이 등록되어 있습니다. BOM에 QFN 패키지 MCU나 BGA 메모리 소자가 포함되어 있을 때, 데이터베이스가 실제 재고 상황과 풋프린트 호환성을 반영해 주므로 주문 진행 중 패키지 불일치 오류가 발생할 위험이 줄어듭니다.

DFM 및 엔지니어링 지원

JLCPCB의 제조성 검토(DFM)는 제조 착수 전에 패키지 관련 문제를 미리 잡아냅니다. BGA 패드 주변의 솔더 마스크 클리어런스 부족, QFN 서멀 패드 아래 서멀 비아 어레이 누락, 안정적인 페이스트 도포가 어려울 만큼 좁은 QFP 패드 형상 등이 이에 해당합니다. 이러한 문제를 DFM 단계에서 잡아내면 조립 → 불량 → 재설계 → 재조립으로 이어지는 값비싼 반복을 피할 수 있습니다.

생산 역량을 확대하고 계시다면, PCBA 시제품을 소량 양산으로 확장할 때의 모범 사례를 살펴보시면 복잡도와 생산량이 증가할 때 중요해지는 공정 체크포인트를 파악하실 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q: IC 패키지에는 어떤 유형들이 있습니까?

IC 패키지 유형은 크게 세 가지로 나뉩니다. 스루홀(DIP, SIP), 표면 실장(SOIC, QFP, QFN, BGA), 그리고 고급 패키징(CSP, WLP, SiP)입니다. 각 범주 안에서도 핀 수, 피치, 열 설계, 외형에 따라 여러 변형이 존재합니다.

Q: 가장 널리 쓰이는 IC 패키지는 무엇입니까?

현대 전자제품 양산에서는 QFN과 BGA가 대량 생산 소비자 전자기기와 컴퓨팅 하드웨어를 주도하고 있습니다. 범용 디지털 및 아날로그 IC에서는 SOIC와 LQFP가 여전히 매우 흔하게 쓰입니다. 가장 많이 쓰이는 패키지는 응용 분야에 따라 크게 달라집니다.

Q: BGA IC 패키지는 어디에 사용됩니까?

BGA는 높은 핀 수, 고속 신호 무결성, 열 성능이 동시에 요구되는 경우에 사용됩니다. 대표적인 응용 분야로는 프로세서, FPGA, DDR 메모리, 네트워킹 ASIC, 복잡한 SoC가 있습니다. X-ray 검사 역량이나 적절한 리플로우 인프라가 갖춰지지 않은 설계에는 적합하지 않습니다.

Q: 입문자에게 가장 적합한 IC 패키지는 무엇입니까?

DIP가 가장 접근하기 쉽습니다. 브레드보드와 호환되고, 수작업 납땜이 가능하며, 물리적으로도 튼튼합니다. SMD로 넘어가실 때는 SOIC를 다음 단계로 권장드립니다. 1.27mm 피치라 가는 인두팁과 플럭스만 있으면 수작업 납땜이 가능하기 때문입니다. QFN과 BGA는 리드형 SMD 패키지 경험을 충분히 쌓으신 뒤에 시도하시는 것이 좋습니다.

Q: QFN과 QFP의 차이는 무엇입니까?

QFP는 패키지 본체 네 면 모두에서 걸윙 리드가 뻗어 나와 있어 육안 검사와 수작업 리워크가 가능합니다. QFN은 돌출된 리드가 없고 패드가 패키지 하면에 평평하게 자리하며, 중앙에 서멀 패드가 있습니다. QFN은 동일 핀 수의 QFP보다 열 성능이 우수하고 풋프린트가 작지만, 리플로우 납땜이 필요하고 X-ray 장비 없이는 서멀 패드를 육안으로 검증할 수 없습니다.

결론

IC 패키지 선정은 장기적으로 영향을 미치는 설계 결정입니다. 어떤 패키지를 선택하느냐가 열 관리 전략을 규정하고, 조립 공정 복잡도의 하한을 정하며, 현장에서 리워크가 가능한지 여부까지 결정합니다.

처음부터 제대로 선택하려면 각 패키지 계열이 실제로 무엇에 최적화되어 있는지를 이해해야 합니다. 데이터시트 도면상의 겉모습만으로는 부족합니다. 실무에서 패키지 선정은 단순한 풋프린트 문제가 아니라 열 성능, 제조 용이성, 비용 사이의 균형을 잡는 일입니다.

대부분의 신규 설계에서는 일반적인 디지털·아날로그 기능에는 SOIC나 QFP를, 소형 풋프린트에서 열 성능이 필요할 때는 QFN을, 핀 수나 신호 속도가 요구될 때는 BGA를 권장드립니다. 적절한 조립·검사 인프라를 갖추지 않았다면 시제품 단계에서 BGA는 피하시는 것이 좋습니다.

회로도에서 조립 완료 기판으로 넘어갈 준비가 되셨다면, JLCPCB에서 사용하실 패키지 구성에 대한 조립 견적을 확인해 보십시오. 본 가이드에서 다룬 모든 패키지 유형을 지원하며, 스루홀 DIP부터 미세 피치 BGA까지 주문 워크플로에 DFM 검토가 기본 탑재되어 있습니다.

회로도에서 조립 완료 기판까지
즉시 견적 확인하기
  • 본 가이드에서 다룬 모든 패키지 유형 지원 - 스루홀 DIP부터 미세 피치 BGA까지
  • 주문 워크플로에 DFM 검토 기본 탑재.

지속적인 성장