솔더 페이스트 사용법: 스텐실, 시린지, 인두 방식
1 분
- 시작하기 전에: 솔더 페이스트 선택 및 준비 방법
- 방법 1: 스텐실을 이용한 솔더 페이스트 사용법(모범 사례)
- 방법 2: 시린지를 이용한 솔더 페이스트 사용법
- 방법 3: 인두를 이용한 솔더 페이스트 사용법
- 도포 후 솔더 페이스트를 리플로우하는 방법
- 문제 해결: 흔한 솔더 페이스트 결함을 고치는 방법
- 솔더 페이스트를 안전하게 취급하고 정리하는 방법
- 수작업으로 솔더 페이스트를 사용해서는 안 되는 경우
- 결론
- 솔더 페이스트에 대한 자주 묻는 질문
핵심 요약: 솔더 페이스트 사용법
- 솔더 페이스트는 부품을 배치하기 전에 도포해야 하며, 제어된 열 프로파일로 리플로우해야 합니다.
- 스텐실 인쇄 방식이 가장 일관되고 신뢰성 있는 결과를 제공합니다.
- 수작업 방식(시린지 또는 인두)은 저밀도 작업이나 수리 작업에만 적합합니다.
솔더 페이스트는 현대 전자 조립의 기초입니다. 간단히 말해, 이는 미세한 솔더 볼과 플럭스가 크림 형태의 점도로 결합된 혼합물입니다. 전통적인 와이어 솔더와 달리, 부품을 배치하기 전에 먼저 도포되며, 녹아서 영구적인 전기적 접합을 형성하기 전까지는 임시 접착제 역할을 합니다.
올바른 사용법은 매우 중요합니다. 브리지, 냉납, 부품 이동과 같은 대부분의 SMT 결함이 잘못된 페이스트 도포량이나 부적절한 취급에서 비롯되기 때문입니다. JLCPCB는 자동 젯 프린터와 3D SPI(솔더 페이스트 검사)를 사용해 완벽한 품질을 보장합니다.
스텐실에 솔더 페이스트를 도포하는 모습
시작하기 전에: 솔더 페이스트 선택 및 준비 방법
시린지를 짜기 전에, 올바른 재료를 준비했는지, 그리고 사용할 준비가 되어 있는지 확인하십시오.
올바른 솔더 페이스트 선택 방법
모든 페이스트가 동일한 것은 아닙니다. 일반적인 SMT 작업에서는 SAC305(Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5)가 무연 조립의 업계 표준입니다. 더 낮은 온도가 필요한 수리 작업의 경우, 유연 페이스트(Sn63/Pb37)가 사용하기 더 쉽지만 건강상의 위험이 따릅니다.
또한 올바른 입자 크기(타입)도 선택해야 합니다.
- 타입 3: 대부분의 부품에 사용되는 표준 타입입니다.
- 타입 4: 더 미세한 분말로, 0402 이하의 작은 부품에 필수적입니다.
참고: JLCPCB의 SMT 조립에서는 일반적으로 미세 피치 부품에 최적화된 타입 4 무연 솔더 페이스트를 사용하여, 일관된 스텐실 분리와 최소한의 브리징을 보장합니다.
|
페이스트 타입 |
입자 크기 |
최적 용도 |
이유 |
|---|---|---|---|
|
타입 3 |
25–45 µm |
0603, 0805, SOIC |
우수한 흐름성, 낮은 비용, 표준 보관 수명 |
|
타입 4 |
20–38 µm |
0402, 0201, uBGA |
미세한 스텐실 개구부에서의 더 나은 분리 특성 |
참고: 수작업 납땜의 경우, 리플로우 후 보드를 강하게 세척할 필요가 없도록 "노클린" 플럭스를 강력히 권장합니다.
솔더 페이스트를 올바르게 준비하는 방법
1. 자연 해동: 사용하기 3–4시간 전에 냉장고에서 페이스트를 꺼내십시오. 차가운 상태에서 통이나 시린지를 개봉하지 마십시오. 차가운 상태로 개봉하면 공기 중의 수분이 페이스트에 응결되어, 가열 시 "솔더 볼" 현상을 유발할 수 있습니다.
2. 부드럽게 혼합: 통 형태를 사용하는 경우, 플럭스가 고르게 퍼지도록 1분간 부드럽게 섞어주십시오.
참고: 스텐실에 페이스트를 도포한 후에는 약 4–8시간까지 작업이 가능하며, 그 시간이 지나면 마르기 시작합니다. 다만 습도와 온도에 따라 이 시간이 2–3시간으로 단축될 수 있습니다.
솔더 페이스트 사용에 필요한 필수 도구
- 솔더 페이스트: (시린지 또는 통 형태)
- 스텐실: 레이저로 절단된 스테인리스강 스텐실이 가장 좋습니다. JLCPCB는 벽면을 매끄럽게 하여 페이스트 분리가 더 잘 되도록 "전해 연마" 처리된 스텐실을 제공합니다.
- 스퀴지: 금속 블레이드 또는 오래된 신용카드로도 대체 가능합니다.
- 핀셋: 부품을 배치하기 위한 세밀한 팁의 핀셋입니다.
- 열원: 열풍기, 리플로우 핫플레이트, 또는 전용 리플로우 오븐입니다.
솔더 페이스트 도포에 필요한 필수 도구
참고
보유한 도구와 인쇄회로기판의 복잡도에 따라, 솔더 페이스트를 도포하는 주요 방법에는 세 가지가 있습니다.
방법 1: 스텐실을 이용한 솔더 페이스트 사용법(모범 사례)
이는 가장 신뢰성 있는 방법이며, JLCPCB에서 사용하는 전문 공정을 그대로 재현합니다. 맞춤 제작된 스텐실은 모든 패드가 정확하게 계산된 필요량의 페이스트를 받도록 보장합니다.
스퀴지의 각도와 솔더 페이스트가 개구부로 밀려 들어가는 모습을 보여주는 SMT 스텐실 인쇄 공정입니다.
스텐실을 이용한 솔더 페이스트 사용법: 단계별 가이드
-
정렬 및 고정: PCB를 평평한 표면에 테이프로 고정합니다. 그 주위에 폐기 PCB를 배치해 평평한 "둘레"를 만듭니다. 스텐실을 PCB 위에 테이프로 고정하고, 구멍을 패드와 정확히 일치시킵니다.
-
페이스트 도포: 스텐실 위(패턴 위가 아니라 그 위쪽)에 페이스트를 짜서 한 줄로 올려놓습니다.
-
쓸어내리기: 스크레이퍼/스퀴지를 45° 각도로 잡습니다. 일정하고 확실한 압력으로 페이스트를 패턴 전체에 걸쳐 끌어당깁니다. 목표는 구멍을 채우는 것이지, 스텐실 위에 두꺼운 층을 남기는 것이 아닙니다.
-
들어올리기: 스텐실을 수직으로 곧게 들어 올립니다. 옆으로 밀지 마십시오.
-
검사: 패드 위의 페이스트 도포 형태가 작고 깔끔한 벽돌 모양처럼 보여야 합니다.
-
배치 및 리플로우: 부품을 배치한 후 즉시 열을 가합니다.
흔한 실수:
- 압력이 너무 강한 경우: 솔더 재료가 구멍에서 퍼내어져 나옵니다(솔더 부족).
- 압력이 너무 약한 경우: 스텐실 위에 얇은 페이스트 층이 남습니다(단락 위험).
- 정렬 불량: 페이스트가 솔더 마스크에 닿으면 솔더 볼로 이어질 수 있습니다.
방법 2: 시린지를 이용한 솔더 페이스트 사용법
스텐실을 주문하기 어려운 수리 작업이나 일회성 프로토타입 제작에 가장 적합합니다.
시린지를 이용한 솔더 페이스트 도포: 단계별 가이드
-
니들 선택: 분홍색(#20) 또는 파란색(#22) 테이퍼 팁 중 하나를 선택합니다.
-
토출: 시린지를 수직으로 세워 유지합니다. 약간의 압력을 가해 각 패드에 작은 점을 찍어냅니다.
-
도포량 조절: 패드의 50-60% 정도만 덮도록 합니다. 녹으면 페이스트가 퍼지게 됩니다.
-
배치: 부품을 위에 살며시 올려놓습니다. 세게 눌러 넣지 마십시오.
-
리플로우: 열풍으로 가열합니다.
실무 팁: QFN이나 BGA 패키지에는 시린지를 사용하지 마십시오. 손으로는 도포량을 일정하게 유지하는 것이 불가능하여 숨겨진 단락으로 이어질 수 있습니다. 이러한 부품에는 항상 스텐실을 사용하십시오.
시린지로 솔더 페이스트를 사용하는 모습
방법 3: 인두를 이용한 솔더 페이스트 사용법
이는 신속한 수리나 큰 부품을 임시로 고정할 때 활용할 수 있는 특수한 방법입니다.
방법:
-
패드(가능하다면 부품 리드에도)에 아주 소량의 페이스트를 도포합니다.
-
인두 팁을 패드 근처에 가져다 대어 살짝 예열합니다.
-
인두 팁으로 (페이스트에 직접 닿지 않고) 패드를 터치합니다. 열이 전달되면서 플럭스가 작동하고 페이스트가 녹아 접합부를 형성합니다.
주의 사항:
- 튐 현상: 뜨거운 인두(350°C 이상)가 젖은 페이스트에 직접 닿으면 용제가 순식간에 끓어올라 뜨거운 솔더가 튈 수 있습니다.
- 플럭스 소손: 과열되면 플럭스가 산화막을 제거하기도 전에 타버려 거친 질감의 접합부가 됩니다.
도포 후 솔더 페이스트를 리플로우하는 방법
페이스트를 도포하는 것은 절반의 과정일 뿐입니다. 견고한 전기적 접합을 형성하려면 올바르게 가열(리플로우)해야 합니다. JLCPCB와 같은 전문 조립 업체는 10구역 질소 오븐을 사용해 이 프로파일을 완벽하게 제어하지만, 가정에서도 이를 어느 정도 재현할 수 있습니다.
더 알아보기: 리플로우 솔더링 원리 및 주의 사항
예열, 소크, 리플로우, 냉각의 온도 구간으로 구성된 솔더 페이스트 리플로우 프로파일입니다.
#1: 열풍기 사용하기
- 풍량을 중간 수준으로 설정합니다(부품이 날아가지 않도록).
- 보드 전체 영역을 약 150°C까지 30초간 예열합니다.
- 노즐을 원을 그리듯 움직이며 부품에 열을 집중시킵니다. 부품이 패드에서 날아가거나 과열되지 않도록 열풍 노즐을 3–5cm 거리로 유지합니다.
- 시각적 신호: 회색빛 페이스트가 은색의 광택으로 변하는지 확인합니다. 이것이 "웨팅" 작용입니다. 모든 접합부가 광택을 띠면 열을 제거합니다.
#2: 리플로우 플레이트 또는 미니 오븐 사용하기
- PCB를 차가운 플레이트/오븐 위에 올려놓습니다.
- 온도를 약 230°C(Sn63의 경우) 또는 약 250°C(SAC305의 경우)로 설정합니다.
- 온도가 상승하도록 둡니다. 먼저 플럭스에서 기포가 생기는 것을 볼 수 있고, 이후 솔더가 녹기 시작합니다.
- 솔더가 녹은 후에는 열을 끄고 자연스럽게 식도록 둡니다. 급속 냉각은 세라믹 커패시터를 손상시킬 수 있으므로 입으로 불지 마십시오.
솔더 페이스트 리플로우가 성공했는지 확인하는 방법(육안 검사 체크리스트)
- 자기 정렬: 솔더가 녹으면서 표면장력이 부품을 자연스럽게 패드 중앙으로 끌어당깁니다. 부품이 살짝 움직이며 제자리를 찾는 것이 보인다면, 이는 웨팅이 잘 되었다는 신호입니다.
- 양호한 접합부: 매끄럽고 광택이 있으며 오목한(필렛 형태) 접합부입니다.
- 불량한 접합부: 광택이 없고 거칠거나 볼 형태로 보이는 접합부입니다(웨팅 불량 또는 냉납).
문제 해결: 흔한 솔더 페이스트 결함을 고치는 방법
숙련도와 상관없이 엔지니어라면 누구나 문제를 겪습니다. 다음은 빠른 해결을 위한 가이드입니다.
|
문제 |
예상 원인 |
빠른 해결법 |
|---|---|---|
|
브리징(단락) |
페이스트를 과도하게 도포했거나 스텐실이 번짐 |
구리 브레이드로 여분의 솔더를 흡수 제거하십시오. 다음에는 더 얇은 스텐실을 사용하십시오. |
|
냉납 |
열이 부족하여 페이스트가 완전히 녹지 않음 |
플럭스를 이용해 접합부를 다시 가열하십시오. 프로파일이 피크 온도에 도달하는지 확인하십시오. |
|
웨팅 불량 |
산화된 패드 또는 오래된 페이스트 |
알코올로 패드를 세척하고, 가열 전에 새 플럭스를 추가하십시오. |
|
톰스토닝 |
불균일한 가열(한쪽 패드가 먼저 녹음) |
PCB를 더 균일하게 가열하십시오(핫플레이트 사용). 패드 설계를 확인하십시오. |
|
솔더 볼 |
너무 빠른 가열(급격한 끓음) |
"예열" 단계를 늘려 용제가 서서히 마르도록 하십시오. |
브리징, 톰스토닝, 솔더 볼과 같은 흔한 SMT 솔더 페이스트 결함입니다.
솔더 페이스트를 안전하게 취급하고 정리하는 방법
솔더 페이스트에는 주의가 필요한 화학물질과 금속이 포함되어 있습니다.
- 즉시 세척: 경화되지 않은 페이스트는 이소프로필알코올(IPA)로 쉽게 닦아낼 수 있습니다. 경화된 페이스트 는 제거하기가 매우 어렵습니다.
- 재사용 금지: 스텐실에 사용된 페이스트는 새 통에 다시 넣지 마십시오. 별도의 "폐기용" 통에 보관하십시오.
- 안전: 플럭스는 피부 자극을 유발할 수 있으며, 납(유연 페이스트를 사용하는 경우)은 독성이 있습니다. 항상 장갑을 착용하고 손을 깨끗이 씻으십시오. 리플로우 시에는 흄 추출기를 사용하십시오.
수작업으로 솔더 페이스트를 사용해서는 안 되는 경우
- 미세 피치 IC: 피치 크기가 0.5mm 미만인 경우, 패드 사이에 단락을 발생시키지 않고 수작업으로 스텐실 작업을 하는 것은 사실상 불가능합니다.
- QFN/열방출 패드: 큰 접지 패드에서 페이스트 도포 범위를 수작업으로 제어하기 어려워, 부품이 뜨거나 기울어질 수 있습니다.
- BGA 부품: 이러한 연결부는 X-레이 검사를 통해 검증해야 합니다.
전문가의 대안: JLCPCB는 모든 과정을 대신 처리해 드리는 저비용 SMT 서비스를 제공합니다:
-
자동화 인쇄: 정밀한 전해 연마 스텐실입니다.
-
타입 4 페이스트: 고정밀 보드를 위한 표준 페이스트입니다.
-
3D SPI: 모든 패드의 도포량과 위치 오차를 검사합니다.
-
리플로우 오븐: JLCPCB는 균일한 열 제어를 위해 설계된 최신, 다중 구역 리플로우 오븐을 사용합니다.
양호한 광택 솔더 필렛과 불량한 냉납 접합부를 비교한 모습입니다.
결론
솔더 페이스트 도포 기술을 익히면 더 작고 강력한 부품을 사용할 수 있는 완전히 새로운 전자 설계의 영역이 열립니다. 어떤 방법을 사용할지는 보유한 장비에 따라 달라집니다. 완벽한 품질을 위해서는 스텐실을, 신속한 프로토타입 제작에는 시린지를, 수리 작업에는 인두를 사용합니다.
하지만 최종 품질은 언제나 가열 프로파일과 정확한 도포량에 달려 있습니다. 복잡하고 고밀도인 보드의 경우, JLCPCB의 PCBA 서비스를 활용하여 브리지와 냉납 문제를 해결하는 번거로움을 덜어보시기 바랍니다.
솔더 페이스트에 대한 자주 묻는 질문
Q: 솔더 페이스트는 어느 정도 양을 사용하는 것이 적절합니까?
수작업 시린지 도포의 경우, 패드 면적의 약 절반을 덮는 정도의 점이 목표입니다. 높이는 약 0.1mm 정도여야 합니다. 스텐실을 사용하는 경우, 스텐실의 두께가 자동으로 도포량을 결정합니다.
Q: 솔더 페이스트를 두 번 리플로우해도 됩니까?
기술적으로는 가능하지만 위험이 따릅니다. 재가열하면 금속간 화합물 층의 두께가 증가하여 접합부가 취약해질 수 있습니다. 또한 플럭스가 소진됩니다. 리워크를 하는 경우에는 항상 새 플럭스를 추가하십시오.
Q: 솔더 페이스트에 가장 적합한 온도는 얼마입니까?
유연(Sn63/Pb37) 페이스트의 경우, 피크 온도는 약 210–220°C여야 합니다. 무연(SAC305) 페이스트의 경우, 피크 온도는 약 235–245°C에 도달해야 합니다.
Q: 리플로우 전까지 솔더 페이스트를 PCB 위에 얼마나 오래 둘 수 있습니까?
가장 이상적인 경우는 페이스트 도포 후 2시간 이내에 조립을 완료하는 것입니다. 그보다 오래 걸리면 플럭스 용제가 증발하여 페이스트가 "택 드라이(끈적임이 사라진)" 상태가 되고, 이는 웨팅 불량과 부품 접착 문제로 이어질 수 있습니다.
Q: SMD 작업에는 솔더 페이스트와 와이어 솔더 중 어느 것이 더 낫습니까?
솔더 페이스트는 부품을 보드 위에 평평하게 배치한 후 한 번에 리플로우할 수 있기 때문에 SMD 조립에는 훨씬 더 우수합니다. 와이어 솔더는 핀셋으로 부품을 잡고 인두와 와이어를 동시에 다뤄야 하는데, 이는 초소형 부품에는 매우 어렵습니다.
지속적인 성장
01005 실장 가이드: PCB 설계, 스텐실, 피더 정전기와 리플로우
핵심 요점 인치식 01005 부품의 크기는 0.4 × 0.2 mm이며, 미터식 코드는 0402입니다. 안정적인 실장을 위해서는 ENIG처럼 평탄한 표면 마감, 대칭형 NSMD 패드, 약 3 mil 두께의 스텐실과 미세 분말 솔더 페이스트, 피더의 정전기 제어, 부품 실장 전 3D SPI가 필요합니다. 01005 부품은 재작업에 시간이 걸리고 불량 위험도 크므로, 1차 합격률이 가장 중요한 지표입니다. 그림: 손가락 끝에 올려놓은 SMD 커패시터 여섯 개. 왼쪽부터 01005, 0201, 0402, 0603, 0805, 1206. 사진은 필리프 발베리 촬영, CC BY-SA 4.0 라이선스, 출처는 위키미디어 공용 위 사진에서 가장 작은 커패시터는 길이 0.4 mm, 폭 0.2 mm의 01005입니다. 008004처럼 더 작은 부품도 있지만 휴대전화와 모듈 제조사 외에는 드물게 사용합니다. 그래서 대부분의 설계에서 01005가 수동 부품 크기의 실질적인 하한입니다. 0402와 0201에서 통하던......
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......