다층 PCB 스택업 이해
1 분
- 소개
- 다층 PCB란 무엇입니까?
- PCB 스택업의 중요성
- 다층 PCB 스택업의 핵심 구성 요소
- 다층 PCB의 이점
- 디자인 고려 사항
- 다층 PCB의 응용 분야
- 다층 PCB 설계의 과제
- 디자인 소프트웨어
- 미래 트렌드
- 결론
소개
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 중추입니다. 전자 부품과 상호 연결을 위한 기반을 제공하여 장치가 효과적으로 작동할 수 있도록 합니다. 다양한 PCB 유형 중에서 다층 PCB는 고속 및 고밀도 애플리케이션에서 복잡성과 유용성이 두드러집니다. 이 기사에서는 다층 PCB 스택업의 복잡성을 살펴보고 설계, 이점 및 과제에 초점을 맞춥니다.
다층 PCB란 무엇입니까?
다층 PCB는 여러 겹의 기판 재료와 구리로 구성됩니다. 1~2개의 층이 있는 단면 또는 양면 PCB와 달리 다층 PCB는 3개 이상의 전도성 층이 있습니다. 이러한 층은 유전체 층을 사이에 두고 겹쳐지고 접합되어 컴팩트하고 효율적인 디자인을 만들어냅니다. 다층 PCB의 복잡성으로 인해 더욱 정교하고 고성능 회로가 가능합니다.
출처: blog.finxter.com/learn-the-basics-of-micropython-part-2/
PCB 스택업의 중요성
다층 PCB의 스택업은 성능에 매우 중요합니다. 이는 신호 계층, 접지 평면 및 전원 평면의 배열을 결정하여 신호 무결성, 전자기 간섭(EMI) 및 전반적인 전기 성능에 영향을 미칩니다. 적절한 스택업 설계는 크로스토크를 줄이고 임피던스를 제어하며 안정적인 작동을 보장하는 데 필수적입니다. 엔지니어는 최적의 기능과 내구성을 달성하기 위해 스택업을 신중하게 계획해야 합니다.
다층 PCB 스택업의 핵심 구성 요소
기판 재료: PCB의 기초로, 일반적으로 유리섬유 강화 에폭시 수지로 만들어집니다. 기계적 지지와 절연을 제공합니다.
유전체 층: 전도층 사이의 절연 층. 필요한 간격과 전기적 절연을 유지하는 데 도움이 됩니다. 유전체 재료의 선택은 PCB의 전반적인 성능과 신뢰성에 영향을 미칩니다.
신호 계층: 전기 신호의 실제 라우팅이 이루어지는 계층입니다. 일반적으로 구리로 만들어지며 고속 설계에 필수적입니다. 이러한 계층의 라우팅은 신호 손실을 방지하기 위해 정확해야 합니다.
접지면: 접지에 전념하는 레이어로, 전류에 대한 복귀 경로를 제공하고 EMI를 줄이는 데 도움이 됩니다. 접지면은 또한 열 관리에 도움이 됩니다.
전원 플레인: PCB 전체에 전원을 분배하는 레이어입니다. 다양한 구성 요소에 안정적인 전원을 공급하여 부하 시 성능을 유지하는 데 필수적입니다.
출처: protoexpress.com/blog/how-sequential-lamination-is-performed-to-manufacture-hdi-pcbs/
다층 PCB의 이점
고밀도: 다층 PCB는 높은 구성 요소 밀도를 허용하여 더 작은 영역에서 더 복잡한 회로를 구현할 수 있습니다. 이는 공간이 매우 중요한 소형 전자 기기에서 특히 유리합니다.
개선된 신호 무결성: 적절한 스택업 설계는 고속 및 RF 애플리케이션에 필수적인 신호 손실과 왜곡을 최소화합니다. 신호 무결성을 유지하는 것은 고주파 회로의 안정적인 성능에 필수적입니다.
감소된 EMI: 전용 접지 및 전원 평면을 갖춘 다층 PCB는 전자기 간섭을 효과적으로 완화합니다. 이는 노이즈가 기능을 방해할 수 있는 민감한 애플리케이션에 필수적입니다.
열 관리: 상당한 열을 생성하는 구성 요소에 필수적인 더 나은 열 발산을 제공합니다. 효과적인 열 관리로 전자 구성 요소 의 수명이 연장됩니다 .
디자인 고려 사항
레이어 배열: 신호 레이어, 접지 평면 및 전원 평면의 순서가 중요합니다. 일반적으로 접지 평면은 크로스토크를 최소화하기 위해 신호 레이어에 인접하게 배치됩니다. 적절한 레이어 배열은 PCB의 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
임피던스 제어: 일관된 임피던스를 보장하는 것은 고속 신호 무결성에 필수적입니다. 이를 위해서는 신호 트레이스의 폭과 유전체 층의 두께를 정확하게 제어해야 합니다. 임피던스 제어는 신호 반사를 방지하는 데 필수적입니다.
비아 유형: 다양한 유형의 비아 (스루홀, 블라인드, 매립)가 층을 연결하는 데 사용됩니다. 각 유형은 특정 응용 분야와 비용에 영향을 미칩니다. 비아 선택은 PCB의 전체 설계와 비용에 영향을 미칩니다.
비용 고려 사항: 다층 PCB는 단면 또는 양면 PCB보다 설계 및 제조 비용이 더 비쌉니다. 그러나 이러한 이점은 종종 비용을 정당화합니다. 성능과 비용의 균형을 맞추는 것은 설계자에게 중요한 과제입니다.
프로토타입 제작 및 테스트: 프로토타입 제작은 대량 생산 전에 설계를 검증하는 데 필수적입니다. 테스트를 통해 PCB가 모든 성능 및 신뢰성 표준을 충족하는지 확인합니다. 엄격한 테스트는 설계 프로세스 초기에 잠재적인 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
다층 PCB의 응용 분야
다층 PCB는 다음을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.
가전제품: 스마트폰, 노트북, 태블릿은 소형이고 효율적인 디자인을 위해 다층 PCB에 의존합니다. 더 얇고 강력한 장치에 대한 수요는 고급 다층 PCB에 대한 필요성을 촉진합니다.
의료 기기: 영상 장치 및 환자 모니터와 같은 고신뢰성 의료 장비는 정밀도와 성능을 위해 다층 PCB를 사용합니다. 신뢰성과 정확성은 의료 애플리케이션에서 매우 중요합니다.
자동차 산업: 인포테인먼트 시스템 및 운전자 지원과 같은 첨단 자동차 시스템은 다층 PCB의 높은 밀도와 신뢰성의 이점을 누립니다. 자동차 산업은 혹독한 조건을 견뎌낼 수 있는 견고하고 내구성 있는 PCB가 필요합니다.
통신: 라우터와 스위치를 포함한 네트워킹 장비는 고속 데이터 처리 및 신호 무결성을 위해 다층 PCB가 필요합니다. 더 빠르고 안정적인 통신에 대한 필요성은 PCB 설계의 혁신을 촉진합니다.
항공우주 및 방위: 이러한 산업은 매우 안정적이고 내구성 있는 PCB를 요구하므로 다층 설계는 엄격한 요구 사항에 이상적입니다. 극한 조건에서 수행할 수 있는 능력은 항공우주 및 방위 애플리케이션에 필수적입니다.
다층 PCB 설계의 과제
복잡성: 다층 PCB 설계는 단면 또는 양면 보드보다 더 복잡합니다. 신호 무결성, EMI 및 열 관리에 대한 신중한 고려가 필요합니다. 설계 프로세스의 복잡성으로 인해 비용이 더 많이 들고 개발 시간이 길어질 수 있습니다.
제조 공정: 제조 공정은 복잡하며, 여러 단계를 거쳐 층을 적층하고 접합합니다. 결함이 있으면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 PCB를 생산하려면 높은 제조 표준을 보장하는 것이 중요합니다.
테스트: 다양한 조건에서 PCB가 안정적으로 작동하는지 확인하려면 광범위한 테스트가 필요하며, 이는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 포괄적인 테스트는 성능에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
비용: 다층 PCB는 복잡성과 사용되는 재료 때문에 생산 비용이 더 비쌉니다. 그러나 이점은 종종 더 높은 비용보다 더 큽니다. 다층 PCB를 더 쉽게 사용할 수 있도록 비용 효율적인 제조 기술이 지속적으로 개발되고 있습니다.
디자인 소프트웨어
효과적인 다층 PCB를 만드는 데는 고급 설계 소프트웨어를 사용하는 것이 필수적입니다. Altium 및 Eagle과 같은 도구는 레이어 배열, 임피던스 제어 및 신호 라우팅을 위한 기능을 제공합니다. 이러한 소프트웨어 도구는 스택업을 시각화하고, 성능을 시뮬레이션하고, 설계가 사양을 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 고급 시뮬레이션 기능을 통해 설계자는 다양한 시나리오를 테스트하고 생산 전에 설계를 최적화할 수 있습니다.
미래 트렌드
다층 PCB에 대한 수요는 기술이 발전함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 추세는 다음과 같습니다.
더 높은 레이어 수: 장치가 더 복잡해짐에 따라 더 많은 레이어가 있는 PCB에 대한 필요성이 증가합니다. 더 작은 폼 팩터에서 더 많은 기능을 요구하는 것이 이러한 추세를 주도합니다.
유연한 PCB: 유연성과 다층 설계를 결합하면 웨어러블 및 소형 장치에 새로운 가능성이 제공됩니다. 유연한 다층 PCB는 혁신적인 설계와 응용 프로그램을 가능하게 합니다.
첨단 소재: 성능을 향상시키고 비용을 절감하기 위해 새로운 기판 및 유전체 소재가 개발되고 있습니다. 액정 폴리머 및 세라믹 기반 유전체와 같은 소재는 뛰어난 성능 특성을 제공합니다.
3D 프린팅과의 통합: 3D 프린팅 기술은 PCB 제조에 활용될 가능성이 있어 제조 공정에 혁명을 일으킬 가능성이 있습니다. 3D 프린팅을 사용 하면 PCB 설계의 신속한 프로토타입 제작과 맞춤화가 가능합니다.
환경 고려 사항: 전자 산업이 환경 의식이 높아짐에 따라 친환경 PCB 소재와 제조 공정의 개발이 주목을 받고 있습니다. 지속 가능한 관행이 PCB 생산의 주요 초점이 되고 있습니다.
결론
다층 PCB 스택업은 현대 전자 설계의 중요한 측면입니다. 다층 PCB의 구성 요소, 이점 및 과제를 이해하면 효율적이고 신뢰할 수 있는 전자 장치를 만드는 데 도움이 됩니다. 기술이 발전함에 따라 다층 PCB의 중요성은 계속해서 커져 다양한 산업의 혁신을 주도할 것입니다.
적절한 스택업 설계, 신호 무결성 및 열 관리 에 집중함으로써 엔지니어는 PCB의 성능을 최적화하여 고속 및 고밀도 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 재료, 설계 소프트웨어 및 제조 기술의 지속적인 발전은 다층 PCB의 기능과 애플리케이션을 더욱 향상시킬 것입니다.
다층 PCB에 대한 자세한 내용과 전문적인 제조에 대해 알아보려면 JLCPCB 와 같은 평판 있는 PCB 제조업체의 리소스를 참조할 수 있습니다 .
인기 아티클
지속적인 성장
DDR5 PCB 레이아웃 가이드: 설계 규칙과 권장 사항
핵심 요점 DDR5는 1.1 V 전원과 최대 8800 MT/s의 데이터 전송률을 사용하므로 DDR4보다 레이아웃 설계 여유가 훨씬 작습니다. DQ와 CA의 단일 종단 임피던스는 약 40~45 Ω, CLK와 DQS의 차동 임피던스는 약 80 Ω을 목표로 하십시오. 정확한 값은 제조사 가이드에서 확인하고 비아와 커넥터를 지나는 구간에서도 목표 임피던스를 유지하십시오. 바이트 레인별 DQ와 DQS의 길이 편차는 약 5 mil 이내로 맞추고, DDR5 신호 배선이 기준면의 틈을 가로지르지 않도록 하십시오. 배선을 시작하기 전에 8~12층 적층 구조를 계획하고, 각 신호층 바로 옆에 전용 접지 기준면을 두십시오. DIMM에 내장된 PMIC가 모듈의 전원 무결성을 상당 부분 담당하지만, 호스트 기판의 전원 분배망(PDN)에도 별도의 임피던스 예산이 필요합니다. 들어가며 시뮬레이션을 통과한 DDR5 설계도 출하 후 간헐적으로 오류가 날 수 있습니다. 회로도에는 별다른 문제가 보이지 않고, 부품 선정과 핀 ......
SFP 핀 배치 해설: PCB 레이아웃과 설계 가이드
핵심 요점 SFP는 표준 20핀 에지 커넥터를 사용하며, 전원, 접지, 차동 데이터 쌍, I2C 제어 신호에 각각 전용 핀이 할당됩니다. Tx와 Rx 차동 쌍은 광 또는 구리 케이블로 송수신할 고속 데이터를 전달합니다. 전체 배선 경로에서 차동 임피던스를 100 Ω으로 제어해야 합니다. 저속 제어 핀(TX_FAULT, TX_DISABLE, MOD_ABS, LOS, Rate Select/RS1)은 일반적인 단일 종단 방식으로 배선하며 임피던스 정합이 필요하지 않습니다. SFP 케이지를 기판 가장자리에 가깝게 배치하고, 고속 차동 쌍을 내부층에 배선하며, 연속된 기준면을 확보하는 것이 기본입니다. SFP+와 SFP28은 SFP와 같은 20핀 기구 풋프린트를 사용합니다. 데이터 전송률이 높아질수록 배선 허용 오차는 훨씬 엄격해집니다. 들어가며 SFP 모듈의 풋프린트를 잘못 선택하거나 회로도에서 핀 배치를 틀리면 광 링크가 처음부터 동작하지 않을 수 있습니다. 트랜시버가 초기화되지 않는 경우도 있습니......
이더넷 PCB 배선 가이드: MAC, PHY, RJ45
핵심 요점 선택한 PHY나 케이블 사양에서 다른 목표를 요구하지 않는 한, 모든 MDI 차동 쌍을 100 Ω 차동 전송선으로 배선하고 임피던스를 ±10% 이내로 제어하십시오. TI는 각 MDI 배선의 길이를 2인치 미만으로 유지하고, P와 N의 길이 편차는 1 Gb/s에서 20 mil, 10/100 Mb/s에서 50 mil 이내로 맞출 것을 권장합니다. 별도 실장형 마그네틱스 아래에는 금속을 두지 마십시오. 섀시 접지와 기판 접지를 분리하고, 차동 쌍 아래에는 연속된 기준면을 유지하십시오. TI의 이더넷 전용 가이드는 적절한 ESD 보호 소자를 마그네틱스의 PHY 쪽에 배치하도록 권장합니다. 일반적인 배선 규칙은 출발점으로 삼으십시오. 최종 설계 기준은 실제로 사용하는 PHY, 마그네틱스, 커넥터, 보호 소자 및 PoE 관련 데이터시트에 따릅니다. 들어가며 짧은 테스트 케이블에서는 정상으로 보이는 기가비트 링크도 실제 제품용 케이블을 연결하면 패킷이 손실되거나, 전자파 방사가 심해지거나, 리셋......
ESP32 핀 배치 참고: 사용 가능한 GPIO와 주의할 핀안정적인 기가비트 PCB 설계를 위한 RGMII 배선 가이드
핵심 요점 RGMII는 신호 12개를 사용하는 단일 종단 소스 동기식 병렬 인터페이스입니다. TX와 RX는 서로 독립된 타이밍 그룹입니다. TXD[3:0]과 TX_CTL의 길이는 TXC에 맞추고, RXD[3:0]과 RX_CTL의 길이는 RXC에 맞추십시오. TX와 RX 사이의 길이는 맞출 필요가 없습니다. 클록과 데이터 사이의 전체 스큐 예산을 방향별로 따로 산정하십시오. PCB에서 필요한 지연을 모두 넣었다면 칩 내부 지연이 중복 적용되지 않도록 확인하십시오. 50 Ω ±10%, 길이 편차 20 mil, 배선 길이 한도 6인치는 TI의 레이아웃 권장값입니다. RGMII 규격이 모든 설계에 요구하는 조건은 아닙니다. 비아를 최소화하고 연속된 기준면을 유지하십시오. 직렬 종단이 필요하다면 실제 드라이버 임피던스와 신호 무결성 모델을 바탕으로 저항값을 선택하십시오. 들어가며 시험대에서는 안정적으로 보였던 기가비트 링크도 기판의 온도가 오르거나 두 번째 생산 로트로 넘어가면 프레임 손실을 일으킬 수......
PCB 안테나 설계 가이드: 2.4 GHz·50 Ω·킵아웃과 튜닝
PCB 안테나는 기판의 도체 패턴을 이용해 무선 신호를 송수신하는 안테나입니다. 별도 안테나 부품을 줄일 수 있어 BLE·Wi-Fi·IoT 기기에 많이 쓰지만, 패턴 모양만 복사한다고 같은 성능이 나오지는 않습니다. 기판의 GND, 급전선, 배터리·케이스와 조립 상태까지 안테나의 동작에 영향을 줍니다. 이 PCB 안테나 설계 가이드에서는 IFA·미앤더·모노폴·패치의 종류, 2.4 GHz에서의 길이 개념, 50 Ω 급전과 킵아웃, 시제품 튜닝 순서를 설명합니다. 제시된 수치는 원리를 위한 예시이며 그대로 제작할 완성 치수표가 아닙니다. 바로 보기: 안테나 종류 · 2.4 GHz 길이 · 50 Ω 급전 · GND·킵아웃 · 측정·튜닝 PCB 안테나 종류와 선택 기준 형식 특징 주요 설계 검토 인버티드 F, IFA 급전과 GND 단락 경로를 가진 방사 구조 방사부·단락부·급전 위치와 GND 형상 미앤더 패턴 도체 경로를 접어 작은 영역에 배치 면적과 효율·대역폭의 절충, 인접 패턴 결합 모노폴 방사......
| PCB 50 Ω 임피던스 설계: 안테나 급전선 선폭·접지 가이드
PCB 안테나의 50 Ω 배선은 보통 RF IC·커넥터와 안테나 사이의 급전선(feed line)을 뜻합니다. 이 전송선의 특성 임피던스를 연결된 RF 포트에 맞추면 불필요한 반사를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다만 안테나 방사 패턴 자체와 급전선은 설계 조건이 다릅니다. 급전선 아래의 기준 접지와 안테나 영역의 구리 금지 구역을 구분하는 것이 첫 단계입니다. 이 글에서는 50 Ω 선폭을 결정하는 적층 조건, 마이크로스트립·접지형 코플래너 구조, 매칭 회로와 측정 순서를 정리합니다. 바로 보기: 50 Ω의 의미 · 선폭 계산 · 접지와 금지 구역 · 매칭·측정 · FAQ 50 Ω 안테나 배선은 무엇을 맞추는 건가요? 50 Ω는 많은 RF 시스템에서 사용하는 기준 임피던스입니다. PCB 급전선의 특성 임피던스는 신호와 전자기장이 전송선 구조를 따라 전파될 때의 특성이며, 멀티미터로 측정하는 직류 저항과 다릅니다. 따라서 배선에 50 Ω 저항을 직렬로 넣는다고 50 Ω 전송선이 되는 것은 아닙니다.......