PCB Td 값이란? 열분해 온도와 Tg 차이, 고신뢰성 재료 선택
1 분
- PCB 재료의 Td 값이란?
- Td 값의 물리적 의미와 측정
- Td와 Tg의 차이
- Td와 Tg가 함께 결정하는 재료 성능
- 무연 납땜에서 Td가 중요한 이유
- PCB 신뢰성에 미치는 영향
- 애플리케이션별 Td 선택
- 제조 시 고려사항
- 품질관리와 검증
- JLCPCB의 고Td PCB 생산
- Td 값 FAQ
- 결론
핵심 정리
- Td는 PCB 라미네이트가 열분해를 시작하는 온도이며 Tg와 다른 지표입니다.
- 무연 리플로우의 높은 열 이력에서는 높은 Td가 박리와 수명 저하를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 적용 공정, T260/T288, 비용과 다른 재료 특성을 함께 비교해 재료를 선택해야 합니다.
PCB 재료의 Td 값이란?
Td(Thermal Decomposition Temperature)는 PCB 라미네이트의 수지가 열에 의해 분해되기 시작하는 온도입니다. 일반적으로 TGA(열중량 분석)에서 초기 질량의 5%가 감소하는 지점을 기준으로 측정합니다. Td는 보드가 정상적으로 계속 사용할 수 있는 허용 온도가 아니라, 재료가 비가역적으로 손상되기 시작하는 경계입니다.

Td 값의 물리적 의미와 측정
온도가 Td에 가까워지면 수지의 결합이 끊어지고 질량과 기계적 강도가 감소합니다. TGA 장비는 일정한 가열 속도에서 시료 질량 변화를 기록합니다. 시험 분위기, 시료 크기와 판정 기준에 따라 값이 달라질 수 있으므로 데이터시트의 시험 조건도 함께 확인해야 합니다.
Td와 Tg의 차이
Tg(유리전이온도)는 수지가 유리상에서 고무상으로 변해 팽창계수와 강성이 변하는 온도입니다. Tg를 넘으면 치수와 기계 특성이 변할 수 있지만 즉시 분해되는 것은 아닙니다. Td는 수지 분해와 질량 손실을 나타내므로 일반적으로 Tg보다 훨씬 높습니다.

Td와 Tg가 함께 결정하는 재료 성능
Tg는 반복 열 사이클에서 치수 안정성과 신호층 정렬에 영향을 주고, Td는 고온 공정에서 수지 분해와 박리를 제한합니다. 고신뢰성 보드는 두 값을 모두 확인하고 CTE, 열전도도, Dk/Df, 수분 흡수율도 함께 비교해야 합니다.
무연 납땜에서 Td가 중요한 이유
무연 솔더는 기존 납 함유 공정보다 피크 온도가 높고, 다층 보드는 여러 번의 리플로우를 겪습니다. Td 여유가 부족하면 수지 분해, 층간 박리, 홀 신뢰성 저하와 보이드가 발생할 수 있습니다.

PCB 신뢰성에 미치는 영향
박리 저항과 장기 열 안정성
높은 Td 재료는 라미네이트와 구리층 사이의 계면이 높은 열 이력을 견디는 데 유리합니다. 단, 실제 박리 성능은 수지 함량, 프레스 조건, 구리 표면 처리와 수분 관리에도 좌우됩니다.
고온·가혹 환경
자동차, 전력, 산업 제어와 고온 센서에는 온도 변동과 장시간 열 노출을 고려해야 합니다. Td 하나만으로 사용 온도를 결정하지 말고 열 사이클·습열·절연 신뢰성 데이터를 확인하십시오.

애플리케이션별 Td 선택
| 용도 | 검토 포인트 |
|---|---|
| 일반 소비자 PCB | 표준 무연 리플로우와 비용 균형 |
| 다중 리플로우·고밀도 보드 | Tg, Td, CTE와 박리 데이터 |
| 자동차·전력·산업 | 장기 고온, 열 사이클, 수분과 절연 신뢰성 |

제조 시 고려사항
높은 Td 라미네이트는 프레스 온도·압력과 경화 조건이 다를 수 있으며, 드릴 가공과 디스미어 조건도 재료 데이터에 맞춰야 합니다. 조립에서는 프로파일의 피크, TAL과 리플로우 횟수를 관리해야 합니다.

품질관리와 검증
재료 인증서와 로트별 데이터시트를 확인하고, 필요하면 TGA, T260/T288, 박리강도, 단면과 열 사이클 시험을 실시합니다. 시험 결과는 보드 두께, 구리 구조와 실제 리플로우 프로파일을 반영해야 합니다.
JLCPCB의 고Td PCB 생산
JLCPCB는 무연 공정과 고신뢰성 요구에 맞는 라미네이트 선택, DFM 검토와 공정 관리를 지원합니다. 실제 재료 가용성, Td/Tg 값과 적용 가능 여부는 주문 전 최신 사양과 견적에서 확인하십시오.

Td 값 FAQ
PCB에서 Td 값은 무엇인가요?
수지의 열분해가 시작되는 온도 지표입니다.
Td와 Tg는 어떻게 다른가요?
Tg는 유리전이, Td는 열분해 시작을 나타냅니다.
무연 납땜에서 왜 중요한가요?
높은 리플로우 온도와 반복 열 이력에서 수지 분해와 박리를 줄일 수 있기 때문입니다.
고신뢰성 보드에는 어느 Td가 필요한가요?
정답은 공정·제품 등급에 따라 다르며, 무연 프로파일과 IPC·고객 기준을 만족하는 재료를 선택해야 합니다.
T260과 T288은 무엇인가요?
각 온도에서 라미네이트가 박리까지 견디는 시간을 나타내는 열 스트레스 지표입니다. Td와 함께 해석해야 합니다.
결론
Td는 PCB 재료의 고온 안정성을 판단하는 핵심 지표지만 Tg를 대체하지 않습니다. 무연 리플로우와 실제 사용 환경의 열·습기·기계 조건을 함께 분석해 재료를 선택하십시오.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......