PCB 수분 흡수란? 재료별 영향과 박리·리플로우 예방 방법
1 분
- PCB 재료의 수분 흡수란?
- 수분 흡수가 PCB 성능에 미치는 영향
- 수분 흡수를 좌우하는 요인
- 재료별 수분 거동 비교
- 저수분 설계·제조 전략
- JLCPCB의 수분 관리
- 수분 흡수 FAQ
- 결론
핵심 정리
- 수분 흡수는 PCB의 유전 특성, 절연 신뢰성과 리플로우 박리에 영향을 줍니다.
- 수지 함량, 라미네이트 구조, 표면처리, 보관 습도와 베이크 조건이 수분 거동을 결정합니다.
- 저수분 재료 선택과 방습 포장·베이크·DFM 관리가 고신뢰성 조립의 기본입니다.
PCB 재료의 수분 흡수란?
PCB 라미네이트는 공기 중 수분을 흡수할 수 있습니다. 수분 흡수율은 일정 조건에서 흡수한 물의 질량을 재료 질량 대비 백분율로 나타내며, 시험 온도·습도와 전처리 조건을 함께 기록해야 합니다.

수분 흡수가 PCB 성능에 미치는 영향
전기 특성과 신호 무결성
수분은 유전율과 손실을 변화시켜 임피던스, 전파 지연과 고속 신호 감쇠에 영향을 줄 수 있습니다. RF·고속 디지털 보드는 Dk/Df의 주파수·습도 의존성을 확인해야 합니다.
박리·워페이지·수명 저하
리플로우에서 내부 수분이 증기로 팽창하면 팝콘 현상, 층간 박리, 기포와 휨이 발생할 수 있습니다. 구리-수지 계면과 도금 홀도 반복 습열에서 열화될 수 있습니다.

수분 흡수를 좌우하는 요인
수지 종류와 함량, 유리섬유 구조, 라미네이트 두께, 구리 면적, 솔더 마스크와 표면처리, 보관 온·습도가 영향을 줍니다. 동일한 FR-4라도 제조업체와 수지 시스템에 따라 값이 달라질 수 있습니다.
재료별 수분 거동 비교
| 재료군 | 일반적인 검토 |
|---|---|
| 표준 FR-4 | 비용과 성능이 균형적이나 고온·습열 조건에서 데이터 확인 필요 |
| High-Tg·저수분 라미네이트 | 리플로우와 장기 신뢰성에 유리할 수 있음 |
| 저Dk·고주파 재료 | 신호 특성과 수분에 따른 Dk 변화 동시 관리 |


저수분 설계·제조 전략
재료 선택과 베이크
데이터시트의 흡수율과 MSL 조건을 비교하고, 장기 보관이나 무연 조립에는 방습 포장 재료를 우선 검토합니다. 포장을 개봉한 뒤 노출 시간이 기준을 넘으면 제조업체가 지정한 온도·시간으로 베이크합니다.
보호 코팅과 DFM
컨포멀 코팅, 적절한 솔더 마스크와 실링은 환경 수분 유입을 줄일 수 있지만 열팽창과 수리성을 함께 고려해야 합니다. 슬롯, 모서리, 비아와 다층 계면의 구조를 DFM 검토에서 확인하십시오.

JLCPCB의 수분 관리
JLCPCB는 재료 승인, 방습 보관, 진공 포장과 생산 후 검사로 수분 노출을 관리합니다. 실제 MSL, 포장 수명과 베이크 조건은 보드 재료와 조립 프로파일에 따라 확인해야 합니다.

수분 흡수 FAQ
PCB의 수분 흡수가 왜 중요한가요?
전기 특성 변화와 리플로우 박리·팝콘 위험을 높일 수 있기 때문입니다.
어떻게 측정하나요?
규정된 건조·흡습 조건 후 질량 증가율로 측정하며 시험 조건을 함께 확인합니다.
가장 흡수율이 낮은 PCB 재료는 무엇인가요?
제품과 제조업체에 따라 달라지므로 데이터시트의 수분 흡수율과 실제 공정 조건을 비교해야 합니다.
조립 전에 보드를 베이크해야 하나요?
포장 노출 시간, MSL과 재료 지침을 확인해 필요할 때만 지정 조건으로 베이크합니다.
결론
수분 흡수 관리는 재료 선택만의 문제가 아닙니다. 설계, 보관, 포장, 베이크와 리플로우를 하나의 공정으로 관리해야 신호 무결성과 장기 신뢰성을 지킬 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......