PCB 보드 두께: 중요성과 고려 사항
1 분
- PCB 보드 두께란?
- PCB 두께에 영향을 미치는 요소
- 표준 PCB 두께
- 설계에서 PCB 두께의 중요성
- PCB 두께 vs. 기타 파라미터
- 올바른 PCB 두께 선택하기
- PCB 두께 모범 사례
- PCB 보드 두께의 응용 분야
인쇄 회로 기판(PCB) 설계와 활용에 있어 필수적인 구성 요소는 두께입니다. 두께는 기계적 안정성, 전기적 성능, 제조 용이성 및 기계적 강도에 영향을 미칩니다. 전자 제품이 점점 더 소형화됨에 따라 각 애플리케이션에 최적인 두께가 무엇인지 아는 것이 중요합니다. 이 글에서는 PCB 보드 두께의 중요성, 이에 영향을 미치는 요소, 허용되는 두께 및 최적의 두께를 선택하는 방법에 대해 논의합니다.
PCB 보드 두께란?
PCB 보드 두께를 측정하려면 상단 표면에서 하단 표면까지 측정해야 합니다. 일반적으로 밀리미터(mm) 또는 인치로 측정합니다. 일반적으로 0.2mm(8mil)에서 3.2mm(128mil)까지 사용되며, 1.6mm(62mil)가 다양한 애플리케이션에서 가장 자주 사용되는 두께입니다. 두께는 보드의 외관뿐만 아니라 전기적 성능도 결정합니다.
PCB 두께에 영향을 미치는 요소
PCB의 적절한 두께를 결정하는 여러 요소는 다음과 같습니다.
전기적 요구 사항:
두꺼운 보드는 더 큰 구리 트레이스를 수용할 수 있어 더 많은 전력을 처리할 수 있습니다. 이는 전력 분배가 중요한 상황에서 매우 중요합니다.
기계적 강도:
두꺼운 보드는 더 강하고 구부러지거나 뒤틀릴 가능성이 적어 거친 환경에 적합합니다.
열 관리:
고전력 용도에서는 두꺼운 PCB가 열을 더 잘 처리하는 것이 중요합니다. 적절한 두께는 과열을 방지하고 부품의 수명을 늘립니다.
비용 고려 사항:
두꺼운 PCB를 제조하려면 더 많은 재료와 공정이 필요할 수 있어 전체 생산 비용이 증가합니다. 계획 단계에서 두께와 비용 효율성 사이의 균형을 찾는 것이 중요합니다.
표준 PCB 두께
가장 일반적인 PCB 두께는 다음과 같습니다.
0.2mm (8mil):
이 크기는 웨어러블 기술 및 휴대용 전자 제품과 같이 공간 절약이 필요한 초소형 장치에 자주 사용됩니다.
0.4mm (16mil):
이 크기는 크기와 기계적 강도 사이의 균형이 필요한 용도에 적합합니다. 스마트폰과 컴퓨터에서 자주 발견됩니다.
1.6mm (62mil):
이는 속도와 내구성의 균형이 좋아 많은 소비자 전자 제품의 표준입니다.
2.0mm (80mil) 이상:
산업 장비 및 자동차 전자 제품과 같이 추가 강도와 열 제어가 필요한 곳에 사용됩니다.
설계에서 PCB 두께의 중요성
PCB의 두께는 회로 설계의 여러 영역에서 매우 중요합니다.
신호 무결성:
보드를 두껍게 만들면 크로스토크 및 전자기 간섭(EMI)의 영향을 줄여 신호를 강하게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 고주파를 사용하는 애플리케이션에 매우 중요합니다.
부품 배치:
두꺼운 PCB는 더 큰 부품을 수용할 수 있어 설계자에게 더 많은 옵션을 제공합니다. 이는 공간 절약이 그다지 중요하지 않은 상황에서 유용합니다.
열 방출:
앞서 언급했듯이 더 큰 PCB는 부품이 생성하는 열을 더 잘 제거할 수 있으며, 이는 최적의 성능을 유지하는 데 필수적입니다.
PCB 두께 vs. 기타 파라미터
PCB 두께가 다른 설계 요소에 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 것이 매우 중요합니다.
구리 중량:
PCB의 구리 트레이스 두께는 흐를 수 있는 전력량에 따라 달라집니다. 고전류 상황에서는 두꺼운 보드가 더 무거운 구리 중량을 수용할 수 있어 더 잘 작동합니다.
유전체 층:
PCB에 사용되는 유전체 재료는 전체 두께를 변경할 수 있습니다. PCB의 전체 두께와 유전체 재료의 선택 및 두께를 모두 고려해야 합니다.
올바른 PCB 두께 선택하기
올바른 PCB 두께를 선택할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.
애플리케이션 요구 사항:
애플리케이션의 정확한 전기적, 기계적 및 냉각 요구 사항을 고려하세요.
제조 능력:
PCB 제조업체와 상담하여 제공할 수 있는 두께 옵션과 제공할 수 없는 두께를 확인하세요.
비용 vs. 성능:
프로젝트에 가장 적합한 옵션을 찾으려면 원하는 성능과 비용의 균형을 맞춰야 합니다.
PCB 두께 모범 사례
최적의 성능과 제조 용이성을 얻으려면 다음 모범 사례를 따르세요.
프로토타이핑:
대규모로 제작하기 전에 항상 샘플로 PCB 설계를 테스트하여 성능을 확인하세요. 이는 프로세스 초기에 두께 문제를 발견하는 데 도움이 됩니다.
시뮬레이션 도구:
다양한 두께가 성능에 어떻게 영향을 미치는지 확인하려면 시뮬레이션 도구를 사용하세요. 이는 설계 프로세스 중에 현명한 선택을 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
제조업체와 협력:
설계에 최적의 두께를 찾으려면 PCB 제조업체와 긴밀히 협력하고 그들의 지식과 기술을 고려하세요.
PCB 보드 두께의 응용 분야
PCB 보드의 두께는 다음과 같은 많은 분야에서 중요합니다.
소비자 전자 제품:
공간과 무게가 매우 중요한 스마트폰, 태블릿, 노트북에서 최적의 성능과 신뢰성을 얻으려면 올바른 PCB 두께가 중요합니다.
자동차 전자 제품:
두꺼운 PCB는 엔진 제어 장치 및 인포테인먼트 시스템과 같은 자동차 시스템이 작동하는 데 필요한 내구성과 열 관리를 제공합니다.
산업 장비:
산업 환경에서 공구 및 제어 시스템은 필요한 고강도 작업을 처리하기 위해 더 두꺼운 PCB가 필요합니다.
의료 기기:
의료 장비에서는 정확도와 신뢰성이 매우 중요하므로 올바른 두께가 더 나은 작동을 가능하게 합니다.
결론
인쇄 회로 기판의 설계와 실용적 특징은 PCB 보드 두께에 크게 의존합니다. 두께에 영향을 미치는 요소를 이해하고, 적절한 두께를 선택하는 방법과 최적의 작동 방식을 파악함으로써 전자 장치의 성능과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 PCB 두께는 현대 전자 제품의 요구 사항을 충족하고 설계가 효과적이고 효율적으로 작동하도록 보장하는 중요한 부분으로 계속 남을 것입니다.
설계자는 PCB 두께에 대해 현명한 선택을 함으로써 다양한 산업과 용도의 요구를 충족하는 고품질의 신뢰할 수 있는 전자 제품을 만들 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......