표준 PCB 두께 알아보기: PCB 프로토타입에 이상적인 두께 선택을 위한 단계별 가이드
1 분
- 표준 PCB 두께란?
- PCB 두께의 중요성
- PCB 두께 선택 시 고려해야 할 요소
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)의 두께는 작은 세부 사항처럼 보일 수 있지만, 전자 기기의 성능과 신뢰성에서 중요한 역할을 합니다. 표준 PCB 두께는 기계적 안정성, 전기적 성능, 열 관리, 부품 호환성에 영향을 미치는 다양한 이점을 제공하는 업계 표준이 되었습니다. 이 글에서는 PCB의 다양한 두께가 왜 중요한지 자세히 살펴보고, 기기의 신뢰성을 높이고 성능을 향상시키는 특정 애플리케이션에 적합한 두께를 선택하는 가이드를 제공합니다.
표준 PCB 두께란?
표준 PCB 두께는 회로 기판에 일반적으로 사용되고 선호되는 두께를 말합니다. 공식적인 단일 표준은 없지만, 업계에서 널리 채택된 일반적인 크기가 있습니다. 역사적으로 표준 PCB 두께는 1.57mm 또는 약 0.062인치였으며, 이는 초기 기판 제조에 사용된 베이클라이트 시트의 크기에서 유래했습니다. 더 작은 두께 옵션이 있음에도 불구하고 이 표준은 확립된 역사와 기존 제조 공정과의 호환성으로 인해 계속해서 일반적인 선택입니다. 오늘날 0.031인치(0.78mm), 0.062인치(1.57mm), 0.093인치(2.36mm)를 포함한 다양한 일반 또는 표준 PCB 두께를 사용할 수 있습니다. PCB 두께의 선택은 동박 두께, 기판 소재, PCB 레이어 수, 신호 유형, 비아 유형, 작동 환경 등 다양한 요소에 따라 달라집니다.
PCB 두께의 중요성
기계적 안정성: PCB의 두께는 기계적 안정성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 두꺼운 PCB는 강성이 증가하고 진동과 굽힘을 더 효과적으로 견딜 수 있어 상당한 스트레스 조건에 노출되는 애플리케이션에 적합합니다. 반면 얇은 PCB는 유연성을 제공하여 경량 및 컴팩트한 설계에 활용할 수 있습니다.
전기적 성능: PCB 두께는 특히 고주파 및 임피던스 제어가 관련된 애플리케이션에서 전기적 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 두꺼운 PCB는 제어된 임피던스를 가능하게 하여 전기 신호 손실을 최소화합니다. 설계자는 최적의 전기적 성능을 보장하기 위해 적절한 PCB 두께를 선택할 때 원하는 임피던스 값을 신중하게 고려해야 합니다.
열 관리: PCB의 두께는 열 방출 능력에 영향을 미칩니다. 두꺼운 PCB는 더 많은 기판 소재를 제공하여 더 나은 열 방출을 가능하게 하고 열 전달을 향상시키는 두꺼운 동박 트레이스를 수용합니다. 반면 얇은 PCB는 열 방출에 제한이 있어 특정 애플리케이션에서 열 문제가 발생할 수 있습니다.
부품 조립: PCB 두께는 부품 조립과 호환성에 영향을 미칩니다. 두꺼운 PCB는 지정된 슬롯에 맞추기 어려울 수 있으며 조립 중 특별한 고려가 필요할 수 있습니다. 반대로 얇은 PCB는 경량 및 컴팩트한 설계를 제공하여 웨어러블 기기와 같은 애플리케이션에서 장점을 제공합니다.
PCB 두께가 각 물리적 제조에 어떻게 영향을 미치는지 확인하려면 임피던스 제어가 가능한 다층 고정밀 PCB를 클릭하세요.
PCB 두께 선택 시 고려해야 할 요소
인쇄 회로 기판(PCB)의 두께를 제어하는 것은 여러 전략을 포함합니다. 먼저 설계 요구 사항을 충족하기 위해 FR4 또는 폴리이미드와 같은 원하는 두께의 PCB 소재를 선택하는 것이 중요합니다. 제조업체는 제조 과정에서 자동 광학 검사(AOI) 및 품질 검사와 같은 기술을 활용하여 PCB 두께가 사양 내에 유지되도록 합니다. 또한 디지털 캘리퍼스와 마이크로미터와 같은 전문 도구를 사용하면 다양한 지점에서 PCB 두께를 측정할 수 있어 두께 제어가 용이합니다. 제조업체와의 효과적인 커뮤니케이션은 그들이 원하는 PCB 두께를 이해하고 달성할 수 있도록 하는 데 필수적입니다. 각 레이어의 동박 두께를 지정하면 동박 두께가 높을수록 기판 두께가 증가하므로 설계자는 PCB의 전체 두께를 추가로 제어할 수 있습니다.
선택한 두께가 임피던스, 열 방출, 전기 전도성과 같은 다양한 요소에 상당한 영향을 미친다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. JLCPCB와 같은 제조업체는 신뢰할 수 있는 PCB 제조 서비스와 다양한 소재 옵션을 제공합니다.
결론
PCB 두께 선택을 탐색하는 것은 PCB 프로토타입의 성공을 보장하는 중요한 단계입니다. 표준 PCB 두께는 더 빠른 제조와 비용 효율성과 같은 이점을 제공하지만, JLCPCB는 모든 프로젝트에 고유한 요구 사항이 있다는 것을 이해합니다. 그래서 JLCPCB는 표준을 넘어 다양한 옵션을 제공하여 특정 요구 사항에 맞게 두께를 맞춤화할 수 있습니다. JLCPCB와 파트너십을 맺으면 그들의 전문 지식과 업계 최고의 PCB 제조 서비스에 접근할 수 있습니다.
JLCPCB는 고품질 제품과 뛰어난 고객 지원으로 유명한 PCB 제조업체입니다. 첨단 제조 역량과 고객 만족에 대한 헌신으로 PCB 프로토타입 목표를 달성하는 데 이상적인 파트너입니다. 표준 두께든 맞춤형 솔루션이든 JLCPCB는 뛰어난 결과를 제공할 수 있는 지식과 리소스를 보유하고 있습니다. PCB 프로토타입의 품질과 성능을 타협하지 마세요.
오늘 JLCPCB에 연락하여 다양한 PCB 두께 옵션을 탐색하고 신뢰할 수 있는 서비스의 혜택을 받으세요. JLCPCB와 함께라면 PCB 두께 선택의 복잡성을 자신 있게 탐색하고 혁신적인 설계를 실현할 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......