솔더 페이스트 인쇄 불량: 정밀 스텐실이 조립 실패를 방지하는 방법
1 분
- 일반적인 솔더 페이스트 인쇄 불량과 그 영향
- 근본 원인: 솔더 페이스트 인쇄 불량이 발생하는 이유
- 스텐실 엔지니어링이 솔더 페이스트 인쇄 수율에 미치는 영향
- SPI(솔더 페이스트 검사)를 활용한 불량 정량화
- 높은 FPY를 위해 JLCPCB 정밀 스텐실을 선택해야 하는 이유
- 솔더 페이스트 인쇄 불량에 관한 FAQ
핵심 요약
70% 규칙: SMT 불량의 약 70%가 솔더 페이스트 인쇄 단계에서 발생하므로, 이 공정이 최적화할 가장 중요한 단계입니다.
근본 원인: 브리징, 페이스트 부족, 정렬 불량, 슬럼핑 등의 불량은 스텐실 장력, 공정 파라미터(압력, 속도), 페이스트 화학 성분/환경에 의해 발생합니다.
면적비가 중요: 개구부 면적비(AR)를 IPC-7525 기준인 0.66 이상으로 유지하는 것이 적절한 페이스트 전사 효율을 확보하고 만성적인 페이스트 부족 불량을 방지하는 데 필수적입니다.
SPI가 핵심: 자동화된 솔더 페이스트 검사(SPI)는 높이, 커버리지, 부피를 측정하여 리플로우 전에 불량을 발견하고 데이터 기반 공정 제어를 가능하게 합니다.
스텐실 품질: 전해 연마, 나노 코팅, 304 HTA 스테인리스강이 적용된 고품질 스텐실은 높은 초도 합격률(First Pass Yield)을 달성하기 위한 가장 비용 효율적인 수단입니다.
70% 규칙은 업계 실무에서 이미 검증되었습니다. SMT 불량의 약 70%가 인쇄기에서 발생합니다. 배치 및 리플로우 공정을 선택하더라도 불량 페이스트 도포는 수정되지 않습니다. 부품이 작을수록 오류 허용 범위가 좁습니다. 인쇄 공정을 빨리 숙달할수록 수율이 높아지고 재작업 비용이 줄어듭니다.
스텐실 장력이나 주변 습도와 같이 솔더 동작에 영향을 미치는 기계적·환경적 요인을 이 가이드에서 다룹니다. 정밀 공구의 개념과 그것이 인쇄 공정을 가변적 결과에서 반복 가능한 결과로 전환시키는 원리를 이해하게 될 것입니다.
일반적인 솔더 페이스트 인쇄 불량과 그 영향
양호한 솔더 페이스트 도포는 솔더 조인트의 신뢰성을 예측하는 지표입니다. 불량 유형마다 서로 다른 후속 위험이 따릅니다.
솔더 브리징 및 번짐(Smearing)
솔더 브리징(두 부품 사이에 발생하는 불필요한 솔더 연결)은 단락입니다. 좁은 도체 간격은 파인 피치 패키지(QFN, 마이크로 BGA)에서 매우 심각한 문제입니다.
이의 전조 증상인 번짐은 가스킷 밀봉이 실패하여 페이스트가 번져 나올 때 발생하며, 다음 보드의 솔더 위성(satellite)이나 솔더 마스크의 솔더 잔류물로 이어집니다.
교정 전략에 대한 자세한 내용은 솔더 브리징 방지에 관한 JLCPCB 가이드를 참조하십시오.
솔더 페이스트 부족
전기 테스트를 통과하지만 열 및/또는 진동 스트레스에서 실패하는 개방 조인트나 솔더 조인트가 발생할 수 있습니다. 솔더 조인트가 유일한 기계적·전기적 연결인 BGA 소자에 있어서는 매우 나쁜 시나리오입니다.
5볼 규칙 (IPC-7525)
최소 개구부 치수는 가장 큰 솔더 분말 입자 직경의 최소 5배 이상이어야 합니다. 입자가 최대 38 µm인 Type 4 페이스트의 경우 최소 개구부 약 0.19 mm, Type 5(입자 최대 25 µm)의 경우 약 0.125 mm가 필요합니다. 이 비율 이하에서는 표면 장력이 페이스트를 개구부 안에 붙잡아 패드에 깨끗하게 방출하지 못하게 하여 파인 피치 부품에 페이스트 부족 불량을 유발합니다.
오프셋 및 정렬 불량
PCB 패드에서 올바르게 형성되지 않거나 분리된 경우를 미스레지스트레이션(Misregistration)이라고 합니다. 패드 오프셋이 패드 폭의 20%를 초과하면 파인 피치 부품의 품질 요건 위반으로 간주되며, 일반적으로 공정 제어 가이드라인 위반에 해당합니다.
리플로우 과정에서 한쪽 패드가 먼저 젖을 때 발생하는 2단자 부품의 표면 장력 불균형이 툼스토닝(tombstoning)의 가장 흔한 원인입니다.
슬럼핑 및 스쿠핑(Scooping)
스텐실 분리 후 페이스트가 옆으로 퍼지면 "슬럼프"로 간주되며, 결과적으로 패드 간 간격이 줄어들어 리플로우 중 브리징을 유발합니다. 플럭스는 냉각(상온) 상태에서 점도가 높고 고온(리플로우 오븐) 상태에서 점도가 낮습니다.
페이스트 부피 감소의 또 다른 원인은 "스쿠핑"(스캐빈징이라고도 함)입니다. 너무 부드러운 스퀴지나 과도한 블레이드 압력이 큰 개구부에 파고들어 스텐실 표면에서 깔끔하게 닦는 대신 페이스트를 파내는 현상입니다. 그 결과 중앙이 오목한 도포물이 생성되어 전원 부품 및 대형 패드에 불충분한 솔더 부피를 만듭니다. 더 단단한(금속) 스퀴지로 교체하거나 블레이드 압력을 낮추면 일반적으로 수정됩니다.
| 불량 유형 | 외관 특성 | 후속 위험 |
|---|---|---|
| 솔더 브리징 | 도체 간 연결 | 전기 단락, 부품 고장 |
| 페이스트 부족 | 미싱 또는 얇은 도포 | 개방 회로, 취약한 조인트 |
| 정렬 불량 | 도포물 중심 이탈 | 툼스토닝, 불량 웨팅 |
| 번짐 | 패드 영역 외부 잔류물 | 솔더 볼, 무작위 단락 |
| 스쿠핑 | 오목한 페이스트 표면 | 불충분한 조인트 부피 |
| 슬럼프 | 페이스트 엣지 확산 | 리플로우 중 브리징 |
근본 원인: 솔더 페이스트 인쇄 불량이 발생하는 이유
인쇄기 하드웨어, 스텐실 엔지니어링, 페이스트 재료 과학, 주변 환경을 종합적인 진단 분석의 도구로 고려해야 합니다. 각각이 공정을 제어 범위 내 또는 외로 밀어넣을 수 있습니다.
스텐실 변수: 장력 및 형상
스퀴지 스트로크 중 포일 장력이 충분하지 않으면 가스킷 밀봉이 손상되어 번짐이 발생합니다.
도포된 페이스트 부피 대 이론적 개구부 부피의 비율을 전사 효율(TE, Transfer Efficiency)이라 하며, 이는 개구부 벽 표면적 대 개구부 용적의 비율인 면적비(AR, Area Ratio)의 함수입니다.
최소 면적비 (IPC-7525)
업계 최소 AR 값은 0.66(IPC-7525 기준)입니다. 이 임계값 이하에서는 페이스트의 개구부 벽 부착력이 PCB 패드 부착력보다 커져, 스텐실 분리 시 페이스트가 패드에 방출되지 않고 개구부 안에 남게 됩니다. 이것이 파인 피치 부품에서 페이스트 부족 불량이 만성적으로 발생하는 주요 원인이며, 만성적인 스킵 또는 저부피 불량을 추적할 때 가장 먼저 확인해야 할 사항입니다.
공정 파라미터: 압력, 속도, 분리
- 스퀴지 압력: 일반적으로 스퀴지 길이 mm당 0.3~0.5 N이며, 파인 피치 부품에는 낮은 압력이 권장됩니다. 과도한 압력은 "스쿠핑"을 유발하여 블레이드가 큰 개구부에서 페이스트를 패드에 깔끔하게 전사하는 대신 파내게 됩니다.
- 스퀴지 속도: 25~50 mm/s. 느린 속도(25 mm/s 근처)는 파인 피치 개구부를 완전히 채우는 데 도움이 되고, 빠른 속도(50 mm/s 근처)는 대형 부품과 높은 처리량에 적합하지만 좁은 개구부에서 페이스트 부족 위험이 있습니다.
- 분리 속도: 파인 피치 작업에서 0.1~3 mm/s. 빠른 속도는 높고 얇은 페이스트 피크를 형성하여 슬럼프가 발생하거나 서로 간섭할 수 있습니다.
솔더 페이스트 화학 성분 및 환경
솔더 페이스트는 요변성(thixotropic)으로, 스트레스를 받으면 점도가 낮아지고 스트레스가 없으면 다시 페이스트 상태로 회복됩니다. 온도는 22~26°C를 유지해야 하며, 너무 높으면 점도가 낮아져 슬럼프가 발생합니다. 습도는 45% ±5%로 유지해야 합니다.
과도한 습도는 플럭스 흡수를 증가시켜 리플로우 중 솔더 볼링을 유발합니다. 응결이 화학적 불균형을 일으킬 수 있으므로 냉장고에서 꺼낸 페이스트는 용기를 열기 전에 실온에서 2~4시간 컨디셔닝해야 합니다.
솔더 페이스트 인쇄 수율에 여러 요소가 기여하지만, 궁극적으로는 스텐실 품질에 의해 제한됩니다.
스텐실 엔지니어링이 솔더 페이스트 인쇄 수율에 미치는 영향
인쇄기 파라미터는 설정할 수 있습니다. 스텐실이 잘 설계되어 있지 않으면 장비에서 불량이 계속 발생합니다.
스텐실 품질은 인쇄 수율의 최종 상한선이며, 전문적인 공구는 SMT 솔더링 불량을 예방하기 위한 가장 비용 효율적인 방법입니다.
304 HTA 스테인리스강 및 포일 장력
304 HTA(장력 어닐링) 스테인리스강은 고품질 스텐실에 사용되며, 수천 번의 인쇄 사이클에 걸쳐 높은 수평도와 내부 장력이 요구되는 고스트레스 응용에 사용하도록 설계되었습니다.
이 재료는 스텐실 처짐을 방지하여 PCB와 균일한 가스킷 밀봉을 확보하고 미스레지스트레이션 및 번짐과 같은 솔더 페이스트 인쇄 문제를 제거합니다.
개구부 형상 및 개구부 공정 표준
레이저 절삭 정밀도는 ±0.003 mm이며, 개구부는 패드 크기에 맞게 조정됩니다. 개구부 공정 표준은 일반적으로 과도한 부피를 방지하기 위해 대형 패드를 10~20% 축소하거나 적절한 도포량을 확보하기 위해 소형 패드를 확대합니다.
파인 피치 부품에서 솔더 페이스트 부족을 방지하기 위해 엄격한 개구부 공정 표준 준수가 필수적입니다.
표면 처리
스텐실의 표면 처리도 솔더 페이스트 인쇄 공정에 큰 영향을 미칩니다.
전해 연마(Electropolishing)
전기화학적 공정을 통해 개구부 벽의 미세 버르를 제거합니다. 이 벽면을 매끄럽게 다듬어 마찰을 줄이고 페이스트 방출률을 거의 100%에 가깝게 달성할 수 있습니다.
나노 코팅
스텐실 하단과 개구부 벽에 소수성/소유성 코팅을 처리합니다. 플럭스와 솔더 입자에 저항하여 스텐실 하부 위킹을 줄이고 스텐실 하부 세척 주기를 1~3회 인쇄에서 20~50회 인쇄로 연장하여 대량 생산에서 처리량을 크게 향상시킵니다.
SPI(솔더 페이스트 검사)를 활용한 불량 정량화
"측정하지 않으면 관리할 수 없다." 자동화 SPI는 인쇄 공정 상태와 측정 가능하고 실행 가능한 데이터를 연결하는 계측학적 연결고리입니다.
SPI 장비는 세 가지 핵심 지표로 각 페이스트 도포물을 측정합니다.
- 높이(Z축): 페이스트 도포의 스쿠핑 또는 과도한 두께를 감지할 수 있습니다.
- 브리징 및/또는 패드 커버리지(X-Y 풋프린트) 감지.
- 부피: 가장 중요한 측정값으로, 높이와 면적 데이터를 기반으로 조인트 형성을 위한 충분한 솔더 질량을 확보합니다.
SPI의 진단 능력은 트렌드를 "읽는" 것에서 비롯됩니다. 여러 보드에서 부피가 지속적으로 감소하는 추세라면 마모된 스퀴지나 점진적으로 막히는 스텐실을 의미합니다. 모든 패드에서 갑작스럽고 균일한 X-Y 오프셋이 발생하면 보드 클램핑 또는 비전 시스템의 기계적 정렬 불량을 나타냅니다.
리플로우 오븐에 들어가기 전에 솔더 페이스트 검사 불량을 포착함으로써 SPI는 리플로우 후 재작업의 훨씬 큰 비용을 절감합니다.
구현 지침은 JLCPCB의 종합 솔더 페이스트 검사(SPI) 가이드를 참조하십시오.
높은 FPY를 위해 JLCPCB 정밀 스텐실을 선택해야 하는 이유
신속 프로토타이핑과 대량 생산 모두에서 스텐실 공급업체의 품질이 인쇄 수율의 주요 결정 요인입니다. JLCPCB는 전문가급 스텐실을 제공하며, 이 가이드에서 논의된 모든 변수를 해결하도록 설계되었습니다.
기술 사양
- 레이저 정밀도: ±0.003 mm 공차로 개구부가 설계 사양과 정확하게 일치합니다.
- 재료: 304 HTA 스테인리스강으로 포일 장력과 가스킷 밀봉을 유지합니다.
- 두께: 초파인 피치 부품에는 0.06 mm, 고전력 전자기기에는 0.3 mm로 업계 표준의 대부분을 커버합니다.
- 공정: 복잡한 다부품 보드를 위한 나노 코팅, 전해 연마, 스텝 스텐실, 초음파 저항 접착제.
물류 이점
- 제작 시간: 업계 최고 수준으로 최대 12시간 납기 가능.
- 가격: 최소 주문 없이 $3 USD부터 시작.
- 글로벌 배송: 180개국 이상.
- 주문: Gerber 또는 DXF 파일 업로드, 최소 5분 내 견적 제공.
솔더 페이스트 인쇄 불량에 관한 FAQ
Q: 프레임 스텐실과 프레임리스 스텐실의 차이점은 무엇인가요?
프레임 스텐실은 자동화 SMT 라인의 최상의 안정성과 반복성을 위해 단단한 알루미늄 프레임에 장착됩니다. 프레임리스 스텐실(포일)은 텐셔닝 시스템과 함께 사용하며 프로토타이핑에 이상적이고 비용 효율적이며 보관이 쉽지만 손상되기 쉽고 올바르게 다루지 않으면 인쇄 중 정렬이 맞지 않을 수 있습니다.
Q: 인쇄에 어떤 솔더 분말을 사용해야 하나요?
입자 크기는 스텐실의 가장 작은 개구부와 일치해야 합니다. IPC-7525의 5볼 규칙에 따르면 가장 작은 개구부는 가장 큰 분말 입자 직경의 최소 5배 이상이어야 합니다. 0.5 mm 피치까지의 대부분의 현대 SMT 작업에는 Type 4 페이스트(입자 최대 38 µm)가 기본입니다. 0201, 01005 및 0.4 mm 피치 BGA 작업에는 Type 5(입자 최대 25 µm)로 낮춰 매우 작은 개구부에서 페이스트가 깨끗하게 방출되도록 하십시오. 과대 입자는 구멍을 막아 페이스트 부족 불량을 유발할 수 있습니다.
Q: 스텝 스텐실은 언제 필요한가요?
스텝 스텐실은 여러 포일 두께를 가진 스텐실입니다. 보드의 서로 다른 부품에 인쇄되는 솔더 페이스트 부피가 달라야 할 때 필요합니다. 예를 들어, 파인 피치 BGA 부품은 0.1 mm의 페이스트가 필요하지만 대형 전원 커넥터는 충분한 지지를 위해 0.15 mm의 페이스트가 필요합니다.
Q: 스텐실 하부는 얼마나 자주 세척해야 하나요?
표면 처리가 없는 표준 관행은 파인 피치 작업에서 1~3회 인쇄마다 세척입니다. 나노 코팅 스텐실은 이 주기를 20~50회 인쇄로 연장합니다. SPI 데이터가 페이스트 부피의 점진적 감소 추세를 보이면 스텐실 하부에 페이스트가 축적되고 있다는 신호이므로 세척 빈도도 높여야 합니다.
결론: 정밀 스텐실로 SMT 불량 방지
솔더 페이스트 불량은 피할 수 없는 것이 아닙니다. 70% 규칙을 가이드로 삼고 스텐실 엔지니어링을 최적화하면 초도 합격률을 크게 향상시킬 수 있습니다.
성공하려면 스텐실 장력과 습도 같은 변수를 균형 있게 관리해야 합니다. 정밀 공구에 투자하는 것이 가장 비용 효율적인 수단입니다. 이는 불안정한 단계를 안정적이고 반복 가능한 작업으로 전환시킵니다.
지속적인 성장
인두 팁에 솔더 입히는 방법: 첫 사용과 재코팅
핵심 요약 처음 가열할 때부터 솔더를 입히십시오 인두를 약 315~370 °C(600~700 °F)로 가열하고 황동 수세미로 팁을 닦으십시오. 작업 면 전체에 새 플럭스 심 솔더를 녹여 얇고 거울처럼 빛나는 막을 만든 뒤, 남는 솔더를 닦고 얇게 한 번 더 입힙니다. 팁 상태에 따라 다시 코팅하십시오 팁에는 항상 솔더막을 유지하십시오. 젖음이 고르지 않아지면 바로 다시 입히고, 전원을 끄기 전에는 넉넉히 코팅해 사용하지 않는 동안의 산화를 막습니다. 도금 팁에 연마재를 사용하지 마십시오 줄이나 사포로 문지르면 철 도금층이 손상되고, 드러난 구리가 녹은 솔더에 용해됩니다. 젖음이 나빠진 팁은 플럭스를 이용한 부드러운 세척을 반복하고 팁 재생제는 소량만 사용하십시오. 도금이 손상되면 팁을 교체합니다. 솔더를 제대로 입힌 팁은 솔더를 빠르게 녹이고 열을 잘 전달하며 더 오래 사용할 수 있습니다. 솔더막 없이 산화된 팁은 충분히 뜨거워도 접합부에 닿는 부분에서 솔더가 잘 녹지 않을 수 있습니다. 팁에......
JST 커넥터 납땜 가이드: 삽입 실장·표면 실장·기판 간 연결
핵심 요약 커넥터 납땜에는 전기적 연결과 기계적 고정이 모두 중요합니다 헤더를 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 모서리 핀 하나를 임시 납땜한 뒤 정렬을 확인하십시오. 나머지 핀과 모든 기계적 고정 탭을 납땜해야 합니다. 커넥터 결합과 케이블 당김에 의한 힘은 하우징과 고정부가 지탱하도록 해야 합니다. 실장 방식에 맞춰 납땜 방법을 선택하십시오 삽입 실장형 헤더는 도금 홀을 솔더로 충분히 채워야 하며, 열이 잘 빠져나가는 전원 핀에는 큰 인두 팁과 플럭스를 사용합니다. 표면 실장형은 임시 고정 후 정렬하고 고정 탭을 완전히 납땜해야 합니다. 기판 간 커넥터는 평탄도를 확인해야 하며, 전선 쪽 JST 하우징에는 압착 접점을 사용하도록 설계되어 있습니다. 부품이 허용하는 조건에서 리플로를 사용하십시오많은 표면 실장형 JST 헤더는 리플로를 지원합니다. 핀 인 페이스트 공정으로 삽입 실장형 커넥터를 다른 표면 실장 부품과 같은 주기에 납땜할 수도 있습니다. 정확한 부품 번호의 데이터시트에서 리플로 조......
직류 전원 잭 납땜 방법: 배럴 잭과 전원 커넥터
핵심 요약 인두를 대기 전에 극성을 확인하십시오 어댑터 라벨, 기기 표시, 잭의 핀 배치를 대조해 중심 양극과 중심 음극 배선을 확인하십시오. 역극성은 전압 레귤레이터나 마이크로컨트롤러를 즉시 손상시킬 수 있습니다. 큰 접합부에 충분한 열을 공급하십시오 직류 전원 잭 단자는 열용량이 큽니다. 큰 끌형 또는 사선형 팁, 충분한 가열 시간과 열, 플럭스를 사용해 도금 홀을 채우십시오. 탁하고 거친 표면이 아닌 매끄럽고 빛나는 필릿을 형성해야 합니다. 기계적 강도를 확보하십시오 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 플러그 삽입력을 받는 모든 금속 고정 탭을 납땜하십시오. 패널 장착 케이블에는 당김을 분산하는 구조를 추가합니다. 기판의 표면 실장 부품은 스텐실과 한 번의 리플로로 처리하고, 잭은 손으로 납땜할 수 있습니다. 직류 배럴 잭은 기판에서 가장 단순한 부품처럼 보입니다. 단자가 세 개이고 펌웨어도 없지만, 회로가 소비하는 모든 전류가 이 부품을 통과합니다. 어댑터를 꽂을 때마다 밀기, 비틀기......
오디오 잭을 기판에 납땜하는 방법
핵심 요약 정확한 핀 배치를 먼저 확인하십시오 TS, TRS, TRRS 잭은 접점 수와 기판 단자 번호가 다릅니다. TRRS 배선은 CTIA 또는 OMTP 규격을 따르므로 납땜 전에 제조사 데이터시트와 기판 풋프린트로 모든 핀을 확인하십시오. 열과 솔더 양을 관리하십시오 가는 인두 팁, 플럭스, 최소한의 솔더를 사용하십시오. 핀 하나를 임시 고정해 잭을 기판에 밀착시켜 반듯하게 놓고, 접점 하나씩 납땜해 좁은 단자 사이의 브리지를 예방합니다. 고정 후 기능을 확인하십시오 지정된 모든 기계적 장착 탭을 납땜해 플러그 삽입력이 신호 접합부에 부담을 주지 않도록 하십시오. 확대하여 핀 사이를 검사하고 플럭스 잔류물을 제거한 뒤, 최종 조립 전에 양쪽 오디오 채널, 접지, 마이크를 확인합니다. 오디오 잭 납땜은 올바른 핀 배치, 기판 풋프린트, 작업 순서를 확인하는 데서 시작합니다. 3.5 mm 오디오 잭은 접점이 작고 촘촘해 솔더가 많으면 쉽게 브리지가 생깁니다. 불량 접합부는 지직거리는 소리, 한......
핀 헤더 납땜 방법: 스루홀과 SMD를 바르게 실장하는 요령
핵심 요약 브레드보드나 지그를 사용합니다. 작업 중 핀 헤더가 기울어지지 않도록 고정합니다. 한 핀만 먼저 가고정합니다. 나머지 핀을 납땜하기 전에 정렬 상태를 확인합니다. 가열 시간은 짧게 유지합니다. 과도한 열로 플라스틱 하우징이 녹지 않도록 합니다. 절단형 헤더는 플라스틱 사이를 자릅니다. 핀 자체를 억지로 자르지 말고 핀 사이의 홈을 이용합니다. SMD 헤더는 표면 패드에 실장합니다. 스루홀과 작업 방식이 다르며 페이스트 인쇄와 리플로우를 사용할 수 있습니다. 핀 제거에는 솔더와 흡납 도구를 활용합니다. 새 솔더를 조금 보충한 뒤 솔더 위크, 흡입기 또는 적절한 열풍 재작업 방법을 사용합니다. 핀 헤더가 기울어지는 이유 핀 헤더를 납땜한 뒤 기울어진 것을 발견하면 브레드보드나 상대 커넥터에 제대로 끼우기 어렵습니다. 핀을 바르게 정렬하는 작업은 일반적인 납땜과는 별도의 요령이 필요합니다. 이 글에서는 스루홀과 SMD 핀 헤더의 정렬 및 납땜 방법, 브레이크어웨이 헤더를 길이에 맞게 자르......
QFN 납땜 가이드: 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우 공정
핵심 요약 솔더 페이스트 스텐실은 균일한 QFN 솔더 접합부를 만드는 가장 안정적인 방법입니다. 중앙 써멀 패드는 하나의 큰 페이스트 영역이 아니라 창문형(window-pane) 패턴으로 나눕니다. 솔더 페이스트 양을 관리해 부품 들뜸, 브리지와 과도한 보이드를 방지합니다. 리플로우는 예열·소크, 피크 리플로우, 완만한 냉각 순서의 온도 프로파일을 적용합니다. 인두를 이용한 수작업 납땜은 일부 QFN에만 적합하며 중앙 써멀 패드를 효과적으로 접합하기 어려울 수 있습니다. QFN 접합부는 패키지 아래에 가려지므로 연속성 테스트, 테스트 포인트 또는 필요에 따라 X선으로 검사합니다. QFN 패키지는 소형화, 열 성능 및 RF 성능에 유리하지만 주변 패드와 중앙의 넓은 써멀 패드가 모두 패키지 아래에 숨어 있습니다. 인두만으로는 접합부에 접근하기 어려워 단락, 오픈 또는 리플로우 중 칩이 패드 위에서 뜨는 문제가 발생할 수 있습니다. 이 가이드에서는 솔더 페이스트 스텐실과 리플로우를 이용한 QFN ......