QFN 패키지에 대한 포괄적인 가이드: 전자 분야의 장점, 유형 및 응용 분야
1 분
- QFN 패키지란 무엇인가요?
- QFN 패키징 및 부품
- QFN 패키지의 장점
- QFN 마킹 사양
- QFN 패키지 조립
- QFN 패키징의 적용
- QFP와 QFN: 차이점은 무엇인가? 어떻게 선택해야 하는가?
- 펀칭 타입 QFN 및 톱질 타입 QFN
- 다른 인기 있는 QFN 패키지 유형
4중 플랫 무연(QFN) 패키지는 작고 가벼우며 얇은 프로필을 가진 IC 패키지 유형입니다. 조립 후에도 리드를 보고 접촉할 수 있기 때문에 칩 스케일 패키지라고도 합니다. 리드 대신 패키지 하단에 전극 패드가 있고, 우수한 열 성능을 제공하는 열 패드가 있습니다.
QFN 패키지는 모바일 기기와 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다. 많은 중요한 선택 사항 중에서 QFN 패키징은 항상 인기 있는 선택이었습니다. 이 유형의 패키지가 왜 그렇게 인기가 있을까요? 여러분도 프로젝트에 사용해야 할까요? 이 가이드는 이에 대한 명확하고 포괄적인 연구를 제공합니다.
QFN 패키지란 무엇인가요?
QFN은 납이 없는 정사각형 플랫을 의미합니다. QFN 패키지는 실리콘 칩(ASIC)을 인쇄 회로 기판(PCB)에 연결합니다. 표면 실장 기술을 사용하여 달성됩니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 패키지에는 과거에 존재했던 고전적인 단서가 없습니다. 납이 없는 정사각형 플랫 패키지에는 일반적인 리드가 없지만 아래에 오픈 패드가 있는 에지 패드가 있습니다. 이 구조는 전기적 및 열적 성능을 향상시킬 수 있으므로 QFN 패키지가 사용자에게 인기가 있습니다.
QFN 패키징 및 부품
QFN 패키지는 표면 실장 기술의 리드리스 패키지입니다. QFN 패키지는 일반적으로 다음과 같은 기본 구성 요소로 구성됩니다.
리드 프레임: 이 부분은 IC의 성능을 결정하는 데 매우 중요합니다. 기본적으로 패키지 지지대 역할을 합니다.
단일 또는 다중 칩: 이는 실제로 패키지 내의 실리콘 칩이며 표면 실장 기술을 사용하여 회로 기판에 장착됩니다.
용접 와이어: 일반적으로 구리나 금으로 만들어집니다. 이 와이어는 리드 프레임과 칩 사이에 필요한 연결을 형성합니다.
몰딩 플라스틱: 이 소재는 내부 구성 요소를 둘러싸고 보호합니다. 전기 절연을 제공하고 부식을 방지하며 패키지의 내구성과 신뢰성을 향상시킵니다.
QFN 패키지의 장점
QFN 패키지는 다양한 전자 애플리케이션에서 매우 바람직한 여러 가지 장점을 제공합니다. 바닥에 노출된 열 패드로 인해 열 성능이 뛰어납니다. 소형 크기와 리드가 없어 공간 효율성이 뛰어나 공간이 제한된 장치에 이상적입니다. QFN 패키지는 또한 전기 경로가 짧고 인덕턴스가 낮아 전기적 성능이 향상되었습니다. 또한 무연 규정을 준수하며 조립 중에 취급하기 쉬워 제조 공정이 간소화됩니다. 전반적으로 QFN은 다음과 같은 특징이 있다고 말할 수 있습니다.
- 저렴한 비용
- 좋은 전기적 성능
- 우수한 열 성능 및 방열
- 소형 폼 팩터 및 경량
- 다이와 리드 프레임을 연결하는 짧은 본드 와이어
- 짧은 본드 와이어로 인한 낮은 리드 인덕턴스
QFN 마킹 사양
QFN 패키지는 비교적 작기 때문에 이제는 읽을 수 있는 표시를 위한 많은 공간을 허용하지 않습니다. 5mm x 5mm QFN은 한 줄에 최대 5~6개의 문자를 가질 수 있습니다. 3~4줄도 가능합니다.
와이어 본딩:
금 와이어 본드는 수년간 기본 소재였습니다. 여전히 사용 가능하지만 구리로 대체되고 있습니다. 구리 와이어 본드는 비용이 낮고 전도성이 더 좋습니다. 그러나 구리 와이어는 와이어를 패드에 본딩하는 데 더 많은 힘이 필요합니다. 많은 반도체 파운드리는 일반적으로 더 두꺼운 패드가 필요하기 때문에 구리 본딩을 지원하도록 설계된 IO 패드 셀을 공급합니다.
다이 부착:
이것은 다이를 리드 프레임 패드에 고정하는 에폭시 재료입니다. 시스템의 전기적 요구 사항에 따라 전도성과 비전도성의 두 가지 주요 유형이 사용됩니다. 전기 전도성 재료(예: 은이 포함된 에폭시)는 열 전도성이 더 좋은 경향이 있습니다.
QFN 패키지 조립
1) PCB 청소 및 솔더 페이스트 도포: 보드를 청소한 다음 패드에 솔더 페이스트를 스텐실합니다.
2) QFN 배치: QFN 패키지를 납땜된 패드에 맞춰서 배치합니다.
3) 리플로우 솔더링: QFN을 납땜하기 위해 올바른 온도 프로파일을 갖춘 리플로우 오븐을 사용하세요.
4) 검사: 정렬 및 납땜 품질을 확인하기 위해 시각 및 X선 검사를 수행합니다.
5) 재작업(필요한 경우): 뜨거운 공기 재작업을 사용하여 결함을 수정합니다.
6) 최종 테스트: 전기적, 기능적 테스트를 실시하여 올바르게 조립되었는지 확인합니다.
QFN 패키징의 적용
QFN 패키지는 공간 절약 과 최고 수준의 성능이 중요한 분야에서 특히 인기가 있습니다 . QFN은 다음 분야에서 사용됩니다.
가전제품: 사각형 납 없는 패키지는 일반적으로 스마트폰과 태블릿에 사용됩니다. 일반적인 목적은 작은 면적을 차지하고 뛰어난 열 관리 기능을 갖는 것입니다.
자동차 시스템: QFN 패키지는 성능이 뛰어나 엔진 제어 장치와 같은 중요한 모듈에 사용되는 장치입니다.
통신 장비: QFN은 빠른 신호 처리가 필수적인 고속 네트워크 장비에 적용될 수 있습니다.
QFP와 QFN: 차이점은 무엇인가? 어떻게 선택해야 하는가?
QFP와 QFN은 가장 일반적인 두 가지 집적 회로 패키지입니다. 이름은 글자 하나만 다르지만 QFP 패키지는 패키지 본체에서 튀어나온 갈매기 날개 리드가 있습니다. 이는 검사나 재작업에 매우 유용하며 동시에 매우 컴팩트합니다.
PCB의 공간이 제한적이고 컴팩트한 크기가 필수적인 경우, 리드가 없고 풋프린트가 작기 때문에 QFN 패키지가 선호될 수 있습니다. 반면, 구성 요소에 더 많은 핀 수와 더 넓은 리드 간격이 필요한 경우 QFP 패키지가 더 적합할 것입니다. 열 고려 사항, 납땜 기술 및 조립 공정도 특정 애플리케이션에 대한 최적의 패키지를 결정하는 데 역할을 합니다.
펀칭 타입 QFN 및 톱질 타입 QFN
제조 공정에 따라 QFN 패키징은 두 가지 주요 유형으로 나눌 수 있습니다. 이름은 싱귤레이션 방법을 기반으로 하며, 펀칭된 QFN은 펀칭 도구로 분리되고 , 톱질된 QFN은 대량의 패키징을 단일 단위로 톱질하여 분리됩니다.
1) 펀치형 QFN: 이 유형은 몰드 캐비티로 생산됩니다. 몰딩 공정이 끝나면 특수 도구를 사용하여 몰드 기판에서 각 개별 패키지를 스탬핑합니다. 이 방법은 대량 생산에 매우 효율적이며 일반적으로 깨끗하고 날카로운 절단 효과를 냅니다.
2) 톱질형 QFN: 반면, 톱질형 QFN은 몰드 어레이 공정으로 생산됩니다. 이는 톱을 사용하여 큰 몰드 포장재를 개별 단위로 자르는 공정을 포함합니다. 이 기술은 대량의 데이터를 관리하는 데 매우 효과적입니다.
대량 생산은 톱질형 QFN을 지원하는 경향이 있는 반면 , 펀치형은 종종 저용량 제품에서 볼 수 있습니다. 둘 다 매우 유사한 전기적 및 열적 특성을 가지고 있습니다. 아래 그림은 펀칭 및 톱질 QFN의 패키지 구조 차이를 보여줍니다.
다른 인기 있는 QFN 패키지 유형
QFN 패키지는 다양한 유형으로 제공됩니다. 다음은 몇 가지 인기 있는 패키지입니다.
에어 캐비티 QFN: 플라스틱 또는 세라믹 뚜껑, 구리 리드 프레임, 밀봉 없는 개방형 플라스틱 성형 본체로 구성됩니다. 에어 캐비티 QFN 패키지는 주파수가 20~25GHz인 마이크로파 시스템에서 사용됩니다.
플라스틱 몰드 QFN: 플라스틱 몰드 QFN은 에어 캐비티 QFN보다 저렴합니다. 플라스틱 컴파운드와 구리 리드 프레임으로 구성되어 있습니다. 이 유형의 QFN 패키지는 2-3GHz 주파수 애플리케이션에 사용됩니다. 플라스틱 몰드 QFN 패키지에는 뚜껑이 없습니다.
습식 플랭크가 있는 QFN: 이 유형의 QFN은 설계자가 습식 플랭크가 제공하는 높이를 통해 패드가 PCB에 장착되었는지 시각적으로 확인할 수 있도록 도와줍니다.
플립칩 QFN: 플립칩 QFN에서 제공하는 저렴한 모델 패키지. 이 패키지는 플립칩 상호 연결을 사용하여 전기적 연결을 설정합니다.
와이어 본드 QFN: 이 패키지에서는 와이어를 사용하여 PCB를 칩 단자에 연결합니다.
지속적인 성장
FPC 설계 파라미터: 층수·두께·선폭·비아·보강판 가이드
FPC(연성 인쇄회로기판)를 주문할 때는 층수와 외형 크기만 정해서는 부족합니다. 굽힘 구간, 구리 두께, 커버레이, 비아, 보강판과 패널 설계가 함께 맞아야 제작과 조립이 수월합니다. 아래는 JLCPCB의 현재 FPC 제조 사양을 바탕으로 주문 전 확인할 주요 파라미터를 정리한 가이드입니다. FPC 파라미터란? FPC 파라미터는 소재·적층·구리 두께·배선 규칙·홀·커버레이·표면처리·보강판·패널 등 제조 조건을 뜻합니다. 제작 가능 범위와 권장 설계값은 다를 수 있으므로, 최소 한계에 맞추기보다 여유를 두고 설계하세요. 반복 굽힘 수명은 두께와 굽힘 반경, 구리 구조, 반복 횟수에 따라 달라지며 특정 수치를 보편적으로 보장할 수 없습니다. FPC는 커넥터와 굽힘 위치에 따라 외형·단자·보강판 구성이 달라집니다. 층수·크기·두께부터 결정하기 항목 JLCPCB 공개 사양 기준 설계 시 확인 층수 1층·2층·4층 FPC 회로 연결, 비아, 굽힘 위치와 적층 구조 외형 크기 일반 최대 234 × 49......
FPC 안전거리 설계 가이드: 커버레이·패드·비아·보강판
FPC(연성 인쇄회로기판)는 휘어지는 구조와 얇은 절연층 때문에 패드·커버레이·비아의 간격을 엄격하게 관리해야 합니다. 작은 간격 하나가 패드 들뜸, 동박 균열, 단락으로 이어질 수 있습니다. 아래 수치는 JLCPCB의 2026년 FPC 설계 안내를 기준으로 정리한 제조 경험 참고값입니다. 재료·두께·커버레이·레이저 공정과 제품 요구가 다르면 값이 달라질 수 있으므로 모든 업체의 산업 표준으로 일반화하지 마세요. 바로 보기: 커버레이 · 외형·비아 · 패드·배선 · 보강판·EMI FPC 커버레이와 경성 PCB 솔더 마스크를 구분하세요 FPC의 커버레이는 보통 절연 필름과 접착층으로 회로를 덮습니다. 경성 보드의 액상 솔더 마스크와 가공·정렬 조건이 다르므로 작은 마스크 댐과 개구 여유를 그대로 복사하지 않습니다. 실제 주문이 필름 커버레이인지 다른 공법인지 확인하세요. 아래 표의 0.5 mm는 가이드에서 브리지 유지를 위해 요구하는 패드 사이 간격입니다. 브리지 자체의 남는 폭과 혼동하지 마세......
Via-in-Pad 설계 가이드: BGA 배선, 충전·캡핑 공정과 주의사항
Via-in-Pad(VIP)는 부품의 솔더 패드 안에 비아를 배치하는 PCB 설계 방식입니다. BGA처럼 패드 간격이 좁은 부품에서는 신호를 다른 층으로 곧바로 빼내 배선 공간을 확보할 수 있습니다. 하지만 열린 비아가 솔더를 빨아들이면 접합 불량이 생길 수 있어 비아 충전·평탄화·도금 캡핑을 제조 공정과 함께 검토해야 합니다. 일반 비아는 패드 밖에, Via-in-Pad는 솔더 패드 안에 배치됩니다. Via-in-Pad란 무엇인가요? 패드는 부품 단자가 납땜되는 구리 영역이고, 비아는 PCB 층 사이를 전기적으로 연결하는 구멍입니다. 전통적인 설계는 패드에서 짧은 배선을 빼낸 뒤 비아를 놓습니다. VIP는 그 연결 지점을 패드 안으로 옮겨 팬아웃 길이를 줄이고 다른 층으로 직접 연결합니다. 모든 0.8 mm 이하 BGA에 반드시 필요한 방식은 아니며 피치, 핀 배열, 층 수와 제조 가능한 선폭·간격에 따라 결정합니다. 촘촘한 BGA 팬아웃에서는 패드 안 비아가 배선 공간을 확보할 수 있습니다......
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......