This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

SMT 스텐실 피듀셜: 종류, 설계 규칙 및 배치

최초 게시일 Jun 04, 2026, 업데이트 되였습니다. Jul 16, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 스텐실 피듀셜이란?
  • 스텐실 피듀셜 vs. PCB 피듀셜: 차이점은?
  • SMT 스텐실의 3가지 피듀셜 옵션 분석
  • 설계 표준 및 배치 전략 (IPC-7525)
  • 신뢰할 수 있는 SMT 인쇄를 위한 피듀셜 활용 방법
  • JLCPCB에서 커스텀 피듀셜 SMT 스텐실 주문하기
  • SMT 스텐실 피듀셜 관련 FAQ
  • 결론: 고수율 조립을 위한 SMT 스텐실 피듀셜 마스터하기

핵심 요약

정렬 정밀도가 핵심입니다: ±0.003mm 정밀도의 스텐실도 50마이크론 정도의 오정렬이 발생하면 불량 기판을 만들게 됩니다. 피듀셜만이 이를 방지할 수 있습니다.

반식각(블라인드) 피듀셜이 업계 표준입니다: 솔더 페이스트 오염 위험 없이 최대의 광학적 대비를 제공하며, 0.5mm 미만의 피치에 이상적입니다.

3점 삼각측량은 파인 피치에 필수입니다: 2개의 피듀셜은 X, Y, 회전을 보정하지만, FR4의 신축을 감지하는 스케일링 보정에는 세 번째 피듀셜이 필요합니다.

304 HTA 스테인리스강은 뒤틀림을 방지합니다: 장력 어닐링 강재는 피듀셜 포인트 사이에서 포일 들뜸을 유발하는 잔류 응력을 제거하여, 10,000회 이상의 인쇄 사이클에서도 피듀셜 간 거리를 일정하게 유지합니다.

솔더 페이스트 도포는 표면 실장 기술(SMT) 조립 불량의 60~70%를 차지합니다. 엔지니어들은 트레이스 레이아웃이나 리플로우 프로파일 계획에 많은 시간을 할애하면서도, 스텐실과 PCB가 동일한 광학 좌표 시스템을 공유하는지 확인하는 중요한 요소를 종종 간과합니다.

정밀 제조 단독으로는 오정렬된 생산 라인을 구해낼 수 없습니다. ±0.003mm 정밀도로 절단된 스텐실도 PCB와 단 50마이크론만 어긋나면 불량 기판이 발생합니다.

0.4mm 피치 BGA에서 50마이크론의 미세한 이동만으로도 즉각적인 솔더 브리징이 발생합니다. 스텐실 피듀셜은 이러한 위험을 제거합니다. 인쇄 전에 프린터의 비전 시스템이 마크의 정확한 중심을 인식하고 X, Y 및 회전 오프셋을 즉시 계산·보정할 수 있도록 안정적인 고대비 기준점을 제공합니다.

$11 스텐실 쿠폰을 지금 받으세요!

$3부터 시작. 최소 주문 수량 없음. 12시간 생산. 프레임형/프레임리스, 전해 연마, 나노 코팅, 스텝 스텐실, SMD 스텐실 등 다양한 옵션을 선택하세요.

$11 쿠폰 받기

스텐실 피듀셜이란?

스텐실 피듀셜은 스테인리스 스틸 포일에 레이저로 절단된 비기능적 기준 마크입니다. 개구부(aperture)와 달리 회로 기판에 솔더 페이스트를 전달하지 않습니다. 그 목적은 순전히 광학적입니다. 자동 정렬 시스템이 서브픽셀 수준까지 마크의 정확한 중심을 찾을 수 있도록 고대비 타겟을 제공합니다.

최신 SMT 프린터는 엣지 감지 알고리즘과 결합된 고급 CMOS 또는 CCD 카메라를 사용합니다. 정렬 단계에서 기계는 분할 비전 카메라 시스템을 활용합니다:

  • 하향 카메라는 PCB 구리 레이어의 피듀셜을 인식합니다.
  • 상향 카메라는 스텐실 포일의 대응 피듀셜을 인식합니다.

프린터 소프트웨어는 이 좌표들을 교차 참조합니다. 편차가 감지되면, 스퀴지 스트로크 실행 전에 고응답 선형 서보 모터가 스텐실 위치를 조정합니다. 0402 수동 소자와 0.3mm 피치 BGA에서 이 실시간 정렬은 고수율 라인과 불량 더미의 차이를 결정합니다.

스텐실 피듀셜 vs. PCB 피듀셜: 차이점은?

두 마커 모두 자동화 조립 라인에 필수적이지만, 각각 서로 다른 생산 단계를 담당합니다.

PCB 피듀셜은 솔더 마스크를 통해 직접 노출된 에칭 구리 원형입니다. 부품 배치 전 픽앤플레이스 기계가 기판 레이아웃을 정확히 인식하기 위한 광학 타겟으로만 기능합니다.

반면 스텐실 피듀셜은 강철 시트에 직접 레이저로 절단됩니다. 페이스트 도포 직전에 스텐실 개구부를 기판의 표면 패드와 정렬하는 역할을 합니다.

PCB 피듀셜스텐실 피듀셜
소재구리 (ENIG / HASL / OSP)304 HTA 스테인리스강
인식 주체픽앤플레이스 기계SMT 프린터 비전 시스템
위치 허용 오차구리 레이어 레지스트레이션에 종속개구부 대비 ±10μm
대비 소스반사 구리 vs. 무광 기판함몰 에칭 vs. 광택 포일

SMT 스텐실의 3가지 피듀셜 옵션 분석

피듀셜 스타일 선택은 비전 시스템 성능에 직접 영향을 미치는 공정 신뢰성 결정입니다.

1피듀셜 없음: 프로토타입 기준선

광학 마크가 없으면 자동 정렬이 불가능합니다. 조립은 주얼러 루페, 테이프 고정, 수동 지그 등 수동 방식에 의존합니다. 이 방식은 0603 이상의 수동 소자를 포함하는 프로토타입에는 적합합니다. 그러나 0.4mm 미만의 파인 피치 레이아웃에서 기판 전체에 걸쳐 서브마이크론 정렬을 수동으로 유지하는 것은 현실적으로 매우 어렵습니다.

2관통 에칭(레이저 컷): 높은 대비, 높은 위험

이 마크는 강철 포일을 완전히 관통하는 투명한 구멍입니다. 원시 배경 대비가 뚜렷한 "블랙홀" 형태를 만들어 구형 비전 시스템도 쉽게 인식할 수 있습니다.

관통 컷 피듀셜의 위험

  • 인쇄 사이클 중 솔더 페이스트가 열린 구멍을 통해 빠져나와 PCB의 구리 피듀셜에 묻을 수 있습니다.
  • 흘러나온 페이스트가 픽앤플레이스 카메라를 막고 프린터 광학 렌즈를 오염시킵니다.
  • 생산 환경에서 비용이 높은 클리닝 다운타임을 유발합니다.

3반식각(블라인드): 업계 표준

이 방식은 업계의 전문 표준입니다. 마커는 기판과 맞닿는 포일 하단 면에 레이저로 각인됩니다. 스퀴지 면은 완전히 솔리드 상태를 유지하여 페이스트 누출을 방지하는 물리적 차단막을 형성합니다.

레이저 각인 공정은 함몰 포켓 내부를 미세하게 거칠게 처리합니다. 기계 링 라이트 아래에서 이 확산면은 빛을 효율적으로 산란시켜, 주변의 광택 있는 강철 포일과 선명하게 대비되는 어둡고 뚜렷한 형태를 만들어냅니다. 이 설계는 오염 위험 없이 최대의 광학 대비를 제공합니다.

정밀도 참고

JLCPCB의 반식각 피듀셜은 ±0.003mm 정확도로 위치가 지정됩니다. 0.3mm 피치 BGA와 같은 초파인 피치 조립에 이상적입니다.

설계 표준 및 배치 전략 (IPC-7525)

다양한 기계 플랫폼과 생산 로트에서 신뢰할 수 있는 스텐실 피듀셜에 필요한 형상 및 배치 규칙은 IPC-7525 또는 스텐실 설계 가이드라인에 정의되어 있습니다.

형상

원형이 선호됩니다. 회전 대칭이므로 중심 중력 알고리즘이 어떤 조명 각도에서도 마크의 정확한 중심을 결정할 수 있습니다. 표준 직경: 1.0~1.5mm. 마크 주변에는 피듀셜과 동일한 직경의 "여백 구역(quiet zone)"이 있어야 하며, 해당 구역 내에 개구부, 트레이스, 실크스크린이 없어야 합니다.

글로벌 vs. 로컬 피듀셜

기판 모서리의 글로벌 피듀셜은 전체 X, Y 및 회전 오프셋을 보정합니다. 핀 수가 많은 디바이스(0.5mm BGA, 파인 피치 QFP)의 경우, 해당 디바이스 주변에 대각선으로 배치된 로컬 피듀셜이 글로벌 마크로는 감지할 수 없는 국부적 뒤틀림을 보정합니다.

3점 삼각측량 방법

2개의 피듀셜은 X, Y 및 θ 오프셋을 측정하지만 스케일링은 측정하지 못합니다. 적층 및 열 사이클 과정에서 FR4 기판은 신축되는 경향이 있습니다. 두 마크 사이의 20마이크론 변위는 전 세계적으로 감지되지 않아 기판 중앙은 정확해 보이지만 가장자리 개구부에 오차가 남습니다.

이 문제는 "L" 패턴으로 배치하되 비대칭인 3개의 피듀셜로 해결합니다. 기계는 신축, 비선형 왜곡, 180° 방향 오류를 감지합니다.

정렬 방식X-Y 보정회전(θ)스케일링 / 신축
수동 (피듀셜 없음)불량 (인적 오류)불량없음
2점 정렬우수우수없음
3점 삼각측량우수우수우수

신뢰할 수 있는 SMT 인쇄를 위한 피듀셜 활용 방법

자동 정렬 워크플로우

프린터는 기판 초기 방향 설정을 위해 PatMax 이미지를 촬영합니다. LED 링 라이트는 피듀셜 엣지의 대비를 최대화하도록 보정됩니다.

비전 시스템은 픽셀 좌표를 실제 밀리미터 단위로 매핑하고, 고응답 선형 서보 모터가 X-Y-θ 보정을 수행합니다.

스퀴지 스트로크 준비 단계에서 서포트 플래튼이 기판을 스텐실 하단에 접촉시키며, 오차 범위는 10~20마이크론입니다.

실험실 환경에서의 수동 정렬

분할 비전 현미경 오버레이의 정확도는 ±25µm로, 0.5mm 피치 디바이스에 충분합니다. 캡턴 테이프로 제작한 더미 보드 고정 지그를 사용하면 스텐실 레지스트레이션 상태에서 빠른 기판 교체가 가능합니다.

304 HTA 스테인리스강이 중요한 이유

일반 304 강재는 냉간 압연 과정에서 잔류 응력이 발생합니다. 이 응력은 레이저 절단 과정에서 균일하게 해소되지 않아 "감자칩" 형태의 뒤틀림이 발생하고, 포일이 피듀셜 포인트 사이에서 PCB로부터 들뜨게 됩니다.

304 HTA(텐션 어닐링) 강재는 완전 경질 상태로 냉간 압연된 304 오스테나이트 스테인리스강을 저온에서 장력 어닐링 처리하여 포일을 연화시키지 않으면서 내부 응력을 해소한 것입니다. 완전 경질 상태의 경도, 강성, 탄성은 유지되면서 뒤틀림을 유발하는 잔류 응력이 제거됩니다.

그 결과, 피듀셜 간 거리가 일정하게 유지되고 평탄도가 확보되며, 10,000회 이상의 인쇄 사이클이 가능합니다. 또한 스퀴지 마모에 대한 우수한 내성으로 서비스 수명 전반에 걸쳐 피듀셜의 광학 이미지 충실도가 유지됩니다.

JLCPCB에서 커스텀 피듀셜 SMT 스텐실 주문하기

JLCPCB는 30대 이상의 LPKF 파이버 레이저 절단 기계를 보유하고 있으며, 피듀셜 마크와 개구부를 ±0.003mm 정밀도로 가공할 수 있습니다. 기본 소재는 304 HTA 스테인리스강만을 사용합니다.

JLCPCB 스텐실 주문 워크플로우는 다음과 같습니다:

  1. 거버 데이터 업로드 및 기본 파라미터 설정

    거버 파일을 업로드하십시오. 개구부 형상을 정의하기 위해 시스템은 솔더 페이스트 레이어가 필요합니다.

    "Select by JLCPCB" 섹션에서 JLCPCB 엔지니어 팀의 추천 두께를 선택하거나, 필요에 따라 커스텀 두께를 직접 지정할 수 있습니다.

    프레임리스와 프레임형 중 선택할 수 있습니다. 프레임형은 고속 자동화 프린터에 이상적입니다.

  2. 커스텀 피듀셜 전략 지정

    IPC-7525에 따라, 피듀셜은 조립 라인의 "눈"입니다. 사용 장비의 사양에 맞게 마커를 설정하십시오:

      반식각(기판 면): 업계 표준입니다. 페이스트 누출 없이 "룩업" 카메라에 고대비 광학 신호를 제공하는 레이저 각인 포켓입니다.
      관통 에칭: 포일을 완전히 관통하는 구멍입니다. "블랙홀" 효과가 시인성에 필요한 구형 비전 시스템이나 수동 정렬에만 권장됩니다.
  3. 최종 검토 및 특이사항 기재

    결제 전에 "Remark" 필드를 활용하여 구체적인 제조 요청을 기재하십시오:

      정확한 식각 깊이를 지정하십시오(예: "피듀셜 반식각 깊이 0.05mm").
      기판에 대형 파워 부품과 초파인 피치 BGA가 혼재하는 경우 "스텝 업" 또는 "스텝 다운" 영역을 요청하십시오.

    이러한 기술 사양을 반영하면 $3부터 시작하여 최소 12시간의 제작 시간으로 0.003mm 정밀도의 제조 생태계를 활용할 수 있습니다.

JLCPCB의
신뢰할 수 있는 커스텀 SMT 스텐실을 사용해 보세요!

프레임형/프레임리스, 전해 연마, 나노 코팅, 스텝 스텐실, SMD 글루 스텐실 등 다양한 옵션. $3부터 시작. 최소 주문 수량 없음. 12시간 생산.

지금 $11 쿠폰 받기 >

SMT 스텐실 피듀셜 관련 FAQ

Q: SMT 프린터 정렬에 스텐실 피듀셜 대신 PCB 피듀셜을 사용할 수 있습니까?

네, SMT 프린터는 PCB 피듀셜을 사용할 수 있지만, 이것이 스텐실 피듀셜을 대체하지는 않습니다. 프린터의 하향 카메라는 PCB 피듀셜(구리 레이어 기준)을 인식하고, 상향 카메라는 스텐실 피듀셜(개구부 기준)을 인식합니다. 시스템은 두 피듀셜의 오프셋을 계산하여 스텐실을 기판에 정렬하므로, 기판-스텐실 레지스트레이션 오류를 도입하는 것이 아닌 수정하기 위해서는 두 세트의 피듀셜이 모두 필요합니다.

Q: 스텐실에 피듀셜이 몇 개 필요합니까?

0.5mm 미만의 피치를 가진 부품이 포함된 모든 기판에는 최소 3개의 글로벌 피듀셜을 강력히 권장합니다. 2개의 피듀셜은 X, Y 및 θ를 보정하지만 기판 신축은 감지하지 못합니다. 세 번째 피듀셜은 삼각측량을 가능하게 하여 완전한 스케일링 보정을 제공하며, 기판 가장자리에서도 정렬 정밀도를 보장하는 유일한 방법입니다.

Q: 반식각 피듀셜에 특별한 클리닝이 필요합니까?

네. 반식각 피듀셜은 광학 대비를 제공하는 미세 각인 텍스처가 손상되지 않도록 부드러운 클리닝이 필요합니다. 초음파 클리닝은 공동현상으로 시간이 지남에 따라 마모를 유발할 수 있으며, 세제 사용 시 일반적으로 SMT 호환 약알칼리성(pH 9~11) 제품을 사용합니다.

Q: SMT 프린터에서 "Fiducial Not Found" 오류가 발생하는 원인은 무엇입니까?

관통 에칭 피듀셜의 페이스트 오염이 주요 원인입니다. 구멍 내부에 굳은 페이스트가 광학 프로파일을 변형시켜 비전 시스템이 패턴 매칭을 수행하지 못하게 합니다. 반식각(블라인드) 피듀셜로 전환하면 스퀴지 면이 솔리드 상태를 유지하여 페이스트가 마크 내부로 유입되는 것을 방지하므로, 이 장애 모드를 완전히 제거할 수 있습니다.

결론: 고수율 조립을 위한 SMT 스텐실 피듀셜 마스터하기

스텐실 피듀셜은 SMT 공정의 눈입니다. 설계자의 좌표 의도를 기계가 실행 가능한 정렬로 변환하는 기준점입니다. 피듀셜이 누락되거나, 오염되거나, 잘못된 유형을 사용하면 모든 후속 공정이 자신도 인식하지 못하는 문제를 보정하려 합니다.

프로토타입 제작에는 관통 컷 또는 피듀셜 없는 방식도 사용 가능합니다. 그러나 0.5mm 미만의 피치로 운영되는 모든 생산 환경에서는 IPC-7525에 따라 304 HTA 스테인리스강에 3점 삼각측량으로 배치된 반식각 마크만이 일관된 초기 통과 수율로 가는 신뢰할 수 있는 경로입니다.

±0.003mm 피듀셜 정밀도가 가능한 정밀 제조업체와 결합하면, 디지털 설계와 물리적 조립 사이의 "정밀도 갭"은 사실상 0이 됩니다.