PCB 피듀셜 마크 설계: 패드 크기·간격과 SMT 정렬
1 분
- 피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이
- JLCPCB 조립 주문의 참고값
- 글로벌 피듀셜과 로컬 피듀셜
- 패널 피듀셜과 생산 데이터
- 피듀셜 설계에서 흔한 오류
- 보드 피듀셜과 스텐실 피듀셜은 같은 파일인가요?
- 출도 전 점검
- 자주 묻는 질문
피듀셜 마크(Fiducial Marker)는 SMT 장비가 실제 PCB의 위치·회전·패널 변형을 인식하는 광학 기준점입니다. 테스트 패드나 툴링 홀과 달리 전기 접점이나 기계 고정용 부품이 아닙니다.
피듀셜은 스텐실 인쇄, 픽앤플레이스, AOI가 설계 좌표와 실제 보드 좌표를 맞추도록 돕습니다. 다만 피듀셜만 추가한다고 패드·스텐실·CPL의 모든 오류가 해결되지는 않습니다.
피듀셜·테스트 패드·툴링 홀의 차이
| 요소 | 장비가 사용하는 목적 | 전기 연결 |
|---|---|---|
| 피듀셜 | 광학 좌표·회전·스케일 기준 | 일반적으로 없음 |
| 테스트 패드 | ICT·기능 검사·프로그래밍 접촉 | 있음 |
| 툴링 홀 | 지그·패널 위치 결정 | 대개 NPTH |

피듀셜은 일반적으로 원형의 노출 구리 패드와 주변 솔더 마스크 개구로 만듭니다. 실크·동박·비아가 시야를 가리지 않도록 주변을 깨끗하게 유지합니다.
JLCPCB 조립 주문의 참고값
JLCPCB의 2026년 조립 안내는 피듀셜 구리 패드 직경 1 mm, 솔더 마스크 개구 직경 2 mm, 보드 가장자리와 피듀셜·킵아웃 포함 최소 3.35 mm를 권장합니다. 표준 조립에서 3~4개를 보드 가장자리에 배치하는 안내도 있습니다.
이는 특정 조립 서비스의 권장값입니다. 다른 장비·패널·보드 크기에서는 제조업체 지침이 우선합니다. 피듀셜 패드 직경 1 mm를 모든 SMT 라인의 절대 표준으로 쓰지 마세요.
피듀셜은 비대칭 모양보다 원형이 광학 중심 검출에 유리합니다. 보드 외곽·레일·V-cut·부품과의 간격이 실제 카메라 시야와 장비 지침에 맞는지 확인합니다.
글로벌 피듀셜과 로컬 피듀셜
글로벌 피듀셜은 보드 또는 패널의 전체 좌표계를 잡습니다. 대각선으로 떨어진 두 개가 위치·회전을 정의하고, 세 번째를 L자 형태로 추가하면 마크 패턴의 방향 식별과 장비가 지원하는 치수 변화 검토에 도움이 될 수 있습니다. 세 점만으로 보드 전체의 비선형 휨이 자동 보정되는 것은 아닙니다.
로컬 피듀셜은 0.5 mm급 QFP·QFN·BGA처럼 정렬 허용오차가 작은 부품 주변에 둡니다. 모든 IC에 로컬 마크가 필수인 것은 아니며 장비·패키지·조립업체 요구로 결정합니다.
양면 조립에서는 각 면의 피듀셜 요구와 스텐실 기준을 확인합니다. 부품이 없는 면의 마크를 무조건 복사하는 것보다 실제 장비 조건을 문의하세요.
패널 피듀셜과 생산 데이터
패널화한 보드는 레일과 패널 외곽에 글로벌 마크를 두고, 필요하면 각 서브보드에 보드 마크를 둡니다. 패널 휨·열팽창·V-cut 위치가 마크의 시야와 킵아웃을 침범하지 않아야 합니다.

피듀셜 위치는 Gerber·스텐실·패널 파일과 같은 좌표 기준을 사용합니다. 마스크나 실크가 마크를 가리지 않는지 Gerber 뷰어에서 확인하세요. 패널 레일에만 마크를 둘지, 서브보드·부품 주변에도 둘지는 패널 크기·변형과 장비의 보정 전략으로 정합니다.
피듀셜·패널·스텐실 요구사항을 정리했다면 PCB 조립 견적과 생산 패널 조건을 확인해 보세요.
피듀셜 설계에서 흔한 오류
- 뚫린 패드: 광학 마크 대신 비아·홀을 배치하지 않습니다.
- 페이스트 인쇄: 보드 마크에 의도치 않은 솔더가 올라오지 않도록 페이스트 레이어를 점검합니다.
- 마스크·실크 겹침: 마크뿐 아니라 주변 대비 영역을 깨끗하게 둡니다.
- 측정 기준 혼동: 구리 패드 직경, 마스크 개구 직경, 킵아웃과 보드 가장자리 이격을 구분합니다.
- 기구 간섭: 레일 고정·클램프와 높은 부품이 카메라 시야를 가리지 않게 합니다.
- 표면 오염: 산화·플럭스·스크래치와 반사 조건이 검출에 미치는 영향을 확인합니다.
ENIG·HASL·OSP 등의 표면 처리는 평탄도와 반사 특성이 다르지만 하나의 처리만 광학 인식을 보장하는 것은 아닙니다. 실제 조명·카메라·보관 조건과 함께 검토합니다.
보드 피듀셜과 스텐실 피듀셜은 같은 파일인가요?
보드의 노출 구리 마크와 스텐실에 가공하는 정렬 마크는 구분해야 합니다. 스텐실의 반각인·관통 마크 여부는 인쇄 장비에 맞춥니다. 보드 피듀셜 위에 페이스트를 인쇄하라는 의미로 해석하지 마세요.
JLCPCB 스텐실 피듀셜 안내에서 지원 옵션을 확인할 수 있습니다. 수동 인쇄와 자동 인쇄가 요구하는 기준이 다를 수 있으므로 주문 전에 맞춰야 합니다.
출도 전 점검
- 표준 조립·패널·양면 실장에 필요한 마크 수와 위치를 확인합니다.
- 구리·마스크·페이스트·실크 레이어를 각각 점검합니다.
- 원점과 리비전이 Gerber·CPL·패널 데이터에서 일치하는지 확인합니다.
- 외형·V-cut·클램프와 실제 이격 기준을 대조합니다.
- 보드 휨과 생산 지지 방법을 피듀셜 배치와 함께 검토합니다.
자주 묻는 질문
피듀셜은 최소 두 개면 충분한가요?
두 개가 위치와 회전을 정의할 수 있지만, 실제 조립업체는 세 개 이상이나 패널 레일 마크를 권장할 수 있습니다. 해당 장비 기준을 확인하세요.
피듀셜 주변에 동박을 두면 안 되나요?
광학 대비가 떨어지므로 일반적으로 피하는 것이 좋습니다. 필요한 킵아웃 크기는 장비·제조업체 지침을 따릅니다.
지속적인 성장
PCB 제조 공정의 단계별 가이드
소개 인쇄회로기판(Printed Circuit Boards, PCB)은 현대 전자기기의 핵심 구성 요소로서, 전자 부품과 회로의 물리적 기초를 제공합니다. PCB의 구성 요소와 제작 과정을 이해하는 것은 전자 공학자, 디자이너, 그리고 전자기기에 관심이 있는 모든 사람에게 매우 중요합니다. PCB 제작 과정 인쇄회로기판(PCB)의 제조 과정은 설계 도면을 전문적인 기판으로 변환하는 여러 단계로 구성되어 있습니다. 이 복잡한 과정은 주로 PCB 제조 전문 시설에서 수행되며, 에칭, 드릴링, 도금과 같은 다양한 기술이 사용됩니다. 또한, 고정밀을 위해 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기술이 통합되어 있습니다. 구리층은 여러 단계를 반복하여 제작됩니다. 먼저 감광막을 코팅한 후, 회로 패턴을 나타내는 마스크를 통해 자외선을 노출시키며, 이후 현상 과정을 거칩니다. 이 과정에서 회로 패턴이 드러나게 되며, 화학적 에칭을 통해 선택적으로 구리를 제거할 수 있게 됩니다. 최종적으로 남은 구리로 회로 패턴이 완......
`PCB 비도금 홀(NPTH) 설계 가이드: PTH 차이와 치수·공차
핵심 요약 비도금 관통홀(NPTH)은 홀 벽에 동박 도금이 없는 기계적 홀로, 기판 고정·위치 정렬·생산 지그에 사용합니다. 홀 위치와 가장자리 여유를 잘못 설계하면 조립이나 나사 체결 중 기판이 손상될 수 있습니다. 원문은 직경 약 0.5 mm 이상, 동박 이격 0.2~0.3 mm, 공차 ±0.08 mm를 예시로 들지만 실제 주문에는 최신 제조 사양을 적용해야 합니다. 가장자리 근처의 홀에는 충분한 기판 재료를 남기고 제조 파일에서 NPTH를 분명히 구분합니다. 시제품부터 양산까지 홀 치수와 DFM 검토를 함께 관리합니다. 기판을 케이스에 고정하면서 나사를 조일 때 PCB 가장자리에 미세한 균열이 생긴 적이 있나요? 고정 홀의 위치, 크기 또는 나사 머리 주변 여유가 맞지 않으면 전기 회로가 정상이어도 조립 중 손상될 수 있습니다. 임피던스나 디커플링을 꼼꼼히 검토하면서도 장착 홀은 마지막에 확인하는 경우가 있습니다. 기계적 홀은 보드의 정렬과 체결 후 내구성을 좌우합니다. 이 글에서는 비도......
PCB 에칭 계수란? 언더컷 계산과 배선 폭 관리 방법
핵심 요약 PCB 에칭 계수(etch factor)는 동박을 수직으로 제거한 깊이와 패턴 아래로 옆 방향으로 파고든 언더컷의 비율입니다. 언더컷을 관리하면 설계한 배선 폭과 실제 폭의 차이를 줄이고 임피던스·미세 패턴의 제조 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다. 설계에서는 배선 폭을 정확히 계산했는데 완성된 PCB에서는 더 좁아지는 경우가 있습니다. 원인 중 하나가 에칭 중 생기는 측면 언더컷입니다. 식각액은 동박을 아래로만 제거하지 않고 레지스트 아래쪽으로도 침투합니다. 이 때문에 단면은 완전한 직사각형보다 사다리꼴에 가까워질 수 있습니다. 에칭 계수는 수직 식각 깊이에 비해 측면 식각이 얼마나 발생했는지를 나타냅니다. 값이 높을수록 같은 깊이에서 언더컷이 작다는 뜻입니다. 에칭 계수와 실제 배선 폭의 관계 원문의 단순화된 예에서는 1 oz 동박을 약 35 µm로 보고 전체 두께를 식각합니다. 에칭 계수 EF가 3.0이면 한쪽 언더컷 U는 35/3≈11.7 µm, 양쪽 폭 손실은 약 23.4......
PCB 거버(Gerber) 파일 준비 방법: 제조 전 확인할 항목
핵심 요약 Gerber는 RS-274X 또는 지원되는 X2 형식으로 내보내고 모든 파일의 단위를 일치시킵니다. 동박, 솔더 마스크, 실크스크린, 보드 외곽선과 NC 드릴 데이터를 빠짐없이 준비합니다. 업로드 전 Gerber 뷰어에서 모든 층을 겹쳐 확인합니다. 애뉼러 링, 솔더 마스크 확장과 배선 간격 등 DFM 규칙을 점검합니다. 층 기능이 드러나는 파일명과 제조 메모를 사용합니다. 몇 주 동안 PCB 레이아웃을 다듬고 DRC를 통과한 뒤 제조 파일을 내보냈는데, 제조사에서 솔더 마스크 층이나 드릴 파일의 단위를 다시 확인해 달라고 연락하는 경우가 있습니다. 설계 파일이 올바르더라도 제조 데이터가 불완전하면 제작이 지연됩니다. 솔더 마스크 개구부와 드릴 위치처럼 생산에 필요한 정보를 전달하는 핵심 파일이 Gerber입니다. Gerber 세트를 정확하게 준비하면 제조사가 설계 의도를 해석하기 쉽습니다. 반대로 층이 누락되거나 단위가 맞지 않으면 재확인, 재제작 또는 기능 불량으로 이어질 수 있......
CB 슬롯 홀 설계 가이드: 도금·비도금 크기와 공차
핵심 요약 PCB 슬롯 홀은 길쭉한 개구부로, 납작한 핀·커넥터·실드 탭과 보드 정렬에 사용합니다. JLCPCB의 현재 안내 기준은 2층 도금 슬롯 최소 폭 0.5 mm, 다층 0.35 mm, 비도금 슬롯 1.0 mm입니다. 끝은 둥글게 만들고 길이는 폭의 최소 2배로 잡습니다. 원문은 더 여유 있는 2.5배를 권합니다. 패드의 애뉼러 링, 기판 가장자리 간격, DFM 규칙을 확인해 동박 단절과 도금 문제를 예방합니다. 도금 슬롯은 드릴 가공, 비도금 슬롯은 CNC 가공 조건을 확인합니다. 적절한 치수와 배치는 부품 고정, 조립 및 기구 신뢰성에 도움이 됩니다. 열 성능 개선 여부는 구조별로 검증해야 합니다. 시제품부터 양산까지 동일한 결과를 가정하지 말고 제작 파일과 공차를 주문별로 확인합니다. 납작한 전원 커넥터 핀이나 USB 실드 탭, 큰 릴레이 핀이 원형 홀에 들어가지 않을 때는 PCB 슬롯 홀을 사용합니다. 슬롯 홀은 폭보다 길이가 긴 비원형 개구부입니다. Gerber 파일에서 작은 ......
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......