PCB 비아 충진 가이드: 텐팅·플러깅·POFV 차이와 선택법
1 분
- 비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요?
- 수지 충진과 전도성 충진 중 무엇을 선택하나요?
- 비아 충진과 캡 도금은 어떤 순서로 진행되나요?
- 언제 충진 비아가 필요하고, 언제 생략할 수 있나요?
- Gerber 제출 전 비아 충진 설계 체크리스트
- JLCPCB 주문에서 확인할 조건
- 자주 묻는 질문
PCB 비아 충진(Via Filling)은 도금된 비아 내부를 수지나 전도성 재료 등으로 채우는 공정입니다. 패드 안에 비아를 넣는 비아 인 패드(Via-in-Pad) 설계에서는 충진 후 평탄화와 구리 캡 도금을 더해 부품을 실장할 표면을 만들기도 합니다. 이때 핵심은 단순히 구멍을 막는 것이 아니라 솔더 유출, 표면 평탄도와 배선 밀도를 함께 관리하는 것입니다.
모든 비아를 충진해야 하는 것은 아닙니다. 이 글에서는 텐팅·플러깅·충진·POFV의 차이와 수지·구리 페이스트 선택, BGA·QFN 설계 및 제작 주문 전 확인사항을 정리합니다.
바로 보기: 공정 비교 · 충진 재료 · 제작 과정 · 설계 체크리스트 · 주문 조건
비아 텐팅·플러깅·충진·POFV는 어떻게 다른가요?
비아의 전기적 연결은 기본적으로 홀 벽의 구리 도금이 담당합니다. 수지로 채운다고 비아가 절연 홀로 바뀌는 것은 아닙니다. 반대로 표면에 솔더 마스크를 덮었다고 내부까지 완전히 채워졌다고 볼 수도 없습니다.
| 구분 | 구조·목적 | 선택 시 주의점 |
|---|---|---|
| 오픈 비아 | 비아 패드에 솔더 마스크 개구를 둠 | 솔더 유입과 노출 금속의 접촉 가능성 확인 |
| 텐팅 | 비아 위를 솔더 마스크로 덮음 | 내부 충진이나 평탄한 실장면을 보장하지 않음 |
| 플러깅 | 잉크 등으로 홀 입구·내부를 막음 | 깊이·양면 처리·재료 정의가 업체마다 다를 수 있음 |
| 비아 충진 | 홀 내부를 지정 재료로 채움 | 충진 자체와 표면 구리 캡 도금은 구분해서 지정 |
| 충진 후 캡 도금, POFV·VIPPO | 충진·평탄화 후 위에 구리를 도금 | 패드 내 비아를 실장 가능한 표면으로 만드는 데 활용 |
POFV는 Plated Over Filled Via, VIPPO는 Via-in-Pad Plated Over를 가리키는 표현입니다. 제조사마다 메뉴와 명칭이 다를 수 있으므로 충진 재료, 캡 도금 여부와 대상 홀을 도면·주문 옵션으로 확인하세요.
수지 충진과 전도성 충진 중 무엇을 선택하나요?
비전도성 수지 충진: 평탄한 패드와 솔더 관리
수지 충진은 홀 내부를 비전도성 재료로 채우고 필요에 따라 캡 도금을 하는 방식입니다. 미세 피치 BGA처럼 패드 안에 비아가 필요한 경우 솔더가 홀로 빠져나가는 경로를 막고 실장면을 확보하는 데 유용합니다. 전류는 기존 홀 벽 도금과 연결된 동박을 통해 흐릅니다.
전도성 구리 페이스트: 열 특성까지 검토하는 선택지
구리 입자와 수지 성분을 포함한 전도성 페이스트는 비전도성 수지와 다른 열·전기 특성을 가집니다. 하지만 구리 페이스트 충진은 순수 구리 전해 도금으로 홀을 채우는 공정과 같지 않습니다. 재료의 열전도율을 비아 전체나 PCB 전체의 열전도율로 바꿔 해석하지 마세요.
방열 효과는 홀 벽 구리 두께, 비아 수·배열, 연결 동박층, 부품의 열 패드와 외부 냉각 조건에도 영향을 받습니다. 충진만으로 접합 온도가 일정 수치만큼 내려가거나 허용 전류가 일정 비율 증가한다고 일반화할 수 없습니다.
구리 충진 마이크로비아: 별도의 공정·신뢰성 검토
레이저 마이크로비아를 구리 도금으로 채우는 HDI 공정은 일반 관통 비아의 수지 충진과 다릅니다. 적층 마이크로비아는 충진 상태뿐 아니라 층간 접속부와 열 이력의 영향도 검토해야 합니다. 충진했다는 이유만으로 적층 구조의 신뢰성이 자동 확보되지는 않습니다.
비아 충진과 캡 도금은 어떤 순서로 진행되나요?
- 가공·도금: 홀을 만들고 세정·디스미어와 홀 벽 도금을 진행합니다.
- 충진: 대상 홀에 지정 재료를 주입합니다. 실제 공법은 홀 구조와 생산 설비에 따라 달라집니다.
- 경화·평탄화: 수지·페이스트를 경화하고 표면의 과잉 재료를 제거합니다.
- 캡 도금: 필요한 경우 추가 도금으로 패드 표면을 만듭니다.
- 검사: 전기적 연결, 표면 상태와 요구된 충진·도금 조건을 확인합니다.
표면 AOI만으로 홀 내부 전체의 충진 상태를 확인할 수는 없습니다. 단면 분석 등 내부를 확인하는 방법과 샘플링 범위, 허용 기준은 실제 제품·공정·계약 조건에 맞춰 정합니다. 모든 보드에 동일한 도금 두께나 보이드 허용률을 적용하는 것은 적절하지 않습니다.

언제 충진 비아가 필요하고, 언제 생략할 수 있나요?
- BGA 팬아웃: 패드 밖으로 비아를 빼기 어려운 밀도에서 검토합니다. 필요한 공정은 피치·패드 배열·배선층·제작 능력에 따라 달라집니다.
- QFN·전력 부품의 열 패드: 패드 내 비아가 솔더 양과 접합 상태에 미치는 영향을 검토합니다. 부품 제조사의 열·실장 권장사항이 우선입니다.
- 고속 신호: 패드와 비아의 배치 변경으로 연결 길이를 줄일 수 있지만 스텁, 안티패드와 기준면 전환도 함께 설계해야 합니다.
- 일반 신호 비아: 실장 패드와 떨어져 있고 별도 평탄도 요구가 없다면 텐팅 등으로 충분한지 비용과 위험을 비교합니다.
충진 재료를 넣는 것만으로 비아 스텁이 없어지거나 신호 반사가 자동으로 해결되지는 않습니다. 비아 인 패드의 배치 이점과 충진 재료 자체의 효과를 구분하는 것이 중요합니다.
Gerber 제출 전 비아 충진 설계 체크리스트
- 대상 비아를 전체·특정 직경·특정 위치 중 어떤 방식으로 지정할지 정합니다.
- 드릴 직경과 완성 홀 직경, 비아 패드 외경을 구분해서 전달합니다.
- 수지·전도성 페이스트·구리 도금 충진 중 필요한 공정을 확인합니다.
- 캡 도금과 표면 마감이 필요한지 명시합니다.
- 최소 애뉴러 링, 인접 동박 간격, 두께·종횡비를 제작업체와 확인합니다.
- 커넥터·시험 핀용 홀 등 열려 있어야 하는 홀을 충진 대상으로 잘못 지정하지 않습니다.
- 평탄도·검사·신뢰성 요구를 검토하고 필요한 경우 시제품 단면 평가를 요청합니다.
서로 다른 지시가 도면·Gerber·주문 메모에 섞이지 않게 하세요. 예를 들어 도면에는 수지 충진을, 주문에는 잉크 플러깅을 선택하면 의도한 비아 인 패드 구조와 달라질 수 있습니다.
JLCPCB 주문에서 확인할 조건
2026년 10월 확인한 JLCPCB 비아 처리 안내에는 6층 이상 다층 보드의 수지 충진 무료 제공과 해당 비아 처리 옵션의 홀 직경 제한이 안내되어 있습니다. 현재 안내의 0.5 mm 이하 조건을 모든 제조사·모든 비아 구조의 보편적 한계로 해석해서는 안 됩니다.
비아 인 패드 주문 가이드의 공정 선택 예시도 함께 확인하세요. 실제 적용 범위·표면 마감·추가 비용은 최신 견적 화면과 제작 검토 결과가 기준입니다. 특별한 열·신뢰성 요구가 있다면 주문 전에 문의하는 편이 좋습니다.
비아 위치와 직경, 충진·캡 도금 요구를 정리했다면 실제 PCB 파일로 제작 옵션을 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
비전도성 수지를 넣으면 비아가 전기를 통하지 않나요?
아닙니다. 도금된 비아의 전기적 연결은 홀 벽 구리가 담당합니다. 충진 재료가 비전도성이라는 뜻이지, 도금된 비아 전체가 절연된다는 뜻은 아닙니다.
비아 충진과 POFV는 같은 말인가요?
정확히 같지 않습니다. 충진은 내부를 채우는 공정이고, POFV는 충진된 비아 위에 구리 도금을 더하는 구조를 가리킵니다. 주문 시 두 조건을 함께 확인해야 합니다.
모든 열 비아를 전도성 재료로 채워야 하나요?
아닙니다. 열 경로와 실장 요구에 따라 선택합니다. 개방 비아, 수지 충진과 전도성 충진을 실제 보드 구조·조립 조건·비용으로 비교하세요.
충진 비아는 보이드가 전혀 없어야 하나요?
요구 기준은 비아 종류와 적용 규격·검사 조건에 따라 다릅니다. 일률적인 무보이드 보증이나 수율 수치를 모든 제품에 적용하기보다는 주문별 허용 기준을 확인해야 합니다.
지속적인 성장
PCB 제조 공정의 단계별 가이드
소개 인쇄회로기판(Printed Circuit Boards, PCB)은 현대 전자기기의 핵심 구성 요소로서, 전자 부품과 회로의 물리적 기초를 제공합니다. PCB의 구성 요소와 제작 과정을 이해하는 것은 전자 공학자, 디자이너, 그리고 전자기기에 관심이 있는 모든 사람에게 매우 중요합니다. PCB 제작 과정 인쇄회로기판(PCB)의 제조 과정은 설계 도면을 전문적인 기판으로 변환하는 여러 단계로 구성되어 있습니다. 이 복잡한 과정은 주로 PCB 제조 전문 시설에서 수행되며, 에칭, 드릴링, 도금과 같은 다양한 기술이 사용됩니다. 또한, 고정밀을 위해 컴퓨터 수치 제어(CNC) 기술이 통합되어 있습니다. 구리층은 여러 단계를 반복하여 제작됩니다. 먼저 감광막을 코팅한 후, 회로 패턴을 나타내는 마스크를 통해 자외선을 노출시키며, 이후 현상 과정을 거칩니다. 이 과정에서 회로 패턴이 드러나게 되며, 화학적 에칭을 통해 선택적으로 구리를 제거할 수 있게 됩니다. 최종적으로 남은 구리로 회로 패턴이 완......
`PCB 비도금 홀(NPTH) 설계 가이드: PTH 차이와 치수·공차
핵심 요약 비도금 관통홀(NPTH)은 홀 벽에 동박 도금이 없는 기계적 홀로, 기판 고정·위치 정렬·생산 지그에 사용합니다. 홀 위치와 가장자리 여유를 잘못 설계하면 조립이나 나사 체결 중 기판이 손상될 수 있습니다. 원문은 직경 약 0.5 mm 이상, 동박 이격 0.2~0.3 mm, 공차 ±0.08 mm를 예시로 들지만 실제 주문에는 최신 제조 사양을 적용해야 합니다. 가장자리 근처의 홀에는 충분한 기판 재료를 남기고 제조 파일에서 NPTH를 분명히 구분합니다. 시제품부터 양산까지 홀 치수와 DFM 검토를 함께 관리합니다. 기판을 케이스에 고정하면서 나사를 조일 때 PCB 가장자리에 미세한 균열이 생긴 적이 있나요? 고정 홀의 위치, 크기 또는 나사 머리 주변 여유가 맞지 않으면 전기 회로가 정상이어도 조립 중 손상될 수 있습니다. 임피던스나 디커플링을 꼼꼼히 검토하면서도 장착 홀은 마지막에 확인하는 경우가 있습니다. 기계적 홀은 보드의 정렬과 체결 후 내구성을 좌우합니다. 이 글에서는 비도......
PCB 에칭 계수란? 언더컷 계산과 배선 폭 관리 방법
핵심 요약 PCB 에칭 계수(etch factor)는 동박을 수직으로 제거한 깊이와 패턴 아래로 옆 방향으로 파고든 언더컷의 비율입니다. 언더컷을 관리하면 설계한 배선 폭과 실제 폭의 차이를 줄이고 임피던스·미세 패턴의 제조 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다. 설계에서는 배선 폭을 정확히 계산했는데 완성된 PCB에서는 더 좁아지는 경우가 있습니다. 원인 중 하나가 에칭 중 생기는 측면 언더컷입니다. 식각액은 동박을 아래로만 제거하지 않고 레지스트 아래쪽으로도 침투합니다. 이 때문에 단면은 완전한 직사각형보다 사다리꼴에 가까워질 수 있습니다. 에칭 계수는 수직 식각 깊이에 비해 측면 식각이 얼마나 발생했는지를 나타냅니다. 값이 높을수록 같은 깊이에서 언더컷이 작다는 뜻입니다. 에칭 계수와 실제 배선 폭의 관계 원문의 단순화된 예에서는 1 oz 동박을 약 35 µm로 보고 전체 두께를 식각합니다. 에칭 계수 EF가 3.0이면 한쪽 언더컷 U는 35/3≈11.7 µm, 양쪽 폭 손실은 약 23.4......
PCB 거버(Gerber) 파일 준비 방법: 제조 전 확인할 항목
핵심 요약 Gerber는 RS-274X 또는 지원되는 X2 형식으로 내보내고 모든 파일의 단위를 일치시킵니다. 동박, 솔더 마스크, 실크스크린, 보드 외곽선과 NC 드릴 데이터를 빠짐없이 준비합니다. 업로드 전 Gerber 뷰어에서 모든 층을 겹쳐 확인합니다. 애뉼러 링, 솔더 마스크 확장과 배선 간격 등 DFM 규칙을 점검합니다. 층 기능이 드러나는 파일명과 제조 메모를 사용합니다. 몇 주 동안 PCB 레이아웃을 다듬고 DRC를 통과한 뒤 제조 파일을 내보냈는데, 제조사에서 솔더 마스크 층이나 드릴 파일의 단위를 다시 확인해 달라고 연락하는 경우가 있습니다. 설계 파일이 올바르더라도 제조 데이터가 불완전하면 제작이 지연됩니다. 솔더 마스크 개구부와 드릴 위치처럼 생산에 필요한 정보를 전달하는 핵심 파일이 Gerber입니다. Gerber 세트를 정확하게 준비하면 제조사가 설계 의도를 해석하기 쉽습니다. 반대로 층이 누락되거나 단위가 맞지 않으면 재확인, 재제작 또는 기능 불량으로 이어질 수 있......
CB 슬롯 홀 설계 가이드: 도금·비도금 크기와 공차
핵심 요약 PCB 슬롯 홀은 길쭉한 개구부로, 납작한 핀·커넥터·실드 탭과 보드 정렬에 사용합니다. JLCPCB의 현재 안내 기준은 2층 도금 슬롯 최소 폭 0.5 mm, 다층 0.35 mm, 비도금 슬롯 1.0 mm입니다. 끝은 둥글게 만들고 길이는 폭의 최소 2배로 잡습니다. 원문은 더 여유 있는 2.5배를 권합니다. 패드의 애뉼러 링, 기판 가장자리 간격, DFM 규칙을 확인해 동박 단절과 도금 문제를 예방합니다. 도금 슬롯은 드릴 가공, 비도금 슬롯은 CNC 가공 조건을 확인합니다. 적절한 치수와 배치는 부품 고정, 조립 및 기구 신뢰성에 도움이 됩니다. 열 성능 개선 여부는 구조별로 검증해야 합니다. 시제품부터 양산까지 동일한 결과를 가정하지 말고 제작 파일과 공차를 주문별로 확인합니다. 납작한 전원 커넥터 핀이나 USB 실드 탭, 큰 릴레이 핀이 원형 홀에 들어가지 않을 때는 PCB 슬롯 홀을 사용합니다. 슬롯 홀은 폭보다 길이가 긴 비원형 개구부입니다. Gerber 파일에서 작은 ......
SMT PCB란? 표면실장 공정·부품 선택·Gerber/BOM/CPL 준비
“SMT PCB”는 특별한 기판 종류라기보다 표면실장기술(Surface Mount Technology)로 부품을 조립하는 PCB를 가리키는 말입니다. 칩 저항부터 IC까지 표면에 실장할 수 있지만, 모든 SMT 보드가 자동으로 더 작거나 더 신뢰성 높은 것은 아닙니다. 부품 선정, 패드 설계, 솔더 페이스트와 검사 계획을 함께 맞춰야 합니다. SMT와 THT는 무엇이 다른가? SMT는 부품 단자를 PCB 표면의 패드에 납땜하는 방식이고, THT(Through-Hole Technology)는 부품 리드가 도금 홀을 통과하도록 장착하는 방식입니다. SMT는 자동 배치와 고밀도 조립에 유리하지만, 대형 커넥터나 기계적 하중을 받는 부품은 THT 또는 혼합 조립이 적합할 수 있습니다. 칩 저항·커패시터·IC가 PCB 표면에 실장된 예시입니다. 대표적인 SMT 부품과 선택 기준 부품 주요 용도 BOM 확인 항목 칩 저항 전압 분배, 풀업, 전류 제한 저항값·허용오차·정격 전력·패키지 MLCC 커패시터 ......