This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

DXF 파일로 PCB 외형 만들기: Gerber와 차이·가져오기

최초 게시일 Oct 20, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 20, 2026

1 분

표목(TOC)
  • DXF 파일이란?
  • DXF와 Gerber의 차이
  • DXF로 PCB 외형을 가져오는 순서
  • DXF 외형을 제조 데이터로 바꾸기 전 확인할 것
  • 자주 묻는 질문
  • 참고 자료

기구 설계팀에서 받은 DXF 파일로 PCB 외형을 만들 수 있을까요? 가능합니다. DXF의 선과 곡선을 PCB 편집기로 가져와 외형 레이어에 배치하면 케이스에 맞는 보드 윤곽을 옮길 수 있습니다. 다만 DXF를 ZIP에 첨부하는 것만으로 그 모양이 자동으로 PCB 제조 데이터가 되지는 않습니다.

이 글에서는 DXF가 무엇인지, Gerber와 어떤 점이 다른지, 외형·절개부를 가져올 때 어떤 설정을 확인해야 하는지 설명합니다.

바로 보기: DXF 뜻 · DXF와 Gerber · 외형 가져오기 · 출력 전 검사

DXF 파일이란?

DXF(Drawing Exchange Format)는 Autodesk가 만든 CAD 도면 교환 형식입니다. 선·호·폴리라인·문자 등의 도면 객체를 전달할 수 있으며 ASCII 또는 바이너리 형식이 있습니다. DXF에는 레이어 정보도 포함될 수 있습니다. 원고의 “DXF는 레이어를 지원하지 않는다”는 설명은 정확하지 않습니다.

PCB 설계에서는 케이스의 윤곽, 장착 홀의 기준 위치, 커넥터 간섭 영역 같은 기구 정보를 기구 CAD와 전자 CAD 사이에 전달할 때 유용합니다. 다만 DXF의 객체가 PCB의 전기적 네트, 드릴 속성이나 완성된 제조 레이어로 자동 변환되는 것은 아닙니다.

DXF와 Gerber의 차이

항목DXFGerber·NC 드릴
주요 역할CAD 도면의 형상과 기구 정보 교환PCB 레이어 형상과 홀 가공 데이터 전달
PCB 사용 예보드 외형, 절개부, 케이스 기준선의 가져오기동박·마스크·실크·외형 Gerber, 홀의 NC 드릴
레이어DXF 레이어를 표현할 수 있으나 PCB 레이어 의미는 가져올 때 매핑해야 함출력 파일별 제조 레이어를 명확히 확인해야 함
제작 전달기구 참고 자료 또는 PCB 편집기의 입력 자료제조사 요구 형식에 맞춘 실제 제조 자료

Gerber만으로 홀 가공 정보를 충분히 전달한다고 생각해서도 안 됩니다. 일반적인 PCB 주문에서는 Gerber와 NC 드릴 파일을 함께 출력합니다. JLCPCB 주문 안내에 따르면 ZIP 안의 DXF나 PDF 같은 설명 파일은 제조 기준으로 자동 적용되지 않으므로, 필요한 외형과 절개부를 최종 제조 데이터에 반영해야 합니다.

DXF로 PCB 외형을 가져오는 순서

  1. 기구 도면 정리: 사용할 외곽선과 절개부만 분리하고 중복 선, 치수선, 문자, 보조선을 제거합니다.
  2. 단위와 배율 확인: mm·inch·mil을 확인하고 한 변의 실제 길이로 가져온 도면의 크기를 검증합니다.
  3. 원점과 방향 설정: 기구 CAD와 PCB 편집기에서 같은 기준점을 사용하고 회전·좌우 반전을 확인합니다.
  4. 목표 레이어 선택: 보드 외곽선이라면 해당 EDA 도구의 외형 레이어에 넣습니다. KiCad에서는 Edge.Cuts가 그 역할을 합니다.
  5. 닫힌 외형 만들기: 선과 호의 끝점이 정확히 이어지고 겹침·교차·열린 틈이 없는지 검사합니다.
  6. 홀과 슬롯 구분: DXF에서 보이는 원이 실제 드릴 홀이라는 보장은 없습니다. PCB의 패드·홀 객체와 제조용 드릴 데이터로 정의합니다.
  7. 제조 파일 출력: 외형·동박·마스크 등의 Gerber와 NC 드릴을 출력해 뷰어에서 겹쳐 확인합니다.
DXF를 PCB 편집기로 가져올 때 단위와 목표 레이어를 고르는 화면 예시
가져오기 화면 예시입니다. 이미지에서는 TopSilkLayer가 선택되어 있으므로 PCB 외형을 만들 때는 사용하는 프로그램의 외형 레이어로 변경해야 합니다.

KiCad는 File → Import → Graphics에서 DXF를 가져올 수 있습니다. 도구 버전과 프로그램에 따라 메뉴 이름은 달라질 수 있으니 가져오기 후 실제 객체의 레이어를 확인하세요.

DXF 외형을 제조 데이터로 바꾸기 전 확인할 것

  • 외형이 하나인가요? 중복 외곽선이나 불필요한 내부 도형은 가공 해석을 어렵게 합니다.
  • 절개부가 정확한가요? 안쪽 폐곡선은 내부 절개부로 처리될 수 있으므로 위치와 크기를 확인합니다.
  • 실크와 외형을 혼동하지 않았나요? 실크에 그린 외곽선은 케이스에 맞게 보드를 자르라는 뜻이 아닙니다.
  • 홀은 드릴 파일에 있나요? DXF상의 원과 실제 PTH·NPTH 정의가 일치하는지 확인합니다.
  • 제조사 뷰어에서 맞나요? 보드 외형, 슬롯, 홀, 동박 간격이 계획한 기구 치수와 같은지 확인합니다.

기구팀과 주고받는 DXF는 설계 변경 시 갱신해야 합니다. 케이스 파일이 바뀌었는데 이전 외형을 Gerber로 출력하면, 도면이 정확해 보여도 완성 보드가 케이스에 맞지 않을 수 있습니다.

DXF 외형을 PCB 레이어에 반영하고 Gerber·드릴 파일까지 확인했다면 실제 보드 크기와 사양으로 제작 견적을 확인해 보세요.

JLCPCB에서 PCB 제작 견적 확인하기

자주 묻는 질문

DXF만 올리면 PCB를 제조할 수 있나요?

일반적인 PCB 제작 주문에서는 DXF를 기구 참고용으로만 취급할 수 있습니다. 제조사가 요구하는 외형 Gerber와 다른 레이어, NC 드릴 파일을 준비하세요.

DXF에 레이어가 없나요?

아닙니다. DXF 형식은 레이어 정보를 표현할 수 있습니다. 다만 가져온 DXF 레이어가 PCB의 동박·실크·외형 레이어로 정확히 대응되는지는 EDA 도구에서 확인해야 합니다.

DXF의 원을 장착 홀로 바로 사용할 수 있나요?

원은 기구 위치를 표시할 수 있지만, 도금 여부와 실제 드릴 속성은 PCB 편집기에서 설정해야 합니다. NC 드릴 출력에도 포함되는지 검사하세요.

참고 자료

지속적인 성장