표면 실장 PCB의 설계 과정
1 분
- 표면실장기술(SMT)은 스루홀 기술과 어떻게 다른가?
- 표면실장 PCB의 설계 과정
- PCB 조립 서비스를 3단계로 간단하게 이용하세요:
표면실장기술(SMT)은 전자부품을 인쇄회로기판(PCB) 표면에 직접 부착하는 평면 기술입니다. 부품 리드를 PCB의 구멍에 삽입해야 하는 기존의 관통홀 기술과 달리, SMT는 부품을 기판 표면에 직접 장착합니다. SMT는 더 작은 부품 크기, 향상된 제조 효율성, 자동화된 조립 공정과의 더 나은 호환성과 같은 이점을 제공합니다.
또한 기판의 주어진 면적에 더 많은 부품을 장착할 수 있게 합니다. 두 기술 모두 동일한 기판에서 사용할 수 있으며, 스루홀(Through-hole) 기술은 대형 변압기나 방열판이 있는 전력 반도체와 같이 표면 실장에 적합하지 않은 부품에 주로 사용됩니다.
표면실장기술(SMT)은 스루홀 기술과 어떻게 다른가?
표면실장기술(SMT)과 스루홀기술(TH)은 PCB에 부품을 부착하는 두 가지 방식입니다. SMT는 부품을 기판 표면에 직접 장착하여 소형화와 고밀도 설계가 가능하며, 일반적으로 자동화된 조립과 리플로우 솔더링을 사용합니다. TH는 부품의 리드를 PCB의 구멍을 통해 삽입하고 반대쪽에서 납땜하는 방식으로, 더 강한 기계적 결합을 제공하여 스트레스를 받기 쉬운 부품에 이상적입니다. SMT는 효율성과 소형화로 현대의 대량 생산 전자제품에서 선호되며, TH는 항공우주 및 시제품 제작과 같이 견고성과 쉬운 수리가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다.
SMD는 플러그인 브레드보드(빠른 스냅앤플레이 프로토타이핑 도구)와 직접 사용할 수 없어서, 모든 프로토타입마다 맞춤형 PCB가 필요하거나 SMD를 핀 리드가 있는 캐리어에 장착해야 합니다. 특정 SMD 부품 주변의 프로토타이핑을 위해서는 더 저렴한 브레이크아웃 보드를 사용할 수 있습니다.
표면실장 PCB의 설계 과정
1. 기본설계
SMT PCB를 설계하는 첫 번째 단계는 회로도를 만드는 것입니다. 이 회로도는 회로의 청사진 역할을 하며 각 부품이 어떻게 연결되는지 정의합니다. 최근에 저는 EasyEDA 소프트웨어 프로젝트를 다뤘고 여기 몇 가지 중요한 세부사항이 있습니다. 더 자세히 알아보려면, 전자 회로도 캡처링에 대한 포괄적인 가이드를 참조하세요.
- 사용 가능한 라이브러리에서 적절한 표면실장 부품을 선택하십시오.
- 구성 요소 간의 모든 연결("네트")이 올바르게 매핑되어 있는지 확인하십시오.
- 쉬운 참조를 위해 주요 신호와 전원 분배에 라벨 부여하세요.
회로도는 전체 설계의 기초를 형성하고 모든 부품이 의도한 대로 상호작용할 것을 보장하기 때문에 매우 중요합니다.
2. 부품 라이브러리 선택하기
표면실장 부품은 일반적으로 스루홀 부품보다 작아서 소형 디자인에 적합합니다.
SMT PCB용 부품을 선택할 때:
- SMT에 적합한 패키지 크기를 가진 부품 선택하세요.
- 부품이 쉽게 구할 수 있고 조립 공정에 적합한지 확인하세요.
대부분의 PCB 설계 소프트웨어는 설계 과정에서 시간을 절약할 수 있는 표준 표면실장 부품의 내장 라이브러리를 제공합니다.
3. PCB 레이아웃 및 부품 배치
회로도가 완성되면 다음 단계는 PCB 레이아웃으로 옮기는 것입니다. 이 단계는 부품을 배치하고 전기적 연결(Traces)을 만드는 작업을 포함합니다.
SMT PCB 레이아웃에서 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다:
- 부품 배치 최적화: 기능별로 컴포넌트를 그룹화하고, 마이크로컨트롤러와 전원 공급장치와 같은 중요 부품를 우선적으로 배치하세요.
- 열 관리: 특히 전력 소비가 많은 부품의 경우 열 방출이 매우 중요합니다.
- 크로스토크와 EMI 방지: 고주파 신호는 전자기 간섭(EMI)에 취약합니다. 민감한 신호선을 짧게 유지하고 아날로그와 디지털 신호를 분리하세요.
4. PCB 라우팅
라우팅은 PCB의 부품들을 연결하는 전기적 경로(Traces)를 그리는 과정을 의미합니다. PCB 라우팅 시 주의해야 할 주요 사항은 트레이스 폭과 간격, 전원 및 접지면, 비아 배치입니다.
5. 설계 규칙 검사 (DRC) 및 전기 규칙 검사 (ERC)
설계를 최종 확정하기 전에 설계 규칙 검사(DRC)와 전기 규칙 검사(ERC)를 실행하여 PCB가 전기적 및 제조 지침을 모두 준수하는지 확인합니다. DRC는 적절한 간격, 트레이스 폭 및 부품 배치를 보장하고, ERC는 연결되지 않은 네트 또는 기타 잠재적 문제를 확인합니다.
6. 거버 파일 생성하기
설계가 완료되고 검증되면 다음 단계는 거버 파일을 생성하는 것입니다. 이 파일들은 PCB 제조업체가 기판을 제작하는 데 필요한 상세 정보를 포함합니다. 거버 파일에는 구리 배선, 솔더 마스크, 실크스크린, 드릴링 데이터와 같은 각 PCB 레이어에 대한 데이터가 포함됩니다.
PCB 조립 서비스를 3단계로 간단하게 이용하세요:
업로드: 거버, BOM, CPL 파일을 업로드하여 즉시 견적을 받아보세요.
선택: 조립할 부품과 구성품을 선택하세요. 조립 가격은 기본 설정비 $8.00부터 시작하며, 접합부당 최소 조립비는 $0.0017입니다.
수령: 주문, 부품 조달 및 PCB 시제품 제작까지 간소화된 프로세스로 반복, 개선하여 정시에 납품할 수 있습니다.
결론:
표면 실장 PCB 설계는 세심한 계획, 정확한 부품 배치, 제조 세부사항에 대한 주의가 필요한 다면적입니다. 회로도 작성부터 거버 파일 생성 및 프로토타입 제작에 이르기까지 각 단계는 설계의 성공을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. SMT가 어떻게 그리고 왜 더 나은 가격 대비 성능비를 제공하는지 확인해보세요.
이러한 단계를 따르고 모범 사례를 염두에 두면 다양한 전자 응용 분야에 사용할 수 있는 신뢰성 높고 성능이 우수한 SMT PCB를 제작할 수 있습니다. 소비자 가전제품, 자동차 시스템 또는 산업용 기계를 위한 설계를 하든, SMT PCB 설계를 마스터하면 더욱 효율적이고 혁신적인 제품을 만들 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......
PCB 비아 텐팅 설정 방법: Altium Designer와 Protel 99
비아 텐팅이란? 비아 텐팅(Via Tenting)은 비아 패드와 홀을 솔더 마스크 잉크, 즉 솔더 레지스트로 덮어 솔더가 패드에 달라붙지 않도록 하는 처리입니다. 많은 PCB에서 사용하는 일반적인 비아 마감 방식입니다. 비아 텐팅은 비아의 솔더 유입과 오염 가능성을 줄이는 PCB 설계 항목입니다. 이 가이드에서는 Altium Designer(AD)와 Protel 99 같은 PCB 레이아웃 소프트웨어에서 텐팅을 설정하고 제조용 Gerber 파일에 올바르게 반영하는 방법을 설명합니다. 검사 기준: 리플로우 또는 수동 납땜 후 텐팅하도록 지정한 비아 패드에는 솔더가 부착되지 않아야 합니다. 단, 텐팅은 비아를 수지로 충진하거나 밀폐하는 공정과 다릅니다. 핵심 요약 최종 비아 노출 여부는 Gerber 솔더 마스크 데이터로 확인합니다. 상면과 하면의 텐팅은 각각 별도로 설정할 수 있습니다. 홀 크기가 커질수록 솔더 마스크만으로 완전히 덮기 어려울 수 있습니다. 출력 후 Gerber 뷰어에서 비아 위 솔......
PCB 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀: 차이와 설계 방법
PCB에 부품이나 커넥터를 고정하려면 다양한 기계 가공 홀이 필요합니다. 대표적인 형태가 카운터싱크 홀(Countersunk Hole)과 카운터보어 홀(Counterbore Hole)입니다. 카운터싱크는 원뿔형 가공부를, 카운터보어는 평평한 바닥을 가진 원통형 가공부를 만듭니다. 두 방식은 CNC 가공에서도 널리 쓰이지만 형상과 적용 나사가 서로 다릅니다. 카운터싱크 각도에는 60°, 82°, 90° 등이 있으며, 카운터보어의 측면은 테이퍼 없이 서로 평행합니다. 이 글에서는 두 홀의 차이, 가공 방법과 PCB 설계 시 확인할 사항을 설명합니다. 카운터싱크 홀이란? 카운터싱크 홀은 접시머리 나사의 머리 형상에 맞춘 원뿔형 자리 파기입니다. 나사 머리를 PCB 표면과 같은 높이로 맞추거나 표면 아래로 넣을 수 있습니다. 깊이와 각도는 사용할 나사의 머리 치수에 따라 결정해야 합니다. 카운터싱크라는 용어는 해당 형상을 만드는 공구를 가리키기도 하며 도면에서는 ⌵ 기호를 사용합니다. 가능한 대표 각......
PCB 주문 파일 가이드: Gerber·BOM·CPL 준비 방법
인쇄회로기판(PCB)을 주문하려면 기판의 설계와 사양을 제조업체가 정확히 해석할 수 있는 데이터로 제공해야 합니다. 회로도, PCB 레이아웃, 레이어 스택업, 자재 명세서와 부품 배치 정보가 올바르게 준비되어야 설계 의도에 맞게 PCB와 PCBA를 제작할 수 있습니다. Allegro, Altium Designer, KiCad, Eagle 등 서로 다른 EDA 소프트웨어 사이에서 제조 데이터를 전달하기 위해 Gerber와 같은 표준 형식이 사용됩니다. Gerber 파일을 이용하면 제조업체가 특정 설계 프로그램의 원본 파일에 의존하지 않고 PCB 형상을 해석할 수 있습니다. PCB 주문에 표준 파일 형식이 필요한 이유 표준화: 설계 데이터를 일관되고 제조업체가 공통으로 이해할 수 있는 방식으로 전달합니다. 상세 정보: 동박 패턴, 솔더 마스크, 실크스크린, 외곽선, 드릴 홀, 레이어 스택업과 부품 배치 등 제조에 필요한 정보를 포함합니다. 호환성: 서로 다른 PCB 설계 도구에서 생성한 데이터를 ......
PCB 밀링 슬롯 설계: 동박과 가공 가장자리의 안전거리
PCB 설계 팁 모든 기계 가공에는 일정한 오차가 있으며 PCB 생산의 밀링 공정도 예외가 아닙니다. 원문에 따르면 JLCPCB의 일반 밀링 공차는 ±0.2 mm이며, 정밀 가공 옵션은 ±0.1 mm입니다. 이러한 가공 오차를 고려해 동박과 밀링 가장자리 사이에 최소 0.3 mm의 안전거리를 확보해야 합니다. 간격이 부족하면 트레이스와 패드가 손상되어 기판 불량으로 이어질 수 있습니다. 문제와 해결 방법 아래 예시에서는 기판의 밀링 슬롯(보라색)이 인접 트레이스와 너무 가까워 가공 과정에서 트레이스와 패드가 절단됩니다. 슬롯, 내부 컷아웃 및 외곽선 주변의 동박 간격을 설계 단계에서 확인하고 최소 안전거리를 반영해야 합니다. PCB 제조 가능 사양 페이지 자세한 그림과 설계 기준은 PCB 제조 가능 사양 페이지의 ‘Board Outlines’ 항목에서 확인할 수 있습니다. 지금 PCB 견적 받기 >>
PCB 설계 규칙 검사(DRC) 가이드: 주요 검사 항목과 실행 방법
PCB를 설계해 실제 제품으로 제작하려면 표준 PCB 제조 공정의 모든 제약 조건을 충족해야 합니다. PCB 설계에서 이러한 제약을 설계 규칙이라고 하며, CAD 소프트웨어에서는 DRC(Design Rule Check, 설계 규칙 검사)를 실행해 규칙 준수 여부를 확인합니다. 기판 구조가 계속 복잡해지면서 설계 규칙을 수동으로 모두 검증하기는 사실상 어려워졌습니다. 따라서 설계자는 PCB 설계 작업을 원활하게 진행할 수 있도록 CAD 소프트웨어에 정확한 규칙을 설정해야 합니다. DRC는 PCB 설계를 미리 정한 규칙과 비교해 제조 가능성과 기능 요구 사항을 충족하는지 확인하는 절차입니다. 설계 초기부터 정기적으로 DRC를 실행하면 오류를 줄이고 시간과 비용이 드는 재작업을 최소화할 수 있습니다. 다음은 PCB DRC를 효과적으로 실행하는 방법을 단계별로 정리한 가이드입니다. PCB 설계 워크플로우의 규칙 검사 DRC는 PCB 설계의 여러 단계에 포함해야 하지만 생산성을 유지하려면 검사 실행 방......