더 안전한 고전압 PCB를 위한 올바른 CTI 값 선택
2 분
- CTI 값이란 무엇이며 왜 중요한가
- CTI 값이 PCB 안전성과 신뢰성에 미치는 영향
- PCB 재료별 일반적인 CTI 값
- High-CTI 성능을 위한 설계 및 제조 전략
- High-CTI PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
- 결론
- CTI 값에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- CTI가 높을수록(≥600V, Group I) 고전압 설계에서 표면 트래킹을 방지하면서도 연면 거리를 더 짧게 설계할 수 있습니다.
- 표준 FR4(CTI 약 175V)는 상용 전원 전압에서는 부족한 경우가 많으므로, 안전성과 소형화를 위해 High-CTI 재료로 업그레이드하십시오.
- IEC/UL 규격을 준수하려면 항상 동작 전압과 오염도에 맞는 CTI 재료 그룹을 선택하십시오.
- High-CTI 적층판의 이점을 온전히 살리려면 청결한 조립 공정과 올바른 레이아웃 설계가 필수입니다.
- 신뢰할 수 있고 인증 가능한 PCB를 만들려면 인증된 High-CTI 재료와 경험이 풍부한 제조업체를 선택하십시오.
회로도상으로는 절연 간격이 충분해 보였는데, 두 고전압 패드 사이에 까맣게 탄화된 자국이 생기는 것을 본 적이 있으십니까? 이렇게 검게 변한 전도성 영역을 표면 트래킹이라고 하며, 바로 이것을 막아 주는 것이 적층판 의 CTI 등급입니다. CTI는 기판이 고전압 시험에서 불합격하기 전까지는 아무도 신경 쓰지 않는 재료 특성 중 하나입니다. 우리는 모두 구리 두께, 트레이스 폭, 임피던스는 고민하지만, 표면 자체가 전류를 흘리지 않으면서 두 도체를 얼마나 가깝게 배치할 수 있는지를 결정하는 것은 바로 기판 재료의 비교 트래킹 지수입니다.
잘못된 재료 그룹을 선택하면, 모든 연면 거리를 불필요하게 크게 잡아 기판 공간을 낭비하거나, 습하고 먼지가 많은 외함 안에서 아크가 발생하는 설계를 하게 됩니다. 어느 쪽도 좋은 결과가 아닙니다. 이 가이드에서는 PCB 설계에서 CTI가 무엇을 의미하는지, 어떻게 측정하는지, 그리고 연면 거리 및 안전 인증과 어떤 직접적인 관계가 있는지 살펴보겠습니다. 또한 PCB 기판 재료별 일반적인 CTI 값, 그중 FR4의 위치, High-CTI 적층판을 사용해야 하는 경우, 그리고 이를 바탕으로 신뢰성 있게 설계하고 제조하는 방법도 함께 다룹니다.
CTI 값이란 무엇이며 왜 중요한가
비교 트래킹 지수의 정의와 시험 방법
비교 트래킹 지수(CTI)는 오염되고 젖은 조건에서 절연 재료 표면에 전도성 탄화 경로가 형성되기 전까지 견딜 수 있는 최고 전압(V)입니다. 다시 말해, 먼지와 습기가 있을 때 적층판 표면이 트래킹에 얼마나 잘 견디는지를 나타냅니다. 시험은 국제 표준 IEC 60112의 방법을 따릅니다. 재료 표면에 백금 전극 2개를 올리고 전극을 통해 전압을 인가합니다. 그런 다음 전극 사이에 전도성 용액(염화암모늄)을 일정한 간격으로 떨어뜨립니다. 재료가 트래킹 불량 없이 50방울을 견디는 조건에서 전압을 높여 가며, 견뎌 낸 전압이 CTI 등급이 됩니다. 기억해 둘 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
- CTI는 항상 볼트(V) 단위로 측정하며, CTI가 높을수록 트래킹 저항성이 우수합니다.
- 현장에서 실제로 트래킹이 발생하는 조건이 바로 오염과 습기이므로, 시험에서도 의도적으로 이 조건을 사용합니다.
- PTI(내트래킹 지수)는 재료가 특정 고정 전압에서 합격한다는 것을 보여 줄 뿐, 최대 한계가 어디인지는 나타내지 않습니다.
전기적 파괴 방지에서 CTI의 역할
고전압 간격이 파괴되는 방식은 크게 두 가지로 매우 다릅니다. 첫 번째는 공간 거리(Clearance)로 제어하는 깨끗한 공기 중의 아크 방전입니다. 두 번째는 훨씬 더 은밀하게 진행되는 표면 트래킹입니다. 오염이 절연체 표면을 서서히 열화시키다가 결국 영구적인 탄소 전도 경로가 형성됩니다. 트래킹은 넓은 공기 간격을 뛰어넘을 필요가 없습니다. 습기, 먼지, 플럭스 잔류물, 전기장을 먹고 서서히 기어가듯 진행되며, 일단 탄소 경로가 형성되면 영구적으로 전류가 흐르게 됩니다. CTI는 바로 이것을 막기 위해 존재합니다.
CTI가 높은 재료는 탄화되지 않으므로, 트래킹 불량을 걱정하지 않고 표면의 도체를 더 가깝게 배치할 수 있습니다. 그래서 CTI는 상용 전원 기기, 상용 전원 공급 장치, 모터 구동 장치의 안전 요구 사항을 충족하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 먼지가 많고 습한 외함 속에서 절연 재료가 서서히 도체로 변해 버리는 것을 막아 주는 특성이기 때문입니다.
CTI 값이 PCB 안전성과 신뢰성에 미치는 영향
연면 거리 및 절연 설계와의 관계
절연 재료 표면을 따라 측정한 두 도체 사이의 최단 거리를 연면 거리(Creepage)라고 하고, 공기를 통한 최단 거리를 공간 거리(Clearance)라고 합니다. 트래킹은 표면을 따라 발생하므로, CTI가 제어하는 치수는 연면 거리입니다. 핵심 관계는 다음과 같습니다. 같은 동작 전압과 오염도에서 CTI가 높은 재료일수록 필요한 연면 거리가 짧아지고, CTI가 낮은 재료일수록 도체 사이 거리를 더 넓혀야 합니다. 이 관계는 재료 그룹을 통해 안전 규격의 표에 그대로 반영되어 있습니다.
- 재료 그룹 I: CTI ≥ 600 V
- 재료 그룹 II: 400 ≤ CTI < 600 V
- 재료 그룹 IIIa: 175 ≤ CTI < 400 V
- 재료 그룹 IIIb: 100 ≤ CTI < 175 V
오염도 역시 똑같이 중요합니다. 일반적으로 오염도 2(일반 실내, 사무실 수준의 환경)와 비교해 오염도 3(산업 현장, 전도성 먼지, 결로)에서는 훨씬 긴 연면 거리가 필요하다고 봅니다. IEC 62368-1이나 IEC 60664-1 같은 규격에서는 동작 전압, 오염도, 재료 그룹으로 구성된 표에서 필요한 연면 거리를 찾아 읽습니다. 재료 그룹을 한 단계 높이면 실제로 간격을 줄일 수 있습니다.
고전압 애플리케이션과 규제 준수에 미치는 영향
저전압 로직 기판에서는 CTI가 그다지 중요하지 않습니다. 그러나 상용 전원 전압 수준에 이르면, PCB 설계에서 CTI 값은 오프라인 전력 변환, EV 충전, 태양광 인버터, 산업용 모터 드라이브의 관문 역할을 합니다. 이 분야에서는 안전 인증 기관이 추측에 맡기는 부분이 거의 없습니다. 연면 거리는 적층판의 문서화된 재료 그룹을 근거로 정당화해야 하며, UL, CE, IEC 마크 심사 과정에서 심사관의 검토를 받게 됩니다. 제조업체가 기판 재료의 CTI 등급을 증명할 자료를 갖고 있지 않다면, 간격 설계의 근거 자체가 무너집니다. 가장 큰 영향을 받는 분야는 다음과 같습니다.
- 오프라인 AC-DC 전원 공급 장치(1차 측 도체가 정류된 상용 전원 전압 수준인 경우)
- 고전압에 더해 오염과 진동이 있는 환경에서 사용하는 EV 및 산업용 충전기
- DC 버스 전압이 높고 실외에서 오래 사용하는 태양광 인버터
- 전도성 먼지와 습기(오염도 3)에 노출되는 모터 드라이브 및 HVAC 제어 장치
PCB 재료별 일반적인 CTI 값
표준 FR4와 High-CTI 대안
일반 FR4의 아쉬운 점은 대부분의 보편적인 등급이 CTI 약 175 V로 재료 그룹 IIIa에 속한다는 것입니다. 많은 저전압 애플리케이션에서는 문제없지만, 규격 표에서 가장 넓은 간격을 요구하는 그룹이기 때문에 고전압 간격 설계에는 부족한 편입니다. 더 높은 성능이 필요할 때는 제조업체가 트래킹 저항성을 위해 특별히 개발된 High-CTI 적층판을 공급할 수 있으며, 이 재료는 CTI ≥ 600 V를 달성해 재료 그룹 I로 분류됩니다. High-CTI 적층판은 개질된 수지 시스템과 충전재로 만들어져, 표준 에폭시에 비해 표면 탄화에 대한 저항성이 훨씬 높습니다. 아래 표는 PCB 재료별 일반적인 CTI 값과 재료 그룹을 비교한 것입니다.
| 재료 | 일반적인 CTI(V) | 재료 그룹 | 적합한 용도 |
|---|---|---|---|
| 표준 FR4 | ~175 | IIIa | 저전압 디지털, 범용 |
| 중급 FR4 | 200-400 | IIIa / II | 중간 전압, 관리된 환경 |
| High-CTI FR4 | 400-599 | II | 상용 전원, 좁은 간격 |
| 프리미엄 High-CTI FR4 | ≥ 600 | I | 고전압, 오염도 3, 인증 제품 |
| 세라믹 / 특수 재료 | ≥ 600 | I | 초고전압 및 가혹한 환경 |
몇 가지 짚어 둘 점이 있습니다. 표준 FR4는 어디서나 저렴하게 구할 수 있지만, 고전압에서는 넓은 공간이 필요합니다. 그룹 II나 그룹 I로 등급을 올리면 필요한 연면 거리를 크게 줄일 수 있으므로, 고밀도 설계에서는 기판 공간 측면에서 충분히 그만한 가치가 있습니다.
전압 수준과 환경 조건에 맞는 CTI 선택
"정답"인 CTI 값은 하나로 정해져 있지 않습니다. 동작 전압, 오염도, 사용 가능한 기판 공간에 따라 올바른 선택이 달라집니다. 사양을 과하게 잡으면 비용이 늘고, 부족하게 잡으면 트래킹 불량이나 인증 불합격으로 이어질 수 있습니다. 용도에 맞는 재료를 고르려면 다음 경험칙을 활용하십시오.
- 저전압(< 50 V), 청결한 환경: 표준 FR4(그룹 IIIa)로 충분하며, CTI가 문제 되는 경우는 드뭅니다.
- 상용 전원 전압, 오염도 2, 간격을 넉넉히 확보할 수 있는 경우: 연면 거리 표에서 허용한다면 표준 FR4 또는 중급 FR4를 사용할 수 있습니다.
- 소형 설계, 상용 전원 전압: 규격상 허용되는 범위에서 연면 거리를 줄이려면 그룹 II 또는 그룹 I의 High-CTI 재료로 등급을 올리십시오.
- 오염도 3(산업 현장, 실외, 먼지가 많은 환경): 간격을 감당할 수 있는 수준으로 유지하려면 그룹 I(CTI ≥ 600)을 사용하십시오.
- 높은 DC 버스 전압 또는 안전이 중요한 경우: 현장 신뢰성과 여유 마진을 위해 그룹 I 재료와 보수적인 간격을 적용하십시오.
High-CTI 성능을 위한 설계 및 제조 전략
재료 선택과 레이아웃 최적화
재료 그룹은 항상 연면 거리 요구 사항의 최소치에 딱 맞추기보다 그 이상으로 선택하십시오. 그다음 표면 설계가 재료의 강점을 살릴 수 있도록 계획하십시오. 좋은 고전압 레이아웃이 CTI 등급을 뒷받침합니다. 실제 환경에서 트래킹 저항성을 높이는 유용한 레이아웃 기법은 다음과 같습니다.
- 절연 슬롯: 고전압 네트 사이에 슬롯을 밀링 가공하면 실효 연면 거리가 늘어나고 트래킹 경로를 물리적으로 차단할 수 있습니다.
- 솔더 마스크 댐 및 코팅: 연속된 솔더 마스크나 컨포멀 코팅으로 표면을 오염으로부터 보호합니다. 다만 솔더 마스크만으로 전체 연면 거리 등급을 확보하려 해서는 안 됩니다.
- 가드 트레이스 또는 접지 배리어: 위험한 네트 사이에 접지된 도체를 배치하면 표면 누설 전류를 차단할 수 있습니다.
- 부드러운/둥근 배선: 국부 전기장을 강화해 트래킹을 촉진하는 날카로운 도체 모서리를 없애십시오.
CTI 시험이 바로 이러한 오염을 모사한 것이므로, 고전압 영역에 플럭스 잔류물과 이온성 오염이 남지 않도록 하는 것도 도움이 됩니다. 기판 표면이 깨끗해야 선택한 재료 그룹이 정격 성능을 발휘할 수 있습니다.
CTI 무결성을 유지하기 위한 공정 관리
적층판은 보증된 CTI 값을 갖고 판매되지만, 공정이 부적절하면 표면 품질이 손상될 수 있습니다. 트래킹 저항성은 기판 표면에만 존재하기 때문에, 바로 여기에서 체계적인 제조업체의 역할이 중요해집니다. CTI 성능에 영향을 미치는 주요 공정 관리 항목은 다음과 같습니다.
- 재료 추적성: 대체품이 아니라 지정된 인증 High-CTI 적층판을 사용해야 하며, 재료 그룹을 기록해 두어야 합니다.
- 청결한 표면 전처리: 에칭 약품 잔류물, 이온성 오염, 불충분한 세정은 표면 절연 저항을 떨어뜨립니다.
- 솔더 마스크 도포 관리: 밀착력이 좋고 내부에 오염물이 갇히지 않도록 솔더 마스크를 충분히 경화합니다.
- 최종 세정 및 이온 오염도 시험: 조립 후 플럭스를 제거하고 이온 오염도 시험으로 염류 제거를 확인하면, CTI 시험이 전제하는 수준으로 표면을 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
High-CTI PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
폭넓은 인증 High-CTI 재료
오늘날 JLCPCB와 같은 PCB 제조업체는 기본 FR4부터 상용 전원 및 고전압 설계에 필요한 상위 재료 그룹의 High-CTI 재료까지, 검증된 PCB 기판 재료를 폭넓게 갖추고 있습니다. 인증된 옵션이 마련되어 있으므로, 관련 문서를 급히 찾아 헤맬 필요 없이 연면 거리 요구 사항에 맞춰 PCB 설계의 CTI 값을 지정할 수 있습니다. 안전 심사에서 심사관이 요구하는 것이 바로 이 재료 데이터이며, 이미 자료를 갖춘 제조업체에서 받으면 흔히 겪는 인증상의 걸림돌 하나를 없앨 수 있습니다.
이러한 원칙을 적용할 때, JLCPCB의 제조 서비스를 이용하면 일관된 인증 적층판, 연면 거리, 표면 무결성을 유지하면서 시제품(최저 2달러)부터 본격적인 양산까지 매우 간단하게 확장할 수 있습니다. 최단 1-2일의 소요 기간과 SMT 조립 지원으로, 선택한 안전 기반은 초도품부터 대량 생산까지 안정적으로 유지됩니다.
고전압 설계를 위한 고급 DFM 지원
High-CTI 적층판에 비용을 들이는 의미가 있으려면 간격 설계가 올바라야 하며, 바로 여기에서 자동화된 DFM(제조 용이성 설계) 검사가 도움이 됩니다. JLCPCB의 DFM 평가는 공간 거리와 연면 거리를 검출하고, 고전압 간격 문제를 조기에 찾아내며, 슬롯 배선 문제와 솔더 마스크 도포 문제도 확인해 줍니다. 즉시 견적과 EasyEDA 연동 덕분에, 재료 그룹 변경에 큰 비용과 수고가 들기 전인 설계 초기 단계에서 표준 FR4 레이아웃과 High-CTI 버전을 비교해 볼 수 있습니다. 모든 CTI 전략의 핵심 척도는 반복 재현성입니다. 내전압(Hipot) 시험과 트래킹 요구 사항을 통과한 시제품 기판은 수천 개의 양산품에서도 동일한 안전 마진을 유지하게 됩니다.
결론
CTI 값은 고전압 기판의 안전을 묵묵히 지키는 보호막입니다. CTI는 기판 재료가 표면 트래킹에 얼마나 잘 견디는지를 결정하고, 기판 설계에서 지켜야 할 연면 거리를 좌우하며, 결국 기판이 안전 마크를 받을 수 있는지까지 결정합니다. CTI를 뒷전으로 미루는 것은 당연히 통과할 거라 확신했던 인증에서 떨어지는 가장 쉬운 길 중 하나입니다. 더 나은 방법은 거꾸로 계산하는 것입니다. 먼저 동작 전압과 오염도를 정한 다음, 여유를 두고 연면 거리 표를 충족하는 재료 그룹을 선택하십시오. EV, 태양광, 산업 시스템에서 전력 밀도와 고전압 전자기기가 늘어날수록 CTI 값을 올바르게 선택하는 일은 더욱 중요해질 것입니다. 목적에 맞게 재료를 선택하고, 이를 증명하고 일관되게 제조할 수 있는 업체와 협력하면 고전압 기판은 첫 번째 층부터 안전하게 유지됩니다.
CTI 값에 대해 자주 묻는 질문
Q: PCB의 CTI 값이란 무엇입니까?
CTI 값은 적층판의 비교 트래킹 지수로, 젖고 오염된 조건에서 재료 표면에 전도성 탄화 경로가 생기지 않고 견딜 수 있는 최대 전압(V)입니다. CTI가 높을수록 표면 트래킹에 대한 저항성이 우수하며, 이는 고전압 기판에서 매우 중요합니다.
Q: PCB 재료의 CTI 값은 어떻게 측정합니까?
IEC 60112 규격에 따라 측정합니다. 두 개의 백금 전극으로 재료 표면에 전압을 인가하면서 전극 사이에 염화암모늄 용액을 떨어뜨립니다. 트래킹 없이 50방울을 견뎌 낸 전압이 정격 CTI 값이 되며, 볼트(V) 단위로 표시합니다.
Q: 표준 FR4의 CTI 값은 얼마입니까?
대부분의 표준 FR4 등급은 CTI 값이 약 175 V로 재료 그룹 IIIa에 속합니다. 저전압 작업에는 충분하지만 안전 규격 표에서 가장 넓은 연면 거리를 요구하므로, 고전압 설계에는 600 V 이상(그룹 I)의 High-CTI 적층판이 필요한 경우가 많습니다.
Q: CTI는 연면 거리와 어떤 관계가 있습니까?
연면 거리는 표면을 따라 측정한 도체 간 최단 거리이며, 트래킹도 바로 그 표면을 따라 발생하므로 CTI가 연면 거리를 직접 좌우합니다. CTI가 높은 재료를 사용하면 같은 동작 전압과 오염도에서 연면 거리를 더 짧게 할 수 있어, 고전압 레이아웃을 안전하면서도 더 작게 설계할 수 있습니다.
Q: High-CTI PCB 재료는 언제 필요합니까?
상용 전원 전압, EV 충전, 태양광 인버터, 모터 드라이브를 다룰 때, 특히 먼지가 많거나 습한 오염도 3 환경이라면 High-CTI 재료가 필요합니다. 또한 간격을 좁게 설계해야 하거나, UL, CE, IEC 인증에서 문서화된 재료 그룹으로 연면 거리를 정당화해야 하는 경우에도 필수입니다.
결론
올바른 CTI 값을 선택하는 것은 고전압 PCB 설계에서 가장 중요하면서도 흔히 간과되는 결정 중 하나입니다. 적절한 CTI 등급은 기판을 표면 트래킹 불량으로부터 보호하고, 소형 레이아웃을 가능하게 하며, IEC 62368-1과 UL 같은 엄격한 안전 규격을 준수할 수 있게 해 줍니다.
오프라인 전원 공급 장치, EV 충전기, 태양광 인버터, 산업용 모터 드라이브 중 무엇을 설계하든, 재료 그룹(특히 CTI ≥ 600V인 그룹 I)을 동작 전압과 오염도에 맞추면 안전성과 공간 효율을 모두 크게 높일 수 있습니다.
JLCPCB는 다양한 인증 High-CTI 적층판, 연면 거리와 공간 거리에 대한 전문 DFM 검사, 그리고 시제품부터 양산까지 일관된 제조 품질을 제공합니다. 고전압 설계의 안전을 운에 맡기지 마십시오.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......