내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
2 분
- 동박 박리 강도의 이해
- 동박 박리 강도가 PCB 신뢰성의 핵심 지표인 이유
- 동박 박리 강도에 영향을 미치는 요인
- 박리 강도를 극대화하기 위한 설계 및 제조 전략
- 흔한 박리 강도 문제와 예방 방법
- 높은 박리 강도의 PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
- 동박 박리 강도에 대해 자주 묻는 질문
- 결론
핵심 요약
- 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다.
- 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다.
- 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다.
- 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다.
- 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오.
회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다.
박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레스를 견뎌 냅니다. 반대로 박리 강도가 낮으면 패드 들뜸, 접합부 파손, 박리가 발생해 흠잡을 데 없던 설계를 조용히 망가뜨립니다. 이 글에서는 동박 박리 강도가 정확히 무엇인지, IPC 규격과 비교하면 어떤지, 구리 접착 강도를 높이거나 낮추는 요인은 무엇인지, 그리고 우수한 동박 박리 강도를 확보하기 위한 설계와 제조 방법을 살펴보겠습니다. 그럼 자세히 알아보겠습니다.
동박 박리 강도의 이해
동박 박리 강도란 무엇이며 어떻게 측정하는가
그렇다면 동박 박리 강도란 정확히 무엇일까요? 접합된 절연 재료에서 동박을 떼어 내는 데 필요한 단위 폭당 힘입니다. 단위는 뉴턴/밀리미터(N/mm)를 사용하며, 파운드/인치(1 N/mm = 5.71 lb/in)로 나타내기도 합니다. 업계 표준 시험인 90도 박리 시험은 IPC-TM-650 Method 2.4.8입니다. 폭을 알고 있는 구리 트레이스를 적층판 표면에서 일정한 각도로 당겨 떼어 내고, 이때 트레이스에 걸리는 힘을 로드셀로 측정합니다. 계산은 간단합니다.
박리 강도(N/mm) = 박리력(N) ÷ 시편 폭(mm)
일반적인 시험 조건은 다음과 같습니다.
- 시편은 폭 3 mm 이상, 박리 후 길이 75 mm 이상이어야 합니다.
- 박리는 50 mm/min의 일정한 속도로 진행합니다.
- 보관 조건: 35 °C, 상대 습도 75%
- 간격: 단계 간 1000ms, 세트 간 1500ms, 시리즈 간 3000ms
업계 표준과 재료별 일반적인 값
박리 강도 요구 사항은 재료 사양에 이미 포함되어 있습니다. 적층판과 프리프레그의 요구 사항은 IPC-4101에, 완성된 리지드 기판의 요구 사항은 IPC-6012에 규정되어 있습니다. 이러한 최소 박리 값은 인증된 PCB 재료가 각 조건에서 반드시 충족해야 하는 기준입니다. 아래 표는 1 oz 전해 동박을 사용한 일반적인 기판 재료의 90도 박리 강도(입고 상태)를 정리한 것입니다. 이는 엔지니어링 참고값일 뿐이며, 실제 값은 동박 등급과 표면 처리에 따라 달라집니다.
| PCB 재료 | 일반적인 Tg(°C) | 입고 상태 박리 강도(N/mm) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 표준 FR4 | 130–140 | 1.0–1.4 | 대부분 설계의 기준 |
| High-Tg FR4 | 170–180 | 1.2–1.6 | 고온에서 접착력 유지가 더 우수 |
| 리지드 폴리이미드 | 250+ | 0.9–1.3 | 고온용, 항공우주 등급 |
| PTFE / Rogers(탄화수소-세라믹) | — | 0.8–1.2 | RF에 최적화, 낮은 조도 |
| 알루미늄 베이스(MCPCB) | — | 1.0–1.5 | 유전체-구리 간 접합 |
동박 박리 강도가 PCB 신뢰성의 핵심 지표인 이유
솔더 접합 무결성과 열 스트레스 저항성에 미치는 영향
모든 솔더 접합부는 그 아래 패드에 힘을 가합니다. 리플로우 중에는 구리, 적층판, 솔더 사이의 CTE 불일치로 인해 솔더와 적층판 사이 계면에서 직접 전단력과 박리력이 발생합니다. PCB 제작에 사용된 동박의 접착력이 약하면, 솔더보다 계면이 먼저 파손됩니다. 그러면 언뜻 보기에는 괜찮아 보이지만 구리가 기판에서 떨어져 나간, 들뜬 패드가 남게 됩니다. 박리 특성이 우수하면 부품에 의해 패드가 들려 올라가는 것을 막아, 패드가 의도한 대로 기계적·열적 하중을 견딜 수 있습니다. 이는 특히 무연 조립에서 중요합니다. SAC305의 리플로우 온도는 245-250 °C이며, 적층판이 유리 전이 온도 근처에 머무는 시간이 더 길어지기 때문입니다.
조립 및 사용 중 박리 위험과의 관계
박리(Delamination)는 프리프레그가 구리에서 떨어지거나 프리프레그가 코어에서 떨어지는 것처럼 기판 내부의 층이 분리되는 현상입니다. 박리 강도 문제는 흔히 도미노처럼 번집니다. 열 스트레스, 습기, 반복적인 가열로 어느 한 지점에서 접합이 깨지기 시작하면 균열이 바깥쪽으로 퍼져 나갑니다. 구리 접합 강도 부족과 직접 관련된 다음과 같은 박리 징후를 주의 깊게 살펴보십시오.
- 리플로우/웨이브 솔더링 후 생기는 블리스터나 기포
- 유리 직물에 미즐링과 크레이징이 생긴 경우
- 도금 스루홀에서 내층이 분리되어 배럴 크랙이 생기는 문제
- 수개월간의 열 사이클로 인한 현장 불량
박리력이 높은 기판은 적층판이 팽창하고 수축할 때도 계면의 저항력이 크기 때문에 이 모든 문제에 강합니다.
동박 박리 강도에 영향을 미치는 요인
동박 종류, 표면 처리, 기판 재료
가장 큰 단일 요인은 동박입니다. 동박은 크게 두 가지로 나뉩니다.
전해 동박(ED): 전기 도금 방식으로 만들어지며, 자연스럽게 거친 무광 표면을 가집니다. 이 거칠기가 수지와 기계적으로 맞물려 더 낮은 비용으로 더 높은 박리 강도를 제공합니다. FR4의 기본 동박입니다.
압연 동박(RA): 기계적으로 압연해 매끄럽고 연성이 좋은 표면을 가집니다. 조도가 낮아 도체 손실이 적으므로 연성 회로와 고주파 애플리케이션에 유용하지만, 매끄러운 표면 때문에 박리 강도는 낮아질 수 있습니다.
적층판에 붙는 무광면이 처리면입니다. 처리면은 화학적으로 거칠게 만들고, 보통 노듈(혹) 형태의 구리층이나 흑화 처리층을 입혀 접착력을 높입니다. 수지 시스템도 중요합니다. 수지가 동박을 잘 적시면 동박의 미세한 골 구석구석까지 흘러 들어가 표면 접촉 면적을 최대화할 수 있습니다.
FR4와 고성능 적층판의 박리 강도 비교
일반 전자기기에서는 표준 ED 동박과 Mid-Tg 수지 조합이 1.0-1.4 N/mm의 양호한 박리 강도를 제공하며, 이것이 대부분의 일반 전자기기에 FR4가 쓰이는 이유입니다. High-Tg FR4는 이보다 조금 더 높은 값을 낼 수 있고, 고온에서도 접착력을 유지합니다. 하지만 RF 애플리케이션에서는 FR4가 적합하지 않습니다. Rogers 계열 같은 PTFE 및 세라믹 충전 탄화수소 재료는 유전 손실이 낮도록 개발되었으며, 일반적으로 동박이 더 매끄럽고 박리 특성이 낮습니다. 설계자들은 이러한 절충을 받아들이고, 단순히 높은 접착 수치를 추구하기보다 세심한 열 설계와 비아 설계로 이를 보완합니다.
박리 강도를 극대화하기 위한 설계 및 제조 전략
재료 선택과 표면 전처리 모범 사례
가장 현명한 설계 전략은 열적 요구 사항을 충족하는 적층판을 선택하는 것입니다. 소비자용 기판에는 표준 FR4를 사용할 수 있고, 무연 리플로우나 높은 주변 온도를 견뎌야 하는 기판에는 Shengyi S1000-2나 KB-6160급 같은 High-Tg 적층판이 적합합니다. 이를 실제로 적용할 때의 모범 사례는 다음과 같습니다.
- 전류와 열 부하에 맞는 동박 두께/강도를 사용하십시오. 구리가 두꺼울수록 들뜨지 않도록 더 강한 접착이 필요합니다.
- 기판에서 떨어져 나가기 쉬운 슬리버나 지지되지 않는 가는 구리 형상을 사용하지 마십시오.
- 트레이스와 패드가 만나는 지점에 티어드롭을 넣어 기계적 스트레스를 분산하십시오.
- 표면을 깨끗하게 유지해야 합니다. 오염과 산화는 접착력의 적입니다.
적층, 에칭, 표면 처리 공정 관리
박리 강도의 성패는 제조 공정 중 적층 단계에서 갈립니다. 수지가 완전히 경화되고 동박 처리면까지 흘러 들어갈 수 있도록 프레스의 온도, 압력, 경화 시간을 정확하게 설정해야 합니다. 접착이 약해지는 대표적인 원인은 수지의 경화 부족입니다. 에칭과 표면 처리 단계에도 위험이 따릅니다. 에칭이나 세정이 과도하면 미세 트레이스 아래가 파이고, 동박을 고정하는 노듈의 두께가 줄어들 수 있습니다. 잘 관리된 ENIG / HASL 공정은 최종 제품까지 구리 계면을 보호해 줍니다.
흔한 박리 강도 문제와 예방 방법
낮은 박리 강도와 박리의 근본 원인
낮은 박리 강도로 인한 불량은 대부분 몇 가지 원인에서 비롯됩니다.
- 적층 압력이나 온도 부족으로 인한 수지의 경화 부족
- 동박의 고정층을 벗겨 내는 과도한 처리 또는 세정
- 프레스 전 적층판이나 프리프레그의 흡습으로 인해 리플로우 중 증기 보이드 발생
- 접합 계면에 일정 크기 이상의 입자가 끼어 생기는 오염
- 열 사이클 피로로 아슬아슬한 접합이 서서히 끊어지는 현상
이들 원인 하나하나가 기판의 박리 강도를 정격값 아래로 떨어뜨릴 수 있으며, 여러 원인이 동시에 작용하는 경우도 많습니다.
품질 시험과 검증 기법
측정하지 않으면 관리할 수 없습니다! 신뢰할 수 있는 제조업체는 결과를 운에 맡기지 않고 지속적으로 박리 강도를 검사합니다. 이러한 기법을 함께 활용하면 박리 강도를 막연한 기대가 아니라 문서로 입증된 결과로 바꿀 수 있습니다. 일반적인 검증 방법은 다음과 같습니다.
- 입고 상태와 열 스트레스 상태에서 생산 쿠폰의 박리 시험(IPC-TM-650)
- 약한 접합을 드러내기 위한 열 스트레스 시험(솔더 플로트 / 다회 리플로우)
- 구리-수지 계면과 도금 스루홀 배럴을 확인하는 단면 마이크로섹션 분석
- 고온·고습 환경에서의 장기 내구성을 모사하는 HAST 및 열 사이클 시험
- 박리, 보이드, 들뜬 형상을 검출하는 자동 광학 검사 및 X선 검사
높은 박리 강도의 PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
엄격한 재료 인증과 첨단 적층 공정
JLCPCB의 적층판 시스템은 인증을 거쳤으며, 표준 FR4나 High-Tg FR4 등 공급업체가 제공하는 적층판을 활용하고, IPC-4101의 박리 및 열적 요구 사항에 따라 적층판 등급을 선택합니다. 입고되는 PCB 재료는 동박과 수지를 검사해, 서로 잘 맞고 안정적으로 접합될 수 있는지 확인합니다. 적층 라인은 온도, 압력, 경화 프로파일을 엄격하게 관리하며, 박리 강도 관리는 바로 여기에서 시작됩니다. 프레스 조건이 일관되면 수지가 동박 처리면을 더 완전하게 덮어, 무연 리플로우 공정을 견디는 접합이 만들어집니다.
일관되게 높은 박리 강도를 보장하는 신뢰할 수 있는 제조
모든 주문은 자동으로 DFM 검사를 거치며, 특히 가장 큰 손상을 일으킬 수 있는 구리 계면에서 떨어져 나가기 쉬운 형상을 걸러 냅니다. JLCPCB는 인라인 검사, 쿠폰 시험, 반복 가능한 공정 조건을 통해 시제품부터 양산까지 일관된 박리 강도를 보장합니다. 이러한 원칙을 적용할 때, 최저 2달러부터 시작하는 PCB를 손쉽게 견적받고 빠르게 시제품으로 제작해, 양산으로 확대하기 전에 튼튼한 스택업을 시험해 볼 수 있습니다.
동박 박리 강도에 대해 자주 묻는 질문
Q: 표준 FR4 PCB에서 적절한 동박 박리 강도 값은 얼마입니까?
1 oz 전해 동박을 사용한 일반적인 FR4 PCB라면, 입고 상태 박리 강도가 약 1.0–1.4 N/mm일 때 양호한 수준으로 봅니다. 열 스트레스를 받은 후에는 0.7 N/mm 가까이 떨어질 수 있지만, 이는 대부분의 애플리케이션에서 여전히 IPC 합격 기준 이내입니다.
Q: 동박 박리 강도는 실제로 어떻게 측정합니까?
IPC-TM-650 Method 2.4.8의 90도 박리 시험으로 측정합니다. 구리 띠를 50 mm/min의 속도로 적층판에서 당겨 떼어 내는 동안 로드셀이 힘을 기록합니다. 박리 강도는 박리력을 띠의 폭으로 나눈 값이며, N/mm 단위로 나타냅니다.
Q: 솔더링이나 열 사이클 후에 박리 강도가 떨어지는 이유는 무엇입니까?
열이 가해지면 적층판이 유리 전이 온도에 가까워지면서 수지가 연화되고, 구리와 수지 사이의 접합이 약해집니다. 이후 반복되는 열 사이클과 습기로 인해 작은 분리가 전체 박리로 번질 수 있습니다.
Q: ED 동박과 RA 동박 중 어느 쪽이 박리 강도가 더 높습니까?
일반적으로 전해 동박(ED)의 박리 강도가 더 높습니다. 거친 무광면이 수지와 기계적으로 맞물리기 때문입니다. 압연 동박(RA)은 표면이 더 매끄러워 고주파 손실이 낮지만, 접착력은 상대적으로 약한 편입니다.
Q: 설계에서 구리 접착력을 높이려면 어떻게 해야 합니까?
열 프로파일에 맞게 인증된 적층판을 선택하고, 패드 접합부에 티어드롭을 추가하며, 고립된 구리 슬리버를 피하고, 부하에 맞는 구리 두께를 사용하십시오. 그다음 적층 공정 관리와 DFM 검사를 갖춘 제조업체를 통해 접합을 보호하십시오.
결론
동박 박리 강도는 데이터시트의 한 줄에 불과해 보일 수 있지만, 현장에서 기판의 성패를 좌우하는 중요한 역할을 합니다. 솔더 접합 신뢰성, 박리 저항성, 열 스트레스 하에서 솔더링했을 때의 장기 신뢰성과 직결되므로, 제조 버튼을 누르기 훨씬 전부터 주의를 기울일 가치가 있습니다.
다행히 구리의 강한 접착력은 충분히 관리할 수 있습니다. 온도 범위 요구 사항에 맞는 PCB 재료를 선택하고, 동박과 수지 조합의 중요성을 이해하며, 적층과 DFM에 정통한 전문가에게 맡기십시오. 높은 전력 밀도, 무연 공정, 점점 더 정교해지는 전자기기에 대한 요구로 박리 강도의 중요성은 더욱 커질 것이며, 설계 단계에서부터 이를 반영하는 것이 오래 가는 고품질 전자 기판을 만드는 가장 좋은 방법입니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......