에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
1 분
- 에칭 FPC란?
- 에칭 FPC 제조 공정 설명
- 에칭 FPC 설계 시 고려 사항
- 에칭 FPC의 장점과 단점
- 에칭 FPC vs FDC: 어떤 기술을 선택해야 할까?
- 에칭 FPC의 응용 분야
- 에칭 FPC 제조업체는 어떻게 선택할까?
- JLCPCB의 에칭 FPC 제조 역량
- 자주 묻는 질문(FAQ)
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다.
연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다.
에칭 FPC란?
에칭 FPC의 정의
에칭 FPC는 서브트랙티브(감산) 공정, 즉 연성 필름에 접합된 동박에서 회로를 제외한 모든 부분을 화학 약품으로 제거하는 방식으로 만든 연성 인쇄 회로입니다. 기재는 일반적으로 연성 동박 적층판(FCCL)으로, 보통 폴리이미드나 폴리에스터 필름 위에 얇은 동박을 적층한 것입니다.
그렇다면 왜 "에칭"이라고 부를까요? 이 공정은 노출된 구리를 산성 또는 알칼리성 용액에 녹여 내는 화학적 에칭으로 이루어지기 때문입니다. 기본 원리는 리지드 PCB와 같지만, 얇은 연성 기재에 적용된다는 점이 다릅니다. 그 결과 신호에 아무런 문제 없이 수천 번 구부릴 수 있는 회로가 만들어집니다. 에칭 FPC는 단면, 양면, 다층(1~8층)으로 제작할 수 있으며, 이는 기계적 방식으로는 구현할 수 없습니다. 바로 이러한 정밀도 덕분에 고속·고밀도 연성 회로에서 선호되는 방식입니다.
FPC 제조에서 에칭 공정은 어떻게 진행되는가?
사실 에칭은 제어된 부식의 한 형태입니다. 보호할 구리 표면을 패턴으로 덮은 다음, 패널 전체를 에칭 장비에 넣습니다. 보통은 표면에 에칭액을 분사하는 스프레이 에칭 챔버를 사용합니다. 약품이 보호되지 않은 구리를 녹여 씻어 내고, 마스크로 덮인 트레이스만 남깁니다. 핵심 과제는 방향 제어입니다. 에칭은 아래쪽뿐 아니라 옆쪽, 즉 측면으로도 진행된다는 단점이 있는데, 이를 언더컷이라고 합니다. 이는 스프레이 압력, 온도, 시간 같은 공정 엔지니어링을 잘 관리해 제어합니다. 트레이스가 가늘수록 약품 제어가 더욱 중요해집니다.
에칭 FPC 제조 공정 설명
1단계: 재료 준비와 FCCL 선택
가장 많이 쓰이는 기재는 폴리이미드(PI) 필름으로, 300°C 이상에서도 열적으로 매우 안정적이고 내화학성이 뛰어나며, 보통 1/3 oz(12 µm), 1/2 oz(18 µm), 1 oz(35 µm) 동박과 접합됩니다. 이미징 전에 먼저 구리 표면을 세정해 먼지, 기름, 산화막을 제거합니다. 이 세정 단계는 생략할 수 없습니다. 지문 하나만 있어도 저항이 올라가 나중에 개방 회로가 생길 수 있기 때문입니다. 일반적으로 표면 조화(粗化) 또는 마이크로 에칭과 화학 세정을 함께 진행합니다. 여기에서는 동박 종류도 영향을 미칩니다. 압연 동박(RA)은 부드럽고 잘 구부러져 동적 굴곡 용도에 주로 쓰이고, 전해 동박(ED)은 경도가 더 높아 정적 굴곡 용도에 쓰입니다.
2단계: 포토레지스트 도포와 회로 패턴 전사
다음으로 감광성 포토레지스트를 입힙니다. 액상으로 도포하기도 하지만, 열과 압력으로 적층하는 드라이 필름을 더 많이 사용합니다. 이 층이 에칭 중에 트레이스를 보호하게 됩니다. 그런 다음 포토리소그래피로 회로 패턴을 전사합니다. 포토마스크(또는 레이저 직접 이미징 장비)를 사용해 레지스트를 UV 광에 노광하면, 구리 트레이스가 될 부분의 레지스트가 경화됩니다. 현상 단계에서는 노광되지 않은 레지스트를 제거해, 구리를 없앨 부분을 드러냅니다. 이 이미징 단계가 구현할 수 있는 최소 형상 크기를 결정합니다. 오늘날의 에칭 FPC는 정밀한 노광과 현상 덕분에 20-30µm(약 0.8-1.2 mil)의 가는 트레이스까지 엄격한 공차로 구현할 수 있습니다.
3단계: 구리 화학 에칭 공정
이제 본격적인 주인공이 등장할 차례입니다. 현상을 마친 패널은 에칭 장비로 들어가고, 에칭액이 노출된 구리를 모두 녹여 냅니다. FPC 생산에는 크게 세 가지 약품이 쓰이며, 각각 고유한 특성이 있습니다.
- 염화제이구리(CuCl₂): 가장 널리 쓰이는 에칭액입니다. 안정성이 뛰어나고 재생이 빠르며, 스프레이 시스템에서 깨끗한 미세 선폭을 구현할 수 있어 고정밀 작업의 표준으로 쓰입니다.
- 염화제이철(FeCl₃): 강하고 공격적인 산성 에칭 약품으로 에칭 속도가 빠르며, 주로 특수 필름과 두꺼운 구리에 사용합니다. 다만 제어와 재생이 더 어렵습니다.
- 암모니아계(알칼리성) 에칭액: 에칭 속도가 빠르고 두꺼운 구리에 적합하지만, 변동을 막으려면 pH와 비중을 세심하게 관리해야 합니다.
에칭 시간은 짧아서, 구리 두께, 에칭액 농도, 온도에 따라 보통 30초~3분입니다. 동박이 얇을수록(9-18 µm) 빨리 제거되고, 두꺼울수록 시간이 더 걸립니다. 엔지니어가 주시하는 파라미터는 에칭 팩터, 즉 에칭 깊이와 측면 언더컷의 비율입니다. 에칭 팩터가 높을수록 트레이스 측벽이 더 수직에 가깝고 정밀해집니다.
4단계: 표면 처리와 품질 검사
에칭이 끝나면 레지스트를 제거해 깨끗한 구리 패턴만 남깁니다. 그다음 커버레이(접착제가 붙은 폴리이미드 필름)나 연성 솔더 마스크를 회로 위에 덮어 회로를 보호하고 노출 패드 영역을 구분합니다. 노출된 패드는 솔더링이 가능하고 부식되지 않도록 표면 처리를 해야 합니다. 일반적인 선택지는 다음과 같습니다.
- ENIG(무전해 니켈 침지 금)
- OSP(유기 솔더 보호제).
- 침지 주석 또는 침지 은
마지막으로 패널을 검사합니다. 자동 광학 검사(AOI)로 선폭과 간격 불량을 찾아내고, 전기 테스트로 개방과 단락을 확인하며, 기계적 굴곡 시험이나 반복 굴곡 시험으로 회로가 실제 환경에서 견딜 수 있는지 검증합니다. 그런 다음 외형을 펀칭(또는 레이저 커팅)해 최종 형태로 만듭니다.
에칭 FPC 설계 시 고려 사항
재료 선택: 폴리이미드 vs 폴리에스터
최고급 재료는 폴리이미드입니다. 솔더링 온도를 견디고, 내화학성이 있으며, 반복 굴곡에도 강하기 때문입니다. 그래서 거의 모든 고성능 에칭 FPC에 사용됩니다.
더 저렴한 선택지는 폴리에스터(PET)입니다. 가격이 싸고 저온·저부하 용도에 적합합니다. 하지만 리플로우 솔더링을 견디지 못하며, 열에 의해 특성이 더 빨리 저하됩니다.
기판을 SMT 조립에 사용하거나 고온에 노출해야 한다면 PI가 안전한 선택입니다.
트레이스 폭, 간격, 층 구성(스택업)
에칭은 트레이스 형상을 구현하는 데 특히 유용합니다. 양산용 에칭 FPC는 얇은 구리에서 75-100 μm(3-4 mil)의 트레이스와 간격을 손쉽게 구현할 수 있으며, 첨단 공정에서는 가장 미세한 설계를 위해 20-30 μm(0.8-1.2 mil)까지 줄일 수 있습니다. 좋은 경험칙이 하나 있습니다. 구현 가능한 최소 선폭은 구리 두께에 비례합니다. 미세 선폭에는 더 얇은 구리(9-18 µm)를 사용하고, 전류 용량이 필요하다면 더 두꺼운 구리를 선택하고 트레이스 규칙을 완화하십시오. 스택업은 층수에 따라서도 달라집니다. 단면과 양면 FPC는 얇고 유연하게 유지되지만, 다층 구조(최대 8층)는 굴곡성을 희생하는 대신 더 높은 배선 밀도를 제공합니다. 굴곡이 많은 영역은 가능한 한 층수를 최소화하십시오.
굴곡 반경과 기계적 신뢰성
굴곡 반경은 연성 회로의 가장 중요한 설계 파라미터입니다. 연성 회로는 구부러지는 곳에서 고장 나기 때문입니다. 기본적인 경험칙으로, 정적 굴곡에서는 전체 두께의 약 6배가 최소 굴곡 반경이며, 동적(반복) 굴곡에서는 10배 이상이 필요합니다. 과도한 피로를 막으려면 다음 지침을 따르십시오.
- 배선은 항상 굴곡선에 직각으로 하고, 굴곡선을 대각선으로 가로지르지 않도록 합니다.
- 층을 최대한 대칭으로 구성해 구리가 굴곡 중립축에 놓이도록 합니다.
- 굴곡 영역에는 도금 스루홀이나 부품 패드를 두지 않습니다.
- 날카로운 90° 트레이스 모서리를 피하고, 곡선형(티어드롭) 모서리를 사용합니다.
- 층마다 트레이스를 겹쳐 쌓지 말고 엇갈리게 배치합니다.
이러한 방법은 구리에 걸리는 변형을 억제해, 균열이 생기기까지 견딜 수 있는 굴곡 횟수를 크게 늘려 줍니다.
에칭 FPC의 장점과 단점
에칭 FPC의 장점
에칭 FPC는 이미 확립되고 검증된 기술이며, 이러한 성숙도에서 실질적인 장점이 나옵니다.
- 20-30 µm까지의 미세 형상으로 고밀도의 복잡한 배선이 가능합니다.
- 다층 지원: 정교한 상호 연결을 위해 1~8층을 지원합니다.
- 우수한 신호 무결성: 임피던스 제어와 깔끔한 형상으로 고속 데이터에 적합합니다.
- SMT 호환성: 연성 기판 위에 부품과 커넥터를 직접 솔더링할 수 있습니다.
- 동적 굴곡 내구성: 힌지, 카메라, 폴더블 기기에서 반복되는 굴곡을 견딥니다.
에칭 방식의 단점은 무엇인가?
모든 것이 이상적이지는 않으며, 에칭 방식에는 미리 고려해야 할 단점도 있습니다.
- 툴링과 약품 때문에 비용이 늘어나며, 특히 시제품과 소량 생산에서 그렇습니다.
- 염화제이구리나 염화제이철 같은 에칭액은 폐수 처리를 위한 특별한 화학 물질 관리가 필요하며, 친환경성도 떨어집니다.
- 공정 단계가 많을수록 결함이 생길 수 있는 지점도 늘어납니다.
- 언더컷이나 과에칭처럼 에칭 공정 자체에서 비롯되는 결함이 있습니다.
에칭 FPC vs FDC: 어떤 기술을 선택해야 할까?
결정을 내리기 전에 다른 선택지도 이해해 두는 것이 좋습니다. FDC는 Flexible Die-Cut circuit(연성 다이컷 회로)의 약자로, 연성 도체(보통 PI 위의 알루미늄 또는 동박)를 화학적으로 에칭하는 대신 커팅 금형으로 기계적으로 타발해 형태를 만든 회로입니다. 포토레지스트나 에칭액 없이 정밀 커팅과 적층만으로 제작합니다.
에칭 FPC vs FDC 비교표
| 항목 | 에칭 FPC | FDC(연성 다이컷) |
| 회로 형성 방식 | 화학적 방식(금속 에칭) | 기계적 다이컷 |
| 층수 | 1~8층 | 단층 |
| 최소 트레이스/간격 | 20–100 µm(미세) | 넓은 도체만 가능 |
| 도체 재료 | 구리(RA/ED) | 알루미늄 또는 동박 |
| 회로 복잡도 | 높음, 미세 피치 | 단순, 저밀도 |
| SMT 부품 | 완전 지원 | 제한적 / 일반적이지 않음 |
| 환경 영향 | 처리해야 할 화학 폐기물 발생 | 에칭액 미사용, 더 친환경적 |
| 상대 비용 | 더 높음 | 양산 시 FPC의 1/3 |
| 최적 용도 | 정밀, 고속, 고밀도 | 단순, 비용 중심, 단층 |
에칭 FPC를 선택해야 하는 경우
프로젝트에서 정밀도와 신뢰성이 핵심이라면 에칭 FPC를 선택하십시오. 미세 피치 트레이스, 다층 구조, 고속 신호를 위한 임피던스 제어가 필요하거나 연성 기판 위에 SMT 솔더링 부품을 실장해야 한다면, 방법은 에칭 하나뿐입니다. 자동차, 의료, 통신 하드웨어처럼 현장 고장이 절대 허용되지 않아 검증된 장기 신뢰성이 필요한 애플리케이션에도 올바른 선택입니다. 비용을 더 들이는 만큼 더 많은 것을 얻고, 성능에 대한 확신도 커집니다.
FDC를 선택해야 하는 경우
회로가 단순한 단층 구조이고 비용이 가장 중요한 고려 사항이라면 FDC를 사용하십시오. 예를 들어 배터리 셀 연결 시스템(CCS)은 미세 배선 없이 넓은 알루미늄 도체로 셀 사이에 전류를 전달하는 시스템입니다. FDC는 에칭 약품을 전혀 사용하지 않기 때문에 지속 가능성 측면에서도 더 유리합니다. 단층에 형상이 단순하다면, FDC의 회로 비용은 동등한 FPC의 약 1/3 수준으로 줄어들 수 있습니다.
에칭 FPC의 응용 분야
소비자용 전자기기
이 분야는 FPC의 본거지라 할 수 있습니다. 스마트폰의 카메라 모듈, 버튼용 연성 회로, 디스플레이 연결부는 물론, 노트북과 태블릿의 힌지, 그리고 수만 번의 열고 닫힘을 견뎌야 하는 폴더블폰에도 쓰입니다. 얇은 두께, 미세 피치, 동적 굴곡 내구성을 모두 갖춘 독보적인 조합 덕분에 부품이 빽빽하게 들어찬 소비자용 기기에 이상적입니다. 에칭 FPC가 없었다면 오늘날의 얇고 접히는 폼 팩터는 불가능했을 것입니다.
자동차 전장
자동차는 열, 진동, 수년간의 연속 사용이 이어지는 가혹한 환경입니다. 폴리이미드 기반 에칭 FPC는 이를 견뎌 내며, 대시보드, 인포테인먼트 시스템, LED 조명, 센서 어레이, 엔진 주변 제어 모듈에 사용됩니다. 열 사이클과 진동에도 신뢰성을 유지하고, 좁은 공간에서도 복잡한 신호를 배선할 수 있어 최신 차량 전장에 적합합니다.
의료기기
의료 하드웨어에서는 크기와 신뢰성이 핵심입니다. 웨어러블 모니터, 보청기, 내시경 카메라 어셈블리, 나아가 체내 삽입형 센서에 들어가는 매우 작고 유연하며 생체 적합성에 가까운(즉, 플라스틱 케이스를 쓰지 않는) 회로는 에칭 FPC로만 구현할 수 있습니다. 고장이 심각한 문제로 이어질 수 있는 분야이기 때문에, 에칭 FPC의 검증된 실적은 이 분야에서 큰 강점이 됩니다.
웨어러블 및 IoT 애플리케이션
스마트워치, 피트니스 밴드, 무선 이어폰, IoT 센서 노드처럼 곡면이고 움직이며 공간이 좁은 외함에 전자 부품을 넣어야 합니다. 에칭 FPC를 사용하면 배터리를 피해 배선하고 유기적인 형태에 맞출 수 있습니다. 웨어러블 기기가 계속 작아지고 더 많은 센서가 탑재될수록 미세 피치 연성 인터커넥트에 대한 수요는 계속 늘어나며, 에칭 FPC는 미세 피치 분야의 핵심 기술입니다.
에칭 FPC 제조업체는 어떻게 선택할까?
제조 역량과 품질 관리
먼저 기본적인 제조 역량부터 확인해야 하며, 모든 것은 거기서부터 시작됩니다. 최소 트레이스/간격, 층수, 최대 구리 두께, 임피던스 제어 공차를 문의하십시오. 다층, 리지드-플렉스, 미세 피치 단층 등 원하는 스택업을 처리할 수 있는지도 확인하십시오. 25 µm 선폭과 일반적인 100 µm 선폭을 모두 다뤄 본 업체와 100 µm 선폭만 다뤄 본 업체는 다릅니다.
신뢰성은 공정 관리의 세부 사항에서 결정됩니다. 관련 IPC 요구 사항인 IPC-6013(연성 회로의 인증 및 성능)과 IPC-A-600(기판 합격 기준)을 따르는 제조업체를 찾으십시오. AOI, 전기 테스트(개방/단락), 기계적 굴곡 시험 등 검사 체계도 함께 살펴보십시오. ISO 9001, 의료 분야의 ISO 13485, 자동차 산업의 IATF 16949 같은 인증은 품질 시스템이 갖춰져 있다는 신호입니다.
시제품 및 양산 지원
마지막으로, 함께 성장할 수 있는 파트너인지 확인하십시오. 이상적인 제조업체는 빠르고 저렴하게 시제품을 만들고, 같은 공정을 재설계 없이 양산 규모로 확대할 수 있어야 합니다. 확인할 항목은 다음과 같습니다.
- 빠른 시제품 리드타임과 투명한 가격
- 같은 라인에서 시제품부터 양산까지 매끄럽게 전환 가능한지 여부
- 툴링을 확정하기 전에 받을 수 있는 DFM(제조 용이성 설계) 피드백
- 필요한 경우 부품 조달 및 조립 지원
JLCPCB의 에칭 FPC 제조 역량
첨단 에칭 기술과 정밀 제조
정밀하게 제어된 에칭은 현대 연성 회로 제조에서 매우 중요합니다. JLCPCB의 FPC 라인은 정밀 스프레이 에칭으로 미세한 트레이스 형상과 패널 전체에 걸친 균일한 에칭 팩터를 구현합니다. 바로 이러한 제어 덕분에 측벽이 곧게 유지되고, 까다로운 설계에서도 높은 품질을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 폴리이미드 기반의 신뢰할 수 있는 미세 선폭 연성 회로를 제공하며, ENIG와 OSP 같은 표면 처리로 패드의 솔더링성과 신뢰성을 유지합니다.
DFM 지원을 포함한 연성 PCB 시제품 및 양산 서비스
JLCPCB의 연성 PCB 서비스를 이용하면, 이러한 원칙을 적용하면서 공급업체를 바꾸지 않고도 첫 시제품부터 양산까지 손쉽게 진행할 수 있습니다. 빠른 생산 소요 기간과 즉시 온라인 견적 덕분에 초기 반복 설계를 저렴하고 빠르게 진행할 수 있습니다. 같은 공정을 그대로 확장할 수 있으므로, 시제품으로 만들어 테스트한 연성 기판이 곧 양산으로 출하하는 연성 기판이 되어 전환에 따른 위험이 훨씬 줄어듭니다!
JLCPCB가 제공하는 자동 DFM 검사와 전기 테스트, AOI는 문제를 조기에 찾아내는 데 도움이 되며, 이는 연성 회로 설계에 특히 유용합니다. 굴곡 영역 결함, 간격 위반, 개방/단락 결함에 대한 경고를 사전에 받을 수 있습니다. 이러한 피드백 과정은 설계자가 실제로 제조 가능한 에칭 FPC가 어떤 모습인지 가장 빠르게 익힐 수 있는 방법 중 하나입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
에칭 FPC란 무엇입니까?
에칭 FPC는 연성 동박 적층판에서 불필요한 구리를 화학적으로 녹여 내 구리 트레이스를 형성한 연성 인쇄 회로입니다. 기재는 보통 폴리이미드나 폴리에스터 필름에 동박을 입힌 것이며, 포토레지스트와 에칭액으로 패턴을 만듭니다.
에칭 FPC와 FDC의 차이는 무엇입니까?
에칭 FPC는 화학적 에칭으로 회로를 형성하며, 미세 트레이스, 다층 구조, SMT 부품을 지원합니다. FDC(연성 다이컷 회로)는 커팅 금형으로 금속박을 기계적으로 타발해 도체를 형성하므로, 단순한 단층 설계로 제한됩니다.
FPC 에칭에는 어떤 용액을 사용합니까?
가장 일반적인 에칭액은 염화제이구리로, 안정성이 높고 스프레이 시스템에서 깨끗한 미세 선폭을 구현할 수 있어 널리 쓰입니다. 염화제이철은 특수 필름과 두꺼운 구리에 쓰는 더 강한 산성 에칭액이며, 암모니아계(알칼리성) 에칭액은 두꺼운 구리를 빠르게 에칭하는 데 적합합니다.
FPC 에칭에는 시간이 얼마나 걸립니까?
에칭 단계 자체는 빠르며, 보통 30초~3분 정도 걸립니다. 정확한 시간은 구리 두께, 에칭액 농도, 용액 온도에 따라 달라지며, 9–18 µm의 얇은 구리는 두꺼운 동박보다 훨씬 빨리 제거됩니다.
FPC 에칭에서 흔히 발생하는 문제는 무엇입니까?
대표적인 결함은 언더컷(에칭액이 레지스트 아래로 옆으로 파고드는 현상), 과에칭(트레이스가 거칠어지고 가늘어지는 현상), 미에칭(구리 잔류물이 남는 현상)입니다. 구리 두께가 고르지 않으면 패널 전체에서 에칭도 고르지 않게 됩니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......