This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?

최초 게시일 Oct 21, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 21, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 스택 비아와 스태거드 비아 이해하기
  • HDI 제조에서 스태거드 비아의 주요 이점
  • 비아 유형을 선택할 때의 설계 고려 사항
  • 제조상의 과제와 전문적인 해결책
  • 스태거드 비아 HDI 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
  • 스태거드 비아에 관한 자주 묻는 질문
  • 결론:

핵심 요약

  • 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다.
  • 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다.
  • 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다.
  • 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다.
  • 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다.

스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HDI 기판이 열 사이클 시험과 양산을 문제없이 통과합니다.

스택 비아와 스태거드 비아 (5)

잘못 선택하면 리플로우 후나 현장 사용 중 노화되면서 드러나는 간헐적 불량을 찾아 헤매게 될 수도 있습니다. 이 가이드에서는 스택 비아와 스태거드 비아를 형상, 트레이드오프, 그리고 둘을 가르는 설계 규칙까지 기초부터 낱낱이 분석합니다. 끝까지 읽으시면 언제 스태거드 비아를 쓰고 언제 스택 비아가 유리한지, 그리고 JLCPCB 같은 신뢰할 수 있는 제조업체가 어떻게 두 방식 모두를 신뢰할 수 있는 기판으로 만들어 내는지 알 수 있습니다.

스택 비아와 스태거드 비아 이해하기

비교하기 전에 두 구조를 먼저 정리해 보겠습니다. 둘 다 HDI(고밀도 인터커넥트) 기판의 영역에 속하며, HDI에서는 부피가 큰 기계식 관통홀 대신 레이저로 드릴 가공한 마이크로비아로 인접한 구리층을 연결합니다. 차이는 유전체층을 두 개 이상 통과해야 할 때 그 마이크로비아를 어떻게 배치하느냐뿐입니다.

스태거드 비아란 무엇이며 스택 비아와 어떻게 다른가

마이크로비아는 보통 0.15mm보다 작은 블라인드 비아로, HDI 빌드업에서 한 층을 다음 층에 연결하는 데 사용합니다. 신호가 한 층만 넘어가면 되는 경우에는 마이크로비아 하나로 충분합니다. 문제는 두 층 이상을 넘어가야 할 때입니다.

스택 비아와 스태거드 비아 (4)

스택 비아는 마이크로비아를 기둥처럼 수직으로 차곡차곡 쌓아, 동전을 쌓듯 같은 수직축을 공유하게 한 구조입니다. 각 마이크로비아에 구리를 전해 도금으로 채우고, 다음 마이크로비아를 올리기 전에 평탄화하는 방식으로 만듭니다. 구리 충전이 없다면 적층 구조 자체가 움푹 패여 신뢰할 수 없게 됩니다.

반면 스태거드 비아는 연속된 층에서 측면으로 어긋나게 배치되며, 공통 층의 짧은 트레이스로 연결됩니다. 경로가 곧게 위아래로 이어지는 대신 약간 지그재그를 그리게 됩니다. 중요한 경험칙은 두 비아 사이의 거리가 마이크로비아 직경보다 커야 한다는 것입니다. 즉, 레이저 드릴과 도금 과정에서 두 홀이 겹치거나 서로 간섭하지 않도록 홀 간 중심 거리가 마이크로비아 홀보다 커야 합니다.

고밀도 인터커넥트 설계의 대표적인 활용 사례

스택 비아와 스태거드 비아는 기판 공간이 귀하고 층수가 늘어나는 곳이라면 어디에서나 볼 수 있습니다. 두 구조 모두 기계식 비아로는 대응할 수 없는 파인 피치 부품의 제약에서 설계자를 벗어나게 해 줍니다.

  • 파인 피치 BGA 및 CSP: 0.4mm 및 0.5mm 피치 패키지는 안쪽 열에서 배선을 끌어내고 배선 채널이 부족해지지 않도록 마이크로비아가 필요합니다.
  • 초박형 기판: 스마트폰과 웨어러블에서는 스택 또는 스태거드 마이크로비아를 활용해 모든 네트의 연결을 유지하면서 전체 적층 두께를 줄입니다.
  • 고속 디지털에도 마이크로비아가 쓰입니다: DDR, PCIe, RF 프런트엔드에서 스텁 길이를 줄이고 전류 루프를 최소화해 신호 무결성을 개선합니다.
  • 차량용 및 산업용 모듈: 이러한 용도에서는 온도 변화 속에서의 신뢰성이 가장 중요하며, 이 점이 스태거드 비아를 선택하는 결정적인 이유가 되는 경우가 많습니다.

실제로 많은 HDI 적층 구조에서 스태거드 비아는 기본 주력 방식이며, 스택 비아는 브레이크아웃 영역이 너무 밀집해 스태거드 비아의 측면 오프셋조차 허용할 수 없을 때 사용합니다.

HDI 제조에서 스태거드 비아의 주요 이점

그렇다면 왜 경험 많은 HDI 설계자들은 레이아웃이 허락하면 스태거드 비아를 선택할까요? 엔지니어들이 무척 신경 쓰는 두 가지 핵심 요소, 즉 신뢰성과 수율 때문입니다.

향상된 신뢰성과 열응력 감소

모든 PCB는 CTE(열팽창계수) 불일치라는 긴장을 늘 안고 있습니다. 유전체 레진의 열팽창계수는 구리보다 훨씬 커서, Z축 레진은 약 200ppm/°C인 반면 구리는 약 16~17ppm/°C입니다. 리플로우 사이클마다, 그리고 현장에서 전원이 켜질 때마다 비아 구조에 응력이 가해집니다.

스택 비아와 스태거드 비아 (6)

스택 비아에서는 이 응력이 구리로 충전된 마이크로비아와 다음 마이크로비아 사이의 계면에 집중됩니다. 세 층 이상을 쌓으면 모서리의 변형이 너무 커져 크랙이 생기거나 배럴이 모서리에서 분리될 수 있습니다. 기둥이 높을수록 하중이 하나의 힘의 선에 더 집중됩니다. 스태거드 비아는 응력이 고르게 분산되도록 해 줍니다. 각 마이크로비아가 별도의 랜딩 패드 위에 놓이고 짧은 트레이스로 연결되므로, 어느 한 계면도 Z축 하중 전체를 받지 않습니다. 지그재그 형상이 휘어질 여지를 주기 때문에, 열 사이클 시험에서 스태거드 비아가 높은 스택 기둥보다 더 좋은 성능을 보이는 경향이 있습니다. 넓은 온도 범위를 겪게 될 제품이라면 이러한 기계적 여유가 매우 중요합니다.

스택 구조보다 높은 제조 수율

신뢰성 외에도 스태거드 비아는 제조하기가 훨씬 쉽습니다. 스택 비아는 레이저 드릴, 구리 충전 도금, 평탄화, 이미징을 하고 다음 층에서 이 모든 과정을 반복하는 매우 까다로운 순차 공정입니다. 추가되는 공정 하나하나가 불량이 생길 기회입니다. 구리 충전 내부의 보이드, 평탄화 중 생기는 디싱, 1mil에도 못 미치는 정렬 오차 등 스택 기둥이 실패하는 원인은 여러 가지입니다. 스태거드 비아는 내부 계면에서 필수적인 충전 및 평탄화 반복 공정을 없애 공정 단계와 잠재적 불량 지점을 줄여 줍니다. 도금과 평탄화 사이클이 줄어들면 보이드와 디싱 불량이 생길 기회도 줄어듭니다.

  • 느슨한 정합 허용: 어긋나게 배치된 홀이 아래 패드의 정중앙에 있을 필요가 없습니다.
  • 기판당 비용 절감: 스택 계면마다 구리 충전 도금을 반복할 필요가 없습니다.
  • 더 빠른 납기: 빌드업 순서가 더 짧고 단순하므로 제조 기간이 줄어듭니다.

결과적으로 공정 생산성이 높아져 단가를 낮게 유지할 수 있으며, 이는 시제품에서 양산으로 넘어갈 때 큰 이점이 됩니다.

비아 유형을 선택할 때의 설계 고려 사항

그렇다고 스태거드 비아가 항상 정답이라는 뜻은 결코 아닙니다. 층수, 밀도, 신호의 민감도에 따라 적합한 방식을 선택할 수 있습니다. 결정에 영향을 주어야 할 요소들을 살펴보겠습니다.

종횡비, 층수, 신호 무결성에 미치는 영향

가장 먼저 확인해야 할 수치는 비아 깊이와 직경의 비율인 종횡비(AR)입니다. IPC 가이드라인은 단일 층 마이크로비아의 종횡비를 약 1:1 이하로 유지하도록 권장합니다. 홀이 직경에 비해 깊어질수록 구리 도금의 신뢰성이 떨어지기 때문입니다. 이것이 IPC가 높은 스택을 경고하는 이유 중 하나입니다. 스택을 쌓으면 이 어려움이 층마다 더 커지기 때문입니다.

스택 비아와 스태거드 비아 (1)

층수도 그만큼 중요합니다. 두 층 전환은 어느 방식이든 괜찮지만, 빌드업이 세 층이나 네 층이 되면 스택 기둥으로 신뢰성 도박을 할지, 스태거드 방식으로 간단하게 갈지의 문제가 됩니다. 이에 맞서는 요소는 신호 무결성입니다. 스택 비아는 깨끗하고 균일한 수직 경로를 제공해 가장 빠른 네트의 임피던스 제어를 쉽게 해 줍니다. 스태거드 비아는 약간의 오프셋과 짧은 트레이스가 추가되어 약간의 임피던스 불일치가 생깁니다. 대부분의 설계에서는 큰 영향이 없지만, 1피코초가 중요한 멀티기가비트 레인에서는 문제가 될 수 있습니다. 설계를 결정하는 요소별로 두 구조를 비교하면 다음과 같습니다.

요소스택 비아스태거드 비아
형상마이크로비아가 하나의 수직축에 정렬됨마이크로비아가 측면으로 어긋나 짧은 트레이스로 연결됨
구리 충전 요구 사항모든 내부 비아에 필수비아가 외층과 만나는 곳에만 필요
열 사이클 신뢰성3층 이상에서 낮음(응력 집중)높음(응력 분산)
제조 수율낮음(충전, 평탄화, 엄격한 정합)높음(중요 공정이 적음)
상대적 비용높음낮음
사용하는 기판 공간최소(가장 작은 풋프린트)약간 큼(오프셋 공간 필요)
신호 경로/임피던스균일함, 초고속 신호에 최적오프셋으로 인한 약간의 불연속

스태거드 비아가 스택 비아보다 확실히 유리한 경우

표에서 볼 수 있듯이 실용적인 결정 기준이 드러납니다. 가능한 한 작은 풋프린트보다 신뢰성, 비용, 수율이 훨씬 중요한 설계라면 스태거드 비아를 고려하십시오.

  1. 빌드업 층을 세 개 이상 쌓을 예정이며, 높은 기둥의 스택 상단에서 크랙 문제가 생길 가능성이 있는 경우
  2. 차량용, 산업용, 실외 장비처럼 제품이 혹독한 열 사이클을 겪는 경우
  3. 공통 층에 홀을 간격 문제 없이 배치할 수 있는 측면 여유가 있는 경우
  4. 양산 제작에서 비용과 수율이 관건이며, 구리 충전 도금을 반복하고 싶지 않은 경우
  5. 중속 신호를 다루며, 약간의 임피던스 불연속이 문제가 되지 않는 경우

밀집된 파인 피치 BGA 아래에서 가능한 한 작은 풋프린트가 필요하거나, 초고속 네트에 완벽하게 균일한 "수직" 경로가 필요하다면 스택 비아를 고려하십시오. 다만 더 많은 비용과 더 까다로운 공정 관리를 각오해야 합니다.

제조상의 과제와 전문적인 해결책

어떤 구조를 선택하든 제조업체가 이를 완벽하게 만들어 낼 수 있어야 합니다. 바로 여기서 HDI 라인과 취미 수준의 업체 사이의 차이가 드러납니다.

스택 비아와 스태거드 비아 (3)

스태거드 구조를 위한 정밀 정렬과 도금

스태거드 비아가 스택 기둥보다 덜 복잡하긴 하지만, "덜 복잡하다"는 상대적인 표현입니다. 레이저 드릴은 여전히 정확한 랜딩 패드를 맞혀야 하며, 어긋나게 배치된 마이크로비아가 목표 트레이스에 정확히 안착하려면 층간 정합 공차가 매우 작아야 합니다. 도금 공정도 까다롭습니다. 구리로 완전히 충전되지 않은 마이크로비아라도, 설령 블라인드 비아라 할지라도 견고한 연결을 위해 측벽에 보이드 없이 균일한 구리 도금이 되어 있어야 합니다. 도금조의 균일 전착성이 부족하면 비아 바닥의 금속량이 부족해지며, 이는 열응력 후 단선이 생기는 흔한 원인입니다. 전해 도금의 화학 조성과 전류 밀도를 관리해야 이 커버리지가 유지됩니다.

비아 신뢰성을 보장하는 첨단 공정

스택 비아의 경우 요구 수준이 더욱 높습니다. 구리 충전 도금은 조밀하고 보이드 없는 플러그를 형성해야 하며, 평탄화는 다음 마이크로비아의 확실한 기반이 되도록 표면을 마이크론 단위로 평평하게 유지해야 합니다. 디싱이나 갇힌 보이드가 하나라도 있으면 약점이 되고, 열 사이클이 결국 그 약점을 파고듭니다.

전문 제조업체는 두 구조 모두의 신뢰성을 유지하는 데 필수적인 여러 공정 관리를 활용합니다.

  • 순차 적층: 연속된 빌드업 공정 사이에서 매우 정밀한 정합을 유지합니다.
  • 스택 구조를 위해 최적화된 도금조 화학 조성으로 보이드 없는 구리 도금을 합니다.
  • 충전된 비아를 정밀하게 평탄화해 다음 층을 위한 평평한 면을 만듭니다.
  • 출하 전 마이크로섹션과 X선 검사로 충전과 정렬이 올바른지 품질을 확인합니다.
  • 장기 내구성을 위해 열 사이클 시험과 IST(Interconnect Stress Test) 검증을 실시합니다.

이러한 단계들이 기발한 적층 구조 아이디어를 종이 위에서 꺼내, 현장에서 수년간 견디는 기판으로 만들어 줍니다.

스태거드 비아 HDI 생산에 대한 JLCPCB의 전문성

이론을 아는 것은 쉽지만, 그것을 몇 번이고 반복해서 구현할 수 있는 업체를 찾기는 어렵습니다. 설계가 스태거드 비아든, 스택 비아든, 둘을 조합한 것이든, 바로 여기서 JLCPCB의 HDI 역량이 빛을 발합니다.

스택 비아와 스태거드 비아 (2)

복잡한 비아 배치를 위한 첨단 HDI 역량

JLCPCB는 0.15mm까지의 레이저 드릴 마이크로비아를 스태거드 및 스택 방식으로 구현하는 최신 HDI 라인을 운영합니다. 1+N+1, 2+N+2 같은 표준 빌드업은 파인 피치 BGA 및 모바일급 설계의 99.9%를 포괄하며, 밀집된 부품의 배선을 끌어내는 데 필요한 층 전환을 제공합니다. 스택 구성에는 JLCPCB가 구리 비아 충전을 제공합니다. 이는 신뢰할 수 있는 스택 기둥에 반드시 필요한 전해 도금 평탄화 충전 방식입니다. 덕분에 공정 제약에 맞춰 설계를 바꿀 필요 없이, 신호와 밀도 예산에 필요한 배치를 그대로 지정하시면 됩니다.

DFM 지원과 고수율 제조

아무리 훌륭한 공정이라도 제조 전에 한 번 더 확인하는 눈이 있으면 도움이 됩니다. JLCPCB의 DFM(제조 용이성 설계) 검사는 너무 작은 비아 오프셋, 지나치게 공격적인 종횡비, 정합 위험 같은 문제를 불량 배치를 받은 후가 아니라 견적 단계에서 알려 줍니다. 이러한 피드백 루프에 즉시 온라인 견적 시스템과 빠른 납기가 더해져, 높은 수율을 유지하면서 빠르게 설계를 반복할 수 있습니다. 높은 수율은 비용만의 문제가 아니라 신뢰성의 문제이기도 합니다. 몇 번이고 반복할 수 있는 공정이야말로 기판마다 일관된 비아를 안정적으로 만들어 내기 때문입니다.

시제품부터 양산까지 검증된 신뢰성

어떤 비아 전략이든 진정한 시험대는 양산으로 확장할 수 있느냐입니다. 시제품 몇 개에서는 잘 동작하지만 양산에서 흔들리는 구조는 함정입니다. JLCPCB의 관리된 HDI 공정이라면 첫 시제품부터 본격적인 양산까지 같은 비아 신뢰성을 얻을 수 있습니다. 이러한 일관성에 X선 검사와 전기 테스트 같은 검사 기법이 더해져 설계에 확신을 가질 수 있습니다. 열적 여유를 위한 스태거드 비아든 풋프린트를 위한 스택 비아든, 원하는 방식을 선택하고 이를 안정적으로, 그리고 HDI를 부담 없는 가격으로 구현해 줄 제조 파트너를 만날 수 있습니다.

합리적인 가격의 고품질 PCB 제조

제조, 조립, 부품을 아우르는 올인원 솔루션으로 시간과 비용을 절약하십시오. 업체 간 조율을 줄이고, 분할 배송을 피하며, 예산을 늘리지 않고도 일관되고 신뢰할 수 있는 품질을 얻으실 수 있습니다.

무료 견적 받기 >

스태거드 비아에 관한 자주 묻는 질문

Q: 스태거드 비아를 간단히 설명하면 무엇입니까?

스태거드 비아는 인접한 층에 배치되지만 기둥처럼 정렬되지 않고 측면으로 어긋나게 배치된 HDI 마이크로비아의 조합으로, 공통 층의 짧은 트레이스로 연결됩니다. 이 지그재그 경로가 열응력을 분산시키며, 스택 비아에 필수인 구리 충전 및 평탄화 공정이 필요 없습니다.

Q: 스택 비아와 스태거드 비아를 선택할 때 가장 큰 차이는 무엇입니까?

스택 비아는 하나의 수직축을 공유해 풋프린트가 가장 작고 신호 경로가 가장 깨끗하지만, 모든 내부 비아를 구리로 충전하고 평탄화해야 합니다. 스태거드 비아는 기판 공간을 약간 더 쓰는 대신 더 높은 신뢰성, 더 쉬운 제조, 더 낮은 비용을 얻습니다.

Q:스택 비아와 스태거드 비아 모두 구리 충전이 필요합니까?

스택 비아는 다음 마이크로비아가 견고하고 평평한 기반을 갖도록 모든 내부 비아에 전해 도금 구리 충전이 필요합니다. 스태거드 비아는 비아가 외층과 연결되는 곳에만 충전이 필요하며, 이것이 비용이 더 낮고 수율이 더 높은 이유 중 하나입니다.

Q: 스태거드 비아가 스택 비아보다 더 신뢰할 수 있습니까?

세 층 이상에 걸친 전환이라면 그렇습니다. 스태거드 비아는 CTE로 인한 열응력을 스택 계면에 집중시키지 않고 분산시키므로, 대체로 열 사이클을 더 잘 견딥니다. 두 층 전환이라면 두 방식 모두 성능이 좋습니다.

Q: JLCPCB에서 스태거드 비아 및 스택 비아 HDI 기판을 제작할 수 있습니까?

가능합니다. JLCPCB의 HDI 라인은 0.15mm까지의 레이저 마이크로비아, 1+N+1 및 2+N+2 빌드업, 스택 구조를 위한 구리 비아 충전을 지원하며, 모두 DFM 검토와 신뢰성 시험으로 뒷받침됩니다. 설계를 업로드해 즉시 견적을 받고, 시제품부터 양산까지 적합한 비아 전략을 세울 수 있도록 엔지니어의 도움을 받아 보십시오.

결론:

이것은 단순한 양자택일의 문제가 아닙니다. 스태거드 비아와 스택 비아의 선택은 밀도, 신뢰성, 비용 사이의 절충입니다. 스태거드 비아는 특히 빌드업이 세 층 이상일 때 더 나은 열적 견고성, 향상된 제조 수율, 낮은 비용을 제공하는 것으로 입증되어, 대부분의 HDI 설계에서 기본 주력 방식이 되었습니다. 스택 비아는 풋프린트를 절대로 줄일 수 없는 브레이크아웃 영역에만 사용하십시오. 결국 아무리 도면상으로 올바르더라도 제조업체가 이를 완벽하게 구현할 능력이 없다면 소용이 없습니다. JLCPCB 같은 전문 HDI 파트너가 이 간극을 메워, 시제품부터 양산까지 일관되게 결함 없는 기판으로 비아 전략을 현실로 만들어 드립니다. 그 결과 열 사이클에 강하고 신뢰성 높은 설계가 완성됩니다.

Level up your production now

지속적인 성장