HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
1 분
- 블라인드 비아란 무엇이며 어떻게 작동하는가
- 블라인드 비아 사용의 주요 이점
- 블라인드 비아를 성공적으로 구현하기 위한 설계 고려 사항
- HDI 제조를 위한 블라인드 비아 설계 요구 사항
- 제조상의 과제와 첨단 해결책
- 블라인드 비아 HDI PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
- 자주 묻는 질문(FAQ)
- 결론
핵심 요약
- 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다.
- 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다.
- 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오.
- 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다.
최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 지점에서 블라인드 비아와 그 사촌 격인 베리드 비아가 HDI PCB 안에서 판도를 바꿉니다.
블라인드 비아는 배선 채널을 아끼고, 신호 길이를 줄이며, 연결성을 해치지 않으면서 기판 크기를 줄일 수 있게 해 줍니다. 이 글에서는 PCB 블라인드 비아가 무엇인지, 스루 비아 및 베리드 비아와 어떻게 다른지, 그리고 밀도와 성능에 왜 중요한지 차근차근 살펴보겠습니다. 신뢰할 수 있는 블라인드 비아와 현장 불량을 가르는 설계 규칙과 제조 관리 방법도 함께 다룹니다. 그럼 자세히 알아보겠습니다.
블라인드 비아란 무엇이며 어떻게 작동하는가
비아는 신호나 전원을 한 구리층에서 다른 구리층으로 전달하기 위한 도금된 구멍입니다. 비아의 종류는 어떤 층을 지나는지, 그리고 스택업을 얼마나 깊이 관통하는지에 따라 달라집니다.
블라인드 비아의 정의와 스루 비아·베리드 비아와의 비교
블라인드 비아는 기판의 바깥층에서 내층까지만 이어지고 기판을 완전히 관통하지 않는 비아입니다. 바깥에서 보면 어딘가에서 끝나 버리는 구멍처럼 보이기 때문에 "블라인드(막힌)"라는 이름이 붙었습니다. 스택업 내부에서 끝나므로 필요한 층만 사용하고, 나머지 층은 건드리지 않습니다.
반면 스루 비아는 위에서 아래까지 물리적으로 뚫려 지나가는 모든 층을 관통합니다. 베리드 비아는 기판 내부에 완전히 묻혀 있어 윗면이나 아랫면과 연결되지 않습니다. 블라인드 비아와 베리드 비아를 사용하면 스루 비아만 쓰는 기판보다 훨씬 고밀도로 배선할 수 있습니다.
세 가지 비아를 나란히 비교하면 다음과 같습니다.
| 항목 | 스루 비아 | 블라인드 비아 | 베리드 비아 |
|---|---|---|---|
| 연결 층 범위 | 최상층에서 최하층까지(모든 층) | 바깥층에서 내층까지만 | 내층과 내층 사이만 |
| 드릴링 방식 | 기계식 드릴 | 레이저(마이크로비아) 또는 깊이 제어 드릴 | 레이저/기계식, 적층 전에 가공 |
| 일반적인 완성 크기 | 0.2–0.3 mm 이상 | 0.1–0.15 mm(레이저 마이크로비아) | 0.15–0.3 mm |
| 상대 비용 | 가장 낮음 | 더 높음 | 가장 높음(순차 적층 필요) |
| 일반적인 용도 | 일반 다층 기판, 스루홀 부품 | BGA 팬아웃, 표면에서 내층으로의 이스케이프 배선 | HDI 코어의 고밀도 내층 배선 |
HDI PCB 구조에서 블라인드 비아의 역할
마이크로비아, 미세 선폭, 얇은 유전체는 HDI PCB를 정의하는 특징입니다. 부품이 빽빽한 표면에서 그 아래 배선층으로 신호를 내리는 주된 방법이 블라인드 비아이며, 대개 레이저로 가공한 마이크로비아입니다. 대부분의 HDI 기판은 1+N+1, 2+N+2처럼 빌드업 구성으로 정의할 수 있습니다. 1+N+1 기판은 일반적인 N층 코어 기판의 양면에 빌드업층을 한 층씩 더한 것이고, 2+N+2 기판은 양면에 빌드업층을 한 층씩 더 추가한 것입니다.
이 두 구조 모두 바깥층에서 내층으로 이어지는 블라인드 마이크로비아와, 코어 내부를 연결하는 베리드 비아를 함께 사용합니다. 각 빌드업층은 순차적으로 적층되므로, 블라인드 비아를 이용하면 한 번에 한 층씩 인터커넥트를 단계적으로 구성할 수 있습니다. 그래서 스루 드릴만 사용하는 기판으로는 불가능한 미세 피치 BGA 팬아웃이 가능해집니다.
블라인드 비아 사용의 주요 이점
그렇다면 왜 굳이 추가적인 노력을 들여야 할까요? 블라인드 비아는 공간 제약뿐 아니라 속도와 신뢰성 문제까지 해결해 줍니다.
배선 밀도 향상과 기판 크기 축소
가장 분명한 첫 번째 이점은 밀도입니다. 스루 비아는 배럴과 안티패드에 구리가 끝까지 사용되기 때문에, 해당 층에서 연결하지 않더라도 지나가는 모든 층에서 배선을 가로막습니다. 반면 상위층에만 연결되는 블라인드 비아는 그 아래층을 차지하지 않습니다. 고밀도 BGA 아래에서는 신호를 빌드업층으로 바로 내려 부품 아래로 빼낼 수 있으므로, 금세 엄청난 공간을 확보할 수 있습니다.
- 층마다 더 많은 배선 채널을 활용할 수 있습니다.
- 미세 피치 부품의 BGA 이스케이프와 팬아웃 성능이 향상됩니다.
- 같은 수의 네트를 더 작은 기판 면적에 배치할 수 있습니다!
신호 무결성 향상과 층수 감소
비아가 짧을수록 스터브도 짧아집니다. 두세 층만 지나는 블라인드 비아는 두꺼운 기판을 관통하는 비아보다 남는 배럴이 훨씬 적어 비아 스터브가 작고, 고속 신호에 대한 임피던스 불연속도 줄어듭니다. 이는 스터브 공진이 아이 다이어그램을 망가뜨리는 DDR, PCIe, 시리얼 링크 같은 멀티 기가비트 인터페이스에서 중요합니다. 덜 알려진 이점도 있습니다. 블라인드 비아는 배선 공간을 절약해 주므로 스루 비아만 쓰는 설계와 같은 결과를 더 적은 층수로 구현할 수 있으며, 이는 HDI 제작에 드는 추가 비용을 일부 상쇄해 줍니다.
열적·기계적 성능 향상
많은 HDI 공정에서는 깊고 얕은 블라인드 마이크로비아를 구리로 충전해 우수한 기계적 강도를 확보합니다. 충전하고 캡핑한 블라인드 비아는 패드 바로 안에 배치(비아 인 패드)할 수도 있어, 열과 전류를 아래쪽 구리로 바로 전달할 수 있습니다. 이를 통해 촘촘한 전원 배선에서 전류 경로가 짧아지고 전류 처리 능력이 좋아집니다. 또한 조립 과정에서 솔더를 빨아들일 수 있는 패드 위의 열린 구멍도 없앨 수 있습니다.
블라인드 비아를 성공적으로 구현하기 위한 설계 고려 사항
종횡비, 깊이 제어, 비아 배치 규칙
가장 중요한 단일 파라미터는 비아 깊이와 비아 지름의 비율인 종횡비입니다. 도금 약품이 구멍 바닥까지 닿아야 하는데, 레이저로 가공한 블라인드 마이크로비아에서는 이 비율이 낮게 유지될 때만 가능합니다. 일반적으로 마이크로비아 종횡비는 약 0.75:1을 목표로 하며, 1:1이 안전한 최대치입니다.
지름 0.15 mm 레이저와 0.1 mm 유전체의 경우(레이저 가공 후 세정 기준) 약 0.67:1이 되며, 이는 0.17 mm 도금에도 적합한 수치입니다. 유전체를 더 두껍게 하거나 지름을 더 작게 하면 비아 바닥에 보이드가 생길 가능성이 있습니다.
지켜야 할 배치 규칙은 다음과 같습니다.
- 레이저 가공에서 유전체 두께를 일정 범위 안으로 유지하려면, 레이저 지름에 맞춰 두께를 정하십시오.
- 드릴과 도금이 밀집되지 않도록 비아 간 간격과 비아-가장자리 간격을 최적화하십시오.
- 특히 비아 인 패드의 경우, 블라인드 비아를 충전·캡핑할지 여부를 초기에 결정하십시오.
스택업 설계와 베리드 비아와의 조율
블라인드 비아는 결코 단독으로 쓰이지 않습니다. 실제 HDI 기판에서는 베리드 비아와 함께 존재하며, 각 층 전환을 구현할 수 있도록 스택업에서 두 비아를 함께 조율해야 합니다. 어느 층에 블라인드 비아를 두고 어느 층에 베리드 비아를 둘지, 빌드업층을 코어 위에 어떻게 쌓을지 등 비아 스팬을 미리 정하십시오. 1+N+1 기판은 바깥층과 첫 번째 내층 사이에 블라인드 비아를 둘 수 있고, 2+N+2 기판은 두 개의 빌드업층을 가로지릅니다. 레이아웃을 시작하기 전에 반드시 제조업체와 이 부분을 상의하십시오.
신호 무결성과 전원 무결성에 미치는 영향
고속 신호 전환에서는 신호 측에 블라인드 비아를 사용해 전환 구간을 짧게 하고, 각 신호마다 깨끗한 인접 리턴 경로를 확보하십시오. 마이크로비아가 견고한 기준 플레인과 인접한 층으로 내려가면 리턴 전류가 가깝게 유지되고 임피던스를 예측할 수 있습니다. 전원의 경우, 작은 블라인드 비아를 배열로 배치해 전원 플레인과 접지 플레인을 빌드업층에 연결하십시오. 인덕턴스가 낮은 작은 비아를 여러 개 사용하면 큰 비아 몇 개를 쓰는 것보다 전원 공급망의 인덕턴스가 낮아지고, 주파수가 높아져도 PDN 임피던스를 더 평탄하게 유지할 수 있습니다.
HDI 제조를 위한 블라인드 비아 설계 요구 사항
| 설계 파라미터 | 중요한 이유 | 제조 시 고려 사항 |
|---|---|---|
| 비아 지름 | 배선 밀도와 BGA 이스케이프 능력을 결정합니다. | 비아 지름은 레이저 드릴링 공정과 유전체 두께에 맞춰야 합니다. |
| 종횡비 | 도금 품질과 비아 신뢰성에 영향을 미칩니다. | 블라인드 마이크로비아의 종횡비를 제조업체가 지원하는 범위 안으로 유지하십시오. |
| 유전체 두께 | 블라인드 비아의 깊이를 결정합니다. | 적절한 종횡비를 유지하도록 유전체 두께를 비아 지름에 맞추십시오. |
| 애뉼러 링 | 비아와 대상 패드 사이에 충분한 연결 면적을 제공합니다. | HDI 제조 중 층간 정합 공차를 고려하십시오. |
| 비아 스팬 | 블라인드 비아가 어떤 층을 연결하는지 정의합니다. | HDI 스택업 및 순차 적층 공정과 함께 비아 스팬을 계획하십시오. |
| 비아 충전 | 비아 인 패드를 가능하게 하고, 부품 조립을 위한 평탄한 표면을 제공합니다. | 블라인드 비아를 부품 패드에 배치할 때는 충전 및 캡핑 요구 사항을 명시하십시오. |
이 파라미터들은 각각 따로가 아니라 함께 고려해야 합니다. 비아 지름, 유전체 두께, 종횡비, 애뉼러 링, 비아 스팬은 모두 블라인드 비아 구조를 안정적으로 제조할 수 있는지에 영향을 미칩니다. 복잡한 HDI 설계라면 레이아웃 전에 PCB 제조업체와 이러한 요구 사항을 확인해 두는 것이 재설계와 제조 리스크를 줄이는 데 도움이 됩니다.
제조상의 과제와 첨단 해결책
레이저 드릴링, 도금, 정합 정확도
대부분의 블라인드 마이크로비아는 기계식 비트가 아니라 레이저 드릴링으로 가공합니다. UV 또는 CO2 레이저는 기계식 드릴과 달리 대상 구리 패드에서 정확히 멈추는 얕은 구멍을 정밀하게 뚫을 수 있어, 이 정도의 미세 수준에서는 기계식 드릴로 불가능한 지름과 깊이 제어가 가능합니다. 도금 단계에서는 종횡비가 관건이 됩니다. 비아 인 패드의 경우, 구멍 전체가 균일하게 구리로 도금되어야 하며(바닥에 보이드가 없어야 함), 각 빌드업층을 순차적으로 적층해야 하므로 정합 정확도가 매우 높아야 합니다. 마이크로비아는 폭이 수십 분의 1 밀리미터에 불과한 대상 패드의 정중앙에 위치해야 하기 때문입니다.
고신뢰성 블라인드 비아를 위한 공정 관리
신뢰성에서는 모든 세부 사항이 중요합니다. 비아 바닥의 도금 품질과 깨끗한 연결 상태는 열 사이클을 겪는 실제 사용 환경에서 인터커넥트의 수명을 좌우합니다. 역량 있는 제조업체는 다음과 같은 관리와 검사를 통해 이를 관리합니다.
- 일정한 깊이를 확보하기 위해 유전체별로 레이저 에너지와 펄스를 조정합니다.
- 균일하고 보이드 없는 구리 충전을 위해 구리 도금조를 관리합니다.
- 단면 및 마이크로섹션 검사로 비아 무결성을 확인합니다.
- 각 적층 사이클 사이에 층간 정렬과 정합을 검사합니다.
- 열 시험과 인터커넥트 스트레스 시험(IST)으로 약한 비아를 조기에 찾아냅니다.
블라인드 비아 HDI PCB 생산에 대한 JLCPCB의 전문성
첨단 레이저 드릴링과 정밀 HDI 역량
JLCPCB는 정밀 레이저 드릴링 기반의 HDI 공정을 제공하며, 지름 0.075 mm~0.15 mm의 레이저 마이크로비아를 지원합니다. 1+N+1 및 2+N+2 HDI 구조에서 블라인드 비아는 바깥층과 내층을 연결하고, 베리드 비아는 코어 내부의 내층끼리 연결합니다. 충전 및 캡핑한 비아 인 패드도 지원하므로, 미세 피치 BGA 설계에 블라인드 비아를 활용할 수 있습니다.
| 항목 | JLCPCB 지원 사양 |
|---|---|
| 레이저 마이크로비아 지름 | 0.075–0.15 mm |
| HDI 구조 | 1+N+1 및 2+N+2 |
| 블라인드 비아 종횡비 | 최대 1:1 |
| 최소 애뉼러 링 | ≥0.075 mm |
| 최소 선폭/간격 | 3/3 mil |
| 비아 인 패드 | 충전 및 캡핑 |
| HDI 재료 | Shengyi 및 Nanya |
| 핵심 공정 | 레이저 드릴링 및 순차 적층 |
블라인드 비아 설계를 위한 정밀한 관리
신뢰할 수 있는 블라인드 비아를 제조하려면 핵심 설계 파라미터를 세심하게 관리해야 합니다. JLCPCB의 HDI 역량은 최대 1:1의 블라인드 비아 종횡비, 0.075 mm 이상의 애뉼러 링, 3/3 mil의 최소 선폭 및 간격을 지원합니다. 안정적인 가공을 위해 레이저 비아 지름도 유전체 두께에 맞춰야 합니다.
신뢰할 수 있는 HDI 제조
JLCPCB의 HDI 제조 역량은 정밀 레이저 드릴링, 순차 적층, 첨단 생산 공정을 결합해 신뢰할 수 있고 안정적인 HDI PCB 제조를 지원합니다. Shengyi와 Nanya의 재료를 사용하는 이러한 공정은 고밀도·소형화 PCB 설계의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q: PCB의 블라인드 비아란 무엇입니까?
블라인드 비아는 기판을 완전히 관통하지 않고 바깥층과 하나 이상의 내층을 연결하는 도금 구멍입니다. 스택업 내부에서 끝나 한쪽 면에서만 보이기 때문에 "블라인드"라고 부르며, 비아가 닿지 않는 층의 배선 공간을 확보할 수 있습니다.
Q: 블라인드 비아와 베리드 비아의 차이는 무엇입니까?
블라인드 비아는 바깥층과 내층을 연결하므로 기판 표면에 닿습니다. 베리드 비아는 내층끼리만 연결하며 어느 쪽 바깥 표면에도 닿지 않습니다. 둘 다 HDI PCB에서 흔히 쓰이며, 같은 스택업 안에서 함께 사용되는 경우가 많습니다.
Q: 블라인드 비아는 항상 레이저로 가공합니까?
HDI PCB의 블라인드 비아는 대부분 레이저 드릴링 마이크로비아입니다. 레이저 드릴링이 필요한 작은 지름과 정밀한 깊이 제어를 제공하기 때문입니다. 더 큰 블라인드 비아는 깊이 제어 기계식 드릴링으로 만들 수도 있지만, 최신 미세 피치 설계에서는 레이저 드릴링이 주를 이룹니다.
Q: 블라인드 마이크로비아의 종횡비는 얼마로 해야 합니까?
깊이 대 지름 종횡비는 0.75:1 근처를 목표로 하고, 1:1을 실질적인 최대치로 보십시오. 이 범위를 지키면 도금 약품이 비아 바닥까지 완전히 입혀져, 신뢰성을 떨어뜨리는 보이드를 막을 수 있습니다.
Q: 블라인드 비아를 쓰면 PCB 비용이 늘어납니까?
네. 블라인드 비아는 레이저 드릴링과 순차 적층이 필요하므로 스루 비아보다 비용이 더 듭니다. 하지만 고밀도 설계에서는 기판 크기를 줄이거나 층수를 줄일 수 있는 경우가 많아, 늘어난 비용의 일부를 상쇄할 수 있습니다.
결론
블라인드 비아는 작고 빠르며 신뢰할 수 있는 기판을 만드는 가장 좋은 도구 중 하나입니다. 스택업 전체를 관통하지 않고도 표면과 내층을 연결할 수 있어, 미세 피치 BGA와 멀티 기가비트 인터페이스에 필요한 배선 밀도를 제공하면서 비아 스터브를 짧게, 열 경로를 짧게 유지할 수 있습니다.
그 대가는 철저한 관리입니다. 블라인드 비아와 베리드 비아는 처음부터 적합한 공정에 맞춰 종횡비, 스택업 층수, 비아 스팬을 설계하고 최적화해야만 성공할 수 있습니다. 피치가 계속 작아지고 데이터 전송 속도가 계속 높아짐에 따라, 블라인드 비아 기반 HDI는 지금보다 더욱 보편화될 것입니다. 그 수준의 설계를 할 준비가 되셨다면, JLCPCB의 HDI 및 레이저 드릴링 서비스로 아이디어를 반복 생산이 가능한 고수율 제품으로 손쉽게 구현하실 수 있습니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......