PCB 제조에서 구리 클래드 라미네이트(CCL)에 대한 완벽 가이드
1 분
- 1. CCL(동박 적층판)이란?
- 2. CCL의 기본 구조
- 3. 동박 적층판의 유형 및 정의
- 4. 우수한 CCL의 조건은?
- 5. 동박 적층판의 제조 공정
- 6. CCL의 일반적인 표준
- 7. PCB에 적합한 CCL 선택하기
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB) 제조 분야에서 CCL(Copper Clad Laminate, 동박 적층판)은 모든 설계가 구축되는 기초를 형성합니다. 단순한 단층 보드를 조립하든 복잡한 고속 다층 시스템을 조립하든, CCL을 이해하는 것은 필수적입니다. 이 글에서는 CCL이 무엇인지, 사용 가능한 유형, 주요 특성 및 PCB의 성능과 신뢰성에 어떤 영향을 미치는지에 대한 종합 가이드를 제공합니다.
1. CCL(동박 적층판)이란?
CCL(Copper Clad Laminate, 동박 적층판)은 비전도성 기판(일반적으로 유리섬유 강화 에폭시 수지, 폴리이미드 또는 기타 유전체 재료)의 한쪽 또는 양쪽 면에 동박을 라미네이팅하여 만든 복합 재료입니다. 이는 PCB 제조를 위한 "빈 캔버스" 역할을 하며, 전자 회로에 필수적인 기계적 지지와 전도성 경로를 모두 제공합니다.
PCB 제작 과정에서 불필요한 구리는 에칭되어 제거되고, 회로 설계에 따라 전자 부품을 상호 연결하는 트레이스, 패드 및 그라운드 플레인이 남게 됩니다.
2. CCL의 기본 구조
일반적인 CCL은 다음 레이어로 구성됩니다.
⦁ 동박: 전도성 레이어를 제공합니다.
⦁ 접착제(일부 유형): 동박을 기판에 결합시킵니다.
⦁ 유전체 기판: 전기 절연과 기계적 안정성을 제공합니다.
고주파 또는 플렉시블 회로에 특히 사용되는 무접착제 CCL의 경우, 신호 무결성을 향상시키기 위해 접착제 층 없이 구리를 베이스 재료에 직접 라미네이팅합니다.
3. 동박 적층판의 유형 및 정의
CCL은 기판 재료, 열 성능, 기계적 특성 등 여러 요인에 따라 분류됩니다. 동박 적층판(Copper Clad Laminate), 약칭 CCL은 PCB의 베이스 재료 유형입니다. 유리섬유 또는 목재 펄프 종이를 강화 재료로 사용하는 동박 기판은 강화 재료를 수지에 침지한 후 한쪽 또는 양쪽 면에 동박을 적층하여 만든 제품입니다.
이는 Copper Clad Laminate의 약어입니다. CCL은 수지를 함침시킨 유리 직물 시트 양면에 동박을 적층하여 형성됩니다. 가공을 거쳐 최종 제품은 인쇄 배선 기판의 일부인 전자 회로가 됩니다.
AGC는 열경화성 및 열가소성 동박 적층판과 프리프레그/본드플라이 기판을 포함한 RF 및 디지털 재료의 전체 범위를 개발하고 제조합니다. 이들은 높은 신뢰성과 우수한 열적, 기계적, 전기적 성능을 제공합니다. 열가소성 재료는 중요한 RF/마이크로파 부품, 안테나, 전력 증폭기 및 하위 조립품용으로 설계되었습니다. 우수한 기계적 및 전기적 성능은 PTFE 수지 시스템을 최저 손실의 고주파 애플리케이션을 위한 재료로 선택하게 합니다. 열경화성 재료는 코어 라우터, 고속 스위치, 슈퍼컴퓨터, 차세대 무선 통신 및 낮은 신호 감쇠, 높은 신뢰성 및 높은 데이터 전송 속도가 중요한 애플리케이션에 사용하도록 만들어졌습니다.
4. 우수한 CCL의 조건은?
CCL이 우수한 성능을 발휘하려면 다음 측면에서 성능 요구 사항을 충족해야 합니다.
외관: 제조 공정에서 예기치 않은 요소로 인해 동박에 흠집, 스크래치, 수지 점, 주름, 핀홀, 기포 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 모든 문제는 CCL의 성능을 저하시키고 결국 PCB의 성능도 떨어뜨립니다. 따라서 우수한 CCL은 외관이 평평하고 매끄러워야 합니다.
치수: CCL은 PCB 보드의 베이스 재료이므로 PCB에 해당하는 치수 요구 사항을 준수해야 합니다. CCL의 치수에 관한 파라미터에는 길이, 너비, 대각선 편차 및 휨이 포함되며, 각각 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
전기적 성능: 이것은 PCB의 필수 임무이므로 전기적 성능에 영향을 미치는 모든 측면을 신중하게 설계해야 합니다. 여기에는 유전 상수(Dk), 유전 손실 탄젠트(Df), 체적 저항, 표면 저항, 절연 저항, 아크 저항, 유전 파괴 전압, 전기 강도, 비교 누설 지수(CTI) 등이 포함됩니다.
5. 동박 적층판의 제조 공정
동박 적층판(CCL)의 제조 공정은 일반적으로 다음 단계를 포함합니다.
절연 재료 준비: 절연 재료, 주로 FR-4와 같은 유리섬유 천이 필요한 치수에 따라 준비됩니다. 함침 단계에서는 유리섬유를 특정 수지 용액(에폭시 등)에 담그고 과잉 수지를 제거합니다. 함침 후 재료를 건조하고 부분적으로 경화시켜 "B-단계"를 만듭니다.
그 후 베이스 재료의 양면에 동박 층을 고온 고압 조건에서 라미네이팅합니다. 열은 수지를 추가로 경화시키고 구리와 강하게 결합시킵니다. 라미네이션 후 냉각, 트리밍, 품질 검사(육안 및 두께 측정)가 수행되며 최종적으로 필요한 크기로 절단됩니다. 이 공정은 수지 준비, 기판 함침, 열 프레스 및 표면 처리를 포함한 정밀한 단계들로 구성됩니다.
6. CCL의 일반적인 표준
⦁ IPC-4101: 리지드 및 다층 PCB용 베이스 재료 사양.
⦁ IPC-4204: 플렉시블 CCL 재료에 대한 사양.
⦁ UL 94: 재료의 난연성 등급.
⦁ RoHS/REACH 준수: 환경 및 안전 규정.
제조업체와 설계자는 신뢰성, 안전성 및 환경 준수를 보장하기 위해 CCL 재료가 이러한 표준을 충족하는지 확인해야 합니다.
7. PCB에 적합한 CCL 선택하기
적절한 CCL을 선택하는 것은 작동 주파수(Dk/Df), 열 관리(메탈 코어), 유연성 요구 사항 및 환경 조건과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 애플리케이션에 맞는 CCL을 선택할 때 비용, 성능 및 가공 요구 사항의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. JLCPCB는 프로젝트에 적합한 선택을 할 수 있도록 다양한 신뢰할 수 있는 재료를 제공합니다.
결론
CCL(동박 적층판)은 현대 전자 장치의 조용하지만 근본적인 핵심 요소입니다. CCL의 선택은 PCB의 전기적, 기계적, 열적 성능에 깊은 영향을 미칩니다. 장치가 계속해서 더 작고, 빠르고, 강력해짐에 따라 CCL 재료의 혁신은 PCB 기술에서 가능한 것의 경계를 확장하고 있습니다. 단순한 소비자 기기를 설계하든 정교한 통신 장치를 설계하든, CCL을 이해하는 것은 성공을 위한 강력한 기반을 보장합니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......