PCB 홀더 필수 팁: 회로 기판 안정성을 위한 주요 유형
1 분
- 일상 사용에 적합한 PCB 홀더의 조건
- 다양한 용도를 위한 PCB 홀더 유형 탐색
- PCB 솔더링 홀더에서 찾아야 할 주요 기능
- 회로 기판 홀더의 실용적인 응용
- 결론
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
회로 기판 홀더(PCB 홀더)는 PCB를 단단히 고정하도록 설계된 기계적 픽스처입니다. 솔더링, 디솔더링, 테스트와 같은 까다로운 작업 중에 보드가 움직이지 않도록 고정합니다. 이 핸즈프리 지지대는 편의성뿐만 아니라 정밀한 전자 부품 작업 시 안전성과 정확도도 향상시킵니다. 좋은 PCB 홀더는 안정성을 보장하여 보드를 단단히 고정합니다. 또한 어셈블리 과정 전반에 걸쳐 부품을 정밀하게 위치시키는 데 더 나은 정렬을 제공합니다. 요약하면, 적절한 홀더는 사고와 흔들리는 솔더 조인트를 방지하는 "여분의 손"입니다.
일상 사용에 적합한 PCB 홀더의 조건
일상적인 사용에는 견고하고 조절이 쉬운 홀더가 필요합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 고온 소재 사용: 고온 플라스틱으로 만든 홀더는 인두의 열로 인해 변형되지 않습니다. 홀더는 바로 이런 이유로 내열 소재로 제작됩니다.
- 안전하고 조절 가능한 클램프: 클램프는 항상 PCB 엣지를 구부러짐 없이 안전하게 고정할 수 있어야 하며, 모든 홀더는 다양한 크기의 PCB를 수용할 수 있도록 충분한 조절 범위를 가져야 합니다. 대부분의 홀더는 사용 중 PCB를 긁힘으로부터 보호하기 위해 조오에 고무 또는 실리콘 패드가 부착되어 있습니다.
- 안정적인 베이스: 홀더의 베이스는 솔더링 중 움직이지 않도록 고무 발받침이나 자석이 있거나 무게가 있을 수 있습니다. 무거운 베이스의 홀더는 흡착 발받침 또는 무거운 바닥으로 대형 PCB를 안정시켜 작업 중 움직이지 않도록 합니다.
- ESD/절연 홀더: 많은 좋은 홀더는 코팅, 클립 등 다양한 방법으로 부품을 정전기로부터 보호하는 ESD 보호 기능을 제공합니다. 절연 제품은 정전기 방전으로 인한 부품 손상 가능성을 방지합니다.
품질 좋은 홀더는 단단히 클램핑하며 PCB에 변형이 생기거나 열을 전도하지 않습니다. 품질 좋은 홀더는 솔더링 인두로 압력을 가해도 보드를 안정적으로 유지합니다.
즉흥적인 고정 방법 대비 장점
PCB를 책 더미 위에 올려두거나 플라이어로 잡으면 어떨까요? 실제로 즉흥적인 방법은 위험합니다. 적절한 PCB 홀더는 솔더링 인두를 들고 저글링할 필요를 없애줍니다. 홀더를 사용하면 다른 사람의 도움 없이 혼자 작업할 수 있습니다. 홀더가 보드 위치를 고정하면 솔더링을 자유롭게 완료할 수 있습니다:
- 핸즈프리 안정성: 홀딩 장치를 통해 보드를 단단히 고정할 수 있어 인쇄 회로 기판(PCB)이 움직이지 않도록 신경 쓰지 않고 솔더링에만 집중할 수 있습니다. 한 출처에 따르면 홀더를 사용하면 외부 도움 없이 작업할 수 있어 흔들리는 연결을 방지합니다.
- 더 나은 솔더 조인트: 보드를 한 위치에 고정하면 움직이는 물체를 추적하지 않고 정밀하게 열을 가할 수 있습니다. 고정된 보드는 더 나은 솔더 연결을 만들어냅니다.
- 일관성: 모든 조인트가 정확히 동일한 위치에 놓여 반복 가능하고 정밀한 솔더 연결을 만들어냅니다. 따라서 보드 이동으로 인한 누락된 연결로 인한 재작업 시간을 크게 줄일 수 있습니다!
요약하면, 전용 홀더는 솔더링을 저글링에서 집중적인 작업으로 전환합니다. 좋은 홀더는 보드를 제자리에 고정하면서 양손을 자유롭게 합니다.
다양한 용도를 위한 PCB 홀더 유형 탐색
전자 작업의 종류에 따라 다른 홀더가 필요합니다. 가장 일반적인 PCB 홀더 유형을 소개합니다:
조절식 암 및 자석 베이스 홀더
핼핑 핸즈(도움의 손)라고도 알려진 이 홀더들은 악어 클립으로 끝나는 유연한 금속 암을 가지고 있습니다. 일반적으로 안정성을 위한 무거운 베이스나 자석 베이스와 함께 제공됩니다. 전형적인 예는 두 개의 암과 무게 있는 발받침이 있는 간단한 솔더링 스탠드입니다. 이 암들은 PCB의 어느 모서리나 엣지에 클립을 걸 수 있으며, 종종 보드를 기울이도록 구부릴 수 있습니다. 많은 취미용 모델에는 소형 SMD 작업을 위한 돋보기 부착물도 포함됩니다. 빠른 솔더링 작업, 중소형 보드에 이상적입니다.

- 장점: 저렴하고 암이 이상한 형태의 보드에도 닿을 수 있습니다. 자석 베이스는 표면에 탈착이 쉬워 강철 작업대에서 재배치가 간편합니다.
- 단점: 매우 무거운 보드를 다루지 못할 수 있으며, 악어 클립이 열을 전달할 수 있습니다. 따라서 열에 민감한 부위를 직접 클램핑하지 마세요.
고강도 작업을 위한 바이스 스타일 PCB 홀더
두꺼운 PCB나 더 까다로운 작업에는 바이스 스타일 홀더가 이상적입니다. 이것들은 작업대에 볼트로 고정되는 미니 벤치 바이스나 클램프처럼 생겼습니다. PCB 엣지 주위를 조이는 고무 처리된 조오(또는 소프트 패드)가 있습니다. 한번 잠기면 보드가 꿈쩍도 하지 않습니다. 종종 바이스에서 보드를 기울이거나 평평하게 잠글 수 있어 드릴링, 밀링, 또는 무거운 솔더링에 적합합니다. 전원 공급 패널, CNC 작업과 같이 두껍거나 큰 보드에 유용합니다.

- 장점: 매우 안정적이고 견고합니다. 두껍거나 큰 PCB를 단단히 고정합니다.
- 단점: 부피가 크고 휴대성이 없습니다. 작업대 공간을 차지하고 일반적으로 한 곳에 고정됩니다.
부피가 큰 PCB가 있거나 절대적인 고정이 필요한 경우 투자할 가치가 있습니다.
회전식 및 써드 핸드 솔더링 홀더
일부 홀더는 더 많은 이동 축을 추가합니다. 써드 핸드 홀더는 여러 암과 클립이 있는 정교한 핼핑 핸즈 스탠드와 같습니다. PCB, 와이어, 부품, 심지어 솔더링 인두 튜브를 동시에 잡을 수 있습니다. 보드와 부품을 완벽하게 배열해야 하는 세밀한 작업에 적합합니다.

또 다른 스타일은 플립 프레임 또는 회전 홀더입니다. PCB 엣지를 클램프에 밀어 넣으면 전체 프레임을 360도 회전할 수 있습니다. 이를 통해 클램프를 해제하지 않고도 양면 보드를 쉽게 뒤집을 수 있습니다. 이것들은 360도 완전 회전이 가능하고 어떤 각도에서도 잠글 수 있습니다. 전자 수리나 보드 양면에 접근이 필요한 모든 상황에 널리 사용됩니다.
- 장점: 써드 핸드 스탠드는 추가 암으로 최대의 유연성을 제공하며 종종 솔더링 인두나 부품 홀더가 내장되어 있습니다. 회전 플립 프레임은 보드를 쉽게 회전할 수 있어 다층 작업에서 엄청난 시간 절약이 됩니다.
- 단점: 더 복잡하고 비쌀 수 있습니다. 써드 핸드 도구는 암이 방해가 되어 복잡해질 수 있고, 큰 플립 프레임은 공간을 차지합니다.
PCB 솔더링 홀더에서 찾아야 할 주요 기능
PCB 홀더를 선택할 때 다음 기능을 필수 사항으로 고려하세요:
소재 내구성 및 내열성
홀더는 솔더링 열에 변형되지 않는 강철이나 알루미늄과 같은 견고한 소재로 제작되어야 합니다. 많은 모델이 내열 금속 합금이나 고온 플라스틱을 사용합니다. JLCPCB는 품질 홀더가 내열 소재로 제작된다고 강조합니다. 이 동일한 소재는 종종 ESD 보호를 제공합니다. 이 홀더들은 민감한 IC를 정전기로부터 보호하는 절연 코팅을 포함합니다. 솔더가 떨어지거나 프레임을 변형시키지 않는지 항상 확인하세요.
조절성, 클램핑 력, 크기 호환성
좋은 홀더는 프로젝트 요구사항에 맞게 조절될 수 있어야 합니다. 넓은 조절 범위를 찾으세요. 클램프나 슬라이드가 가장 큰 PCB에 충분히 열릴 수 있어야 합니다. 많은 홀더에는 이를 위한 썸스크류나 슬라이딩 레일이 있습니다. 예를 들어, 한 가이드에서는 대부분의 조절 가능한 홀더가 다양한 두께를 수용할 수 있다고 알려줍니다. 하지만 구매 전에 클램핑 범위를 확인하세요.
클램프 자체는 강하지만 고른 압력을 제공해야 합니다. 클램프 표면의 소프트 조오는 힘을 분산시켜 보드가 긁히는 것을 방지합니다. 나사 조임 또는 스프링 로드 방식이든, PCB가 미끄러지지 않고 고정되어야 합니다. 가능하면 잡을 수 있는 최대 폭과 두께의 PCB를 테스트해 보세요. 잘 조절된 홀더는 정밀한 작업을 위해 어떤 각도에서도 보드를 잠글 수 있습니다.
돋보기 및 조명 등 추가 액세서리

많은 솔더링 홀더에는 작업을 편리하게 하는 내장 액세서리가 포함됩니다. 일반적인 추가 기능으로는 조절식 암에 부착된 돋보기 렌즈가 있어 작은 솔더 조인트를 더 명확하게 볼 수 있습니다. 일부 키트에는 추가 조명을 제공하는 프레임에 클립하는 LED 라이트가 함께 제공됩니다. 일부 홀더에는 작은 나사를 잃어버리지 않도록 베이스에 부착된 소형 나사 트레이나 부품 트레이가 있을 수 있습니다. 미세한 부품으로 자주 작업한다면 돋보기가 포함된 모델을 우선시하세요.
회로 기판 홀더의 실용적인 응용
솔더링 및 디솔더링 시나리오
보드를 고정하면 자신 있게 열을 가할 수 있습니다. 안정적인 보드는 더 나은 솔더 조인트를 만들어냅니다. PCB를 따라다닐 필요가 없기 때문입니다. 솔더링에는 안전한 클램프와 조절식 암이 있는 내열 및 회전 가능한 홀더를 권장합니다. 이런 홀더들은 어셈블리를 단단히 유지하기 위해 미끄럼 방지 발받침이나 흡착 패드가 있는 경우가 많습니다. 실제로 솔더링 중 홀더를 사용하면 패드 들림과 같은 문제를 방지합니다. 이는 부품 리플로우 과정을 더 신뢰할 수 있게 만들었습니다.
디솔더링이나 리워크 시 보드를 뒤집고 기울이는 능력이 중요합니다. 한쪽에서 부품에 열을 가한 다음 PCB를 돌려 다른 면에서 작업할 수 있습니다. 많은 리워크 작업에서 보드 양면에 접근해야 합니다. 따라서 보드를 빠르게 교체하기 위한 빠른 해제 클램프와 빠른 180° 회전을 허용하는 홀더가 필요합니다.
검사, 테스트, 수리 워크플로우
홀더는 검사와 테스트에도 똑같이 유용합니다. 현미경으로 솔더 조인트를 검사하거나 멀티미터로 회로를 프로브해야 할 때 PCB를 편안한 각도로 고정하면 도움이 됩니다. 섬세한 각도 제어로 기술자들이 보드 위로 목을 기울이지 않아도 됩니다. 보드를 수직으로 잠근 후 양손으로 시각 검사를 할 수 있습니다. 수리 워크플로우에서는 솔더링 스테이션과 테스트 사이를 보드가 자주 이동해야 합니다. 보드를 한 번 클램핑한 후 재고정 없이 프로브나 열풍기를 교체할 수 있습니다.
프로토타이핑 및 취미 전자 프로젝트
프로토타이핑이나 취미 제작에서 유연성이 핵심입니다. 이상한 형태의 DIY 보드나 자주 바뀌는 레이아웃으로 작업할 수 있습니다. 여기서는 모듈식 다축 홀더가 매우 유용합니다. 프로토타이핑 단계에서 유연성이 중요합니다. 교환 가능한 암이나 다축 조인트가 있는 홀더로 비정형 보드 형상을 수용할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 클램프를 와이어용 클립으로 교체할 수 있습니다. 잘 선택된 홀더는 매번 새로운 설정을 다시 배우지 않고 브레드보드에서 솔더링으로 빠르게 이동할 수 있게 합니다. 교육 환경에서 신뢰할 수 있는 PCB 스탠드는 학생들이 보드 양면을 쉽게 볼 수 있게 하고 자신감을 키워줍니다.
결론

필요에 맞게 지출하세요. PCB 홀더는 몇 달러에서 수십 달러까지 다양합니다. 입문용 "핼핑 핸즈" 스탠드는 매우 저렴하게 종종 $10 미만으로 구할 수 있습니다. 더 비싼 제품들은 일반적으로 더 인체공학적이고 두꺼운 구조를 가집니다. 나중에 저렴한 것을 교체하는 것보다 처음부터 약간 더 좋은 홀더를 구입하는 것이 종종 더 현명합니다.
프로젝트의 크기, 얼마나 자주 솔더링하는지, 홀더가 한 작업대에 고정될지 이동할지 등을 고려하세요. 홀더를 선택한 후 신중하게 배치하세요. 첫 번째 솔더 연결을 하기 전에 클램프의 노브를 단단히 조이도록 하세요.

자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: PCB 홀더와 PCB 클램프의 주요 차이점은 무엇인가요?
A: 용어는 혼용되어 사용되지만, PCB 클램프는 "스프링" 메커니즘이 있어 PCB를 둘러싸는 클립 종류를 가리킬 수 있는 반면, PCB 홀더는 일반적으로 PCB를 제자리에 유지하기 위한 더 큰 장치를 의미합니다.
Q: 일부 PCB 홀더는 다양한 두께와 크기에 맞게 조절될 수 있나요?
A: 대부분의 PCB 홀더는 다양한 크기와 두께에 맞게 조절 가능하므로 슬라이딩 조오 및/또는 여러 클램핑 포인트가 있는 것을 찾으세요. 다양한 두께에 대해 더 많은 비율의 홀더가 작동하지만, PCB가 완전히 고정될 것인지 항상 제조업체의 클램핑 범위를 참조하세요.
Q: ESD에 민감한 부품을 고정하는 데 금속 홀더를 사용할 수 있나요?
A: 물론 ESD에 민감한 부품에 금속 홀더를 사용할 수 있지만 주의가 필요합니다. 금속 소재 자체는 위험하지 않지만 전하를 보유할 수 있습니다. RAM이나 마이크로컨트롤러와 같은 ESD 민감 부품을 다룰 때는 ESD 안전 소재로 만들어졌거나 그것으로 코팅된 홀더를 사용하세요.
Q: PCB 홀더에 있을 수 있는 추가 기능은 무엇인가요?
A: 많은 PCB 홀더에는 유용한 추가 기능이 있습니다. 가장 일반적인 것은 조절이 가능한 암에 부착된 돋보기와 작업 공간을 비추는 LED 램프입니다. 일부는 나사와 기타 부품을 보관하는 내장 트레이가 있고, 다른 것들은 베이스에 솔더링 인두 홀더가 내장되어 있습니다.
Q: 크기가 큰 무거운 부품을 지지하는 데 가장 적합한 PCB 홀더는 무엇인가요?
A: 일반적으로 벤치 바이스 스타일 홀더가 이에 가장 적합합니다. 이 홀더들은 미니 벤치 작업 바이스처럼 생겼으며 PCB 엣지를 단단하고 부드럽게 잡을 수 있는 고무 처리된 소프트 조오가 있습니다. 취미용 클램프가 할 수 있는 것보다 훨씬 큰 보드를 잡을 수 있습니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......