This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해

최초 게시일 Mar 30, 2026, 업데이트 되였습니다. Mar 31, 2026

1 분

표목(TOC)
  • 임피던스 매칭이란?
  • 임피던스 설계 고려사항
  • 임피던스 제어 주문 안내
  • 결론

기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다.

일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다.

임피던스 매칭이란?

임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 가진 고주파 회로에서는 원래 신호에 중첩된 반사 신호가 신호의 형태를 바꾸고 신호 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

signal reflections

위 다이어그램에서 볼 수 있듯이 신호는 소스 A에서 전송되어 중간 전송 라인을 통과하고 수신 측 B로 들어갑니다. 이 전송 과정에서 회로의 기생 저항, 커패시턴스, 인덕턴스가 고속 신호 전송을 방해합니다. 신호가 이러한 요소들 사이에서 전파되어 일관되지 않은 임피던스를 만나면 신호 반사가 발생하여 신호 왜곡을 초래할 수 있습니다.

임피던스 매칭은 고주파 신호 반사를 효과적으로 줄이거나 없앱니다. 일반적으로 사용되는 임피던스 라인은 다음 네 가지 유형으로 분류할 수 있습니다:

Commonly used impedance lines

임피던스 설계 고려사항

(1) 임피던스 제어 라인은 외층(위에서 언급한 네 가지 유형 모두 외층 임피던스) 또는 내층에 설계할 수 있습니다.

(2) 임피던스 값의 크기는 제품 설계와 칩 유형에 따라 달라집니다. 일반적으로 부품 제조업체는 신호 소스와 수신기에 대해 사전 설정된 임피던스 값을 가지고 있습니다(예: SDIO: 단일 종단 50옴, USB: 차동 90옴).

(3) 임피던스 제어 라인에는 기준 레이어가 있어야 하며, 일반적으로 인접한 그라운드 또는 전원 레이어를 기준으로 사용합니다(예: 최상층 임피던스의 경우 기준 레이어는 보통 두 번째 레이어).

(4) 기준 레이어의 목적은 신호의 귀환 경로를 제공하고 전자기 차폐 역할을 하는 것입니다. 따라서 기준 레이어는 솔리드 구리로 채워져야 합니다.

(5) 라인 임피던스에 영향을 미치는 요소

라인 폭: 임피던스는 라인 폭에 반비례합니다. 라인이 좁을수록 임피던스가 높아집니다.

유전율: 임피던스는 유전율에 반비례합니다. 유전율이 낮을수록 임피던스가 높아집니다.

솔더 마스크 두께: 임피던스는 솔더 마스크 두께에 반비례합니다. 솔더 마스크가 두꺼울수록 임피던스가 낮아집니다.

구리 두께: 임피던스는 표면 구리 두께에 반비례합니다. 구리가 얇을수록 임피던스가 높아집니다.

라인 간격: 임피던스는 임피던스 라인 사이의 거리에 비례합니다. 간격이 클수록 임피던스가 높아집니다.

유전층 두께: 임피던스는 유전층 두께에 비례합니다. 유전층이 두꺼울수록 임피던스가 높아집니다.

(6) 임피던스 라인 계산 방법: JLCPCB의 "임피던스 계산기"(여기를 클릭하면 바로 이용 가능)를 사용하는 것을 권장합니다. 또는 임피던스 계산 소프트웨어(예: SI9000)를 다운로드하여 적층 파라미터와 함께 계산할 수 있습니다.

(7) "라인 폭과 간격"에 대한 간단한 설명: 라인 폭은 라인의 수평 폭, 즉 라인 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지의 거리를 의미합니다. 라인 간격은 한 라인의 끝(또는 주변 구리 플레인)에서 다른 라인의 끝까지의 거리를 의미합니다.

line width and spacing

임피던스 제어 주문 안내

임피던스 제어가 필요한 주문의 경우, 압축된 PCB 파일과 함께 표 또는 다이어그램 형태로 임피던스 요구사항을 제공하는 것이 필수적입니다.

impedance requirements

JLCPCB의 "임피던스 계산기"를 열고 해당 레이어 스택업 및 보드 두께와 같은 기타 관련 파라미터를 선택하면서 임피던스 값을 입력하세요. 엔지니어링 데이터에서 해당 라인 폭과 간격을 설계하세요.

Impedance Calculator

중요 안내: 현재 트레이스 폭과 간격이 +/-20% 허용 오차 내에 있도록만 보장할 수 있습니다.

결론

임피던스 매칭은 최적의 신호 전송을 보장하고 신호 무결성을 유지하는 고속 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 임피던스 값, 라인 폭, 간격, 유전체 특성, 기준 레이어를 신중하게 고려함으로써 설계자는 신호 반사와 왜곡을 효과적으로 최소화할 수 있습니다. 임피던스 제어 라인을 구현하고 JLCPCB의 임피던스 계산기와 같은 도구를 활용하면 설계 과정을 간소화하고 원하는 임피던스 값을 달성하는 데 도움이 됩니다. 적절한 임피던스 매칭 기술을 통해 설계자는 고속 PCB의 성능과 신뢰성을 향상시켜 현대 전자 시스템에서 전자 신호의 원활한 전송을 가능하게 할 수 있습니다.

get free quote

지속적인 성장