PCB 자 제작 완벽 가이드
1 분
- PCB 자란?
- PCB 자의 주요 기능
- PCB 자의 기능과 측정
- 적합한 PCB 자 선택 방법
- 나만의 PCB 자 만들기
- 결론
- JLCPCB 자
PCB 설계 및 제조 분야에서 정확성과 정밀도를 달성하려면 적절한 도구를 갖추는 것이 매우 중요합니다. 전문가와 취미 제작자 사이에서 인기를 얻고 있는 도구 중 하나가 바로 PCB 자입니다. 이 전문 측정 도구는 정확한 측정값, 참조 정보, 부품 풋프린트를 제공하도록 설계되어 PCB 개발의 다양한 단계에서 설계자, 엔지니어, 기술자, 조립 작업자를 지원합니다. 이 가이드에서는 PCB 자가 무엇인지, 어떤 기능과 측정값을 제공하는지, 적합한 PCB 자를 선택하는 방법, 그리고 맞춤형 PCB 자를 만드는 팁에 대해 알아보겠습니다.
PCB 자란?
PCB 자는 PCB 관련 작업을 위해 특별히 설계된 전용 측정 도구입니다. FR-4나 금속과 같은 내구성 있는 소재로 제작되어 오랜 수명과 정확성을 보장하며, 측정값, 부품 풋프린트, 다양한 참조 가이드를 포함한 광범위한 표시가 있어 효율적인 PCB 설계와 조립 프로세스를 촉진합니다.
PCB 자의 주요 기능
PCB 자는 PCB 설계 프로세스에서 두 가지 중요한 목적을 수행합니다.
첫째, 인쇄 회로 기판의 전자 부품과 트레이스에 대한 정확한 측정값과 참조 정보를 제공합니다. 이 정보는 솔더링 과정에서 실수를 방지하고 정확한 부품 배치와 올바른 회로 기능을 보장하는 데 필수적입니다.
둘째, 저항기, 커패시터, 인덕터, IC 칩과 같은 부품 패키지의 시각화와 이해를 돕습니다. 이를 통해 설계자가 설계 단계에서 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
PCB 자의 기능과 측정
PCB 자의 표시는 다양한 목적을 수행하며 설계자에게 유용한 기능을 제공합니다. 다음은 PCB 자의 주요 기능입니다:
1. 부품 레이아웃을 위한 측정 정밀도
자가 제공하는 정확한 측정값을 통해 설계자는 기판의 부품을 정밀하게 계획하고 배치할 수 있습니다. 이는 설계 오류를 방지하고 가용 공간 내에서 부품 배치를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
2. 성능을 위한 트레이스 폭 최적화
많은 PCB 자에는 트레이스 폭 참조가 포함되어 있어, 설계자가 전류 용량과 같은 요소를 기반으로 적절한 트레이스 폭을 결정할 수 있습니다. 이러한 참조를 활용하면 PCB가 성능 문제나 과열 없이 필요한 전류를 처리할 수 있도록 보장할 수 있습니다.
3. 부품 크기와 형태 시각화
PCB 자는 측정값과 트레이스 폭 참조 외에도 부품 풋프린트를 포함하여 설계자가 전자 부품의 크기와 형태를 시각화할 수 있도록 합니다. 이를 통해 PCB의 가용 공간과의 호환성을 확인하고 부품 선택 과정에서 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
PCB 자가 제공하는 정밀한 측정값, 트레이스 폭 참조, 부품 풋프린트를 활용하면 설계자는 정확한 부품 배치, 최적의 트레이스 라우팅, 산업 표준 준수를 달성할 수 있습니다. PCB 자의 사용은 시간을 절약할 뿐만 아니라 오류를 최소화하여 고품질 PCB 설계를 가능하게 합니다.
적합한 PCB 자 선택 방법
PCB 자를 선택할 때는 적합성을 보장하기 위해 여러 요소를 고려해야 합니다. 다음은 염두에 두어야 할 네 가지 중요한 요소입니다:
1. 정확도:
정밀한 설계와 호환성을 보장하기 위해 정확한 측정값과 부품 풋프린트를 제공하는 PCB 자를 선택하세요.
2. 내구성:
PCB 설계의 까다로운 특성을 고려하여 스테인리스 스틸이나 아크릴과 같은 내구성 있는 소재로 만들어진 자를 선택하세요. 이는 설계 과정 전반에 걸쳐 수명과 신뢰성을 보장합니다.
3. 사용 편의성:
명확한 표시, 읽기 쉬운 글꼴, 색상으로 구분된 섹션과 같은 사용자 친화적인 기능을 갖춘 PCB 자를 선택하세요. 이러한 특성은 설계자의 경험과 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
4. 설계 소프트웨어와의 호환성:
일부 PCB 자는 인기 있는 설계 소프트웨어와 호환되도록 설계되어 설계자가 측정값과 풋프린트를 프로젝트에 직접 가져올 수 있습니다. 이는 설계 프로세스를 간소화하고 효율성을 향상시킵니다.
나만의 PCB 자 만들기
특정 요구 사항에 맞는 맞춤형 PCB 자를 원한다면 다음 단계를 따르세요:
설계 계획:
트레이스 폭, 드릴 크기, 부품 풋프린트 등 자에 포함할 특정 기능과 측정값을 결정하세요.
PCB 설계 소프트웨어 사용:
EasyEDA, KiCad, Altium Designer와 같은 소프트웨어를 활용하여 자 설계를 만드세요. 정확성을 위해 정밀 측정 도구, 부품 라이브러리, 설계 규칙 검사를 활용하세요.
크기와 스케일 결정:
작업 공간에 맞고 읽기 쉬운 적절한 크기를 선택하세요. 일반적인 크기로는 15센티미터(150mm) 또는 6인치가 있습니다.
적합한 소재 선택:
강성과 환경적 요인에 대한 저항성 등을 고려하여 내구성 있고 안정적인 소재를 선택하세요. FR-4 유리 섬유나 알루미늄이 인기 있는 선택입니다.
명확한 표시 보장:
자의 가독성을 높이기 위해 적절한 선 두께와 글꼴 크기를 사용하여 측정값이 명확하고 읽기 쉽도록 하세요.
정확도 검증:
자를 교정된 기준이나 표준 자와 비교하고 필요에 따라 조정하여 정밀한 측정을 보장하세요.
정렬 표시 포함:
PCB 레이아웃 작업 중 정확한 위치 지정을 돕기 위해 정렬 표시나 등록 기능을 추가하세요.
부품 풋프린트 포함:
선택적으로 자주 사용되는 부품 풋프린트를 포함하여 PCB 레이아웃 중 빠른 참조로 활용할 수 있습니다.
내보내기 및 제조:
PCB 자 설계를 거버 형식으로 내보내고 신뢰할 수 있는 제조업체를 선택하세요. 소재, 층 구성, 동박 두께, 솔더 마스크 색상, 실크스크린 설정을 지정하세요. 원활한 제조를 위해 제조업체의 가이드라인에 따라 필요한 파일과 사양을 제공하세요.
검토 및 테스트:
맞춤형 PCB 자를 받으면 정확도를 철저히 검토하고 테스트하세요. 교정된 기준과 측정값을 비교하고 표시가 명확하고 읽기 쉬운지 확인하세요. 필요한 경우 향후 버전을 위해 조정하세요.
결론
결론적으로, PCB 자는 PCB 설계 및 제조 분야에서 여전히 필수적인 도구입니다. 온라인 도구가 있음에도 불구하고 물리적인 PCB 자는 실제 PCB 설계에서 중요한 이점을 제공합니다. 정밀한 측정값을 제공하고, 정확한 부품 배치를 촉진하며, 전반적인 개발 프로세스를 향상시킵니다. PCB 자를 활용하면 설계자와 제조업체는 효율성을 높이고, 실수를 최소화하며, 우수한 품질의 PCB를 달성할 수 있습니다.
JLCPCB 자
JLCPCB 자는 인치와 미터법 단위를 모두 결합하고 있습니다. 0부터 20센티미터까지의 숫자 값이 눈에 띄게 표시되어 정확한 측정 기능을 보여주며, 인쇄된 숫자 사이의 작은 눈금을 통해 정밀한 측정이 가능합니다. 자에는 귀여운 만화 곰도 장식되어 있습니다. JLCPCB 자를 얻으려면 JLCPCB.com에서 여기에서 주문하시면 됩니다.
지속적인 성장
동박이 PCB 성능과 제조 품질에 미치는 영향
핵심 요약 동박 무게: 1oz 동박은 두께 약 35µm에 해당하며, 무게가 클수록 전류 용량이 커집니다. 종류: 일반 리지드 기판에는 ED 동박을, 반복적으로 굽혀지는 동적 연성 회로에는 RA 동박을 사용합니다. DFM과 손실: 표면이 매끄러운 동박일수록 RF 손실이 줄고, 동박이 두꺼울수록 트레이스 간격을 넓혀야 합니다. PCB에서 실제로 전기 신호를 전달하는 부분은 동박입니다. 기판의 강도는 유리섬유 직조에서 나오고, 수지는 각 층을 결합하며, 솔더 마스크는 노출된 구리를 보호하고 절연하는 역할을 합니다. 그런데 많은 설계에서 구리에 대한 고민은 적층 구조(스택업)에서 1oz를 고르는 단순한 선택 하나로 시작해서 끝나 버립니다. 그림 1: 동박 적층판 프레스로 공급되는 전해 동박 롤 PCB 구리 회로는 대부분 서브트랙티브(subtractive) 공정으로 만들어집니다. 제조업체는 적층판에 접착된 연속된 구리 시트에서 출발해, 회로 패턴에 해당하지 않는 구리를 모두 제거합니다. 즉, 거버 파일......
스택 비아와 스태거드 비아, 신뢰할 수 있는 HDI PCB를 위한 최선의 선택은?
핵심 요약 구조: 스택 비아는 수직으로 정렬되며(구리 충전 필요), 스태거드 비아는 측면으로 어긋나게 배치됩니다. 신뢰성: 3층 이상에 걸친 연결에서는 스태거드 비아가 열응력에 더 강합니다. 비용과 수율: 스태거드 비아는 제조 공정을 줄여 수율을 높이고 비용을 절감합니다. 공간: 좁은 파인 피치 BGA 브레이크아웃에는 스택 비아가 가장 적합합니다. 결정: 극한의 밀도가 필요하면 스택 비아를, 안정적인 비용 절감이 필요하면 스태거드 비아를 선택합니다. 스마트폰 메인보드 내부를 자세히 들여다본 적이 있다면, 이렇게 좁은 공간에 어떻게 이 모든 연결이 들어갈 수 있는지 궁금하셨을 것입니다. 그 비밀은 레이저로 뚫어 층과 층을 연결하는 아주 작은 구멍, 마이크로비아에 있습니다. 그리고 여러 빌드업 층에 걸쳐 마이크로비아를 쌓기 시작하면 갈림길에 서게 됩니다. 스태거드 비아냐, 스택 비아냐 하는 선택입니다! 사소해 보이는 결정이지만 신뢰성, 수율, 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 제대로 선택하면 HD......
고급 PCB의 베리드 비아: 더 높은 밀도, 더 나은 신호 무결성, 더 컴팩트한 설계 구현
핵심 요약 숨겨진 배선: 베리드 비아는 내층끼리만 연결하므로, 바깥층 표면을 고밀도 부품과 트레이스를 위해 비워 둘 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브를 없애 고속 설계에서 기생 성분과 신호 손실을 줄입니다. 더 높은 밀도: HDI 기판, 고밀도 BGA, 웨어러블 같은 소형 폼 팩터에 필수적입니다. 더 높은 비용: 순차 적층과 추가 드릴링 공정 때문에 일반 스루홀보다 약 3~4배 비쌉니다. 최신 스마트폰 메인보드가 어떻게 신용카드만 한 기판에 수천 개의 연결을 담아낼 수 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 답의 상당 부분은 베리드 비아에 있습니다. 베리드 비아는 기판 내부에만 존재해 어느 쪽 표면에서도 보이지 않는 인터커넥트입니다. 가장 많은 일을 조용히 해내면서, 부품과 미세 배선이 들어갈 자리를 비워 줍니다. 일상적으로 쓰이는 2층 설계 대부분에는 일반 스루홀 비아로 충분합니다. 하지만 고밀도 인터커넥트(HDI) 수준, 고밀도 BGA, 고속 버스, 좁은 폼 팩터에 이르면 베리드......
HDI PCB에서 블라인드 비아로 더 높은 밀도와 더 나은 성능 구현하기
핵심 요약 더 높은 밀도: 기판 전체를 관통하지 않고 표면과 내층을 연결하므로, 미세 피치 BGA 아래의 배선 채널을 확보할 수 있습니다. 신호 무결성 향상: 비아 스터브 길이를 줄여 고속 설계에서 임피던스 불연속을 최소화합니다. 종횡비 규칙: 안정적인 레이저 드릴링과 보이드 없는 도금을 위해 깊이 대 지름 비율을 0.75:1 근처(최대 1:1)로 유지하십시오. 열 효율: 비아 인 패드 구성을 지원해 방열 성능을 높이고 부품을 더 촘촘하게 배치할 수 있습니다. 최신 스마트폰 속 작은 기판에서, 0.4 mm 피치 BGA의 수많은 고속 신호가 트레이스를 뒤엉키게 하지 않고 어떻게 빠져나오는지 궁금하신 적이 있으십니까? 그 비결은 대개 블라인드 비아입니다. 블라인드 비아는 고밀도 인터커넥트 설계를 묵묵히 떠받치는 핵심 요소이며, 오늘날의 작고 빠른 전자기기에 꼭 필요한 기술입니다. 부품이 계속 소형화되고 신호 속도가 빨라지는 상황에서, 비아는 더 이상 기판에 뚫린 단순한 구멍이 아닙니다. 바로 이 ......
에칭 FPC: 제조 공정, 장점, 응용 분야와 선택 가이드
스마트폰 카메라 모듈이나 노트북 덮개 안쪽에서 기판과 기판 사이를 잇는 얇은 황갈색 리본을 보신 적이 있으십니까? 그 리본은 거의 틀림없이 에칭 FPC입니다. 불필요한 구리를 화학적으로 제거해 정밀한 도전 패턴을 만든 연성 인쇄 회로이지요. 현대 전자기기의 핵심 부품 중 하나이지만, 그 안에 얼마나 많은 엔지니어링이 들어가 있는지 아는 사람은 많지 않습니다. 연성 회로에는 여러 종류가 있으며, 제조 방식에 따라 비용, 정밀도, 신뢰성이 달라집니다. 에칭 FPC는 그중 고정밀 방식으로, 구부릴 수 있는 형태에서 미세한 트레이스, 다층 구조, 고속 신호가 필요할 때 선택하는 방식입니다. 이 가이드에서는 에칭 FPC란 무엇인지, 에칭 공정이 단계별로 어떻게 진행되는지, 회로의 신뢰성을 확보하기 위해 지켜야 할 설계 규칙은 무엇인지, 그리고 에칭 FPC와 FDC(연성 다이컷 회로)는 어떻게 다른지 설명합니다. 실제 적용 사례도 함께 살펴보고, 제조업체 선정을 위한 체크리스트도 제공하겠습니다. 그럼 시......
내구성 높은 PCB 성능을 좌우하는 동박 박리 강도의 핵심 역할
핵심 요약 표준 시험: IPC-TM-650 90° 박리 시험으로 측정하며, 단위는 N/mm입니다. 핵심 기능: 열 스트레스와 CTE 불일치로 인한 패드 들뜸과 박리를 방지합니다. 동박 종류: ED 동박은 접착력이 더 높고, RA 동박은 신호 손실이 더 낮습니다. 재료별 기준값: 표준 FR4는 평균 1.0–1.4 N/mm, High-Tg FR4는 1.2–1.6 N/mm입니다. 설계 팁: 티어드롭을 추가하고, 지지되지 않는 가는 구리 조각(슬리버)을 없애고, DFM 검사를 수행하십시오. 회로 기판 위의 구리가 어떻게 제자리에 붙어 있는지 궁금하신 적이 있으십니까? 일반적인 의미의 접착제도 아니고, 마법도 아닙니다. 그 답은 동박 박리 강도(Copper Peel Strength), 즉 동박과 그 아래 적층판 사이의 접착 강도입니다. 모든 트레이스, 패드, 플레인은 리플로우와 열 사이클, 그리고 수년간의 사용 기간 동안 강도를 유지하기 위해 이 접착에 의존합니다. 박리 강도가 높으면 기판은 열 스트레......