PCB 보드의 종류: 사양 및 사용 사례를 포함한 완벽 레퍼런스
2 분
- 12가지 핵심 PCB 보드 유형 (2025년판)
- 실제 응용 분야별 회로 기판 유형:
- 특정 보드 유형을 결정하는 PCB 부품:
- 반드시 알아야 할 PCB 표준 및 클래스
- 주목할 만한 신흥 및 틈새 PCB 유형
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 장치를 연결하는 절연 및 전도 소재로 이루어진 라미네이트 구조입니다. PCB는 구리 패턴이 에칭된 유리섬유와 에폭시의 다층 복합체로 생각할 수 있습니다. 이것들은 전기 전도체이자 신호와 전원의 경로 역할을 합니다. PCB는 단순형(전도 소재 1층), 양면형(전도 레이어 2층), 또는 복합형(전도 레이어 3층 이상)으로 소형 하드웨어에 수많은 회로 경로를 허용합니다. IPC에 따르면 PCB는 전기 어셈블리를 위한 전기 회로를 형성하기 위해 함께 라미네이팅된 전도성 및 비전도성 소재로 구성됩니다.
공식 IPC 정의 + 레이어 구조
실용적인 정의는 명확합니다: PCB는 번갈아 배치된 유전체와 금속 구리 박 레이어로 구성됩니다. 구리 레이어에는 부품을 연결하는 트레이스, 플레인, 패드, 비아의 패턴이 있습니다. 일반적인 4레이어 PCB 스택업은 다음과 같습니다:
구리 레이어 – 프리프레그 또는 코어 – 구리 – 코어 – 구리
모든 레이어는 함께 접합됩니다. 수지/유리 기판은 기계적 강도와 전기적 절연을 제공합니다. IPC-2221 및 IPC-4101 표준이 스택업 형상과 소재 특성을 규율합니다. 하지만 우리 목적에서는 PCB를 치즈 대신 전자를 전달하는 구리 슬라이스(트레이스)가 있는 다층 샌드위치 보드로 생각하면 됩니다.
12가지 핵심 PCB 보드 유형 (2025년판)
엔지니어들은 일반적으로 PCB를 구조와 목적에 따라 분류합니다. 2025년에 접하게 될 12가지 기본 PCB 유형은 다음과 같습니다:
단층 / 양면 / 다층
- 단층 PCB: 구리 회로 레이어가 하나뿐입니다. 이것은 가장 기본적인 PCB 유형으로 생산 비용이 저렴합니다. 회로 밀도가 낮은 기본 소비 가전에 사용되며, 부품과 트레이스가 보드의 한쪽에만 위치합니다.
- 양면 PCB: 회로 레이어가 보드의 양면에 구리로 되어 있습니다. 두 표면을 연결하는 비아가 있어 더 복잡한 라우팅이 가능합니다. 이 유형의 PCB는 오디오 시스템과 전원 공급 장치에서 가장 많이 볼 수 있습니다.
- 다층 PCB: 최소 세 개의 구리 회로 레이어로 구성되며, 절연 레이어가 전도 레이어를 분리합니다.구리 회로 레이어를 분리하는 절연 소재가 있습니다. 다층 보드는 휴대폰과 같이 여러 레이어의 회로가 필요한 기기에 사용됩니다. 다층 보드에는 노이즈 감소를 제공하는 그라운드 및 전원 플레인이 있는 경우가 많습니다.
리지드 / 플렉시블 / 리지드-플렉스
- 리지드 PCB: 잘 알려진 고전적인 FR-4 보드입니다. 단단하고 평평합니다. 리지드 PCB는 컴퓨터, TV에서 산업용 컨트롤러에 이르기까지 모든 기기의 보드를 지배합니다. 우수한 부품 지지와 저비용을 제공합니다.
- 플렉시블 PCB(플렉스): 구부러질 수 있는 플라스틱 기판으로 만들어집니다. 구부릴 수 있어 콤팩트하거나 동적인 설계에 이상적입니다. 굴곡이나 특이한 형태가 필요한 자동차 및 의료 기기에서 인기 있습니다.
- 리지드-플렉스 PCB: 리지드 보드와 플렉시블 테일을 결합합니다. 플렉스 소재로 연결된 FR-4 섹션으로 생각할 수 있습니다. 회로의 일부가 움직이거나 접혀야 하는 고신뢰성 장비에 사용됩니다. 리지드-플렉스 보드는 보드 연결을 위한 케이블 사용보다 공간을 절약하고 신뢰성을 향상시킵니다.
메탈 코어 / HDI / 고주파 / 세라믹 / 후막 구리
- 메탈 코어 PCB(MCPCB): 절연 금속 기판(IMS)이라고도 합니다. 일반적으로 알루미늄인 금속 코어가 유전체 아래에 접합되어 있습니다. 높은 열전도성을 가진 금속이 히트싱크처럼 작용합니다. 전력 부품의 열을 분산시킵니다.
- 고밀도 인터커넥트(HDI) PCB: 초미세 회로 보드입니다. HDI 보드는 마이크로비아(종종 레이저 드릴), 매우 얇은 트레이스, 높은 부품 밀도를 포함한 최소 피처를 가집니다. BGA 칩이나 0.4mm 피치 부품을 사용할 때 필요합니다. HDI는 패드에 비아를 쌓고 작은 영역에 더 많은 레이어를 허용합니다.
- 고주파 PCB: Rogers, PTFE와 같은 특수 라미네이트가 고속 신호에 사용됩니다. 이 보드들은 낮은 유전체 손실과 안정적인 유전율(Dk)을 갖습니다. RF 시스템과 Wi-Fi 라우터에서 볼 수 있습니다.
- 세라믹 PCB: FR-4 대신 세라믹(알루미나 또는 AlN)을 기판으로 사용합니다. 세라믹은 우수한 열적 및 고주파 특성을 가집니다. 단단하고 내열성이 있습니다. 세라믹 PCB는 고출력 LED 모듈과 같은 특수 분야에 등장합니다.
- 후막 구리 PCB: 표준 FR4 PCB는 일반적으로 레이어당 1온스 구리(35µm 두께)를 가집니다. 후막 구리 보드는 훨씬 더 많은 구리(3~20온스 이상)를 포함합니다. 추가 두께는 전류 용량과 열 용량을 높입니다. 전력 전자 및 충전 시스템에 이상적입니다. 예를 들어 후막 구리 PCB는 트레이스가 타지 않고 30암페어 이상을 전달할 수 있습니다.
실제 응용 분야별 회로 기판 유형:
산업마다 다른 PCB 유형과 소재를 선호합니다. 광범위한 응용 분야 범주와 일반적으로 사용하는 보드는 다음과 같습니다:
- 소비 가전 및 모바일: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 스마트 TV. 소형화와 고성능 덕분에 리지드 다층 HDI 보드에 크게 의존합니다. 현대 스마트폰은 처리 능력을 집약하기 위해 8레이어 HDI 스택업을 사용합니다.
- 자동차 및 EV: 현대 자동차와 EV에는 전자 장치가 가득합니다. 후드 아래와 파워트레인 모듈은 종종 후막 구리를 가진 리지드 다층 PCB를 사용합니다. 자동차 보드는 일반적으로 IPC Class 2 또는 3 표준으로 만들어집니다. 이 모든 것은 진동 하에서 보드를 안정적으로 유지하고 온도 복원력을 위한 것입니다.
- 의료: 의료 기기와 심박 조율기와 같은 이식형 장치는 초소형 폼 팩터를 위해 HDI 및 플렉스 PCB가 필요한 경우가 많습니다. 진단 기기는 고신뢰성의 리지드 다층 보드를 사용합니다. 많은 경우 의료 PCB는 IPC Class 3 표준을 충족하고 UL 94V-0을 준수해야 합니다.
- 항공우주 및 방산: 이것은 궁극적인 무파손 환경입니다. 여기서 보드들은 극단적인 조건(온도 변화, 진동, 방사선)을 견뎌야 하며 파손 허용 오차가 전혀 없습니다. 레이더, 위성, RF 통신에서 고주파 라미네이트(Rogers, PTFE)와 세라믹 PCB를 볼 수 있으며, 종종 모든 보드가 Class 3 수준의 품질입니다.
특정 보드 유형을 결정하는 PCB 부품:
특정 부품이나 설계 요구사항이 PCB 유형을 결정합니다. 주요 예시:
BGA 및 미세 피치 부품 → HDI PCB:
BGA(볼 그리드 어레이)와 같은 현대 칩은 마이크로비아와 초미세 트레이스로 라우팅해야 하는 작은 패드를 가집니다. 팬아웃을 달성하려면 일반적으로 HDI 기법이 필요합니다. 실제로 0.5mm 피치 BGA나 멀티 기가비트 프로세서가 있는 경우 사용됩니다.
고전류 → 후막 구리 / 메탈 코어 PCB:
암페어가 두 자리 수인 설계는 트레이스가 타지 않고 전류를 전달하기 위해 추가 구리가 필요합니다. 후막 구리 PCB나 메탈 코어 보드가 필요해집니다. 두꺼운 구리는 전류를 위한 단면적을 추가하고 열 분산에도 도움이 됩니다. 30A 모터 컨트롤러를 설계한다면 표준 1온스 FR4로는 부족하며 후막 구리 또는 MCPCB 구조가 필요합니다.
고전압 → 특수 고유전체 소재:
회로가 수백 볼트 이상의 고전압에서 작동할 때 절연과 클리어런스가 중요해집니다. 표준 FR-4는 우수한 절연 내력(20~80kV/mm)을 가지고 있지만, 매우 고전압 PCB의 경우 설계자들은 더 높은 절연 파괴 전압을 가진 소재를 선택할 수 있습니다. 크리피지/클리어런스 거리도 늘립니다. 본질적으로 고전압을 위한 설계는 매우 높은 절연 내력을 가진 보드 소재와 간격을 선택하는 것을 의미합니다.
반드시 알아야 할 PCB 표준 및 클래스
진지한 모든 PCB 엔지니어가 알아야 할 주요 스펙:
IPC-6012D(IPC-6012DS) Class 2 vs Class 3:
IPC는 나 PCB의 품질을 평가하는 표준입니다. Class 2 보드는 전용 서비스 및 다양한 소비자·상업 제품 응용을 위해 지정됩니다. IPC Class 2는 특정 경미한 결함 유형을 허용하지만 이러한 보드에서 숙련된 작업이 나타날 것을 기대합니다.
항공우주 컴퓨터 시스템 및 유사한 응용 유형과 같이 중요한 생명 지원에 사용되는 중요한/필수 제품의 경우 IPC 6012 Class 3 보드는 가장 엄격한 제조 허용 오차, 가장 깔끔한 완성 제품, 가장 높은 신뢰성 요구사항을 갖습니다. Class 2 제품의 예는 스마트폰 PCB이고, Class 3 제품의 예는 항공기 제어 컴퓨터입니다.
UL 94V-0, IPC-4101, RoHS 3 및 MIL-PRF-31032:
UL 94V-0 난연성: UL 94는 플라스틱 난연성 표준입니다. V-0은 PCB에 대한 가장 높은 난연 등급입니다. 보드 소재를 수직으로 테스트할 때 화염이 없는 드립 없이 10초 이내에 연소가 멈춘다는 것을 의미합니다. 사실상 모든 FR-4 보드가 UL 94V-0을 목표로 합니다.
IPC-4101: 이 표준은 기본 라미네이트 소재에 대한 사양을 포함합니다. 구체적으로는 기판, 프리프레그, 코어의 특성을 개략적으로 설명합니다. 설계자들은 소재 선택을 돕기 위해 IPC-4101 내 등급을 참고합니다. 표준 FR4(TG130/140)가 4101에 언급되어 있어 유전체 및 열적 값 측면에서 특정 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다.
RoHS 3: 이것은 유해 물질 규제(RoHS)를 의미하며 EU 지침입니다. 납, 수은, 카드뮴 등 전자 기기와 관련될 수 있는 추가 독성/유해 물질을 금지하였습니다. RoHS 3는 몇 가지 다른 물질을 추가한 최신 업데이트입니다. 이는 PCB 제조업체가 유해한 난연제를 제거할 것임을 의미합니다.
주목할 만한 신흥 및 틈새 PCB 유형
PCB 세계는 계속 진화하고 있습니다. 주목할 만한 몇 가지 최첨단 트렌드:
내장형 패시브 부품: 내장형 패시브 보드는 표면 실장 부품 대신 레이어 회로를 활용합니다. 100옴 값의 (저항) 표면 실장 부품을 납땜하는 대신 내장형 패시브 보드의 레이어 내에 저항성 트레이스를 인쇄할 수 있습니다. 내장형 패시브 보드의 장점으로는 더 적은 부품, 더 작은 전체 크기, 고속 신호에서 더 나은 성능이 있습니다.
부가적 3D 프린트 보드 제조: 3D 프린트 PCB는 3D 프린터로 소재를 레이어별로 적층하여 여러 소재 레이어를 추가하는 방식으로 제작할 수 있습니다. 이 기술은 아직 대량 생산 단계에 있지 않지만, CAD 파일 생성 후 몇 시간 내에 프로토타입을 신속하게 만들고 테스트하는 능력에서 설계자들에게 엄청난 장점을 제공합니다. 3D 프린트 PCB는 또한 설계자가 일반적으로 에칭과 드릴링으로는 어렵거나 불가능한 복잡한 형상을 만들 수 있습니다.
환경 친화적이고 지속 가능한 PCB 제조: PCB 설계는 이제 새로운 환경 친화적이고 지속 가능한 PCB 제조 방법을 개발함으로써 환경 친화적인 제품의 필요성을 해결하도록 설계되고 있습니다. 예를 들어, PCB 제조업체들은 바이오 기반 폴리머로 만든 플렉시블 PCB 설계를 개발하고 있습니다. 바이오 기반 폴리머의 예로는 셀룰로오스와 생분해 방식으로 처리될 수 있는 폴리머가 있으며, 이런 유형은 플라스틱 폐기로 인한 전자 폐기물을 줄일 수 있습니다.
결론

요약하면, 모든 PCB가 동일하게 만들어지지는 않습니다. PCB는 다양한 종류가 있습니다. 장난감의 단층 FR-4 보드부터 스마트폰의 다층 HDI, 전기차의 메탈 코어 전력 보드까지. 각 유형은 고유한 목적을 가집니다. 작은 전화기 화면 아래에 수십 개의 칩을 집약하든, EV 인버터를 통해 수십 암페어를 라우팅하든, 그 작업에 맞게 만들어진 PCB가 있습니다.
이 보드들이 실제로 작동하는 것을 보고 싶으신가요? JLCPCB의 리소스를 확인해 보세요. HDI 가이드, 후막 구리 개요, 플렉스 PCB 가이드에는 실용적인 예시가 있습니다. 설계를 보드로 전환할 준비가 되면 JLCPCB에서 사실상 이 모든 PCB를 제조할 수 있습니다.

지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......