인쇄 회로 기판의 기원: 시간을 거슬러 돌아보다
1 분
인쇄 회로 기판(PCB)은 다른 많은 획기적인 발명들과 마찬가지로 역사적 발전의 토대 위에 구축되었습니다. 140여 년 전, 1880년에서 1900년 사이에 전기의 보급이 일상생활을 변화시켜 전통적인 연료를 대체하고 가정에 전력을 공급했습니다. 이 시기의 전자기학 및 모터 관련 주요 혁신이 PCB와 전자 제조에서의 역할을 위한 토대를 마련했습니다. PCB 제조에 대해 더 알고 싶다면 PCB 제조 공정에 관한 최신 글을 확인해 보세요. 그 시대의 주목할 만한 발명들:
- 토머스 에디슨: 전구(1879)
- 니콜라 테슬라: 모터(1888)와 AC 전원 공급(1895)
- 알렉산더 그레이엄 벨: 전화기(1876)
- 코닥: 최초의 카메라(1884)
- 허먼 홀러리스: 집계 기계(1890), IBM의 전신
PCB는 나중에 등장했지만, 그 발전은 이 변혁적인 시대의 기술적 도약에 많은 빚을 지고 있습니다. 현대 형태의 PCB는 1960년대부터 존재해 왔으며, 처음에는 계산기, 금전등록기 및 기타 간단한 전기 회로 기기의 부품으로 사용되었습니다.
초기 시작: PCB 이전 시대
PCB 이전에는 전자 회로가 점 대 점 배선으로 조립되었습니다. 부품들은 터미널 스트립이나 기판에 납땜되어 크고 취약하며 신뢰할 수 없는 설계를 낳았습니다. 20세기 초 회로의 증가하는 복잡성은 더 견고하고 효율적인 해결책을 요구했습니다.
지난 80년간의 발전:
인쇄 회로 기판(PCB)은 수많은 전자 기기와 컴퓨터 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
- 1950~60년대: 다층 PCB와 도금 관통 홀의 도입으로 더 콤팩트한 설계가 가능해졌습니다.
- 1970년대: 컴퓨터 지원 설계(CAD)가 PCB 설계를 혁신하여 정밀도와 효율성을 높였습니다.
- 1980년대: 표면 실장 기술(SMT)로 더 작은 부품과 더 높은 어셈블리 밀도가 가능해졌습니다.
현대적인 설계는 1960년대로 거슬러 올라가며, 처음에는 계산기, 금전등록기 및 기타 기본 전자 기기에서 찾아볼 수 있었습니다. 1970년대에는 PCB가 디지털 시계와 세계 최초의 비디오 게임 및 개인용 컴퓨터 일부에 등장하기 시작했습니다. 1980년대에는 알람 라디오, 비디오 카세트 레코더, 아타리 게임 콘솔, CD 및 레이저디스크 플레이어, 무선 전화기에 PCB가 사용되었습니다. 1990년대에는 점점 더 고급화되고 소형화된 PCB가 데스크톱 컴퓨터와 스캐너, 프린터 같은 주변 기기의 보급을 이끌었습니다.
1990년대 후반부터 기술의 급격한 발전으로 PCB가 더 작고 강력해졌습니다. 스마트폰과 같은 현대 기기는 이 트렌드를 잘 보여주며, 향상된 내구성과 기능을 갖춘 콤팩트한 설계를 제공합니다. 오늘날의 PCB는 IoT부터 항공우주까지 다양한 산업을 위해 플렉시블 기판, 고주파 설계, PTFE 및 세라믹과 같은 첨단 소재를 특징으로 합니다. 3D 프린팅과 AI 지원 설계 같은 혁신이 계속해서 한계를 넓히고 있습니다.
왜 PCB인가?
인쇄 회로 기판(PCB)은 부품을 연결하기 위한 콤팩트하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하여 현대 전자공학의 근본이 됩니다. 복잡한 배선을 전도성 경로로 대체함으로써 효율적인 신호 및 전력 전송을 보장합니다. PCB는 소형화를 지원하고 기계적 안정성을 제공하며 고속 응용 분야를 가능하게 하여 간단한 가젯부터 고급 시스템까지 모든 것에 필수적입니다. 내구성과 비용 효율성도 그 중요성을 강조합니다.
시간이 지남에 따라 기술과 PCB 설계의 발전은 놀랍습니다. 계산기에는 30개의 트랜지스터가 들어갈 수 있지만, 현대 마더보드는 단일 칩에 100만 개 이상의 트랜지스터를 통합합니다. 이 발전은 PCB 제조의 주요 트렌드를 반영합니다:
- 더 작은 부품에 더 많은 기능 통합: IC 및 마이크로프로세서와 같은 더 작은 부품에 더 많은 기능을 통합합니다.
- 수동 부품의 소형화: 저항과 커패시터 같은 수동 부품을 마이크로 수준으로 축소합니다.
- 더 높은 부품 밀도와 복잡성: 보드의 부품 밀도와 복잡성을 높입니다.
이러한 발전은 더 빠르고 기능이 풍부한 기기에 대한 증가하는 수요에 의해 촉진되며, 고속 전자기기부터 현실적인 비디오 게임까지 모든 것에 반영되어 혁신의 빠른 속도를 보여줍니다.
폴 아이슬러의 이야기와 PCB의 탄생
PCB의 개념은 1903년 독일 발명가 알베르트 한슨이 절연 기판에 라미네이팅된 평평한 박막 도체를 설명하며 처음 특허를 받았습니다. 그의 아이디어는 시대를 앞서갔지만, PCB가 실용화된 것은 1943년이었습니다. 1943년 오스트리아 엔지니어 폴 아이슬러가 라디오 세트 작업 중 최초의 작동 가능한 PCB를 개발했을 때가 전환점이었습니다. 제2차 세계대전 중 미국 군대는 콤팩트하고 신뢰할 수 있는 라디오 시스템에 PCB를 채택하여 광범위한 사용을 촉발시켰습니다. 인쇄 회로 기판(PCB)은 아마도 20세기의 가장 중요한 발명 중 하나일 것입니다. 인쇄 회로 기판의 지적 아버지는 폴 아이슬러였습니다.
아이슬러가 PCB 아이디어를 얻은 방법
당시 라디오의 구조는 여전히 개별 전선으로 연결된 진공관, 저항, 코일을 사용했습니다. 그 시대의 라디오에는 복잡하고 따라가기 혼란스러운 전선 덩어리가 만들어졌습니다. 반면 아이슬러는 한 평면에 깔끔한 도체 선 시스템을 원했습니다. 인쇄할 수 있는 것, 대량 생산 공정의 기반이 될 수 있는 것이었습니다.
공학을 공부한 아이슬러는 학업 중 잡지 편집자로 일한 적이 있었습니다. 그때도 종이에 인쇄하는 것이 단순히 신문의 대량 생산 이상의 것을 가능하게 해야 한다는 아이디어를 떠올렸습니다. 아이슬러는 열정적으로 실험하며 1936년에 첫 번째 특허를 등록했는데, 이는 최초의 진정한 인쇄 회로 기판을 설명하는 주 특허의 선구자였습니다. 그는 영국의 라디오 제조업체에 아이디어를 제시했지만, 그들은 연결 전선이 더 저렴하고 유연하다는 이유로 그와 그의 아이디어를 거절했습니다.
스트롱에게 권리 양도
1939년, 전쟁이 시작되던 무렵, 아이슬러는 부유한 인쇄소 소유주인 해럴드 V. 스트롱에게서 지지자를 찾았습니다. 아이슬러의 인쇄 회로 기판 개념의 잠재성을 인식한 스트롱은 용지 부족으로 어려움을 겪던 인쇄 산업에서 호황을 맞은 군수 산업으로 전환할 기회를 보았습니다. 택시를 타던 중 아이슬러는 자신의 발명 권리를 불과 영국 파운드 1파운드에 스트롱에게 양도하는 계약서에 자신 있게 서명했습니다.
PCB의 대량 제조 과정:
발명의 군사적 잠재성은 분명했지만, 영국 국방부는 그 사용을 반대했습니다. 그 결과, 영국의 어떤 민간 기업도 추가 개발을 진행하려 하지 않았습니다. 이와 대조적으로 미국인들은 다른 접근법을 취했습니다. 영국은 자국의 발명품을 미국 표준국에 종종 보고했으며, 거기서 인쇄 회로 기판이 방공 발사체의 근접 신관으로 사용하기 위해 개발되었습니다. 이 혁신으로 전자기기를 저비용으로 대량 생산할 수 있게 되었습니다.
PCB의 대중화:
1948년에는 군대 외에도 일반 대중이 인쇄 회로 개념을 알게 되었습니다. 인쇄 회로 기판의 승리 행진이 시작되었으며, 특히 그 무렵 솔더 웨이브에 의한 대량 납땜 원리가 개발되었기 때문입니다. 이것은 저비용 전자기기 대량 생산의 또 다른 중요한 전제 조건이었습니다.
아이슬러의 발명은 그에게 큰 성공을 가져다주지 못했으며, 해럴드 V. 스트롱도 처음에 기대했던 재정적 이득을 얻지 못했습니다. 스트롱의 회사인 테크노그래프는 인쇄 회로 기판의 라이선스 마케팅에 집중했습니다. 아이슬러가 이사회 멤버로 활동했음에도 불구하고, 인쇄 회로 기판에 대한 독점이 결코 확립되지 않아 그는 부자가 되지 못했습니다.
오늘날 전 세계에서 수많은 인쇄 회로 기판이 생산되고 있습니다. 점점 더 작아지고 있지만, 인쇄 회로 기판 없이는 현대 전자 기기의 대량 생산은 생각할 수 없습니다.
PCB의 대중화
미국 군대가 PCB 기술을 처음 적용했으며, 아이슬러가 발명한 PCB는 군대의 인정을 받아 제2차 세계대전 중 군용 라디오에 사용되었습니다. 미국과 영국은 회로 기판 개발을 위해 협력했으며, 이 기술은 전쟁 중 군사 무기에 사용되었습니다. 미국 전자 산업은 1950년대에 인쇄 회로 기판의 개념을 받아들이며 빠르게 개발을 진전시켰습니다. 1950년대 중반에는 이 혁신이 유럽으로 돌아와 독일 기업들이 1957년에 생산을 시작했습니다.
미국은 1956년에 PCB 기술을 공식 인정했으며, 미국 육군은 "회로 조립 공정"에 대한 최초의 특허를 발표했습니다. PCB 제조업체들은 이후 전자기기를 고정하고 구리 트레이스로 부품 간 전기적 연결을 만들기 위한 다양한 조립 기술을 개발했습니다.
아이슬러는 35년 동안 PCB 발명자로 인정받지 못했다
처음에 테크노그래프 이사회에 남아 있던 아이슬러는 같은 해 회사를 떠났습니다. 재정적 성공을 얻지 못한 것에 대해서는 덜 신경 쓰였지만, 세기의 가장 영향력 있는 발명 중 하나의 창시자로서 마땅히 받아야 할 인정을 받지 못한 것을 깊이 안타까워했습니다.
1971년에서야 아이슬러는 공식적으로 인쇄 회로 기판의 발명자로 인정받았습니다. 1992년, 런던 교외에서 10월 26일 85세로 사망하기 얼마 전, 전기기술자협회(Institute of Electrical Engineers)는 그에게 너필드 은메달을 수여했습니다.
아이슬러의 다른 발명들
세계적으로 유명한 인쇄 회로 발명 외에도, 폴 아이슬러는 전기공학을 위한 다른 중요한 제품들을 발명했습니다. 무엇보다도 전기 퓨즈, 다층 소재, 박막 배터리에 대한 특허를 신청했습니다.
인쇄 회로가 없었다면 휴대폰으로 통신하거나, 텔레비전 수신을 하거나, 컴퓨터로 게임을 하거나, 인터넷을 서핑할 수 없을 것입니다. 폴 아이슬러의 발명 덕분에 저렴하고 구매 가능한 전자기기가 이제 가능해졌습니다.
환경적 변화
소비 가전의 부상과 함께 PCB 제조를 둘러싼 환경 우려가 RoHS(유해 물질 규제) 준수의 채택으로 이어졌습니다. 이는 더 안전한 소재와 지속 가능한 생산 관행을 보장했습니다. 제조업체로부터 이 PCB 보드를 주문하려면 특정 파일 형식이 필요합니다. PCB 파일 형식에 대해 더 자세히 알고 싶다면 최신 블로그를 확인해 보세요.
결론:

역사 속 다른 위대한 발명들과 마찬가지로, 오늘날 우리가 알고 있는 인쇄 회로 기판(PCB)은 역사 전반에 걸친 발전의 토대 위에 구축되었습니다. 우리 세계의 작은 구석에서 PCB의 역사를 140년 이상 거슬러 올라갈 수 있습니다. 초보적인 기원에서 오늘날의 최첨단 설계까지, PCB는 현대 전자공학의 초석으로 남아 모든 혁신으로 미래를 형성하고 있습니다. 이 글에서 다루는 것은 완전한 역사가 아니라 PCB를 오늘날의 모습으로 변화시킨 중요한 순간들입니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......