회로 기판 설계의 진화
1 분
- 겸손한 시작에서부터:
- 다층 기판의 등장:
- 이점과 발전:
- 전자기기 애호가 및 전문가들에게 미친 영향:
JLCPCB의 블로그에 오신 것을 환영합니다. 여기서는 PCB 설계, 제조 및 조립의 매혹적인 세계를 깊이 있게 다룹니다. 회로 기판은 놀라운 진화를 거쳐 단순한 단층 설계에서 복잡하고 다기능한 다층 기판으로 전환되었습니다. 오늘은 회로 기판 설계의 진화 여정을 자세히 살펴보며, 단순한 단층 기판에서 복잡하고 다재다능한 다층 기판으로의 변화를 추적해 보겠습니다. 회로 기판 설계의 진화를 추진해 온 역사, 이점 및 발전을 함께 탐구해 보세요.
겸손한 시작에서부터:
회로 기판은 탄생 이후로 긴 길을 걸어왔습니다. 초기에는 단층 기판이 표준이었습니다. 이러한 기판은 단일층의 도전성 재료(일반적으로 구리)를 절연 기판에 라미네이트하여 만들어졌습니다. 부품은 기판의 한쪽 면에 납땜되었고, 반대편의 배선은 필요한 상호 연결을 제공했습니다. 기본 전자기기에는 효과적이었지만, 단층 기판에는 한계가 있었습니다.
단층 기판은 부품 수가 적고 요구사항이 덜 까다로운 단순한 전자기기에 적합했습니다. 그러나 기술이 발전하고 보다 복잡한 전자 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라, 더 높은 연결성과 기능성에 대한 필요성이 다층 기판의 개발로 이어졌습니다.
다층 기판의 등장:
다층 기판은 PCB 설계 분야에 혁명을 일으켰습니다. 이들은 절연층으로 분리된 여러 도전성 재료층으로 구성되며, 비아를 통해 상호 연결됩니다. 이러한 비아는 층간 신호 전달을 가능하게 하여 더 높은 부품 밀도와 더 정교한 설계를 가능케 합니다.
이점과 발전:
단층에서 다층 기판으로의 전환은 수많은 이점을 가져왔습니다. 첫째, 다층 기판은 증가된 배선 옵션을 제공하여 더 효율적인 신호 경로와 감소된 전자기 간섭을 가능하게 했습니다. 이는 전자기기의 향상된 성능과 신뢰성으로 이어졌습니다. 또한, 다층 기판이 가능하게 하는 더 높은 부품 밀도는 더 작고 컴팩트한 설계를 가능하게 하여 전자기기를 더 휴대 가능하고 공간 효율적으로 만들었습니다.
더 나아가, 다층 기판은 전원 및 접지면의 개념을 도입했습니다. 이러한 전용 내부층은 안정적이고 견고한 전원 분배 네트워크를 제공하여 노이즈를 감소시키고 신호 무결성을 개선했습니다. 설계에 여러 전원 및 접지면을 통합하는 능력은 전자 시스템의 전반적인 성능을 크게 향상시켰습니다.
회로 기판 설계의 진화는 거기서 멈추지 않았습니다. 시간이 지나면서 재료, 제조 기술 및 설계 소프트웨어의 발전은 가능한 것의 한계를 더욱 밀어붙였습니다. 개선된 열 특성을 가진 고품질 재료가 도입되어 더 나은 열 발산을 가능하게 하고 고출력 전자기기의 개발을 가능하게 했습니다. 더 미세한 배선 폭과 간격이 달성 가능해져 더 높은 회로 밀도와 미세 피치 부품을 가진 기판 설계를 가능하게 했습니다.
또한, 레이저 드릴링 및 자동화 조립과 같은 제조 공정의 발전은 다층 기판 생산의 정밀도와 효율성을 증가시켰습니다. 이러한 기술 발전은 5G, 사물인터넷(IoT), 인공지능과 같은 첨단 기술의 개발을 가능하게 했으며, 이들은 모두 고도로 복잡하고 밀집된 전자 시스템에 의존합니다.
전자기기 애호가 및 전문가들에게 미친 영향:
회로 기판 설계의 진화는 전자기기 애호가, 취미가, 엔지니어, 학생 및 해당 분야의 전문가들에게 깊은 영향을 미쳤습니다. 증가된 기능을 가진 다층 기판의 가용성은 설계자들이 혁신적이고 정교한 전자 시스템을 창조할 수 있게 하여 다양한 산업에서 놀라운 발전을 이끌어냈습니다.
전자기기 애호가 및 취미가들에게, 다층 기판의 도입은 가능성의 세계를 열었습니다. 이러한 기판은 향상된 성능과 기능을 가진 고급 프로젝트 개발을 가능하게 했습니다. 예를 들어, 취미가들은 이제 피트니스 트래커, 스마트워치, 증강현실 안경과 같은 웨어러블 기기를 더 작고 인체공학적인 형태로 만들 수 있게 되었습니다. 다층 기판을 설계하고 조립할 수 있는 능력은 또한 스마트홈 시스템의 창조를 용이하게 했으며, 여기서 여러 상호 연결된 기기들이 원활하게 통신하여 편의성과 자동화를 제공합니다.
전자 및 PCB 설계 분야의 엔지니어와 전문가들은 회로 기판 설계의 진화로부터 크게 혜택을 받았습니다. 고급 배선 옵션, 임피던스 제어, 신호 무결성 기술을 가진 다층 기판의 가용성은 고속 및 고주파 시스템에 혁명을 일으켰습니다. 이는 5G와 같은 기술의 광범위한 채택을 가능하게 한 통신 인프라 개발에 결정적이었습니다. 정밀한 임피던스 매칭 및 제어된 신호 경로를 가진 다층 기판을 설계할 수 있는 능력은 또한 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 처리가 중요한 고성능 컴퓨팅 분야를 추진했습니다. 더 나아가, MRI 기기 및 수술 네비게이션 시스템과 같은 고급 의료 장비는 정확하고 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위해 다층 기판에 크게 의존합니다.
리뷰:
업계 전문가들의 리뷰는 다층 기판의 변혁적 영향을 강조했습니다. 그들은 증가된 설계 유연성과 더 작은 형태 요소에 복잡한 회로를 통합할 수 있는 능력을 높이 평가했습니다. 신뢰할 수 있는 전원 분배 네트워크, 감소된 노이즈, 개선된 신호 무결성을 가진 다층 기판의 가용성은 설계 과정을 크게 단순화하고 전반적인 시스템 성능을 향상시켰습니다. 자율 주행 차량 및 우주 탐사와 같은 첨단 기술에 종사하는 전문가들은 요구되는 기능성을 달성하면서 공간 활용을 최대화하고 무게를 최소화하는 데 다층 기판의 중요성을 강조합니다.

결론:
결론적으로, 단층에서 다층 기판으로의 회로 기판 설계 진화는 전자 산업을 변형시켰습니다.
JLCPCB는 이러한 진화의 최전선에 서서 고객들에게 혁신을 추진하는 고품질, 신뢰할 수 있으며 고급 회로 기판을 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 최첨단 제조 능력과 고객 만족에 대한 헌신으로, 저희는 PCB 프로토타입 및 제작에서 당신의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......