PCB 스탠드오프 스페이서 통합: 기계적 신뢰성 및 성능을 위한 핵심 고려사항
1 분
- 최적의 PCB 호환성을 위한 재료 선택
- PCB 레이아웃 맥락에서 스탠드오프 유형 이해
- 스탠드오프 스페이서를 위한 설계 통합 모범 사례
- 실제 PCB 및 PCBA 응용 분야 및 최적화 전략
- 자주 묻는 질문 (FAQ)
스탠드오프 스페이서는 본질적으로 회로 기판을 지지하는 작은 기둥 역할을 합니다. 이들은 단순한 작은 부품 이상으로, PCB 조립에서 중요한 역할을 합니다. 이 부품들은 PCB를 약간 들어 올려 적절한 공기 흐름을 가능하게 하며, 이는 더 나은 절연과 기계적 지지로 이어집니다. 스탠드오프는 기판을 안정적으로 유지하고 다른 부품과 접촉하는 것을 방지합니다. 좋은 스탠드오프를 선택하는 것은 큰 변화를 가져올 수 있으며, 기기가 제대로 작동하도록 보장합니다. 이를 통해 부품 아래로 공기가 순환할 수 있는 공간이 만들어지며, 이는 합리적인 설계 선택입니다. 밀집된 공간에서 적절한 간격을 유지하는 것은 냉각과 안전 모두에 매우 중요합니다.
안전한 장착과 진동 저항 보장

금속 스탠드오프는 산업용 컨트롤러와 서버 하우징 사이에서 회로 기판을 구부러짐이나 파손으로부터 보호하며 안정성과 지지력을 제공합니다. 금속 스탠드오프는 두꺼운 회로 기판이 과도한 움직임으로 인해 구부러지는 것을 방지하기 위해 금속 지지대를 제공함으로써 안정성을 제공합니다. 고정 장치(주로 나사)는 종종 와셔를 포함하는데, 이는 체결 조인트의 과도한 조임으로부터 추가 보호를 제공합니다. 회로 기판을 적절히 고정하기 위해, 고정 장치와 스탠드오프는 회로 기판이 떨어뜨리거나 충격을 받을 때 손상 없이 여러 하중과 충격을 견딜 수 있도록 배치되어야 합니다. 스탠드오프는 충격 흡수 장치로 생각될 수 있으며, 회로 기판에 안전한 고정 지점을 제공합니다. 만약 회로 기판에 스탠드오프를 사용하지 않으면, PCB는 균열과 단락으로 인한 손상을 입게 됩니다.
밀집된 레이아웃에서 방열 및 EMI 차단 지원
스탠드오프는 PCB를 장착 표면에서 들어 올림으로써 기판에 통풍 공간을 제공합니다. 이 기능은 밀집된 기판에서 특히 도움이 되며, 이는 더 나은 냉각으로 직결됩니다. 공기는 부품 주변과 아래로 흐를 수 있으며, 열점에서 열을 제거합니다. 설계자들은 종종 의도적으로 간격을 두고 밀집된 PCB 아래에 작은 팬을 추가하여 대류를 향상시킵니다. 쌓인 RF 모듈과 같은 다중 기판 조립체에서 스탠드오프는 필수적인 부품입니다.
금속 스탠드오프는 접지 기둥으로 사용될 수 있는 실용적인 이점을 제공합니다. 이는 기판의 접지를 섀시 자체에 연결하는 데 도움이 됩니다. 차폐은 케이블에서 주요 커넥터까지 360도 연결로 완성된다는 점을 항상 기억하세요. 이 연결은 금속 외장이 EMI 차폐 역할을 하도록 합니다. 이는 회로 기판에 작동을 위한 이상적인 기반을 제공합니다. 스탠드오프는 부품이 서로 닿는 것을 방지하여 단락을 방지하는 것 이상의 역할을 합니다. 또한 열을 제거하는 경로를 만들고 EMI를 제어하는 데 도움이 되는 작은 공간을 형성합니다.
최적의 PCB 호환성을 위한 재료 선택
접지 및 열 경로를 위한 전도성 금속
일반적으로 황동, 알루미늄 및 스테인리스강은 스탠드오프 스페이서로 사용되는 주요 재료입니다.
- 황동은 부식에 대한 높은 저항성으로 인해 일반적으로 사용됩니다. 우수한 전기 전도성과 가공 용이성을 가지고 있습니다. 필요한 경우 회로 기판의 접지면에 직접 납땜할 수 있습니다.
- 알루미늄은 황동보다 가볍지만 비슷한 강도를 가지고 있습니다. 엔지니어들은 우수한 열 전도성이 요구되는 응용 분야에서 스탠드오프 재료로 알루미늄을 자주 선택합니다.
- 스테인리스강은 위의 세 옵션 중 가장 강하고 견고한 재료입니다. 스테인리스강 스탠드오프는 황동에 비해 무겁고 약간 더 낮은 정전 용량을 제공합니다.
그러나 무게를 추가하고 단락을 일으키지 않도록 주의해야 합니다. 설계 가이드에 따르면, 전기 전도성을 유지하는 것이 목표라면 금속 스탠드오프 스페이서를 사용하세요. 아노다이징되지 않은 한 알루미늄도 괜찮습니다.
전기 절연 및 무게 감소를 위한 절연 플라스틱
플라스틱 및 나일론과 같은 절연체 재료는 스탠드오프로서 비용 효율적입니다. 절연체는 원치 않는 전류 또는 단락을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 금속보다 가볍고 대량 구매 시 종종 더 저렴합니다. 일반적인 플라스틱 유형으로는 나일론, 아세탈 및 폴리스티렌이 있습니다. 나일론은 유연하지만 결국 수분을 흡수하여 시간이 지남에 따라 크기와 모양이 변할 수 있습니다.

따라서 설계자들은 매우 습하거나 뜨거운 곳에서 나일론 사용에 주의합니다. 플라스틱은 우수한 화학 저항성을 제공하고 꽤 가볍습니다. 이들은 기판을 들어 올리고 비용과 무게를 낮추고 싶을 때 잘 작동합니다. 자체 잠금 또는 스냅-피트 설계로 제공되어 다양한 응용 분야에 편리합니다. 그러나 플라스틱은 많은 무게를 받거나 매우 따뜻한 조건에서 변형될 수 있습니다. 이러한 이유로 이러한 상황에서는 일반적으로 선택되지 않습니다.
가혹한 환경 응용 분야를 위한 고성능 재료

매우 높은 온도 또는 화학적으로 공격적인 조건에서는 세라믹 및 고성능 폴리머가 사용됩니다. 세라믹 스페이서는 본질적으로 작은 세라믹 튜브입니다. 대부분의 플라스틱이 녹을 열을 견딜 수 있으며, 일부 세라믹 비드는 1000°C 이상에서도 연화되지 않습니다. 이들은 극단적인 온도 하에서 우수한 절연을 제공하며 타지 않습니다. 따라서 세라믹 스탠드오프는 뜨거운 부품을 간격을 두거나 군사 항공 전자제품에 사용됩니다. 요약하면, PCB가 극단적인 온도 또는 스트레스를 겪을 경우, 설계자들은 스탠드오프가 약한 고리가 되지 않도록 이러한 고급 스페이서 재료를 선택합니다.
PCB 레이아웃 맥락에서 스탠드오프 유형 이해
정밀하고 조정 가능한 장착을 위한 나사산 디자인
사진에서 본 대부분의 스탠드오프는 나사산이 있습니다. 이들은 내부 또는 외부 나사산을 가지고 있습니다. 암-수 스탠드오프는 한쪽 끝에 외부 나사산이 있고 다른 쪽 끝에 내부 나사산이 있습니다. 이들은 기판을 쌓거나 PCB를 패널에 장착하는 데 매우 유용합니다. 간단히 수 쪽 끝을 한 기판 또는 섀시 구멍에 나사로 고정한 다음, 다른 기판을 암 쪽 끝에 나사로 고정합니다. 암-암 스탠드오프는 양쪽에 나사산이 있으며 나사로 고정되는 고정 스페이서 역할을 합니다.

또한 어댑터 역할을 하는 수-수 스탠드오프도 있습니다. 이 나사산 기둥은 다양한 길이를 사용하여 간격을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 많은 나사산 스탠드오프는 육각 몸체를 가지고 있어 렌치로 조일 수 있습니다. 더 많은 토크를 제공하고 조립을 더 쉽게 만들 수 있습니다. 라운드 스탠드오프는 공간을 절약하지만 손으로 나사로 고정하기 어려울 수 있습니다.
간소화된 조립을 위한 스냅-피트 및 무나사산 옵션
모든 고정 장치가 나사를 필요로 하는 것은 아닙니다. 스냅-피트 또는 프레스-피트 스페이서도 있습니다. 이들은 나사산 없이 PCB 구멍 또는 장착 패널에 “딸깍”하고 들어가는 성형 플라스틱 기둥입니다. 이들은 도구가 필요 없기 때문에 조립을 크게 속도 up할 수 있습니다. 많은 소비자 제품에서 기판은 내장된 스탠드오프 또는 슬롯을 통해 플라스틱 외장에 클립됩니다.

스냅-인 스탠드오프는 매우 편리하지만, 약간의 강도를 희생합니다. 퀵-마운트 클립은 고량, 저비용 전자제품에 이상적입니다. 그러나 무거운 진동 또는 열이 있는 환경에서는 일반적으로 권장되지 않습니다. 영구적인 마운트가 필요하지만 여전히 도구 없는 조립을 원한다면, 푸시-온 너트형 스탠드오프도 있습니다. 일반적으로, 기판이 손으로 딸깍하고 장소에 고정되는 경우, 스냅-피트 지지대 또는 스탠드오프를 보고 있는 것입니다.
다중 기판 구성을 위한 암-수 및 육각 변형
특정 스탠드오프 변형은 복잡한 빌드를 위해 특별히 설계되었습니다. 예를 들어, 암-수 육각 스탠드오프는 나사산 기둥의 쌓기 가능성을 결합합니다. 이들은 여러 기판을 탑처럼 조립할 수 있게 합니다. 수 쪽 끝은 하단 기판에 나사로 고정되고 상단 기판은 암 쪽 상단에 나사로 고정됩니다. 이는 필요한 나사 수를 줄이고 모든 것을 정렬된 상태로 유지합니다. 육각형이기 때문에 양쪽 끝을 쉽게 조이고 더 길거나 짧은 버전을 선택하여 높이를 조정할 수 있습니다.
또한 함께 스냅하는 적층 스탠드오프도 있습니다. 이들은 두 개의 상호 잠금 플라스틱 조각으로 구성됩니다. 하나는 하단 기판에 고정되고 다른 하나는 상단 기판에 고정되며, 그 다음 서로 연결됩니다. 이들은 고정된 거리로 잠기고, 추가 나사 없이도 안전한 다중 기판 조립체를 만듭니다. 이러한 부품들을 혼합하고 매칭함으로써, PCB를 거의 블록처럼 쌓고 배열할 수 있으며, 안정성과 조립 용이성을 모두 보장합니다.
스탠드오프 스페이서를 위한 설계 통합 모범 사례
PCB 풋프린트와 함께 홀 배치 및 공차 조정
스탠드오프를 추가하기 전에 마운팅 홀이 어디에 있을지 결정해야 합니다. 마운팅 홀은 지지력을 균형 있게 하기 위해 대칭적으로 정렬되어야 합니다. 제조 모범 사례에 따르면, 이 홀들은 선택한 하드웨어와 일치하도록 크기와 간격이 맞춰져야 합니다. 예를 들어, M4 나사를 사용하는 경우, PCB에 나사가 긁히지 않고 통과할 수 있는 클리어런스 홀이 있는지 확인하세요. 기판의 홀은 일반적으로 나사보다 약간 더 커야 합니다(0.2–0.3 mm 클리어런스)하여 드릴링 공차를 수용합니다. 홀 가장자리에서 구리를 최소 0.5 mm 떨어뜨리는 것도 현명합니다.
인클로저 설계에서 하중 분배 및 클리어런스 균형
홀의 배치와 위치는 PCB의 하중 분배에 의해 결정됩니다. 기판의 어느 한 영역에 과도한 스트레스를 주지 않도록 해야 합니다. 더 큰 PCB 또는 무거운 부품이 있는 경우, 여러 스탠드오프를 사용하세요. 지지 지점을 고르게 퍼뜨리면 기기가 충격을 받거나 흔들릴 때 스트레스를 분산시키는 데 도움이 됩니다. 또한 스탠드오프의 힘을 고려할 수 있습니다. 나사를 과도하게 조이는 것은 기판이 휘는 원인이 될 수 있으므로 주의하는 것도 중요합니다. 각 스탠드오프와 스페이서는 인클로저에서 공간을 차지합니다. 스탠드오프가 한 번 장착되면 다른 부품이나 전선을 방해하지 않는지 확인하세요. 컴팩트한 레이어에서는 가장 짧은 스탠드오프를 사용하되, 아래쪽의 가장 높은 부품에 대한 클리어런스를 여전히 제공합니다.
PCBA에서 신호 무결성 및 열 관리에 미치는 영향
스탠드오프는 기계적 하드웨어이지만, 미묘하게 전기 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 신호 무결성 측면에서 주요 관심사는 접지 및 노이즈입니다. 접지에 연결된 금속 스탠드오프는 실제로 차폐을 개선할 수 있습니다. 그러나 제대로 계획되지 않은 섀시 및 기판 접지가 있는 경우, 제대로 배치되지 않은 금속 기둥은 작은 접지 루프를 만들 수도 있습니다. 부정적인 영향을 최소화하기 위해, 고속 신호를 마운팅 홀에서 멀리 유지하세요. 접지 비아 또는 평면을 사용하여 연속적인 리턴 경로를 보장합니다.
열 측면에서 스탠드오프는 일반적으로 도움이 되며 해를 끼치지 않습니다. 기판을 들어 올림으로써 공기 흐름을 촉진합니다. 뜨거운 설계에서는 실제로 열 스탠드오프를 사용할 수 있습니다. 히트싱크 또는 금속 백플레이트에 접촉하여 PCB에서 열을 제거하는 금속 스페이서입니다. 반대로, 기판의 양쪽에 부품이 있는 경우, 환기가 가능한 적층 스탠드오프를 고려하세요. 어떤 경우든, 최종 설계에서 열 경로를 항상 검토하세요. 스탠드오프가 환기구를 막거나 열 주머니를 함정에 빠뜨리지 않는지 확인합니다.
실제 PCB 및 PCBA 응용 분야 및 최적화 전략
견고한 고정이 필요한 산업 및 자동차 시스템
산업 및 자동차 전자제품에서 기판은 진동 및 온도 변동에 더 많이 노출됩니다. 예를 들어, 전력 전자 설계에서는 두꺼운 금속 스탠드오프와 나사로 두꺼운 PCB를 고정하는 것을 자주 봅니다. 이 시스템들은 기계적 피로에 저항하기 위해 강철 또는 스테인리스강 스탠드오프를 사용합니다. 자동차 모듈은 도로 소금 및 충격에 저항하기 위해 아연 도금 또는 스테인리스강을 사용합니다. 이러한 경우, 설계자들은 엄격한 기계적 기준을 따릅니다. JLCPCB와 같은 제조업체들은 이러한 시나리오를 위한 조립 스탠드오프 서비스를 제공합니다. 예를 들어, JLCPCB는 고객들이 사전 설치된 스탠드오프로 PCBA를 주문할 수 있게 합니다. 지침은 핀이 구부러지는 것을 피하기 위해 적절한 높이를 선택하는 데 중점을 둡니다.
고밀도 소비자 전자제품 및 다층 적층
소비자 전자제품에서는 소형화 및 여러 기판이 작은 공간에 압축되는 수요가 있습니다. 이러한 설계의 스탠드오프는 일반적으로 더 짧고 가볍습니다. 엔지니어들은 자주 적층 가능한 스페이서 또는 성형 클립 마운트를 사용합니다. 예를 들어, 스마트폰의 카메라 모듈은 메인 기판에 스냅되는 작은 PCB에 장착될 수 있습니다. 열 고려 사항은 여전히 중요합니다. 일부 노트북에서는 알루미늄 섀시 자체가 전도성 스탠드오프를 통해 기판에 고정됩니다. 이는 열을 전달하고 기판을 안정화하는 데 도움이 됩니다.
전문 제조가 원활한 스페이서 통합을 보장하는 방법

현대적인 PCB 제조 및 조립 업체들은 스탠드오프를 설계의 필수적인 부품으로 인식합니다. 이들은 원활하게 스페이서를 통합하기 위한 지침 및 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 적절한 홀 크기 및 간격은 PCB의 기계적 안정성을 유지하는 데 중요합니다. 드릴 크기 및 홀 위치에 대한 제조 공차는 설계자들이 약간 큰 홀 또는 구리 keepout 영역을 내장하도록 지정한다는 것을 의미합니다. 조립 중, 기계 및 작업자들은 설계 노트를 따릅니다. 스탠드오프가 지정된 경우, BOM 및 조립 도면에서 이를 지정할 것입니다.
품질은 테스트를 통해 시행되며, 고품질 조립체는 내구성 있는 스탠드오프를 사용합니다. 모두 시간이 지나도 풀림 및 기계적 고장을 방지하기 위함입니다. 일부 제조업체는 풀-스루를 방지하기 위해 마운팅 홀 주변의 PCB를 강화합니다. 요약하면, 전문 제조는 스탠드오프 통합을 사후 생각이 아닌 중요한 단계로 취급합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)
질문: 스탠드오프와 스페이서의 차이점은 무엇입니까?
답변: 스페이서는 일반적인 튜브이며 양쪽에 너트가 필요합니다. 스탠드오프는 나사산이 있어 나사가 직접 들어갑니다.
질문: 올바른 스탠드오프 높이를如何选择합니까?
답변: 가장 높은 부품보다 높이고 여분의 클리어런스를 두고 선택하세요. 일반적인 크기는 5–25 mm입니다.
질문: 금속 또는 플라스틱 스탠드오프를 사용해야 합니까?
답변: 강도 또는 접지가 필요하면 금속을 사용하세요. 절연, 저비용, 경량을 위해 플라스틱/나일론을 사용하세요.
질문: 스냅-피트 스탠드오프가 나사를 대체할 수 있습니까?
답변: 빠르고 낮은 스트레스 조립의 경우 가능합니다. 진동, 무거운 하중 또는 중요한 하드웨어의 경우 불가능합니다.
지속적인 성장
ESP32를 기판에 올리기 전 확인할 점: 전원과 GPIO 설계 포인트
ESP32는 Wi-Fi와 Bluetooth를 사용할 수 있는 편리한 마이크로컨트롤러입니다. Arduino IDE에서도 다룰 수 있어 전자공작을 비롯해 IoT 용도로도 자주 사용됩니다. 다만 ESP32를 기판에 올릴 때 Arduino Uno와 같은 감각으로 배선하면 실패할 수 있습니다. 특히 주의해야 할 점은 3.3V 전원, GPIO 선택, Wi-Fi 통신 시 전류, 통신 라인의 배선 경로입니다. Arduino와 같은 감각으로 사용하면 실패하기 쉽다 ESP32는 Arduino IDE에서 사용할 수 있기 때문에 Arduino와 똑같이 다룰 수 있다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 ESP32 기판을 직접 제작할 때는 전원 전압과 핀 배치를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 브레드보드나 개발 보드에서는 동작하던 회로도 자작 기판으로 만들면 불안정해지는 경우가 있습니다. 원인은 전원 용량 부족, 약한 GND, 잘못된 커패시터 위치, 부팅과 관련된 GPIO의 부주의한 사용 등 다양합니다. ESP32는 5V가 아닌 3......
PCB 치수 안정성이란? 휨·적층 오차 원인과 설계 대책
PCB 치수 안정성은 기판이 제조·조립·사용 중 열, 습기, 기계적 응력을 받아도 설계한 크기와 패턴 위치, 평탄도를 가능한 한 유지하는 성질입니다. 다층 PCB에서 내층과 드릴 위치가 어긋나거나, 리플로 후 기판이 휘는 문제를 이해할 때 꼭 확인해야 합니다. 이 글에서는 원인과 설계 대책, 제조사에 확인할 사양을 순서대로 살펴봅니다. PCB 치수 안정성이란? 휨과는 어떻게 다를까? 치수 안정성은 길이·폭의 변화뿐 아니라 패드, 홀, 내층 패턴의 상대 위치가 얼마나 유지되는지를 뜻합니다. PCB 휨은 완성된 보드가 활처럼 휘는 보우(bow) 또는 모서리가 비틀리는 트위스트(twist)를 말합니다. 두 현상은 관련 있지만 같은 측정값은 아닙니다. 치수 변화는 위치 오차로, 휨은 평면에서 벗어난 정도로 각각 확인해야 합니다. 외형 치수, 홀 위치, 레이어 구조는 제조 전에 따로 검토해야 할 항목입니다. 이미지는 설명용 예시입니다. 치수 변화가 실제 불량으로 이어지는 경로 내층 정합 불량: 적층·가......
전자공학에서 브레이크아웃 보드가 중요한 이유
서론 브레이크아웃 보드란 무엇입니까? 전자 프로젝트에서 복잡한 회로를 더 간단하게 만들 방법을 고민해 보신 적이 있으십니까? 브레이크아웃 보드가 그 해답이 될 수 있습니다. 브레이크아웃 보드는 핀이 많은 부품의 각 핀을 커넥터로 "끌어내어(break out)" 사용하기 쉽게 만들어 주는 필수 도구입니다. 덕분에 센서, 칩 등 각종 부품을 브레드보드나 개발 보드에 더 간단하게 연결할 수 있어, 프로토타이핑과 실험이 한결 수월해집니다. 브레이크아웃 보드는 어떻게 작동합니까? 브레이크아웃 보드는 어떻게 복잡한 회로를 다루기 쉽게 만들어 줄까요? 부품의 각 핀을 접근하기 쉬운 형태로 바꿔 배치하는 방식으로 작동합니다. 일반적으로 각 핀을 표준 0.1인치(2.54mm) 헤더로 배선하며, 이 헤더는 점퍼 와이어로 브레드보드나 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 까다로운 납땜이나 배선 없이도 각 핀의 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 브레이크아웃 보드의 종류 특정 부품이나 기능......
커패시터 ESR 완벽 가이드: 정의, 적정 값, 측정 방법
핵심 요약 정의: 커패시터 ESR(등가 직렬 저항)은 실제 커패시터 내부에서 전극, 단자, 전해질, 유전체로 인해 발생하는 손실을 하나의 저항으로 나타낸 값입니다. 중요한 이유: ESR을 통해 흐르는 리플 전류는 전원 레일에 리플 전압을 만들고 커패시터 내부에 I²R 발열을 일으키며, 이것이 커패시터의 허용 리플 전류와 수명을 제한합니다. 조건이 중요: ESR은 주파수, 온도, 정전 용량, 케이스 크기, 기술 방식에 따라 달라지므로, 측정 주파수와 온도가 함께 명시되어야만 의미가 있습니다. 측정 방법: 빠른 점검에는 ESR 미터가, 데이터시트와 대조하는 검사에는 4선식 켈빈 리드를 사용하는 LCR 미터가 적합합니다. 일반 멀티미터로는 ESR을 측정할 수 없습니다. 낮다고 항상 좋은 것은 아님: 일부 리니어 레귤레이터는 루프 안정성을 위해 출력 커패시터의 ESR에 의존하며 최소 ESR을 규정하므로, 저ESR 부품으로 교체하기 전에 레귤레이터 데이터시트를 확인하십시오. 커패시터 ESR(등가 직렬 ......
PCB 오토라우터로 정말 양산 가능한 설계를 만들 수 있을까?
핵심 요약 DRC보다 규칙: DRC를 통과했다는 것은 규칙을 지켰다는 뜻일 뿐, 기판이 동작한다는 증거가 아닙니다. 배치가 우선: 오토라우터는 잘못된 부품 배치를 보완하지 못합니다. 선택적 자동화: 전원, 아날로그, 고속 트레이스는 직접 배선하고, 반복적이거나 저속인 네트만 자동 배선합니다. DFM 검증: 파일을 생산에 보내기 전에 실제 제조 공차를 확인합니다. 모든 PCB 오토라우터는 같은 약속을 내세웁니다. 버튼 하나만 누르면 래츠네스트가 구리 배선으로 바뀌는 모습을 볼 수 있다는 것입니다. 단순한 2층 브레이크아웃 기판에서는 대개 그 약속을 지킵니다. 하지만 파인 피치 BGA와 스위칭 레귤레이터가 있는 혼합 신호 기판에서는 직접 그렸다면 절대 그리지 않았을 결과가 나옵니다. 그림 1: 자동 배선된 고밀도 PCB 레이아웃 설계 규칙이 바로 그 지도이며, 규칙으로 정해 두지 않은 것은 알고리즘에 보이지 않습니다. 그래서 자동 배선된 기판은 모든 설계 규칙 검사(DRC) 를 통과하고도 링잉이 ......
고수율 제조를 위한 PCB 도금 방식과 공정 관리 완벽 가이드
핵심 요약 2단계 도금: 먼저 화학적 시드층을 형성하고, 이어서 전해 동도금으로 구조적 강도를 더합니다. 공정 선택: 패턴 도금은 미세 트레이스에, 패널 도금은 후동박에 적합합니다. 비아 무결성: 가장 얇은 지점에서 배럴 크랙이 생기지 않도록 종횡비를 10:1 이하로 유지합니다. 표면 처리: 평탄한 BGA 패드에는 ENIG를, 마모가 심한 접점에는 하드 골드를 사용합니다. IPC 표준: Class 2는 홀 벽 구리 두께 20μm를, Class 3는 보이드 없이 25μm를 요구합니다. PCB 도금은 드릴 가공한 라미네이트 적층체를 실제로 동작하는 회로로 바꿔 줍니다. 또한 외부에서는 결코 검사할 수 없는 유일한 공정이기도 합니다. 기판의 모든 비아는 안쪽에 구리관을 키워 낸 구멍입니다. 솔더 마스크가 덮이고 나면 그 구리관은 다시는 볼 수 없습니다. 나머지 내용을 단번에 이해하게 해 주는 핵심 원리가 있습니다. 구리는 경화된 에폭시에 붙지 않고, 에폭시는 전기가 통하지 않으므로, 제조업체는 먼저......