STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
1 분
- STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이
- 프로젝트별로 고르는 방법
- STM32·ESP32 PCB 설계에서 확인할 점
- STM32 vs ESP32 vs Arduino: 어떻게 비교해야 할까?
- 자주 묻는 질문
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다.
STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이
STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다.
| 확인 항목 | STM32 제품군 예 | ESP32 제품군 예 |
|---|---|---|
| 모터 제어 | STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 | 모델별 PWM·모터 제어 기능 확인 |
| Wi‑Fi 연결 | 일반 STM32에는 별도 Wi‑Fi 모듈 필요 | ESP32‑C3·S3·C6 등은 Wi‑Fi 지원 |
| BLE·Thread | STM32WB 계열은 BLE·Thread 등 지원 | ESP32‑C6은 Wi‑Fi·BLE·802.15.4, ESP32‑H2는 BLE·802.15.4 |
| Sub‑GHz·LoRaWAN | STM32WL 계열이 후보 | 모델별 별도 무선 장치 필요 여부 확인 |
CPU 속도, ADC 성능, 슬립 전류, 단가는 제품 번호·설정·동작 조건에 따라 달라집니다. 브랜드 전체를 한 숫자로 비교하지 말고 후보 두세 개의 최신 데이터시트를 나란히 보세요. 제품군 기능은 ST의 STM32 제품군 안내와 Espressif의 ESP32-C6 제품 정보에서 확인할 수 있습니다.
프로젝트별로 고르는 방법
| 프로젝트 | 먼저 살펴볼 후보 | 추가 확인 |
|---|---|---|
| Wi‑Fi 센서·스마트홈 | ESP32‑C3·C6 등 | 무선 규격, 슬립·송신 전류, 안테나 공간 |
| BLDC 모터·전원 제어 | STM32G4 등 | PWM, 데드타임, ADC 트리거, 안전 요구 |
| 배터리 기반 Sub‑GHz 센서 | STM32WL 등 | 실제 송신 주기·대기 전류·배터리 계산 |
| Wi‑Fi 연결이 있는 산업용 제어기 | 한 칩 또는 STM32 + 무선 모듈 | 절연, 통신 인터페이스, 소프트웨어 분리 필요성 |
예를 들어 “3년 배터리”는 MCU 이름만으로 보장되지 않습니다. 센서와 전원회로의 대기 전류, 무선 송신 시간, 배터리 용량과 온도를 포함한 에너지 예산을 계산해야 합니다. 산업용 적합성이나 인증 역시 제품과 완성 기기 단위로 확인해야 합니다.
STM32·ESP32 PCB 설계에서 확인할 점
ESP32 모듈: 안테나와 전원
PCB 안테나가 있는 모듈은 제조사의 권장 배치와 금지 구역을 그대로 따라야 합니다. 모듈을 보드 가장자리에 놓고 안테나 주변의 구리·배선·부품·하우징이 RF 성능에 미치는 영향을 확인하세요. 전원은 송신 순간의 전류 요구를 견딜 수 있어야 하며, 디커플링 부품을 데이터시트와 하드웨어 설계 가이드에 따라 배치합니다. 금지 구역의 치수를 모든 ESP32 모듈에 동일하게 적용하면 안 됩니다.
STM32 MCU: 전원·클록·아날로그
VDD/VDDA 전원, 바이패스 커패시터, 클록 소자, 리셋·SWD 핀을 선택한 STM32 부품의 하드웨어 가이드에 맞춰 설계하세요. ADC를 쓴다면 기준 전압과 입력 임피던스, 노이즈 경로까지 검토해야 합니다. “무조건 아날로그·디지털 GND를 분리한다” 같은 규칙보다 연속적인 리턴 경로와 실제 전류 흐름이 중요합니다.
조립 자료: BOM과 부품 변형 확인
같은 제품군이라도 패키지·핀 배열·메모리·무선 기능이 다릅니다. 제조사 부품 번호와 풋프린트, BOM, CPL(부품 좌표)을 일치시키고 RF 모듈의 안테나 위치와 조립 방향을 다시 확인하세요.
STM32 vs ESP32 vs Arduino: 어떻게 비교해야 할까?
Arduino는 개발 보드와 소프트웨어 생태계를 함께 가리키는 이름입니다. STM32나 ESP32에서도 Arduino 프레임워크를 쓸 수 있으므로 “Arduino vs STM32 vs ESP32”는 서로 다른 층위의 비교가 될 수 있습니다. 첫 무선 프로토타입이라면 ESP32 개발 보드, 모터·ADC 주변장치를 배우고 싶다면 관련 STM32 평가 보드를 고르는 식으로 시작하면 됩니다.
자주 묻는 질문
STM32는 Wi‑Fi가 없나요?
대부분의 범용 STM32 MCU에는 Wi‑Fi가 통합되지 않지만, STM32WB는 BLE·802.15.4 계열 무선 기능을, STM32WL은 Sub‑GHz 무선 기능을 제공합니다. Wi‑Fi가 필요한 경우에는 해당 솔루션 또는 외부 모듈 구성을 확인해야 합니다.
ESP32‑H2로 Wi‑Fi 제품을 만들 수 있나요?
ESP32‑H2 자체는 BLE와 802.15.4 중심입니다. Wi‑Fi가 필요한 제품이라면 Wi‑Fi를 지원하는 다른 ESP32 모델이나 별도 Wi‑Fi SoC와의 조합을 검토하세요.
어느 쪽이 더 저렴한가요?
칩 가격뿐 아니라 무선 모듈, 전원 부품, PCB 층수, 인증·시험, 개발 시간과 공급 상태를 포함한 전체 BOM으로 비교해야 합니다. 설계 파일이 준비됐다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB·조립 조건 확인하기를 이용할 수 있습니다.
지속적인 성장
100 nF 커패시터란? 104 표기, 용도와 MLCC 선택 방법
핵심 요약 정전용량: 100 nF는 0.1 µF, 100,000 pF와 같은 공칭값입니다. 표기: 리드형 세라믹·필름 커패시터에는 104 코드가 쓰이지만, 칩형 MLCC에는 값이 표시되지 않는 경우가 많습니다. 주요 용도: IC 전원 핀의 디커플링에 사용해 빠른 과도 전류를 공급하고 고주파 노이즈를 그라운드로 우회시킵니다. 일반적인 선택: 범용 디커플링은 X7R 또는 X5R MLCC를 먼저 검토하며 0402와 0603 패키지가 널리 쓰입니다. 선정 기준: Class 2 세라믹 커패시터는 DC 전압에서 유효 정전용량이 감소할 수 있으므로 유전체, 정격 전압, 패키지를 함께 선택합니다. 100 nF 커패시터는 0.1 µF 커패시터와 같은 값이며, 리드형 부품에는 흔히 104로 표시됩니다. IC 전원 핀 옆에 배치하는 디커플링 커패시터로 자주 쓰이고, 신호 결합, 노이즈 필터, RC 타이밍 회로에도 사용됩니다. 공칭 정전용량이 같아도 유전체, 정격 전압, 패키지에 따라 실제 회로에서의 특성은 달라집......
NPN·PNP 트랜지스터 차이: 구조, 기호, 스위칭 회로 비교
NPN과 PNP 트랜지스터는 모두 스위칭과 증폭에 쓰이는 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)입니다. 세 개의 반도체층과 베이스·컬렉터·이미터 단자를 갖지만 바이어스 극성과 관습적 전류 방향은 반대입니다. 두 종류를 혼동하면 릴레이가 켜지지 않거나 하이사이드 부하가 의도와 달리 동작할 수 있습니다. 구조와 회로 기호, 스위칭 방식, 선택 기준을 비교합니다. NPN과 PNP 트랜지스터 차이 한눈에 보기 항목 NPN PNP 반도체층 구조 N-P-N P-N-P 다수 캐리어 전자 정공 켜졌을 때 관습적 전류 방향 컬렉터 → 이미터 이미터 → 컬렉터 대표적인 턴온 조건 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 높음 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 낮음 기호의 이미터 화살표 바깥쪽 안쪽 주요 스위칭 위치 로우사이드 하이사이드 상대적 속도 일반적으로 빠른 편 일반적으로 조금 느린 편 보급 정도 더 흔함 상대적으로 적음 0.7 V와 속도 비교는 대표적인 실리콘 소자 설명입니다. 실제 턴온 전압과 스위칭 시간은 부품·......
후막 저항과 박막 저항 차이: 공차·TCR·용도별 선택법
핵심 요약 풀업·풀다운, LED 전류 제한, 디지털 회로, 서지에 노출되는 위치에는 가격과 내구성을 고려해 후막 저항을 우선 검토할 수 있습니다. 전압 분배, 기준 전압, 증폭도 설정, 전류 감지처럼 저항값이 아날로그 측정 결과를 결정한다면 공차와 온도계수(TCR)가 낮은 박막 저항을 검토해야 합니다. PCB에서 후막 저항과 박막 저항을 잘못 선택하면 불필요한 부품비가 발생하거나 측정 오차와 온도 드리프트가 커질 수 있습니다. 두 종류의 구조, 성능, 비용 차이를 비교하고 회로에 맞게 선택하는 방법을 살펴봅니다. 후막 저항과 박막 저항 한눈에 비교 후막 저항은 저항 페이스트를 인쇄해 만드는 범용 부품으로 가격과 내구성이 강점입니다. 일반적인 설계에서 저항 위치의 약 95%에 후막을 쓴다는 경험칙도 있습니다. 박막 저항은 금속막을 증착하고 레이저로 값을 조정해 공차, TCR, 잡음, 장기 안정성이 중요한 곳에 사용합니다. 동급 정밀 박막 부품은 후막보다 대체로 5~10배 비쌀 수 있지만, 실제 ......
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......