SMD 납땜 방법: 필요한 도구, 패키지별 작업법과 불량 예방
1 분
- SMD 납땜이란?
- 작업 전 준비할 도구
- 칩 저항·커패시터 수작업 납땜 순서
- 패키지별 납땜 방법
- 흔한 SMD 납땜 불량과 예방법
- 리플로 납땜은 언제 사용하나요?
- 검사 체크리스트
- 자주 묻는 질문
- 결론
SMD(표면실장 부품)는 기판 표면의 패드에 직접 납땜합니다. 부품과 패드가 작아 온도, 플럭스, 솔더량, 부품 위치를 함께 관리해야 안정적인 접합을 얻을 수 있습니다. 이 가이드는 칩 저항·커패시터부터 SOIC, QFP, QFN·BGA까지 수작업과 리플로 공정을 구분해 설명합니다.
SMD 납땜이란?
관통홀(Through-hole) 부품은 리드를 홀에 삽입해 납땜하지만 SMD는 부품의 단자를 PCB 표면 패드에 접합합니다. 인두로 한 접합부씩 작업하거나, 솔더 페이스트를 인쇄한 뒤 부품을 실장하고 리플로 장비로 전체 기판을 가열할 수 있습니다. 어떤 방식이 적합한지는 패키지, 피치, 생산 수량과 검사 설비에 따라 달라집니다.
예를 들어 임페리얼 크기 코드 0805는 약 2.0 × 1.25 mm, 1206은 약 3.2 × 1.6 mm입니다. 0402·0201처럼 작은 부품은 확대 장비와 정밀한 실장 공정이 사실상 필수입니다. 도면과 부품표에는 임페리얼·미터법 코드가 혼동되지 않도록 실제 치수도 함께 확인하세요.
작업 전 준비할 도구
온도 제어가 되는 인두와 적절한 팁, 핫에어 리워크 장비, 얇은 솔더 와이어, 솔더 페이스트, 플럭스, 정전기 방지 핀셋, 확대경 또는 현미경, 솔더 위크, 세척제를 준비합니다. 사용 소재의 작업 온도와 노출 시간은 솔더·부품·기판 사양에 맞춰 설정해야 합니다. 원문에 나온 단일 온도 범위를 모든 부품에 적용해서는 안 됩니다.
칩 저항·커패시터 수작업 납땜 순서
- 준비: 전원을 분리하고 ESD를 관리한 뒤 패드를 청소하고 소량의 플럭스를 바릅니다.
- 한쪽 패드 예비 납땜: 한 패드에 소량의 솔더를 올립니다. 패드 둘 다 과도하게 예비 납땜하면 부품이 뜰 수 있습니다.
- 부품 고정: 핀셋으로 부품을 정렬하고 예비 납땜한 패드를 가열해 한쪽 끝을 고정합니다.
- 반대쪽 접합: 반대 패드와 단자를 함께 가열하고 필요한 만큼만 솔더를 공급합니다.
- 검사와 세척: 위치·젖음·브리지를 확대해 확인하고 플럭스의 세척 요구사항에 따라 잔사를 처리합니다.
접합부의 광택만으로 품질을 판정할 수는 없습니다. 무연 솔더는 정상 접합도 무광택일 수 있으므로 솔더의 젖음 상태, 필렛 형상, 위치와 전기적 연결을 함께 보세요.
패키지별 납땜 방법
칩 부품
0603·0805 같은 칩 저항과 커패시터는 한쪽 고정 후 반대쪽을 납땜하는 방법이 실습에 적합합니다. 0402·0201은 부품이 움직이거나 한쪽이 들리는 현상이 생기기 쉬워 핀셋, 확대 장비, 균형 잡힌 가열이 중요합니다.
SOIC·QFP
대각선 방향의 핀을 먼저 고정해 패키지를 정렬한 뒤 플럭스를 충분히 사용해 드래그 솔더링할 수 있습니다. 인접 핀 사이 브리지는 솔더 위크로 제거하고 모든 핀의 젖음과 오픈 여부를 확인합니다.
QFN·BGA
QFN의 노출 패드와 BGA의 볼 접합부는 부품 아래에 숨어 있습니다. 솔더 페이스트·스텐실·제어된 리플로 프로파일을 사용하는 것이 일반적입니다. BGA의 숨은 접합 상태는 육안으로 확인할 수 없으므로 필요에 따라 X-ray 검사 등 적절한 방법을 사용합니다.
흔한 SMD 납땜 불량과 예방법
| 불량 | 대표 원인 | 예방·조치 |
|---|---|---|
| 젖음 불량·콜드 조인트 | 열 부족, 산화, 오염 | 패드 청소, 적절한 플럭스와 열 전달 |
| 솔더 브리지 | 솔더 과다, 미세 피치 | 솔더량 조절, 플럭스와 솔더 위크 사용 |
| 패드 들뜸 | 과열 또는 힘을 준 탈거 | 열 노출 시간 관리, 충분히 녹인 뒤 제거 |
| 부품 오정렬 | 고정 전 위치 불량 | 대각 핀 또는 한쪽 단자를 먼저 고정 |
| 툼스톤 현상 | 양쪽 패드의 가열·솔더량 불균형 | 대칭 풋프린트와 균일한 인쇄·가열 |
플럭스 잔사의 위험성은 종류와 사용 환경에 따라 다릅니다. ‘노클린’ 제품도 민감한 회로나 고습 환경에서는 해당 제조사의 세척 지침을 확인하세요.
리플로 납땜은 언제 사용하나요?
반복 생산, 미세 피치 IC 또는 다수 부품을 균일하게 실장해야 할 때는 리플로 공정이 유리합니다. 스텐실로 페이스트를 인쇄하고 부품을 배치한 뒤 솔더 제조사가 제시하는 프로파일에 따라 예열·리플로·냉각합니다. 부품의 최고 온도와 수분 민감도 등도 함께 확인해야 합니다.
검사 체크리스트
- 극성 부품과 IC의 방향이 도면·실크스크린과 일치하는가?
- 인접 핀에 브리지가 없고 필요한 핀이 모두 접합됐는가?
- 패드 들뜸, 부품 균열, 솔더볼이 없는가?
- 전원 투입 전 전원·GND 단락 여부를 확인했는가?
- 세척이 필요한 플럭스는 지정된 방법으로 처리했는가?
자주 묻는 질문
일반 인두로 SMD를 납땜할 수 있나요?
칩 부품이나 리드가 보이는 패키지는 가능합니다. 적절한 팁과 온도 제어, 플럭스, 확대 검사를 권장합니다. 숨은 접합부가 있는 QFN·BGA는 별도 장비가 필요할 수 있습니다.
솔더 와이어와 페이스트 중 무엇을 써야 하나요?
소수 접합부를 인두로 작업할 때는 얇은 와이어가 편리합니다. 스텐실 인쇄 후 리플로하는 공정에는 페이스트를 사용합니다.
솔더 브리지는 어떻게 제거하나요?
전원을 분리하고 플럭스를 추가한 뒤 깨끗한 솔더 위크와 인두로 여분의 솔더를 흡수합니다. 과도하게 힘을 가하면 패드가 손상될 수 있습니다.
결론
좋은 SMD 납땜은 높은 인두 온도보다 올바른 부품 정렬, 적절한 열 전달, 필요한 만큼의 솔더와 꼼꼼한 검사가 핵심입니다. 부품 패키지와 생산 수량에 맞춰 수작업 또는 리플로 공정을 선택하고, 숨은 접합부는 적절한 검사 방법으로 확인하세요.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......