SMD 트랜지스터 코드 식별법: BJT·MOSFET 구별과 대체 부품 선택
1 분
- SMD 트랜지스터를 빠르게 확인하는 순서
- 마킹 코드가 혼동되는 이유
- BJT와 MOSFET는 어떻게 구별하나요?
- 패키지 크기와 핀 배열
- 미지의 부품을 찾는 현장 절차
- 대체품을 고를 때 확인할 사양
- 손상된 트랜지스터를 발견했다면
- 자주 묻는 질문
- 결론
SOT-23처럼 작은 패키지에는 트랜지스터의 전체 부품 번호 대신 짧은 마킹만 인쇄되는 경우가 많습니다. J3Y, 1AM 또는 K72 같은 문자만 보고 바로 부품을 주문하면 위험합니다. 표면 마킹은 제조사·패키지·로트 표시와 함께 읽어야 하는 단서이며, 회로 연결과 데이터시트로 최종 확인해야 합니다.
SMD 트랜지스터를 빠르게 확인하는 순서
- 확대경·현미경으로 모든 문자, 점, 방향 표시를 기록합니다.
- 패키지 치수와 단자 수를 측정합니다.
- PCB에서 각 핀이 전원, GND, 부하, MCU 중 어디에 연결되는지 추적합니다.
- BJT인지 MOSFET인지 회로 구성과 멀티미터 측정으로 후보를 좁힙니다.
- 제조사 데이터시트에서 마킹, 핀 배열, 정격 및 풋프린트를 대조합니다.
원문의 대형 ‘코드=부품 번호’ 표는 동일 마킹의 제조사별 차이를 반영하지 못합니다. 아래는 해당 제조사의 공식 데이터시트에서 확인한 예시이며, 다른 회사 제품에 일반화할 수 없습니다.
| 제조사·부품 | 공식 마킹 예시 | 패키지·종류 | 확인 자료 |
|---|---|---|---|
| Nexperia MMBT3904 | 7A% (%는 제조 사이트 코드 자리) | SOT-23, NPN BJT | 제조사 데이터시트 |
| Diodes Incorporated 2N7002 | K72 및 날짜 코드 | SOT-23, N채널 MOSFET | 제조사 데이터시트 |
마킹 코드가 혼동되는 이유
작은 패키지는 전체 품번을 인쇄할 공간이 부족합니다. 제조사는 자체 약식 코드와 날짜·공장 코드를 사용하며, 같은 두세 글자를 다른 제품에 사용할 수도 있습니다. 코드 검색 결과만으로 부품 종류를 확정하지 말고, 제조사명·패키지·회로 역할이 동시에 맞는지 보세요.

BJT와 MOSFET는 어떻게 구별하나요?

| 항목 | BJT | MOSFET |
|---|---|---|
| 단자 | 베이스(B), 컬렉터(C), 이미터(E) | 게이트(G), 드레인(D), 소스(S) |
| 구동 관점 | 베이스 전류와 바이어스 회로가 중요 | 게이트 전압·전하와 드라이버가 중요 |
| 멀티미터 단서 | 베이스와 두 단자 사이 PN 접합이 보일 수 있음 | 드레인·소스 사이 바디 다이오드가 보일 수 있음 |
| 선정 지표 | VCE, IC, hFE, 포화 전압 등 | VDS, ID, 실제 VGS에서의 RDS(on), 게이트 전하 등 |
이 비교는 일반적인 소신호 BJT와 MOSFET에 대한 것입니다. 보호 다이오드, 내장 저항, 다중 소자 패키지 때문에 실제 측정 패턴이 달라질 수 있습니다. 실장된 상태에서는 주변 회로가 측정값에 영향을 줍니다.
패키지 크기와 핀 배열
SOT-23, SOT-89, SOT-223은 형태와 열 설계가 다릅니다. 패키지가 더 크다고 동일한 전류를 더 많이 흘릴 수 있다고 단정할 수는 없습니다. 데이터시트의 열저항, PCB 구리 면적 및 주변 온도를 함께 확인하세요. 특히 ‘SOT-23의 1번 핀은 항상 베이스’라는 규칙은 없습니다. 부품마다 핀맵이 다릅니다.


미지의 부품을 찾는 현장 절차
1. 외관과 주변 회로 확인
전원을 분리한 뒤 표면을 부드럽게 세척하고 마킹을 촬영합니다. 커넥터·릴레이·모터·인덕터·MCU와의 연결을 추적하세요. 부품의 위치는 기능에 대한 힌트지만, 인덕터 옆이라는 이유만으로 MOSFET이라고 확정할 수는 없습니다.
2. 단자 연결과 핀맵 확인
회로도와 BOM이 있으면 먼저 참조기호와 품번을 확인합니다. 없다면 전원과 GND의 연결을 추적하고 동일 보드의 정상 회로와 비교합니다. 연속성 테스트만으로 게이트·소스·드레인을 항상 구분할 수는 없으므로 후보 데이터시트의 회로 기호와 핀맵을 대조하세요.
3. 멀티미터로 보조 검사

일반적인 NPN BJT는 베이스에서 이미터·컬렉터 방향으로 PN 접합의 순방향 강하가 관찰될 수 있습니다. 일반적인 MOSFET은 드레인·소스 사이 바디 다이오드가 보일 수 있습니다. 회로 내 병렬 경로가 의심되면 부품을 안전하게 분리해 다시 측정하세요. MOSFET의 게이트는 정전기에 민감하므로 임의로 핀을 만지며 충전시키는 방식 대신 ESD 관리와 제조사의 시험 조건을 따르는 것이 좋습니다.
대체품을 고를 때 확인할 사양
- 종류와 극성: NPN/PNP 또는 N/P 채널, 내장 저항 여부
- 핀 배열: 같은 패키지라도 단자 순서가 다른지 확인
- 전압·전류: 정상 상태와 과도 상태의 최대치, 안전 동작 영역
- 스위칭 특성: 구동 전압, 속도, 게이트 전하 또는 BJT의 바이어스 조건
- 손실과 방열: BJT 포화 전압 또는 MOSFET의 실제 구동 VGS에서의 RDS(on), 열저항과 PCB 구리 면적
- 조립성: 풋프린트, 패드 크기, 높이와 납땜 프로파일
MOSFET의 VGS(th)는 회로의 실제 부하 전류에서 충분히 켜지는 게이트 전압을 뜻하지 않습니다. 논리 레벨 구동 여부는 사용하려는 VGS에서 명시된 RDS(on)과 전류 조건을 확인해야 합니다. 정격 전류가 더 크다는 이유만으로 안전한 대체품이 되는 것도 아닙니다.

손상된 트랜지스터를 발견했다면

부품이 타 버렸다면 같은 마킹을 가진 소자를 바로 교체하지 말고 부하 단락, 역전압, 인덕티브 서지, 구동 전압과 PCB 패드 손상부터 조사하세요. 원문의 드론 모터 수리 사례는 확인 가능한 실제 수리 기록이 없어 사실 사례로 옮기지 않았습니다. 실무에서는 원인 제거 후 검증된 부품으로 교체하고, 제한 전류를 건 전원으로 단계적으로 시험하는 편이 안전합니다.
자주 묻는 질문
마킹이 같으면 호환되나요?
아닙니다. 제조사·패키지·핀 배열·정격을 공식 데이터시트로 대조해야 합니다.
MOSFET을 BJT로 바꿀 수 있나요?
대부분은 단순한 드롭인 교체가 불가능합니다. 구동 회로와 손실 조건을 재설계해야 할 수 있습니다.
새 부품이 바로 뜨거워지는 이유는 무엇인가요?
핀 배열 오류, 구동 부족, 과전류·단락, 방열 부족 또는 원래의 고장 원인이 남아 있을 수 있습니다. 전원을 끄고 회로를 다시 점검하세요.
결론
SMD 트랜지스터의 식별은 마킹 확인 → 패키지 측정 → 회로 추적 → 데이터시트의 핀맵·정격 비교 → 안전한 전기 검사 순서로 접근하세요. 코드표는 후보 검색 도구일 뿐 최종 교체 근거가 아닙니다.
부품 교체를 넘어 PCB 설계를 수정해 다시 제작해야 한다면 회로도와 BOM을 검증한 뒤 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 PCB·PCBA 옵션을 확인하세요.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......