SMD 저항 선택 가이드: 0402·0603 크기, 정격 전력과 표기 읽는 법
1 분
- SMD 저항이란?
- SMD 저항을 고를 때 확인할 5가지
- 0402·0603·0805 크기는 어떻게 다를까?
- 저항 표기 읽는 법: 103, 4992, 0R0
- 후막·박막·전류 감지 저항은 언제 쓸까?
- PCB 조립 전 마지막 확인 항목
- 자주 묻는 질문
회로도에서 저항값만 맞췄는데 PCB 조립 후 발열이나 측정 오차가 생겼다면, 정격 전력·허용오차·온도계수·패키지를 함께 확인해야 합니다. 이 글은 SMD 저항(칩 저항)을 처음 고르는 사람을 위해 0402·0603·0805 크기, 저항 표기법, 데이터시트 확인 순서를 정리합니다.
SMD 저항이란?
SMD(Surface-Mount Device) 저항은 PCB 표면의 패드에 실장하는 저항입니다. 전압 분배, 전류 제한, 풀업·풀다운, 전류 감지 등 용도는 다양합니다. 같은 저항값이라도 부품마다 정격 전력, 허용오차, 온도계수(TCR), 최대 동작 전압, 펄스 내량이 다르므로 값만 보고 대체해서는 안 됩니다.
SMD 저항을 고를 때 확인할 5가지
- 저항값과 허용오차: 회로가 요구하는 공칭값과 실제값의 허용 범위를 확인합니다. 정밀 분압·센싱에는 허용오차뿐 아니라 온도 변화에 따른 값의 변동도 중요합니다.
- 정격 전력과 온도: 정상 상태 손실을
P = I²R또는P = V²/R로 계산하고, 주위 온도에 따른 디레이팅 곡선을 데이터시트에서 확인합니다. 예를 들어 저항 양단에 3.3 V가 걸린 1 kΩ 저항의 손실은 약 10.9 mW입니다. - 패키지와 풋프린트: 보드 공간, 자동 실장성, 발열 및 필요한 전력 여유를 함께 봅니다. 같은 0603이라도 제조사별 치수·권장 패드·전력 정격이 같다고 가정하지 마세요.
- 최대 전압과 펄스: 평균 전력이 낮아도 기동·서지·고전압 조건이 정격을 넘을 수 있습니다. 일반 칩 저항과 고전압·내서지 저항은 별도 제품군입니다.
- 조립 정보: BOM의 제조사 부품 번호, 풋프린트, 실장 방향이 실제 부품과 맞는지 확인합니다. 작은 패키지는 표면에 값이 표시되지 않을 수 있으므로 릴 라벨과 BOM을 기준으로 식별합니다.
0402·0603·0805 크기는 어떻게 다를까?
아래 치수는 인치계 패키지 코드의 대표적인 공칭 외형입니다. 높이와 단자 길이, 권장 랜드 패턴은 제품별 데이터시트가 우선합니다.
| 인치계 코드 | 미터계 코드 | 공칭 길이 × 폭 | 설계 시 확인할 점 |
|---|---|---|---|
| 0402 | 1005 | 약 1.0 × 0.5 mm | 작은 풋프린트, 실장·검사 조건 확인 |
| 0603 | 1608 | 약 1.6 × 0.8 mm | 범용 설계에서 부품 수급과 전력 정격 확인 |
| 0805 | 2012 | 약 2.0 × 1.25 mm | 발열·전압·펄스 요구가 있으면 제품별 정격 비교 |
| 1206 | 3216 | 약 3.2 × 1.6 mm | 면적 증가에 따른 배치와 방열 검토 |
코드의 숫자는 외형을 가리킬 뿐 전력 정격을 보증하지 않습니다. 예를 들어 “0603이면 무조건 0.1 W”처럼 선택하지 말고, 실제 부품의 정격 온도·디레이팅·기판 조건을 확인하세요.
저항 표기 읽는 법: 103, 4992, 0R0
- 3자리 숫자: 앞의 두 자리가 유효 숫자, 마지막 자리가 10의 지수입니다.
103은 10 × 10³ = 10 kΩ입니다. - 4자리 숫자: 앞의 세 자리가 유효 숫자입니다.
4992는 499 × 10² = 49.9 kΩ입니다. - 0 Ω 점퍼:
0R0또는 유사한 표기가 쓰일 수 있습니다. 실제 최대 전류·저항값은 해당 제품의 정격을 따릅니다. - E96 문자 코드: 숫자와 문자 조합의 해석표가 필요합니다. 패키지에 표기가 없거나 식별이 애매하면 데이터시트·릴 라벨·BOM으로 확인합니다.
후막·박막·전류 감지 저항은 언제 쓸까?
| 종류 | 주요 선택 이유 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 후막(Thick Film) | 일반적인 분압·전류 제한·풀업 | 정밀도와 온도계수는 제품별로 확인 |
| 박막(Thin Film) | 낮은 TCR과 안정성이 필요한 아날로그 회로 | 정격 전력·펄스 내량을 별도 확인 |
| 전류 감지(Shunt) | 낮은 저항값으로 전류를 측정 | 배선 저항과 켈빈 연결 필요성 검토 |
| 고전압·내서지 | 높은 전압 또는 짧은 펄스를 견디도록 설계 | 평균 전력 외에 동작 전압·펄스 곡선 확인 |
PCB 조립 전 마지막 확인 항목
부품 데이터시트의 권장 패드와 PCB 풋프린트를 비교하고, BOM에 정확한 제조사 부품 번호를 적어 두세요. 저항값·허용오차·정격 전력·TCR과 재고 상태를 주문 직전에 다시 확인하면 잘못된 대체 부품을 줄이는 데 도움이 됩니다. PCB와 조립 파일을 준비했다면 JLCPCB 한국어 견적 페이지에서 제작·조립 조건 확인하기를 이용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
SMD 저항이 과열되면 어떻게 되나요?
값 변동, 변색, 균열 또는 개방 고장으로 이어질 수 있습니다. 정격 전력만 비교하지 말고 실제 패드와 주변 온도에서의 디레이팅을 확인하세요.
0402와 0603은 저항값만 같으면 바꿔도 되나요?
아니요. 풋프린트와 납땜 조건이 다릅니다. 먼저 부품 크기와 권장 랜드 패턴, 전력·전압 정격을 다시 검토해야 합니다.
칩 저항의 표기가 안 보이면 어떻게 확인하나요?
작은 패키지는 무표기인 경우가 있습니다. 제조사 부품 번호와 릴 라벨, BOM을 확인하고 필요하면 측정으로 검증합니다.
지속적인 성장
100 nF 커패시터란? 104 표기, 용도와 MLCC 선택 방법
핵심 요약 정전용량: 100 nF는 0.1 µF, 100,000 pF와 같은 공칭값입니다. 표기: 리드형 세라믹·필름 커패시터에는 104 코드가 쓰이지만, 칩형 MLCC에는 값이 표시되지 않는 경우가 많습니다. 주요 용도: IC 전원 핀의 디커플링에 사용해 빠른 과도 전류를 공급하고 고주파 노이즈를 그라운드로 우회시킵니다. 일반적인 선택: 범용 디커플링은 X7R 또는 X5R MLCC를 먼저 검토하며 0402와 0603 패키지가 널리 쓰입니다. 선정 기준: Class 2 세라믹 커패시터는 DC 전압에서 유효 정전용량이 감소할 수 있으므로 유전체, 정격 전압, 패키지를 함께 선택합니다. 100 nF 커패시터는 0.1 µF 커패시터와 같은 값이며, 리드형 부품에는 흔히 104로 표시됩니다. IC 전원 핀 옆에 배치하는 디커플링 커패시터로 자주 쓰이고, 신호 결합, 노이즈 필터, RC 타이밍 회로에도 사용됩니다. 공칭 정전용량이 같아도 유전체, 정격 전압, 패키지에 따라 실제 회로에서의 특성은 달라집......
NPN·PNP 트랜지스터 차이: 구조, 기호, 스위칭 회로 비교
NPN과 PNP 트랜지스터는 모두 스위칭과 증폭에 쓰이는 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)입니다. 세 개의 반도체층과 베이스·컬렉터·이미터 단자를 갖지만 바이어스 극성과 관습적 전류 방향은 반대입니다. 두 종류를 혼동하면 릴레이가 켜지지 않거나 하이사이드 부하가 의도와 달리 동작할 수 있습니다. 구조와 회로 기호, 스위칭 방식, 선택 기준을 비교합니다. NPN과 PNP 트랜지스터 차이 한눈에 보기 항목 NPN PNP 반도체층 구조 N-P-N P-N-P 다수 캐리어 전자 정공 켜졌을 때 관습적 전류 방향 컬렉터 → 이미터 이미터 → 컬렉터 대표적인 턴온 조건 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 높음 베이스가 이미터보다 약 0.7 V 낮음 기호의 이미터 화살표 바깥쪽 안쪽 주요 스위칭 위치 로우사이드 하이사이드 상대적 속도 일반적으로 빠른 편 일반적으로 조금 느린 편 보급 정도 더 흔함 상대적으로 적음 0.7 V와 속도 비교는 대표적인 실리콘 소자 설명입니다. 실제 턴온 전압과 스위칭 시간은 부품·......
후막 저항과 박막 저항 차이: 공차·TCR·용도별 선택법
핵심 요약 풀업·풀다운, LED 전류 제한, 디지털 회로, 서지에 노출되는 위치에는 가격과 내구성을 고려해 후막 저항을 우선 검토할 수 있습니다. 전압 분배, 기준 전압, 증폭도 설정, 전류 감지처럼 저항값이 아날로그 측정 결과를 결정한다면 공차와 온도계수(TCR)가 낮은 박막 저항을 검토해야 합니다. PCB에서 후막 저항과 박막 저항을 잘못 선택하면 불필요한 부품비가 발생하거나 측정 오차와 온도 드리프트가 커질 수 있습니다. 두 종류의 구조, 성능, 비용 차이를 비교하고 회로에 맞게 선택하는 방법을 살펴봅니다. 후막 저항과 박막 저항 한눈에 비교 후막 저항은 저항 페이스트를 인쇄해 만드는 범용 부품으로 가격과 내구성이 강점입니다. 일반적인 설계에서 저항 위치의 약 95%에 후막을 쓴다는 경험칙도 있습니다. 박막 저항은 금속막을 증착하고 레이저로 값을 조정해 공차, TCR, 잡음, 장기 안정성이 중요한 곳에 사용합니다. 동급 정밀 박막 부품은 후막보다 대체로 5~10배 비쌀 수 있지만, 실제 ......
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
STM32 vs ESP32 비교: 성능·소비 전력·무선 연결·주변장치
STM32와 ESP32 중 무엇을 고를지는 부품 가격만으로 결정할 수 없습니다. Wi-Fi·Bluetooth가 내장된 ESP32가 더 간단한 연결형 제품도 있지만, 실시간 제어, 아날로그 측정, 저전력 대기, 산업용 인터페이스가 중요하면 특정 STM32가 더 잘 맞을 수 있습니다. 반대로 무선 연결과 빠른 개발이 핵심이라면 ESP32가 유리할 수 있습니다. 이 글에서는 성능, 전력, 연결성, 주변장치, 산업용·IoT 용도, 개발 환경을 비교합니다. 같은 이름 아래에도 모델이 많으므로 수치와 기능은 정확한 부품 번호의 데이터시트로 확인해야 합니다. 그림: STM32 MCU와 ESP32 무선 모듈 ESP32가 저렴한데 STM32를 선택하는 이유는? STM32의 추가 비용이 타당한 경우 실시간 제어: 모터 FOC, SMPS 피드백, 인터록에서 필요한 인터럽트 지연과 타이머 기능을 검토합니다. 실제 결정성은 펌웨어 구조와 주변장치 설정에 달려 있습니다. 아날로그 성능: STM32 모델별 ADC·오버샘......
STM32 MCU 선택 가이드: 시리즈·Cortex-M 코어·주변장치 비교
STMicroelectronics의 STM32 MCU는 여러 시리즈와 수많은 부품 번호로 구성됩니다. 선택 폭이 넓은 만큼 잘못 고르면 필요 이상으로 BOM 비용과 소비 전력이 늘거나, 필요한 주변장치가 빠져 PCB를 다시 설계할 수 있습니다. 이 가이드는 ARM Cortex-M 기반 STM32를 성능·전력·메모리·주변장치·패키지·개발 환경 순서로 검토합니다. 그림: 전원·무선·모터 제어·보안 용도의 STM32 MCU 예 STM32 시리즈 비교: 용도에 맞는 제품군부터 고르기 각 시리즈는 성능, 전력, 비용의 균형점이 다릅니다. STM32F4는 널리 사용되지만 신규 설계라면 G·H·U·C·무선 시리즈도 요구사항에 맞춰 비교해야 합니다. 아래 최대 사양은 원문에 제시된 제품군 예이며, 실제 값은 정확한 부품 번호와 데이터시트로 확인하세요. 시리즈 코어 최대 클록 예 Flash 예 RAM 예 주요 용도 개발 보드 예 STM32F4 Cortex-M4F 180 MHz 최대 2 MB 최대 384 KB ......