표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
4 분
- 표면 실장 인덕터 코드표
- 대부분의 소형 표면 실장 인덕터에 마킹이 없는 이유
- 표면 실장 인덕터 코드 읽는 방법
- 인덕터 마킹으로 알 수 없는 사양
- 인덕터 극성과 점 표시의 의미
- 마킹 없는 표면 실장 인덕터를 식별하는 방법
- 표면 실장 인덕터 식별 확인 목록
- 인덕터는 전체 부품 번호로 지정하십시오
- 표면 실장 인덕터 코드에 관해 자주 묻는 질문
핵심 요약
세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다.
R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다.
뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다.
소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오.
마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오.

그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다. 스미다 부품의 4R7 아래에 있는 128은 인덕턴스 코드에 포함되지 않습니다.
100이라고 표시된 표면 실장 인덕터는 10 µH이며, 100 µH로 읽으면 안 됩니다. 3자리 저항 코드와 같은 방식으로 읽되, 단위가 옴 대신 마이크로헨리입니다. 이 규칙으로 전력 인덕터에 인쇄된 마킹 대부분을 해석할 수 있습니다.
다만 모든 인덕터에 같은 규칙을 적용할 수는 없습니다. 소형 칩 인덕터에는 마킹이 없는 경우가 많고, 고주파 인덕터는 나노헨리 단위의 코드를 사용합니다. 숫자 뒤의 문자는 단위처럼 보여도 대개 허용오차입니다. 이 가이드에서는 JLCPCB 부품 라이브러리의 실제 부품으로 각 경우를 살펴보고, 마킹만으로 알 수 없는 사양과 무표기 인덕터의 식별 방법을 설명합니다.
표면 실장 인덕터 코드표
전력 인덕터에 흔히 쓰이는 코드를 마이크로헨리 단위로 읽으면 다음과 같습니다.
| 코드 | 인덕턴스 | 읽는 방법 |
|---|---|---|
| 100 | 10 µH | 10 × 10⁰입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수입니다 |
| 101 | 100 µH | 10 × 10¹ |
| 220 | 22 µH | 22 × 10⁰ |
| 221 | 220 µH | 22 × 10¹ |
| 470 | 47 µH | 47 × 10⁰ |
| 4R7 | 4.7 µH | R이 소수점입니다 |
| R47 | 0.47 µH | 맨 앞의 R은 1 µH 미만을 뜻합니다 |
| 100K | 10 µH ±10% | K는 킬로 배수가 아닌 허용오차를 나타냅니다 |
| 100M | 10 µH ±20% | M은 밀리 단위가 아닌 허용오차를 나타냅니다 |
고주파 칩 인덕터는 2N2, 13N처럼 나노헨리 단위의 코드를 사용하며, 아래에서 설명합니다. 이 표를 적용하기 전에 부품이 어느 제품군에 속하는지 확인하십시오.
대부분의 소형 표면 실장 인덕터에 마킹이 없는 이유

그림.왼쪽의 칩 인덕터 두 개에는 마킹이 없습니다. 오른쪽 몰드형과 드럼 코어형 전력 인덕터에는 모두 4R7이 인쇄되어 있으며, 4.7 µH를 뜻합니다.
소형 칩 인덕터는 보통 표면에 아무 표시가 없습니다. 무라타의 LQW18AN 권선형 계열 사양에는 무표기로 명시되어 있습니다. 코일크래프트도 0201, 0302, 0402, 0403과 일부 0603 고주파 인덕터는 크기가 작아 마킹하지 않는다고 설명합니다. 대신 릴에 식별 정보를 표시합니다. 무라타 릴 라벨에는 고객 부품 번호, 무라타 부품 번호, 검사 번호, 수량이 들어 있습니다.
저항도 크기 제약은 같지만, 인쇄할 공간이 생기면 몇 가지 공통 코드 체계를 사용합니다. 표면 실장 저항 코드 가이드에서 이를 설명합니다. 칩 인덕터에는 통일된 체계가 정착되지 않았습니다. 적층 세라믹 커패시터도 대부분 표기가 없으며, 표면 실장 커패시터 코드 가이드에서 확인하실 수 있습니다.
인쇄 코드는 주로 윗면에 세 글자를 넣을 공간이 있는 드럼 코어형, 차폐형, 몰드형 같은 비교적 큰 전력 인덕터에서 볼 수 있습니다. 보드에서 분리한 0402나 0603 인덕터에 마킹이 없어도 이상한 일이 아닙니다. 표면 실장 인덕터 크기 가이드에는 일반적인 패키지 치수가 정리되어 있어 부품 크기를 확인할 때 참고할 수 있습니다.
표면 실장 인덕터 코드 읽는 방법
인덕터 코드는 비교적 큰 전력 인덕터의 본체와 제조사 부품 번호 안에 표시됩니다. 마킹이 없는 인덕터도 대부분 부품 번호에는 코드가 들어 있으며, 읽는 규칙은 같습니다. SDFL2012S100KTF는 표면에 아무 표시가 없는 0805 칩이지만 부품 번호에는 100(10 µH)과 K(±10%)가 포함되어 있습니다.
3자리 코드 — 100, 101, 220, 470
앞의 두 숫자는 유효 숫자이고 세 번째 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수이며, 결과의 단위는 마이크로헨리입니다.
- 100 = 10 × 10⁰ = 10 µH
- 101 = 10 × 10¹ = 100 µH
- 220 = 22 µH, 221 = 220 µH
- 470 = 47 µH, 471 = 470 µH
창장 마이크로일렉트로닉스(cjiang)의 FXL 몰드형 인덕터 데이터시트도 같은 예시를 사용합니다. 1R0은 1.0 µH, 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 100을 100 µH로 읽으면 열 배 차이가 납니다. 벅 컨버터에서는 리플 전류가 1/L에 비례하므로, 잘못된 부품을 쓰면 리플 전류도 같은 배율로 달라집니다.
R을 소수점으로 읽는 코드 — 4R7, 1R0, R47
R은 저항 코드의 옴 단위에서와 같이 마이크로헨리 단위의 소수점을 대신합니다. 4R7은 4.7 µH, 1R0은 1.0 µH, R47은 0.47 µH입니다. 이 글에 나온 4.7 µH 몰드형 및 드럼 코어형 인덕터에는 모두 4R7이 인쇄되어 있습니다.
N을 나노헨리 단위 소수점으로 읽는 코드 — 2N2, 13N
고주파 인덕터는 나노헨리 단위에서 N을 같은 방식으로 사용합니다. 무라타의 LQW18AN 계열에서 2N2는 2.2 nH, 13N은 13 nH입니다. 값이 100 nH에 도달하면 같은 계열도 R을 사용합니다. LQW18ANR10J00D는 0.10 µH, 즉 100 nH입니다. 같은 제품군에서도 두 문자를 사용하며, R의 단위는 여전히 마이크로헨리입니다.
4R7은 4.7 µH이고 4N7은 4.7 nH이므로 두 문자를 혼동하면 1000배 차이가 납니다. N의 의미는 제조사 규칙에 따릅니다. 고주파 인덕터 외에는 FH 전력 인덕터의 ±30% 허용오차처럼 다른 의미로 쓰일 수 있으므로 제품군부터 확인하십시오.
허용오차 문자 — J, K, M 등
값 뒤의 문자는 보통 허용오차입니다. 100K는 10 µH ±10%, 100M은 10 µH ±20%입니다. 특히 100M을 100 mH로 읽으면 실제보다 10,000배 큰 값이 되므로 주의하십시오.
| 문자 | 허용오차 | 부품 예시 |
|---|---|---|
| C | ±0.2 nH | 무라타 LQW18AN3N6C00D (3.6 nH) |
| D | ±0.5 nH | 무라타 LQW18AN2N2D00D (2.2 nH) |
| G | ±2% | 무라타 LQW18AN13NG00D (13 nH) |
| J | ±5% | 무라타 LQW18AN13NJ00D (13 nH) |
| K | ±10% | 선로드 SDFL2012S100KTF (10 µH) |
| M | ±20% | DMBJ CD54-100M (10 µH) |
| N | ±30% | FH PRS6020-1R5NT (1.5 µH) |
C와 D는 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에 쓰는 절대 허용오차입니다. LQW18AN2N2D00D는 2.2 nH ±0.5 nH로, 비율로는 약 ±23%입니다. D를 ±0.5%로 읽으면 허용오차를 45배 잘못 판단하게 됩니다.
허용오차 문자도 완전히 통일되어 있지 않습니다. FH는 ±30%에 N을 사용하지만 본즈의 ±30% SRR6028 부품 번호는 Y로 끝납니다. 표에 없는 접미사는 해당 제조사의 부품 번호 체계에서 확인하십시오.
두 번째 줄과 추가 문자
많은 전력 인덕터는 값 아래에 두 번째 줄을 인쇄합니다. 이 글 첫 사진의 스미다 125CDMCCDS-4R7MC에는 128이, 뒤에 나오는 스미다 CDRH74NP-100MC에는 M57이 있습니다. 두 표기 모두 인덕턴스 값에 포함되지 않습니다. 데이터시트의 부품 번호와 일치하는 코드만 해석하십시오. 나머지는 대개 로트나 날짜 코드이며 형식은 제조사마다 다릅니다.
두 글자만 있거나 로고 뒤에 숫자가 붙는 등 앞의 어느 형식에도 맞지 않는 마킹은 축약된 부품 번호일 가능성이 있습니다. 짧은 표면 실장 트랜지스터 코드도 같은 문제가 있습니다. 로고로 제조사를 식별한 뒤 해당 제조사의 마킹 표에서 코드를 확인하십시오.
인덕터 색상 코드와 색상 점
축형 삽입 실장 인덕터는 저항과 같은 방식으로 색띠를 읽으며 단위는 마이크로헨리입니다. 첫 두 띠는 숫자, 세 번째는 배수, 네 번째는 허용오차입니다. 색상별 숫자는 검정 0, 갈색 1, 빨강 2, 주황 3, 노랑 4, 초록 5, 파랑 6, 보라 7, 회색 8, 흰색 9이므로 갈색-검정-검정은 10 µH입니다. 배수 위치에서 금색은 ×0.1, 은색은 ×0.01이므로 빨강-빨강-금색은 2.2 µH입니다. 허용오차 위치의 금색은 ±5%, 은색은 ±10%, 검정은 ±20%입니다. 첫 번째나 두 번째 위치의 금색 띠는 소수점을 뜻합니다.
코일크래프트는 많은 표면 실장 고주파 인덕터에 색상 점을 사용합니다. 0603 계열 중 0603CT를 제외한 제품, 0805 중 0805HP를 제외한 제품, 일부 1008에는 점 하나가 표시되며, 값은 각 계열의 데이터 페이지에 나옵니다. 다른 1008, 1206, 1812 제품에는 점 세 개가 있습니다. 앞의 두 점은 숫자, 세 번째는 배수이며 단위는 나노헨리입니다. 회색-빨강-검정은 82 nH, 갈색-빨강-갈색은 120 nH입니다. 10 nH 미만에서는 세 번째 점이 배수가 아니므로 코일크래프트의 고주파 인덕터 색상 코드 페이지에 있는 표를 확인하십시오. 코일크래프트는 이 점이 극성을 나타내지 않는다고 명시합니다.
인덕터 마킹으로 알 수 없는 사양
마킹은 공칭 인덕턴스와 때로는 허용오차를 나타냅니다. 부품이 회로에서 견딜 수 있는지를 좌우하는 정격 전류, 포화 전류, 직류 저항은 마킹으로 알 수 없습니다.

그림. 거의 같은 배율로 표시한 10 µH 인덕터 네 개입니다. JLCPCB 부품 라이브러리의 정격 전류와 직류 저항을 함께 표시했습니다.
위의 네 부품은 모두 10 µH이며, 그중 세 개에 같은 100이 인쇄되어 있습니다. 첫 사진의 CD54-100M을 더하면 공칭값이 같은 부품이 다섯 개입니다.
| 부품 | 크기 | 마킹 | 정격 전류 | 직류 저항 |
|---|---|---|---|---|
| 선로드 SDFL2012S100KTF | 2.0 × 1.25 mm (0805) | 없음 | 15 mA | 1.15 Ω |
| DMBJ CD54-100M | 5.8 × 5.2 mm | 100 | 1.44 A | 100 mΩ |
| 선로드 SWPA4030S100MT | 4 × 4 mm | 100 | 1.5 A | 130 mΩ |
| 스미다 CDRH74NP-100MC | 7.3 × 7.3 mm | 100 | 1.84 A | 38 mΩ |
| 본즈 SRR1260-100M | 12.5 × 12.5 mm | 100 | 5.5 A | 20 mΩ |
값이 같다는 이유로 0805 부품을 1 A 벅 컨버터에 넣으면 정격의 67배 전류가 흐르며, 직류 저항에서 약 1.15 W가 소모됩니다. 이 글의 4R7 부품도 4.7 µH에서 차이가 큽니다. DMBJ CD75-4R7M은 정격 3.2 A에 직류 저항 58 mΩ, cjiang FXL0630-4R7-M은 6 A에 33 mΩ, 스미다 125CDMCCDS-4R7MC는 14 A에 10 mΩ입니다.
포화 전류의 정의도 제조사마다 다릅니다. 스미다의 CDMC 데이터시트는 인덕턴스가 초기값보다 30% 감소하는 직류 전류로 정의하지만, 본즈는 SRR1260에서 25% 감소를 기준으로 합니다. 따라서 두 데이터시트의 포화 전류를 그대로 비교하기 어려울 수 있습니다. 표면 실장 인덕터 선정 가이드에서 부품 선택 방법을 확인하십시오.
해석한 마킹은 공칭 인덕턴스를 파악하는 데 사용하십시오. 교체할 때는 제조사 전체 부품 번호를 맞추거나, 최소한 인덕턴스, 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항, 풋프린트를 확인해야 합니다.
인덕터 극성과 점 표시의 의미
인덕터에는 전기적 극성이 없습니다. 방향을 뒤집어도 인덕턴스나 회로에서의 작동은 같습니다. 일부 전력 인덕터에는 점이 있으며, 의미는 제조사마다 다릅니다.
데이터시트에서 정의한 경우 점은 권선 시작점을 나타내며, 스위칭 레귤레이터에서는 방향에 따라 전자파 간섭이 달라질 수 있습니다. 아날로그디바이스는 여러 부품의 인덕터 방향과 방사 전자파를 측정했습니다. 코일크래프트 XAL6060의 방향을 뒤집자 중파 방송 대역의 방사 수준이 17~20 dBµV/m 달라졌습니다. 윗면 마킹이 권선 시작점을 나타내는 뷔르트 WE-XHMI 계열은 시작점을 스위칭 노드에 연결했을 때 방사가 가장 작았습니다. WE-MAPI 계열에는 모든 부품에 점이 있지만 데이터시트는 이를 권선 시작점으로 정의하지 않습니다.
데이터시트에 점의 의미가 정의되어 있다면 이를 스위칭 노드에 연결하고, 풋프린트 실크스크린에 1번 핀 표시를 추가하십시오. 조립을 주문할 때 부품 배치 미리보기에서 방향도 확인하십시오. 의미가 정의되어 있지 않으면 점만으로 권선 방향을 알 수 없습니다. 전자파 간섭이 중요한 설계라면 아날로그디바이스는 두 방향의 방사를 모두 측정하도록 권장합니다. 그 밖의 스위칭 노드 배치는 스위칭 레귤레이터용 기판 레이아웃 가이드를 참고하십시오.
마킹 없는 표면 실장 인덕터를 식별하는 방법
마킹이 없다면 먼저 문서에서 부품 정보를 확인하십시오.
부품 명세서, 릴 라벨, 주문 기록 확인
릴 라벨에는 측정으로 알아낼 수 없는 제조사의 전체 부품 번호가 나옵니다. 조립된 보드는 부품 명세서에서 참조 번호와 부품 번호를 확인할 수 있습니다. JLCPCB에서 조립한 보드라면 명세서의 C번호를 JLCPCB 부품 라이브러리에서 검색해 정확한 부품과 데이터시트를 찾으십시오.
회로에서 부품 위치 확인
전원 핀에 직렬로 연결되고 디커플링 커패시터 옆에 있는 무표기 검은 칩은 인덕터뿐 아니라 페라이트 비드일 가능성도 높습니다. 둘은 외형이 같은 경우가 많습니다. 컨버터의 스위칭 핀과 출력 커패시터 사이에 있는 부품은 전력 인덕터입니다. 안테나 정합 회로의 무표기 칩은 커패시터, 0 Ω 점퍼 또는 나노헨리급 고주파 인덕터일 수 있습니다.
엘씨알 미터로 측정
측정기는 인덕턴스를 직접 측정하지만 시험 주파수가 중요합니다. 100 Hz에서 10 µH 인덕터의 리액턴스는 6.3 mΩ에 불과합니다. CD54-100M의 직류 저항 100 mΩ보다 훨씬 작아 인덕턴스 측정값의 신뢰성이 떨어집니다. 100 kHz에서는 리액턴스가 6.3 Ω으로 올라가 안정적으로 측정할 수 있습니다. 가능하면 데이터시트의 시험 주파수에서 측정하십시오. 이 글의 전력 인덕터는 100 kHz(FXL0630, PRS6020, 스미다 CDMC) 또는 1 kHz(CD54-100M, SRR1260-100M)에서 사양이 정해져 있습니다.
나노헨리급 고주파 인덕터는 대부분의 탁상형 측정기로 측정하기 어렵습니다. 무라타는 LQW18AN의 사양을 100 MHz에서 규정합니다. 100 kHz에서 13 nH의 리액턴스는 약 8 mΩ에 불과하며, 몇 센티미터의 시험 리드만으로도 부품 자체보다 큰 인덕턴스가 추가될 수 있습니다. 10 nH와 15 nH를 구별하려면 적절한 측정 지그를 갖춘 임피던스 분석기나 벡터 네트워크 분석기가 필요합니다.
측정기는 직류 전류가 없는 상태에서 작은 교류 신호를 사용하므로 측정값만으로 포화 전류를 알 수 없습니다. 측정기에서 10 µH가 나오더라도 수백 밀리암페어에서 포화될 수 있습니다.
멀티미터로 후보 제외
멀티미터로는 저항이 낮은 직류 경로가 있는지 확인할 수 있습니다. 값은 수십 밀리옴에서 한두 옴까지 나올 수 있습니다. CD54-100M은 100 mΩ, SDFL2012S100KTF는 1.15 Ω, 100 µH PRS6020-101MT는 1.2 Ω입니다. 낮은 값은 시험 리드 저항까지 더해지면 대부분의 휴대용 멀티미터로 구분하기 어렵습니다.
측정값이 낮으면 커패시터, 단선된 부품, 고저항 부품을 후보에서 제외할 수 있습니다. 인덕터, 페라이트 비드, 0 Ω 점퍼, 저저항 부품은 모두 영에 가까운 값이 나와 이 방법만으로 구별하기 어렵습니다.
표면 실장 인덕터 식별 확인 목록
- 마킹을 찾으십시오. 없으면 6단계로 이동하십시오.
- 세 자리 숫자는 앞의 두 자리가 값, 마지막 자리가 뒤에 붙는 영의 개수이며 단위는 µH입니다. 100은 10 µH입니다.
- 코드의 R은 µH 단위, N은 nH 단위의 소수점입니다.
- 값 뒤에 J, K, M 같은 문자가 있으면 허용오차로 읽으십시오. 약 10 nH 미만의 고주파 부품에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH입니다.
- 해석한 값이 패키지와 회로에 적합한지 확인하십시오. 100 µH, 3 A 인덕터를 0402에 넣을 수는 없습니다. 값이 맞지 않으면 단위를 다시 확인하거나 로트 코드일 가능성을 검토하십시오.
- 부품 명세서, 릴 라벨, 주문 기록에서 부품 번호를 찾으십시오.
- 문서가 없으면 회로 내 위치를 확인한 뒤 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 측정하십시오.
- 교체 전에 인덕턴스와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항, 풋프린트를 맞추십시오.
인덕터는 전체 부품 번호로 지정하십시오
수리할 때는 마킹을 해석한 값에서 교체품 검색을 시작할 수 있습니다. 생산용 부품 명세서에는 제조사의 전체 부품 번호를 기재하십시오. 마킹에는 정격 전류와 직류 저항이 없으며, 위의 10 µH 비교표에서는 정격 전류만 해도 300배 이상 차이가 납니다.
JLCPCB 부품 라이브러리의 인덕터 페이지에는 인덕턴스, 허용오차, 정격 전류, 직류 저항, 데이터시트가 나옵니다. 많은 부품은 포화 전류도 제공합니다. 기본 부품 라이브러리에는 SDFL1608S100KTF(C1035, 0603)와 SDFL2012S100KTF(C1046, 0805) 같은 10 µH 적층 칩이 있으며, 경제형 기판 조립에서는 기본 부품의 피더 장착 비용이 부과되지 않습니다.
이 두 부품의 정격은 각각 3 mA와 15 mA이므로 저전류 아날로그 전원이나 기준 전원의 필터링에 적합합니다. 컨버터 전력단은 전력 인덕터 분류에서 포화 전류와 직류 저항을 기준으로 선택하십시오. 부품 명세서를 준비했다면 Gerber 및 부품 좌표 파일과 함께 업로드해 기판 조립 견적을 즉시 받아 보십시오.
표면 실장 인덕터 코드에 관해 자주 묻는 질문
표면 실장 인덕터의 100은 무슨 뜻인가요?
10 µH입니다. 앞의 두 자리가 값, 세 번째는 뒤에 붙는 영의 개수이므로 100은 10 × 10⁰ µH입니다. 나노헨리 단위의 고주파 부품에서는 보통 10 nH를 10N으로 표시합니다.
인덕터의 4R7은 무슨 뜻인가요?
4.7 µH입니다. R은 마이크로헨리 단위의 소수점이므로 1R0은 1.0 µH, R47은 0.47 µH입니다. R 대신 N을 쓰는 4N7은 4.7 nH입니다.
인덕터의 101은 무슨 뜻인가요?
100 µH입니다. 마이크로헨리 단위로 10 뒤에 영 하나를 붙입니다. 첫 사진의 FH PRS6020-101MT도 이 방식으로 100 µH를 표시합니다.
인덕터 코드 뒤의 K와 M은 무슨 뜻인가요?
허용오차입니다. K는 ±10%, M은 ±20%이므로 100K는 10 µH ±10%입니다. 100M의 M도 허용오차 문자이며, 100 mH로 읽으면 안 됩니다.
표면 실장 인덕터에 극성이 있나요?
인덕터는 어느 방향으로 연결해도 작동이 같습니다. 전력 인덕터 데이터시트에 점의 의미가 정의되어 있다면 점은 권선 시작점을 나타냅니다. 그쪽을 스위칭 노드에 연결하면 스위칭 레귤레이터의 전자파 간섭을 줄일 수 있습니다. 코일크래프트 고주파 칩 인덕터의 색상 점은 값을 표시합니다. 이 색상 점은 극성을 나타내지 않습니다.
마킹이 없는 표면 실장 인덕터가 있는 이유는 무엇인가요?
대략 0603 이하의 칩 인덕터에는 읽을 수 있는 코드를 넣을 공간이 없습니다. 무라타와 코일크래프트 같은 제조사는 대부분 표면을 무표기로 두며, 부품 번호는 릴 라벨과 부품 명세서에 표시합니다.
멀티미터로 무표기 인덕터를 식별할 수 있나요?
일부만 가능합니다. 낮은 저항의 직류 경로를 확인하면 커패시터와 단선 부품은 제외할 수 있습니다. 하지만 페라이트 비드, 0 Ω 점퍼, 인덕터는 모두 영에 가까운 값이 나옵니다. 인덕턴스 측정에는 엘씨알 미터가 필요하며, 나노헨리급 고주파 부품에는 임피던스 분석기나 벡터 네트워크 분석기가 필요합니다.
지속적인 성장
표면 실장 인덕터 코드와 인덕턴스 읽는 방법
핵심 요약 세 자리 숫자는 µH 단위로 읽습니다 100은 10 µH, 101은 100 µH입니다. 마지막 숫자는 뒤에 붙는 영의 개수를 뜻합니다. R과 N은 소수점입니다 R은 마이크로헨리 단위의 소수점으로 4R7은 4.7 µH입니다. N은 나노헨리 단위로 2N2는 2.2 nH입니다. 뒤에 붙는 문자는 허용오차입니다 K는 ±10%, M은 ±20%입니다. 약 10 nH 미만의 고주파 인덕터에서 C와 D는 각각 ±0.2 nH와 ±0.5 nH를 뜻합니다. 소형 칩 인덕터에는 대부분 마킹이 없습니다 먼저 부품 명세서나 릴 라벨로 식별한 뒤, 적절한 시험 주파수에서 엘씨알 미터로 확인하십시오. 마킹은 공칭값만 나타냅니다 이 글의 10 µH 부품 다섯 개는 정격 전류가 15 mA부터 5.5 A까지 다릅니다. 코드와 함께 포화 전류, 정격 전류, 직류 저항도 확인하십시오. 그림. JLCPCB 부품 라이브러리의 전력 인덕터 세 종류입니다. 100은 10 µH, 4R7은 4.7 µH, 101은 100 µH입니다......
TSSOP 패키지의 치수·피치·풋프린트와 표면 실장 납땜 가이드
핵심 요약 리드 양 끝 사이의 전체 폭 확인 풋프린트는 본체 폭인 4.4 mm나 6.1 mm가 아니라, 리드 양 끝 사이의 전체 폭인 6.4 mm 또는 8.1 mm를 기준으로 설계하십시오. MSOP와 TSSOP 구분 풋프린트를 재사용하기 전에 도면의 폭을 확인하십시오. MSOP-8과 TSSOP-8은 피치와 본체 길이가 같으며, 일부 제조사는 폭 3.0 mm 패키지를 TSSOP8로 표기합니다. 솔더 마스크 댐 표준 TSSOP 풋프린트의 패드 간격은 0.20 mm입니다. 1 oz 동박에서는 솔더 마스크 댐을 형성할 수 있지만, 2 oz에서는 여유가 없으며 JLCPCB 연성 기판에서는 댐이 제거됩니다. 방열 패드 HTSSOP의 노출 패드 안에 있는 비아는 충진 후 도금으로 덮고, 스텐실 개구부는 여러 창으로 나누십시오. 주요 결함 TSSOP의 주된 결함은 솔더 브리지와 리드 들뜸입니다. 솔더 페이스트 양을 관리하고 실장 전까지 부품을 원래 포장에 보관하십시오. 그림. 기판에 납땜된 28핀 TSSOP......
릴레이에는 어떤 종류가 있으며 어떻게 선택하나요?
핵심 요약 두 가지 주요 유형 릴레이는 움직이는 금속 접점으로 회로를 개폐하는 전자기계식 릴레이와, 가동부 없이 전자 소자로 회로를 개폐하는 무접점 릴레이로 크게 나뉩니다. 부하에 따른 선택 필요한 릴레이는 부하 유형에 따라 달라집니다. 부하가 교류인지 직류인지, 정상 작동 및 기동 시 전류가 얼마인지, 얼마나 자주 개폐해야 하는지 확인하십시오. 코일의 동작 단안정형 릴레이는 코일의 전원이 끊기면 초기 위치로 돌아갑니다. 래칭 릴레이는 코일에 전류가 흐르지 않아도 마지막 상태를 유지하므로 배터리 구동 설계에 적합합니다. 접점 구성 SPST, SPDT, DPDT는 릴레이가 몇 개의 회로를 제어하고 접점이 연결을 어떻게 전환하는지 나타냅니다. A형 접점은 평상시 열림(NO), B형 접점은 평상시 닫힘(NC)이며, C형 접점은 두 접점 사이를 전환합니다. 릴레이는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전자기계식 릴레이는 움직이는 물리적 접점으로 회로를 개폐합니다. 무접점 릴레이는 가동부 없이 반도체 소자로 회......
SMD 모스펫 코드 가이드: 식별, 검사 및 교체 방법
그림. AO3400A (C20917). JLCPCB 부품 라이브러리에 표시된 RDS(on)은 2.5 V 게이트 구동 조건에서 명시되어 있으며, 뒤에서 살펴볼 교체 사례의 핵심입니다. SMD 모스펫 코드는 패키지 윗면에 인쇄된 두세 글자로, 이 표시만으로는 부품을 정확히 식별하기 어렵습니다. SMD 저항에는 세 자리·네 자리 코드나 EIA-96 같은 표준 마킹 체계가 있지만, 모스펫에는 공통 체계가 없습니다. 제조사가 다른 별개의 부품에 같은 짧은 코드가 쓰이기도 하고, 같은 부품 번호라도 제조사에 따라 코드가 달라질 수 있습니다. 핵심 요약 SMD 모스펫의 상면 마킹은 제조사별로 정한 짧은 코드입니다. 부품을 식별하려면 마킹과 함께 제조사 로고, 패키지, 주변 회로, 데이터시트를 확인하십시오. 이 가이드에서는 마킹을 바탕으로 후보를 좁히고, 멀티미터로 실제 고장 여부를 확인하며, 회로에서 제대로 작동하는 교체품을 고르는 방법을 설명합니다. 바이폴라 트랜지스터는 별도의 SMD 트랜지스터 코드 가......
Arduino vs Raspberry Pi: 로봇·IoT 프로젝트별 보드 선택 가이드
Arduino와 Raspberry Pi 중 무엇을 먼저 살지 고민된다면 CPU 속도보다 프로젝트가 Linux 컴퓨터를 필요로 하는지를 먼저 물어보세요. Arduino는 여러 MCU 개발 보드와 소프트웨어 생태계, Raspberry Pi 5는 Linux를 실행하는 단일 보드 컴퓨터(SBC)입니다. 두 제품은 센서 제어와 영상 처리처럼 잘 맞는 일이 다릅니다. Arduino vs Raspberry Pi: 핵심 차이 예시 모델: Arduino Uno R4와 Raspberry Pi 5. Arduino 제품군 전체의 사양을 뜻하지는 않습니다. 항목 Arduino Uno R4 예시 Raspberry Pi 5 예시 구조 MCU 기반 개발 보드 Linux를 실행하는 SBC 주요 용도 센서 읽기, 액추에이터·모터 제어 카메라, 네트워크, UI, 데이터 처리 소프트웨어 Arduino 스케치와 MCU 라이브러리 운영체제와 다중 프로세스 입출력 타이밍 MCU 주변장치로 일정한 제어 주기 설계에 유리 일반 Linux......
STM32 vs ESP32 비교: Wi‑Fi·모터 제어·저전력 MCU 선택법
STM32와 ESP32를 비교할 때 “어느 MCU가 더 좋은가?”보다 먼저 Wi‑Fi·Bluetooth가 필요한지, 모터 제어·ADC·저전력 요구가 무엇인지 정해야 합니다. 두 이름은 단일 칩이 아니라 여러 제품군을 가리킵니다. 이 글은 프로젝트 유형별 선택 기준과 PCB 설계에서 놓치기 쉬운 점을 정리합니다. STM32 vs ESP32: 가장 큰 차이 STM32는 STMicroelectronics의 Arm Cortex‑M 기반 MCU 제품군으로, 범용 제어부터 모터·아날로그·저전력·무선 모델까지 범위가 넓습니다. ESP32는 Espressif의 무선 SoC 제품군으로, 모델에 따라 Wi‑Fi, Bluetooth LE, 802.15.4 등이 통합됩니다. 따라서 “STM32에는 무선이 없다”거나 “ESP32는 모두 Wi‑Fi를 지원한다”는 설명은 정확하지 않습니다. 확인 항목 STM32 제품군 예 ESP32 제품군 예 모터 제어 STM32G4: 고급 타이머와 아날로그 주변장치 모델별 PWM·모터......