SMD 다이오드 크기 비교: SOD-123·SMA·SMB·SMC 선택법
1 분
- SMD 다이오드 패키지 크기 비교표
- 이름이 비슷한 SMA·SMB·SMC는 어떻게 다른가요?
- 용도별 다이오드 패키지 선택 순서
- 같은 패키지 이름인데 풋프린트가 안 맞는 이유
- 작은 패키지의 전류·방열에서 주의할 점
- 자주 묻는 질문
- 참고 자료
SMD 다이오드의 SOD-123, SOD-323, SMA, SMB, SMC는 보드 위의 공간과 랜드 패턴을 비교할 때 유용한 패키지 이름입니다. 그러나 패키지가 같다고 허용 전류, TVS 서지 정격이나 전력 손실이 같아지는 것은 아닙니다. 전기 정격은 정확한 부품 번호와 데이터시트에서 확인해야 합니다.
아래 표는 부품을 검색할 때 크기 범위를 빠르게 이해하기 위한 대표 외형 예시입니다. 실제 풋프린트에는 제조사 패키지 도면의 최소·최대 치수와 권장 랜드 패턴을 사용하세요.
바로 보기: 크기 비교표 · 용도별 선택 · 풋프린트 · 전류·방열
SMD 다이오드 패키지 크기 비교표
| 패키지 계열 | 대략적인 본체 길이 × 폭 예시 | 상대적 크기·확인점 |
|---|---|---|
| SOD-923 | 약 1.0 × 0.5 mm | 매우 작은 2단자 제품군. 실장·검사 조건 확인 |
| SOD-523 | 약 1.2 × 0.8 mm | 초소형 제품군. 제품별 단자 포함 치수 확인 |
| SOD-323 | 약 1.7 × 1.3 mm | 소형 신호·보호 소자에 사용 |
| SOD-123 | 약 2.8 × 1.8 mm | 작은 2단자 패키지. 제품 변형과 권장 패드 확인 |
| SMA / DO-214AC | 약 4.4 × 2.7 mm | DO-214 계열의 비교적 작은 외형 |
| SMB / DO-214AA | 약 5.6 × 3.8 mm | SMA보다 큰 대표 외형 |
| SMC / DO-214AB | 약 7.7 × 5.9 mm | 이 표의 DO-214 세 형식 중 큰 외형 |
표의 수치는 원고에 제시된 명목상 크기 예시이며, 제품군 전체의 규격값이나 CAD 풋프린트 치수가 아닙니다. 본체 길이와 폭, 단자 끝 사이의 전체 길이, 높이, 패드 간격을 구분해야 합니다. 같은 이름의 변형 패키지나 제조사별 도면에서는 값이 달라질 수 있습니다.

D2PAK/TO-263은 더 큰 전력용 제품에서 볼 수 있지만 다이오드만의 전용 크기 이름은 아닙니다. 핀 수와 탭 연결이 제품별로 달라지므로 SOD·DO-214의 2단자 패키지와 한 줄의 고정 치수로 대체 비교하지 않았습니다.
이름이 비슷한 SMA·SMB·SMC는 어떻게 다른가요?
세 이름은 일반적으로 DO-214 계열 외형의 크기를 구분할 때 쓰입니다. 이 글에서 다루는 대표 형식은 SMA = DO-214AC, SMB = DO-214AA, SMC = DO-214AB입니다. 알파벳 순서가 패키지의 정격 전류나 서지 전력의 고정 배수를 뜻하지는 않습니다.
더 큰 패키지는 열을 퍼뜨릴 수 있는 공간이 늘어나는 경우가 많지만, 실제 접합 온도는 다이 설계, 순방향 전압, 보드 동박, 주변 온도와 파형에 좌우됩니다. 예를 들어 1 A가 필요한 회로에서 “SMA면 1 A, SMB면 2 A”라는 식으로 선택할 수 없습니다.
용도별 다이오드 패키지 선택 순서
- 기능을 먼저 정합니다: 정류, 쇼트키, 제너, TVS, ESD 보호 등 용도가 다르면 필요한 전기 특성도 다릅니다.
- 전압을 확인합니다: 역방향 전압, 클램핑 전압 또는 항복 전압을 회로 조건과 비교합니다.
- 전류와 파형을 확인합니다: 평균 전류뿐 아니라 반복 피크, 기동 펄스, 서지 파형과 듀티를 확인합니다.
- 손실과 온도를 계산합니다: 순방향 도통 손실의 1차 근사는
P ≈ VF × IF이지만 스위칭·누설·파형 손실이 있으면 추가 검토가 필요합니다. - 후보 부품의 패키지를 비교합니다: 해당 부품의 허용치, 열 특성, 권장 보드 구리 면적을 확인합니다.
- 조립·재작업 조건을 고려합니다: 아주 작은 제품은 인쇄·배치·검사 장비와 시제품 제작 방법에 맞는지 확인합니다.
TVS를 선택한다면 패키지 이름보다 지정된 서지 파형에서의 피크 펄스 전력·전류를 확인해야 합니다. 스위칭 전원용 다이오드는 역회복과 스위칭 조건을, 차량용 설계는 정확한 부품의 온도·품질 등급을 별도로 검토합니다. “SMC는 모두 차량용”이나 “SOD-123은 항상 USB ESD용”이라는 분류는 맞지 않습니다.
같은 패키지 이름인데 풋프린트가 안 맞는 이유
- 본체와 단자 치수의 차이: 이미지에 적힌 본체 폭만으로 패드 간격을 계산할 수 없습니다.
- 제조사·변형 차이: 명칭이 같아 보여도 높이, 단자 길이와 권장 랜드 패턴이 다를 수 있습니다.
- 극성·핀 번호: 패드 1·2와 캐소드 띠가 심벌·실크·배치 파일에서 일치해야 합니다.
- 패드·마스크·페이스트: 작은 패키지일수록 제조사의 패드 권장치와 SMT 업체의 인쇄 능력을 확인합니다.
- 기구 여유: 본체 외형, 주변 부품 및 재작업 도구의 접근 공간을 검토합니다.

실물 부품의 방향을 함께 확인하려면 본문과 주제가 다른 다이오드 극성 확인 절차도 필요합니다. 부품 외형의 크기와 애노드·캐소드 배치는 서로 다른 검토 항목입니다.
작은 패키지의 전류·방열에서 주의할 점
데이터시트의 허용 전류와 전력은 특정 보드, 리드 온도 또는 주변 온도 조건에서 제시될 수 있습니다. PCB 구리 면적, 층수와 기구 내부 온도가 다르면 같은 부품의 온도도 달라집니다. 필요한 전류에서 부품 접합 온도가 한계를 넘지 않는지 제품 자료와 시제품 측정으로 확인하세요.
패키지 크기만으로 “1 cm² 동박을 늘리면 열저항이 얼마 내려간다”는 고정 규칙도 만들 수 없습니다. 고전압 설계에서는 패키지 외형 외에 실제 전압·환경에 맞는 PCB 절연 거리와 제품 요구사항을 검토해야 합니다.
다이오드 부품 번호와 패드, 열 조건을 검토했다면 시제품 PCB의 크기·층수·구리 조건으로 제작 견적을 비교해 보세요.
자주 묻는 질문
SMB는 SMA보다 허용 전류가 항상 두 배인가요?
아닙니다. 두 이름은 외형 크기를 가리킵니다. 허용 전류는 정확한 부품 번호, 온도와 PCB 조건에 따라 확인해야 합니다.
SOD-123 부품을 같은 크기의 다른 다이오드로 교체해도 되나요?
외형만으로는 교체할 수 없습니다. 핀 방향, 전압·전류·서지 정격, 손실과 패드 도면을 모두 대조해야 합니다.
가장 작은 패키지가 PCB 설계에 유리한가요?
보드 면적에는 유리할 수 있지만 실장·검사·방열과 재작업이 더 어려울 수 있습니다. 총 설계 조건을 기준으로 선택하세요.
참고 자료
지속적인 성장
세라믹 커패시터 종류: C0G·X7R·X5R·Y5V 비교와 선택 방법
정전용량, 정격 전압, 풋프린트가 같은 세라믹 커패시터 두 개라도 회로에 전원을 넣으면 동작이 크게 달라질 수 있습니다. 차이를 만드는 것은 표시된 숫자보다 유전체입니다. 세라믹 커패시터 종류는 C0G, X7R, X5R, Y5V 같은 유전체 코드로 구분합니다. 이 글에서는 코드를 읽는 방법과 유전체 등급을 비교하고, 설계자가 놓치기 쉬운 DC 바이어스 및 노화 효과를 살펴봅니다. 용도별 부품 선택 기준도 정리했습니다. 세라믹 커패시터란? 세라믹 커패시터는 금속 전극 사이에 세라믹을 유전체로 사용하는 부품입니다. 극성이 없으므로 PCB에 배치할 때 커패시터 극성을 고려할 필요가 없습니다. 등가 직렬 저항(ESR)과 등가 직렬 인덕턴스(ESL)가 낮아 고주파 디커플링에 널리 사용됩니다. 적층 세라믹 커패시터(MLCC)는 현대 전자기기에서 가장 많이 생산·사용되는 커패시터로, 연간 생산량은 수조 개에 이릅니다. 하나의 칩 안에 수십~수백 개의 얇은 유전체층을 병렬로 쌓아 작은 크기에서도 마이크로패럿......
ESP32란? 종류·주요 기능·개발 환경·PCB 설계 가이드
Wi-Fi 온도 센서, 웨어러블 건강 모니터, 산업용 게이트웨이, AI 카메라까지 ESP32는 무선 임베디드 기기에 폭넓게 쓰이는 마이크로컨트롤러 제품군입니다. 프로세서와 Wi-Fi·Bluetooth 기능을 통합해 별도의 무선 네트워킹 부품 없이 연결형 기기를 설계할 수 있습니다. 이 ESP32 가이드에서는 사양과 구조, 제품군별 차이, 개발 보드, 프로그래밍 도구, 활용 사례를 한곳에서 살펴봅니다. ESP32 핵심 정보 Espressif Systems의 32비트 마이크로컨트롤러 제품군 대부분의 모델에 Wi-Fi(802.11 b/g/n)와 Bluetooth Classic 또는 BLE 기능 통합. 지원 방식은 모델별로 다름 싱글 코어와 듀얼 코어 모델이 있으며 클록 속도는 모델에 따라 최대 240 MHz 3.3 V로 동작하며 GPIO와 다양한 주변장치 인터페이스 지원 ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython 등으로 개발 가능 그림: 일반적인 IoT 구성에......
ESP32 버전별 비교: 프로젝트에 어떤 칩을 써야 할까요?
핵심 요약 무선 기능부터 확인: ESP32 버전은 주로 지원하는 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 납니다. 용도별로 많이 쓰는 모델: ESP32-C3는 저비용 Wi-Fi·블루투스 LE 기기에, ESP32-S3는 카메라, 디스플레이, 음성 처리, 온디바이스 AI에 적합합니다. 오리지널 ESP32: 현재도 생산 중이며 블루투스 클래식이 필요할 때 선택할 수 있습니다. Wi-Fi가 없는 버전: ESP32-H2는 배터리로 구동하는 Thread 및 Zigbee 기기에 적합합니다. 칩, 모듈, 개발 보드: 개발 보드로 시제품을 만든 뒤, 양산할 때는 자체 PCB에 모듈을 실장하도록 설계하세요. ESP32 버전은 주로 무선 기능, CPU 코어, 주변장치에서 차이가 나므로 제품이 무엇과 연결되어야 하는지에 따라 선택이 달라집니다. 대부분의 신규 프로젝트에는 ESP32-C3, ESP32-S3, ESP32-C6 중 하나로 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 먼저 Wi-Fi 4와 Wi-Fi 6 중 무엇......
ESP32-CAM이란? 배선, 전원 공급, 프로그래밍 방법
핵심 요약 칩이 아닌 개발 보드: ESP32-CAM은 Espressif 제품이 아니라 AI-Thinker의 개발 보드입니다. AI-Thinker의 ESP32-S 모듈, OV2640 카메라, PSRAM, microSD 슬롯, 플래시 LED를 탑재합니다. USB 포트 미탑재: USB 커넥터와 USB-UART 브리지가 없으므로, 3.3 V USB-시리얼 어댑터를 시리얼 핀에 연결해 프로그래밍합니다. 리셋 시 GPIO0을 로우로 유지해야 합니다. 사용 가능한 핀이 적음: 카메라, PSRAM, microSD 카드가 대부분의 GPIO를 사용합니다. microSD 카드를 사용하지 않으면 GPIO2, GPIO4, GPIO12, GPIO13, GPIO14, GPIO15를 사용할 수 있지만, 각 핀에는 사용 조건이 있습니다. 5 V 전원: AI-Thinker는 5 V 전원을 명시하고 최소 2 A 정격의 전원을 권장합니다. 전원 공급 능력이 부족하면 저전압으로 리셋되거나 영상에 물결무늬가 생길 수 있습니다. 맞춤......
서미스터란? NTC·PTC의 작동 원리와 용도, 회로 설계 실무 가이드
핵심 요약 정의: 서미스터는 온도에 따라 저항이 크고 예측 가능한 폭으로 변하는 감온 저항입니다. 표준적인 10 kΩ NTC(B25/50 = 3950 K)는 25 °C 부근에서 온도 1 °C당 저항이 약 4.4% 변합니다. NTC와 PTC 비교: NTC 서미스터는 온도가 올라가면 저항이 낮아져 온도 측정과 돌입 전류 제한에 적합합니다. 스위칭형 PTC는 스위칭 온도를 넘으면 저항이 급격히 높아져 회로 보호에 적합합니다. 주요 사양: NTC 서미스터의 특성을 결정하는 주요 값은 25 °C에서의 저항인 R25와 저항-온도 곡선의 기울기를 결정하는 B값입니다. 허용오차와 방열 정수는 측정 정확도에 영향을 줍니다. 회로에서 측정하는 방법: 서미스터와 고정 저항으로 분압 회로를 구성해 ADC에 연결합니다. 펌웨어는 베타 방정식, Steinhart-Hart 방정식 또는 조회 테이블로 측정값을 온도로 변환합니다. 서미스터는 온도에 따라 저항이 변하는 저항기의 일종입니다. 이름은 “thermally sens......
ESP8266 vs ESP32: 어떤 칩을 선택해야 할까요?
핵심 요약 ESP32: 듀얼 코어 240 MHz CPU, 블루투스 클래식과 BLE, 520 KB SRAM, 최대 34개의 GPIO를 제공합니다. ESP8266: 싱글 코어 CPU를 탑재하고 블루투스는 지원하지 않으며, 애플리케이션에서 사용할 수 있는 여유 RAM은 약 50 KB입니다. 제품 수명 주기 상태: Espressif는 ESP8266을 신규 설계 비권장(NRND) 제품으로 분류하고 ESP32-C2(ESP8684)를 업그레이드 모델로 지정했습니다. 다만 ESP8266은 장기 공급 약정에 따라 계속 생산되고 있습니다. 어떤 ESP32를 선택해야 할까요? 단순한 Wi-Fi 또는 블루투스 LE 펌웨어에는 ESP32-C2, 더 많은 메모리나 GPIO가 필요하면 ESP32-C3, 블루투스 클래식이나 다수의 아날로그 입력, CAN 버스 또는 유선 이더넷이 필요하면 오리지널 ESP32를 선택하세요. 단순 교체는 불가능합니다: ESP8266에서 다른 칩으로 전환하면 핀 배치, 부트스트랩 핀, 모듈 풋프......